メインコンテンツまでスキップ

Seeed Studio XIAO nRF52840 と PlatformIO

PlatformIOは多くの種類の開発ボードを統合し、優れた拡張性を持つ開発プラットフォームです。プラットフォームに必要なタイプがない場合は、手動で開発ボードのタイプを追加することができます。Arduinoで書いたコードを使用でき、対応するライブラリを追加するだけです。

このwikiでは、PlatformIOでサンプルコードをインストールして実行する方法を紹介します。

XIAO nRF52840でPlatformIOを使用する

セットアップ1. 公式サイトでPlatformIOをインストール

PlatformIOソフトウェアをまだインストールしていない場合は、上記のリンクをクリックしてください。

セットアップ2. PlatformIOで任意のプロジェクトを作成

プラットフォームにはすでにXIAO ESP32S3とXIAO ESP32C3開発ボードのオプションがあるため、そのうちの1つを選択してファイルを作成できます。もちろん、他のファイルでも構いません。プロジェクト名も任意に選択できます。ここではXIAO ESP32 C3を例として使用します。

操作1操作2
ヒント

これより前に、すでにXIAO ESP32C6とXIAO nRF52840のインストールパッケージをインストールしていたため、操作2の画像にXIAO ESP32C6とXIAO nRF52840のオプションが表示されていますが、操作を実行する際にはそれらは表示されません。

セットアップ3. platformio.iniファイルを修正

PlatformIOファイルの作成に成功すると、左列に多くのファイルが表示されます。platform.iniという名前のファイルが見えます。次に、その中身を置き換える必要があります。

操作3

以下のコードをコピーして、platform.iniファイルの内容を置き換える必要があります。

[env:seeed_xiao_nrf52840_sense]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
board = seeed-xiao-afruitnrf52-nrf52840
framework = arduino
ヒント

ファイルを保存することを忘れないでください。Ctrl+Sで保存すると、読み込みが開始されます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...