メインコンテンツまでスキップ

XIAO nRF54LM20A Sense 向け Bluetooth LE

Bluetooth Low Energy(BLE)は、Bluetooth 4.0 で導入された低消費電力の無線通信規格です。断続的な少量データ伝送向けに設計されており、マイクロアンペアレベルの超低平均電流消費を維持しながら、数十メートルの範囲でワイヤレス接続を実現します。ウェアラブルデバイス、スマートホームセンサー、屋内測位、産業用 IoT などのシナリオで広く利用されています。

nRF54LM20A SoC を搭載した XIAO nRF54LM20A シリーズは、Bluetooth LE、Matter、Thread、Zigbee、および 2.4GHz 独自プロトコルをサポートし、低レイテンシーシナリオに最適な 4 Mbps のピークデータレートを実現します。さらに、Bluetooth Channel Sounding と Bluetooth Mesh にも対応しています。本記事では、基本的なブロードキャスト Beacon 送信と、Central デバイスと Peripheral デバイス間の BLE LED Button Service(LBS)接続という 2 つの実用的な例を通して、その BLE 機能を説明します。

ヒント

ハードウェアの準備​

BLE LBS のサンプルを実行する場合は、作業を始める前に少なくとも 2 枚の XIAO nRF54LM20A Sense ボードを用意してください。

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A Sense

Bluetooth アンテナ​

このボードは外部 Bluetooth アンテナを使用します。より良い Bluetooth 信号品質を確保し、Bluetooth の使用体験を向上させるために、Bluetooth アンテナを取り付けることを推奨します。 接続方法は以下のとおりです。

Bluetooth antenna connection

アンテナの取り付け​

Seeed Studio XIAO nRF54LM20A のパッケージには、専用の 2.4 GHz アンテナが同梱されています。最適な Bluetooth 性能を得るために、付属のアンテナをオンボードのアンテナコネクタに接続してください。

XIAO nRF54 シリーズ向け 2.4GHz FPC アンテナ A-04

アプリケーション​

このセクションでは、実際のケースを通して、XIAO nRF54LM20A Sense における BLE の中核機能と使用方法を紹介します。

BLE Beacon​

このサンプルでは、XIAO nRF54LM20A 上で BLE Beacon を実装します。起動後、デバイスは Manufacturer Specific Data を含むアドバタイジングパケットを継続的にブロードキャストします。パケットには 1 秒ごとにインクリメントされるカウンタが含まれており、nRF Connect を使用してデータの変化をリアルタイムに監視できます。

ソフトウェア​

  1. app.overlay で関連するデバイスツリー設定を有効にし、BLE コントローラを Zephyr ネイティブ実装に切り替えます。
/* Enable Zephyr native BLE controller (LL SW Split) */
&bt_hci_controller {
status = "okay";
};

/ {
chosen {
zephyr,bt-hci = &bt_hci_controller;
};
};

  1. prj.conf で関連する Bluetooth 設定を有効にし、ログ出力モードを設定し、Bluetooth デバイス名を XIAO-Beacon に変更します。
# GPIO
CONFIG_GPIO=y
# XIAO nRF54LM20A can fault early with the MPU enabled in this toolchain/board package.
CONFIG_ARM_MPU=n
# Regulator (for power_en)
CONFIG_REGULATOR=y
# Logging
CONFIG_LOG=y
# UART for console logging
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_UART_ASYNC_API=y
CONFIG_UART_20_ASYNC=y
CONFIG_UART_21_ASYNC=y
CONFIG_UART_NRFX_UARTE_ENHANCED_RX=y
# BLE
CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_PERIPHERAL=y
CONFIG_BT_DEVICE_NAME="XIAO-Beacon"
# Avoid GCC 8.2 rejecting the controller's optimized assert inline asm path.
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_OPTIMIZE_FOR_SIZE=n
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_DEBUG=n
CONFIG_BT_CTLR_ASSERT_OVERHEAD_START=n
# Disable auto-procedures to avoid LL Procedure Collision on nRF54L
CONFIG_BT_AUTO_PHY_UPDATE=n
CONFIG_BT_DATA_LEN_UPDATE=n
# Memory
CONFIG_HEAP_MEM_POOL_SIZE=8192
# System workqueue stack
CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=2048
# Assert level
CONFIG_ASSERT=y

  1. main.c でアドバタイジングデータ形式と更新ロジックを実装します。
main.c
#include <stdio.h>

#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/device.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/drivers/regulator.h>
#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>
#include <zephyr/logging/log.h>

LOG_MODULE_REGISTER(ble_beacon, LOG_LEVEL_INF);

/* Manufacturer Data configuration */
#define MANUF_COMPANY_ID 0x0059
#define MANUF_DATA_SIZE 8

static uint32_t manufacturer_counter;

static const uint8_t adv_flags[] __aligned(4) = {
BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR,
};

static const uint8_t adv_name[] __aligned(4) = CONFIG_BT_DEVICE_NAME;

static uint8_t manuf_data[MANUF_DATA_SIZE] __aligned(4);

static const struct bt_data ad[] __aligned(4) = {
BT_DATA(BT_DATA_FLAGS, adv_flags, sizeof(adv_flags)),
BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE, adv_name, sizeof(adv_name) - 1),
BT_DATA(BT_DATA_MANUFACTURER_DATA, manuf_data, sizeof(manuf_data)),
};

/* Power enable regulator (GPIO1_12) - must be enabled before BLE init */
static const struct device *const power_en_dev =
DEVICE_DT_GET(DT_NODELABEL(power_en));

static void adv_update_work_handler(struct k_work *work);

static K_WORK_DELAYABLE_DEFINE(adv_update_work, adv_update_work_handler);

static void fill_manuf_data(uint32_t counter)
{
/* [Company ID (2B)][Counter (4B)][Custom (2B)] */
manuf_data[0] = MANUF_COMPANY_ID & 0xFF;
manuf_data[1] = (MANUF_COMPANY_ID >> 8) & 0xFF;
manuf_data[2] = (counter >> 0) & 0xFF;
manuf_data[3] = (counter >> 8) & 0xFF;
manuf_data[4] = (counter >> 16) & 0xFF;
manuf_data[5] = (counter >> 24) & 0xFF;
manuf_data[6] = 0xAA;
manuf_data[7] = 0xBB;
}

static int enable_power(void)
{
int ret;

if (!device_is_ready(power_en_dev)) {
LOG_ERR("power_en regulator is not ready");
return -ENODEV;
}

ret = regulator_enable(power_en_dev);
if (ret < 0 && ret != -EALREADY) {
LOG_ERR("Failed to enable power_en: %d", ret);
return ret;
}

k_sleep(K_MSEC(20));
LOG_INF("Power rail enabled");
return 0;
}

static void adv_update_work_handler(struct k_work *work)
{
int err;

manufacturer_counter++;
fill_manuf_data(manufacturer_counter);

err = bt_le_adv_update_data(ad, ARRAY_SIZE(ad), NULL, 0);
if (err < 0) {
LOG_ERR("Failed to update advertising data (err %d)", err);
} else {
LOG_INF("Manufacturer counter: %u", manufacturer_counter);
}

k_work_schedule(&adv_update_work, K_SECONDS(1));
}

int main(void)
{
int err;

LOG_INF("BLE Manufacturer Data Beacon");

/* Enable board power rail before BLE initialization */
err = enable_power();
if (err < 0) {
LOG_ERR("Power enable failed (err %d)", err);
return err;
}

LOG_INF("Initializing BLE...");

err = bt_enable(NULL);
if (err < 0) {
LOG_ERR("Bluetooth enable failed (err %d)", err);
return err;
}

LOG_INF("BLE initialized");

/* Initial advertising data with counter = 0 */
fill_manuf_data(0);

err = bt_le_adv_start(BT_LE_ADV_NCONN, ad, ARRAY_SIZE(ad), NULL, 0);
if (err < 0) {
LOG_ERR("Advertising failed to start (err %d)", err);
return err;
}

LOG_INF("BLE advertising started");

/* Schedule counter update after 1 second */
k_work_schedule(&adv_update_work, K_SECONDS(1));

for (;;) {
k_sleep(K_FOREVER);
}

return 0;
}

結果​

  1. ファームウェアを書き込んだ後、nRF Connect アプリをインストールして BLE デバイスをスキャン・検出します。

同時に、主要なモバイルアプリストアで nRF Connect アプリを検索してダウンロードすることができ、これによりスマートフォンで Bluetooth デバイスをスキャンして接続できます。

  1. ソフトウェアをインストールしたら、XIAO-Beacon という名前の Bluetooth デバイスをスキャンし、受信した Manufacturer Data を確認します。同時にシリアルポートを開き、出力ログを確認します。
  • 取得された Manufacturer Data は 16 進値 <0x0059> 0x03000000AABB です。プログラムコードを確認すると、0x03000000 の部分は現在のカウンタ値が 3 であることを示しています。
#define MANUF_COMPANY_ID    0x0059
static uint32_t manufacturer_counter;
...
manuf_data[0] = MANUF_COMPANY_ID & 0xFF;
manuf_data[1] = (MANUF_COMPANY_ID >> 8) & 0xFF;
manuf_data[2] = (manufacturer_counter >> 0) & 0xFF;
manuf_data[3] = (manufacturer_counter >> 8) & 0xFF;
manuf_data[4] = (manufacturer_counter >> 16) & 0xFF;
manuf_data[5] = (manufacturer_counter >> 24) & 0xFF;
manuf_data[6] = 0xAA;
manuf_data[7] = 0xBB;
  • シリアルポートツールを開き、カウンタ値が 1 行ずつ出力され、現在のカウントが 3 に達していることを確認します。

上記の結果から、XIAO nRF54LM20A Sense 上でカスタム BLE アドバタイジングパケットを送信するプロセスを明確に理解でき、BLE の動作特性に関するさらなる研究に役立ちます。特定のアプリケーションシナリオでは、実際に接続を確立することなく、アドバタイジングデータを用いてトリガ条件を判定することができます。

BLE LBS​

このサンプルでは、2 枚の XIAO nRF54 ボードを使用して BLE LED Button Service (LBS) を実装します。1 枚は BLE Peripheral として動作し、カスタム LBS サービスをアドバタイズします。もう 1 枚は BLE Central として動作し、そのサービスをスキャンして自動的に接続し、GATT Write Characteristic を介して Peripheral 上の LED を制御します。

このサンプルで使用される led0 と sw0 エイリアスは、ボード定義ですでに提供されているため、追加の app.overlay ファイルは不要です。

ソフトウェア​

BLE Central​
  1. CMakeLists.txt でプロジェクトを設定します。

# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

cmake_minimum_required(VERSION 3.13.1)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(ble-lbs-min-central)

target_sources(app PRIVATE src/main.c)



  1. prj.conf で Bluetooth 関連の設定を有効にします
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y

CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_BACKEND_UART=y
CONFIG_LOG_BUFFER_SIZE=2048

CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_CENTRAL=y
CONFIG_BT_OBSERVER=y
CONFIG_BT_GATT_CLIENT=y
CONFIG_BT_CTLR_TX_PWR_PLUS_8=y
CONFIG_BT_DEVICE_NAME="zephyr_ble_lbs_central"

CONFIG_BT_BUF_ACL_RX_SIZE=255
CONFIG_BT_BUF_ACL_TX_SIZE=251
CONFIG_BT_BUF_CMD_TX_SIZE=255
CONFIG_BT_BUF_EVT_DISCARDABLE_SIZE=255
CONFIG_BT_L2CAP_TX_MTU=247

CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=2048

  1. main.c で BLE アプリケーションロジックを実装します。
main.c
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/logging/log.h>
#include <zephyr/sys/atomic.h>

#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/conn.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>
#include <zephyr/bluetooth/uuid.h>
#include <zephyr/bluetooth/gatt.h>

#include <string.h>

LOG_MODULE_REGISTER(app, LOG_LEVEL_INF);

#define BT_UUID_LBS_MIN_VAL BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a23, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120002)
#define BT_UUID_LBS_MIN BT_UUID_DECLARE_128(BT_UUID_LBS_MIN_VAL)

#define BT_UUID_LBS_MIN_WRITE_VAL \
BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a24, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120002)
#define BT_UUID_LBS_MIN_WRITE BT_UUID_DECLARE_128(BT_UUID_LBS_MIN_WRITE_VAL)

#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)
#define SW0_NODE DT_ALIAS(sw0)

static const struct gpio_dt_spec led0 = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(LED0_NODE, gpios, {0});
static const struct gpio_dt_spec sw0 = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(SW0_NODE, gpios, {0});

static struct bt_conn *default_conn;
static struct bt_conn *discover_conn;
static struct bt_gatt_discover_params discover_params;
static struct bt_gatt_write_params write_params;
static struct gpio_callback sw0_cb;
static struct k_work button_work;
static struct k_work_delayable debounce_work;
static struct k_work_delayable blink_work;
static atomic_t write_busy;

static uint16_t svc_start_handle;
static uint16_t svc_end_handle;
static uint16_t write_handle;
static uint8_t remote_led_state;
static uint8_t blink_led_state;
static bool blink_active;

static bool gpio_ready(const struct gpio_dt_spec *spec)
{
return spec->port != NULL && device_is_ready(spec->port);
}

static void status_led_apply(uint8_t value)
{
if (!gpio_ready(&led0)) {
return;
}

(void)gpio_pin_set_dt(&led0, value ? 1 : 0);
}

static void blink_handler(struct k_work *work)
{
ARG_UNUSED(work);

if (!blink_active) {
return;
}

blink_led_state = blink_led_state ? 0U : 1U;
status_led_apply(blink_led_state);
k_work_reschedule(&blink_work, K_MSEC(500));
}

static int init_status_led(void)
{
int err;

k_work_init_delayable(&blink_work, blink_handler);

if (!gpio_ready(&led0)) {
return -ENODEV;
}

err = gpio_pin_configure_dt(&led0, GPIO_OUTPUT_INACTIVE);
if (err) {
return err;
}

status_led_apply(0U);
return 0;
}

static void start_blink(void)
{
if (!gpio_ready(&led0)) {
return;
}

blink_active = true;
k_work_reschedule(&blink_work, K_NO_WAIT);
}

static void stop_blink(void)
{
blink_active = false;
(void)k_work_cancel_delayable(&blink_work);
blink_led_state = 0U;
status_led_apply(0U);
}

static bool ad_has_uuid(struct bt_data *data, void *user_data)
{
bool *found = user_data;
struct bt_uuid_128 uuid;

if (data->type != BT_DATA_UUID128_ALL && data->type != BT_DATA_UUID128_SOME) {
return true;
}

if ((data->data_len % 16U) != 0U) {
return true;
}

for (size_t i = 0; i < data->data_len; i += 16U) {
memcpy(uuid.val, &data->data[i], 16U);
uuid.uuid.type = BT_UUID_TYPE_128;
if (bt_uuid_cmp(&uuid.uuid, BT_UUID_LBS_MIN) == 0) {
*found = true;
return false;
}
}

return true;
}

static void start_scan(void);

static void device_found(const bt_addr_le_t *addr, int8_t rssi, uint8_t type,
struct net_buf_simple *ad)
{
bool found = false;
int err;

ARG_UNUSED(rssi);

if (default_conn != NULL) {
return;
}

if (type != BT_GAP_ADV_TYPE_ADV_IND &&
type != BT_GAP_ADV_TYPE_ADV_DIRECT_IND &&
type != BT_GAP_ADV_TYPE_ADV_SCAN_IND &&
type != BT_GAP_ADV_TYPE_SCAN_RSP) {
return;
}

bt_data_parse(ad, ad_has_uuid, &found);
if (!found) {
return;
}

{
char addr_str[BT_ADDR_LE_STR_LEN];

bt_addr_le_to_str(addr, addr_str, sizeof(addr_str));
LOG_INF("LBS adv matched from %s (type=0x%02x)", addr_str, type);
}

err = bt_le_scan_stop();
if (err) {
LOG_WRN("scan stop failed: %d", err);
}

err = bt_conn_le_create(addr, BT_CONN_LE_CREATE_CONN, BT_LE_CONN_PARAM_DEFAULT,
&default_conn);
if (err) {
LOG_ERR("create conn failed: %d", err);
start_scan();
} else {
LOG_INF("connecting to matching peripheral");
}
}

static void start_scan(void)
{
int err = bt_le_scan_start(BT_LE_SCAN_ACTIVE, device_found);

if (err) {
LOG_ERR("scan start failed: %d", err);
return;
}

LOG_INF("scanning");
}

static uint8_t discover_func(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
struct bt_gatt_discover_params *params)
{
if (attr == NULL) {
LOG_INF("discover complete (attr=NULL) write_handle=0x%04x", write_handle);
memset(params, 0, sizeof(*params));
if (discover_conn) {
bt_conn_unref(discover_conn);
discover_conn = NULL;
}
return BT_GATT_ITER_STOP;
}

if (params->type == BT_GATT_DISCOVER_PRIMARY) {
const struct bt_gatt_service_val *svc = attr->user_data;

svc_start_handle = attr->handle;
svc_end_handle = svc->end_handle;
LOG_INF("primary svc found: start=0x%04x end=0x%04x",
svc_start_handle, svc_end_handle);

memset(params, 0, sizeof(*params));
/* Discover all characteristics in the service, then match the write
* characteristic in code. Filtering by the 128-bit UUID at ATT level
* can return nothing even when the characteristic exists.
*/
params->uuid = NULL;
params->func = discover_func;
params->start_handle = svc_start_handle + 1U;
params->end_handle = svc_end_handle;
params->type = BT_GATT_DISCOVER_CHARACTERISTIC;

if (bt_gatt_discover(conn, params)) {
LOG_ERR("characteristic discover failed");
}

return BT_GATT_ITER_STOP;
}

if (params->type == BT_GATT_DISCOVER_CHARACTERISTIC) {
const struct bt_gatt_chrc *chrc = attr->user_data;
char uuid_str[37];

bt_uuid_to_str(chrc->uuid, uuid_str, sizeof(uuid_str));
LOG_INF("chrc: value_handle=0x%04x props=0x%02x uuid=%s",
chrc->value_handle, chrc->properties, uuid_str);

if (bt_uuid_cmp(chrc->uuid, BT_UUID_LBS_MIN_WRITE) == 0) {
write_handle = chrc->value_handle;
LOG_INF("write handle found: 0x%04x", write_handle);
return BT_GATT_ITER_STOP;
}
}

return BT_GATT_ITER_CONTINUE;
}

static void discover_lbs_service(struct bt_conn *conn)
{
svc_start_handle = 0U;
svc_end_handle = 0U;
write_handle = 0U;

if (discover_conn) {
bt_conn_unref(discover_conn);
}

discover_conn = bt_conn_ref(conn);

memset(&discover_params, 0, sizeof(discover_params));
discover_params.uuid = BT_UUID_LBS_MIN;
discover_params.func = discover_func;
discover_params.start_handle = BT_ATT_FIRST_ATTRIBUTE_HANDLE;
discover_params.end_handle = BT_ATT_LAST_ATTRIBUTE_HANDLE;
discover_params.type = BT_GATT_DISCOVER_PRIMARY;

if (bt_gatt_discover(conn, &discover_params)) {
LOG_ERR("service discover failed");
} else {
LOG_INF("discovering LBS service");
}
}

static void write_cb(struct bt_conn *conn, uint8_t err, struct bt_gatt_write_params *params)
{
ARG_UNUSED(conn);
ARG_UNUSED(params);

atomic_set(&write_busy, 0);

if (err) {
LOG_ERR("write failed: 0x%02x", err);
return;
}

LOG_INF("write ok");
}

static void button_work_handler(struct k_work *work)
{
uint8_t next_state;
int err;

ARG_UNUSED(work);

if (default_conn == NULL || write_handle == 0U) {
return;
}

if (!atomic_cas(&write_busy, 0, 1)) {
return;
}

next_state = remote_led_state ? 0U : 1U;
remote_led_state = next_state;
LOG_INF("button press -> write 0x%02x", remote_led_state);

write_params.handle = write_handle;
write_params.offset = 0U;
write_params.data = &remote_led_state;
write_params.length = sizeof(remote_led_state);
write_params.func = write_cb;

err = bt_gatt_write(default_conn, &write_params);
if (err) {
atomic_set(&write_busy, 0);
LOG_ERR("write start failed: %d", err);
} else {
LOG_INF("write started");
}
}

static void debounce_handler(struct k_work *work)
{
ARG_UNUSED(work);

if (gpio_pin_get_dt(&sw0) > 0) {
LOG_INF("button debounced");
k_work_submit(&button_work);
}
}

static void sw0_isr(const struct device *dev, struct gpio_callback *cb, uint32_t pins)
{
ARG_UNUSED(dev);
ARG_UNUSED(cb);
ARG_UNUSED(pins);

k_work_reschedule(&debounce_work, K_MSEC(30));
}

static int init_button(void)
{
int err;

if (!gpio_ready(&sw0)) {
return -ENODEV;
}

err = gpio_pin_configure_dt(&sw0, GPIO_INPUT);
if (err) {
return err;
}

k_work_init(&button_work, button_work_handler);
k_work_init_delayable(&debounce_work, debounce_handler);

gpio_init_callback(&sw0_cb, sw0_isr, BIT(sw0.pin));
err = gpio_add_callback(sw0.port, &sw0_cb);
if (err) {
return err;
}

return gpio_pin_interrupt_configure_dt(&sw0, GPIO_INT_EDGE_TO_ACTIVE);
}

static void connected(struct bt_conn *conn, uint8_t err)
{
if (err) {
LOG_ERR("connect failed: 0x%02x %s", err, bt_hci_err_to_str(err));
if (default_conn) {
bt_conn_unref(default_conn);
default_conn = NULL;
}
start_scan();
return;
}

LOG_INF("connected");
stop_blink();
discover_lbs_service(conn);
}

static void disconnected(struct bt_conn *conn, uint8_t reason)
{
ARG_UNUSED(conn);

LOG_INF("disconnected: 0x%02x %s", reason, bt_hci_err_to_str(reason));

if (default_conn) {
bt_conn_unref(default_conn);
default_conn = NULL;
}

write_handle = 0U;
atomic_set(&write_busy, 0);
start_blink();
start_scan();
}

BT_CONN_CB_DEFINE(conn_callbacks) = {
.connected = connected,
.disconnected = disconnected,
};

int main(void)
{
int err;

remote_led_state = 0U;

err = init_status_led();
if (err) {
LOG_WRN("status led init failed: %d", err);
}

err = init_button();
if (err) {
LOG_WRN("button init failed: %d", err);
}

err = bt_enable(NULL);
if (err) {
LOG_ERR("bt enable failed: %d", err);
return err;
}

LOG_INF("bluetooth initialized");
start_blink();
start_scan();

for (;;) {
k_sleep(K_FOREVER);
}
}

  1. platformio.ini で PlatformIO プロジェクトを設定します。
[env:seeed-xiao-nrf54lm20a]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
framework = zephyr
board = seeed-xiao-nrf54lm20a
platform_packages =
platformio/toolchain-gccarmnoneeabi@~1.90201.0
monitor_speed = 115200

BLE ペリフェラル​
  1. CMakeLists.txt でプロジェクトを設定します。
# SPDX-License-Identifier: Apache-2.0

cmake_minimum_required(VERSION 3.13.1)
find_package(Zephyr REQUIRED HINTS $ENV{ZEPHYR_BASE})
project(ble-lbs-min-peripheral)

target_sources(app PRIVATE src/main.c)



  1. prj.conf で Bluetooth 関連の設定を有効にします
CONFIG_GPIO=y
CONFIG_SERIAL=y
CONFIG_CONSOLE=y
CONFIG_UART_CONSOLE=y
CONFIG_PRINTK=y

CONFIG_LOG=y
CONFIG_LOG_BACKEND_UART=y
CONFIG_LOG_BUFFER_SIZE=2048

CONFIG_BT=y
CONFIG_BT_PERIPHERAL=y
CONFIG_BT_CTLR_TX_PWR_PLUS_8=y
CONFIG_BT_DEVICE_NAME="zephyr_ble_lbs"

CONFIG_MAIN_STACK_SIZE=4096
CONFIG_SYSTEM_WORKQUEUE_STACK_SIZE=2048



  1. main.c で BLE アプリケーションロジックを実装します。
main.c
#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>
#include <zephyr/logging/log.h>

#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/conn.h>
#include <zephyr/bluetooth/hci.h>
#include <zephyr/bluetooth/uuid.h>
#include <zephyr/bluetooth/gatt.h>

LOG_MODULE_REGISTER(app, LOG_LEVEL_INF);

#define BT_UUID_LBS_MIN_VAL BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a23, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120002)

#define BT_UUID_LBS_MIN_WRITE_VAL \
BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a24, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120002)

#define BT_UUID_LBS_MIN_READ_VAL \
BT_UUID_128_ENCODE(0x8e7f1a25, 0x4b2c, 0x11ee, 0xbe56, 0x0242ac120003)

static const struct bt_uuid_128 lbs_min_uuid __aligned(4) =
BT_UUID_INIT_128(BT_UUID_LBS_MIN_VAL);
static const struct bt_uuid_128 lbs_min_write_uuid __aligned(4) =
BT_UUID_INIT_128(BT_UUID_LBS_MIN_WRITE_VAL);
static const struct bt_uuid_128 lbs_min_read_uuid __aligned(4) =
BT_UUID_INIT_128(BT_UUID_LBS_MIN_READ_VAL);

#define BT_UUID_LBS_MIN ((const struct bt_uuid *)&lbs_min_uuid.uuid)
#define BT_UUID_LBS_MIN_WRITE ((const struct bt_uuid *)&lbs_min_write_uuid.uuid)
#define BT_UUID_LBS_MIN_READ ((const struct bt_uuid *)&lbs_min_read_uuid.uuid)

#define LED0_NODE DT_ALIAS(led0)

static const struct gpio_dt_spec led0 = GPIO_DT_SPEC_GET_OR(LED0_NODE, gpios, {0});
static struct k_work_delayable blink_work;
static uint8_t led_state __aligned(4);
static uint8_t blink_led_state __aligned(4);
static bool blink_active;

static bool gpio_ready(const struct gpio_dt_spec *spec)
{
return spec->port != NULL && device_is_ready(spec->port);
}

static void led_apply(uint8_t value)
{
if (!gpio_ready(&led0)) {
return;
}

(void)gpio_pin_set_dt(&led0, value ? 1 : 0);
}

static void blink_handler(struct k_work *work)
{
ARG_UNUSED(work);

if (!blink_active) {
return;
}

blink_led_state = blink_led_state ? 0U : 1U;
led_apply(blink_led_state);
k_work_reschedule(&blink_work, K_MSEC(500));
}

static void start_blink(void)
{
if (!gpio_ready(&led0)) {
return;
}

blink_active = true;
k_work_reschedule(&blink_work, K_NO_WAIT);
}

static void stop_blink(void)
{
blink_active = false;
(void)k_work_cancel_delayable(&blink_work);
blink_led_state = 0U;
led_apply(led_state);
}

static ssize_t read_led(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
void *buf, uint16_t len, uint16_t offset)
{
const uint8_t *value = attr->user_data;

return bt_gatt_attr_read(conn, attr, buf, len, offset, value, sizeof(*value));
}

static ssize_t write_led(struct bt_conn *conn, const struct bt_gatt_attr *attr,
const void *buf, uint16_t len, uint16_t offset, uint8_t flags)
{
uint8_t value;

ARG_UNUSED(conn);
ARG_UNUSED(attr);
ARG_UNUSED(flags);

if (len != 1U) {
return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_INVALID_ATTRIBUTE_LEN);
}

if (offset != 0U) {
return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_INVALID_OFFSET);
}

value = ((const uint8_t *)buf)[0];
if (value != 0U && value != 1U) {
return BT_GATT_ERR(BT_ATT_ERR_VALUE_NOT_ALLOWED);
}

led_state = value;
led_apply(led_state);
LOG_INF("remote led state=%u", led_state);

return len;
}

BT_GATT_SERVICE_DEFINE(lbs_min_svc,
BT_GATT_PRIMARY_SERVICE(BT_UUID_LBS_MIN),
BT_GATT_CHARACTERISTIC(BT_UUID_LBS_MIN_WRITE, BT_GATT_CHRC_WRITE,
BT_GATT_PERM_WRITE, NULL, write_led, NULL),
BT_GATT_CHARACTERISTIC(BT_UUID_LBS_MIN_READ, BT_GATT_CHRC_READ,
BT_GATT_PERM_READ, read_led, NULL, &led_state),
);

static const struct bt_data ad[] __aligned(4) = {
BT_DATA_BYTES(BT_DATA_FLAGS, (BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR)),
BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE, CONFIG_BT_DEVICE_NAME,
sizeof(CONFIG_BT_DEVICE_NAME) - 1),
};

static const struct bt_data sd[] __aligned(4) = {
BT_DATA_BYTES(BT_DATA_UUID128_ALL, BT_UUID_LBS_MIN_VAL),
};

static void connected(struct bt_conn *conn, uint8_t err)
{
ARG_UNUSED(conn);

if (err) {
LOG_ERR("connect failed: 0x%02x %s", err, bt_hci_err_to_str(err));
return;
}

LOG_INF("connected");
stop_blink();
}

static void disconnected(struct bt_conn *conn, uint8_t reason)
{
ARG_UNUSED(conn);

LOG_INF("disconnected: 0x%02x %s", reason, bt_hci_err_to_str(reason));
start_blink();
}

BT_CONN_CB_DEFINE(conn_callbacks) = {
.connected = connected,
.disconnected = disconnected,
};

int main(void)
{
int err;

k_work_init_delayable(&blink_work, blink_handler);

led_state = 0U;
if (gpio_ready(&led0)) {
err = gpio_pin_configure_dt(&led0, GPIO_OUTPUT_INACTIVE);
if (err == 0) {
led_apply(led_state);
}
}

err = bt_enable(NULL);
if (err) {
LOG_ERR("bt enable failed: %d", err);
return err;
}

LOG_INF("bluetooth initialized");

err = bt_le_adv_start(BT_LE_ADV_CONN_FAST_1, ad, ARRAY_SIZE(ad), sd, ARRAY_SIZE(sd));
if (err) {
LOG_ERR("advertising failed: %d", err);
return err;
}

LOG_INF("advertising");
start_blink();

for (;;) {
k_sleep(K_FOREVER);
}
}


  1. platformio.ini で PlatformIO プロジェクトを設定します。
[env:seeed-xiao-nrf54lm20a]
platform = https://github.com/Seeed-Studio/platform-seeedboards.git
framework = zephyr
board = seeed-xiao-nrf54lm20a
platform_packages =
platformio/toolchain-gccarmnoneeabi@~1.90201.0
monitor_speed = 115200


結果​

  1. ペリフェラル用ファームウェアを 1 枚の XIAO ボードに、セントラル用ファームウェアを別のボードに書き込みます。

  2. 両方のボードをリセットします。接続が確立される前は、ペリフェラルの LED はアドバタイジングを示すために点滅し、セントラルの LED はスキャン中であることを示すために点滅します。

  3. セントラルがペリフェラルを検出すると、2 枚のボードは自動的に接続されます。接続が確立された後は、両方の LED の点滅が止まります。

  4. セントラルボード上の BOOT ボタンを押します。セントラルは GATT Write Characteristic を介してペリフェラルに 0 または 1 を書き込み、ペリフェラルはそれに応じて LED を更新します。

2 枚の XIAO ボード間の BLE LBS 通信

このサンプルを通して、BLE アドバタイジング、スキャン、自動接続、GATT サービスディスカバリ、そして一方の開発ボード上のボタンを使って別の開発ボード上の LED をリモート制御するという、基本的な通信プロセスを含む、完全な BLE セントラルおよびペリフェラルアプリケーションの構築方法を学ぶことができます。

まとめ​

このサンプルでは、BLE アドバタイジング、スキャン、自動接続、GATT サービスディスカバリ、および GATT Write Characteristic を介したリモート LED 制御を含む、BLE セントラルおよびペリフェラルアプリケーションの構築方法を示しました。

技術サポート & 製品ディスカッション​

当社の製品をお選びいただきありがとうございます。私たちは、製品をできるだけスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お好みやニーズに応じてお選びいただける、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...