Skip to main content

XIAO 土壌水分センサーの使用開始


はじめに

XIAO 土壌水分センサーは、XIAO ESP32-C6を搭載したコンパクトで低消費電力の環境モニターです。単三電池1本で動作し、長時間の運用とリアルタイムの土壌状態更新を提供します。正確な土壌監視のための事前校正済み適応型土壌水分センシング機能を備えています。また、動的な監視間隔と瞬時読み取りにより、正確で応答性の高いデータを実現します。Home Assistant と完全に互換性があり、スマートガーデニングと精密農業に最適です。効率的で信頼性が高く、持続可能な植物ケアのために作られています。

特徴

1.3段階土壌水分監視

  • 🌿 正常: 土壌水分が最適で、水やりは不要です。
  • 🌤 ほぼ乾燥: 水分が減少中、まもなく水やりの準備をしてください。
  • 🌵 乾燥: 危険なレベルの低さ、すぐに水やりしてください。

デフォルトの閾値:

  • 60% → 緑から黄色への移行。
  • 20% → 黄色から赤への移行。

2.Home Assistant とのプラグアンドプレイ
ESPHome がプリロードされており、Home Assistant ですぐに動作し、スマートホームダッシュボードから直接監視と自動化が可能です。

3.適応型監視と瞬時読み取り

  • 水分レベルに応じてチェック間隔を自動調整(8時間 → 1時間 → 15分)。
  • ボタンを1回押すといつでも瞬時に水分測定値を取得できます。

4.簡単な校正(オプション)
ボタンを3回素早く押すことで、特定の土壌に対して再校正できます:乾燥読み取り + 湿潤読み取り → システムが自動調整。

  • 3回短押し → 校正モードに入る:
    • 赤色LEDが点滅 → 10秒以内に、センサーを完全に乾燥した土壌に挿入してください。
    • 赤色LEDの点滅が止まるまで待ち、その後3秒待ちます。
    • 緑色LEDが点滅 → 10秒以内に、センサーを完全に湿った土壌に挿入してください。
    • 緑色LEDの点滅が止まるまで待ち、その後3秒待ちます。
    • 校正結果:
      • 2回の素早い緑色点滅 → 成功。
      • 2回の素早い赤色点滅 → 失敗(乾燥/湿潤読み取りが入れ替わった可能性があります)。

注意:校正中、センサーが迅速に挿入されない場合、初期読み取り値が不安定になる可能性があります。システムは複数のサンプルを取得し、フィルタリングを適用し、信頼性の高い校正のために読み取り値を平均化します。

ハードウェア概要

使用開始

このセクションでは、XIAO 土壌水分センサーを初めて設定する方法をガイドします。

必要な材料

この記事のチュートリアル内容を始める前に、以下のハードウェアを準備する必要があります。

XIAO 土壌水分センサーHome Assistant Green

Home Assistant Green は、ホームオートメーションの最も簡単でプライバシーに焦点を当てた方法です。簡単なセットアップを提供し、すべてのスマートデバイスを1つのシステムで制御でき、すべてのデータはデフォルトでローカルに保存されます。このボードは繁栄する Home Assistant エコシステムの恩恵を受け、オープンソースによって毎月改善されます。

このチュートリアルでは Home Assistant Green を Home Assistant ホストとして使用することをお勧めしますが、Supervisor を備えた任意の Home Assistant ホストを使用することもできます。

Home Assistant のインストール

Seeed Studio 製品の一部について Home Assistant のインストール方法も書いていますので、参考にしてください。

Seeed Studio 製品を使用していない場合は、Home Assistant 公式ウェブサイトで他の製品への Home Assistant インストール方法を確認して学習することもできます。

ステップ 1. ESPHome のインストール

すでに ESPHome をインストールしている場合は、このステップをスキップできます。

Settings -> Add-ons -> ADD-ON STORE に移動します

ESPHome を検索してクリックします。INSTALLSTART をクリックします。

tip

アドオンストアで ESPHome が見つからない場合は、アドオンをサポートする Home Assistant インストール(Home Assistant OS や監視付きインストールなど)を使用していることを確認してください。他のインストールタイプ(Home Assistant Container など)の場合、Docker を使用して ESPHome Device Builder を独立して実行する必要がある場合があります。詳細については、公式 ESPHome ドキュメントを参照してください。

その後、ESPHome Builder がサイドバーに表示されます。

ステップ 2: 土壌水分センサーの準備

デフォルトでは、デバイス(XIAO ESP32C6)には XIAO 土壌水分センサー用のファームウェアが事前にフラッシュされています。ただし、デフォルトファームウェアを変更またはアップグレードする必要がある場合は、以下のリソースセクションで工場出荷時の YAML 設定ファイルが利用できます。必要に応じてロジックをカスタマイズし、Home Assistant 経由でフラッシュできます。

tip

正確な読み取り値を確保するため、使用前にセンサーの簡単な校正を実行してください。

ステップ 3: ネットワーク設定

  1. アクセスポイントの有効化:

    • 初回電源投入時、モジュールは Wi-Fi ネットワーク(SSID: Xiao-Soil-Moisture-Monitor)を作成します。
  2. 設定へのアクセス:

    • 電話またはPCを使用してネットワークに接続します。
    • ブラウザを開いて http://192.168.4.1 に移動します。
    • ホーム Wi-Fi ネットワークの SSID とパスワードを入力します。
  1. Home Assistant 統合:
    • ホームネットワークに接続されると、モジュールは Home Assistant の Settings -> Devices & Services で発見可能になります。

この方法で、モジュールを Home Assistant ネットワークに接続し、Home Assistant に発見させることができます。

ステップ 4: モジュールデバイスの追加

  1. 自動発見:

    • Home Assistant に ESPHome がインストールされていることを確認します。
    • Settings -> Devices & Services -> Integrations に移動してデバイスを探します。
  2. 手動設定:

    • 自動的に発見されない場合は、IP アドレスを指定してデバイスを手動で追加します。

デバイスを追加すると、Home Assistant の概要ページに Solid_sensor という名前の新しいセンサーカードが表示され、バッテリー測定値と現在の土壌水分状態の両方が表示されます。

土壌センサーが稼働したので、植物の監視を楽しんでください!

高度な使用方法

元のファームウェアロジックを変更し、Home Assistant を通じて土壌センサーのカスタマイズされたバージョンを直接フラッシュできます。

ステップ 1. ESPHome をインストール

上記のステップ 1 のインストールガイドを参照してください。

ステップ 2. 新しいデバイスを追加

ESPHome に移動し、NEW DEVICE をクリックします。

デバイスに好きな名前を付けて、NEXT をクリックします。

新しいデバイスを作成した後、EDIT をクリックします。

ステップ 3. ファームウェアをインストール

こちらがファクトリーファームウェアです:


こちらは Home Assistant 用のすぐに使える ESPHome YAML 設定です:

完全なコードをプレビューするにはここをクリック
# ==== AUTO-SYNC START: xiao-soil-moisture-monitor/xiao-soil-moisture-monitor.yaml ====

substitutions:
name: "xiao-soil-moisture"
friendly_name: "XIAO Soil Moisture Monitor"

esphome:
name: "${name}"
friendly_name: "${friendly_name}"
name_add_mac_suffix: true
project:
name: "xiao.soil-moisture-monitor"
version: "1.0"
on_boot:
then:
- output.turn_off: gpio_3_output
- output.turn_on: gpio_14_output
- light.turn_on:
id: pwm_led
brightness: 68% # Set 68% duty cycle
- if:
condition:
lambda: 'return id(wifi_net_status) == 0;'
then:
- logger.log: "The device has not been set to the network"
- deep_sleep.prevent: deep_sleep_control
else:
- logger.log: "The device has been networked"
- delay: 1s
- script.execute: check_moisture_once


esp32:
board: esp32-c6-devkitc-1
framework:
type: esp-idf

# LED Yellow D10 18
# LED RED D9 20
# LED Green D8 19
# button D2 2

# Battery D0 0
# PWM out D3 21
# Soil sensor D1 1


output:
- platform: gpio
pin: GPIO18
id: yellow_led_output

- platform: gpio
pin: GPIO19
id: green_led_output

- platform: gpio
pin: GPIO20
id: red_led_output

- platform: ledc
pin: GPIO21
id: pwm_output
frequency: 200kHz # Set the frequency to 200kHz

- platform: gpio
pin: GPIO3
id: gpio_3_output

- platform: gpio
pin: GPIO14
id: gpio_14_output

light:
- platform: binary
id: yellow_led
output: yellow_led_output

- platform: binary
id: green_led
output: green_led_output

- platform: binary
id: red_led
output: red_led_output

- platform: monochromatic
output: pwm_output
id: pwm_led
name: "200kHz PWM"
internal: true
default_transition_length: 0s


script:
- id: red_led_blink
mode: restart
then:
- repeat:
count: 10
then:
- light.turn_on: red_led
- delay: 500ms
- light.turn_off: red_led
- delay: 500ms

- id: green_led_blink
mode: restart
then:
- repeat:
count: 10
then:
- light.turn_on: green_led
- delay: 500ms
- light.turn_off: green_led
- delay: 500ms

- id: fast_blink_green
then:
- repeat:
count: 5
then:
- light.turn_on: green_led
- delay: 200ms
- light.turn_off: green_led
- delay: 200ms

- id: fast_blink_red
then:
- repeat:
count: 5
then:
- light.turn_on: red_led
- delay: 200ms
- light.turn_off: red_led
- delay: 200ms

- id: red_led_blink_3_times
then:
- repeat:
count: 1
then:
- light.turn_on: red_led
- delay: 1000ms
- light.turn_off: red_led
- delay: 100ms
- id: yellow_led_blink_3_times
then:
- repeat:
count: 1
then:
- light.turn_on: yellow_led
- delay: 1000ms
- light.turn_off: yellow_led
- delay: 100ms

- id: green_led_blink_3_times
then:
- repeat:
count: 1
then:
- light.turn_on: green_led
- delay: 1000ms
- light.turn_off: green_led
- delay: 100ms


- id: do_calibration
then:
- deep_sleep.prevent: deep_sleep_control
- logger.log: "Starting calibration"
- script.execute: red_led_blink
- delay: 10s
- script.stop: red_led_blink
- lambda: |-
float sum = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
id(soil_sensor).update();
sum += id(soil_sensor).state;
delay(200);
}
id(dry_value) = sum / 10.0;
ESP_LOGI("calibration", "Dry value: %f", id(dry_value));

- delay: 3s

- script.execute: green_led_blink
- delay: 10s
- script.stop: green_led_blink
- lambda: |-
float sum = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++) {
id(soil_sensor).update();
sum += id(soil_sensor).state;
delay(200);
}
id(wet_value) = sum / 10.0;
ESP_LOGI("calibration", "Wet value: %f", id(wet_value));

- delay: 3s

- lambda: |-
if (id(dry_value) > id(wet_value)) {
ESP_LOGI("calibration", "Calibration success");
id(fast_blink_green).execute();
} else {
ESP_LOGW("calibration", "Calibration failed");
id(fast_blink_red).execute();
}

- delay: 3s
- script.execute: check_moisture_once
- delay: 3s
- deep_sleep.enter: deep_sleep_control

- id: check_moisture_once
then:
- lambda: |-
for(int i = 0; i < 10; i++){
id(soil_sensor).update();
delay(200);
}
float moisture = id(soil_sensor).state;
ESP_LOGI("moisture_check", "Moisture reading: %f", moisture);
float Diff = id(dry_value) - id(wet_value);
ESP_LOGI("moisture_check", "Diff is: %f", Diff);
ESP_LOGI("moisture_check", "ref_dry Diff is: %f",id(dry_value) - Diff * id(ref_dry));
ESP_LOGI("moisture_check", "ref_wet Diff is: %f",id(dry_value) - Diff * id(ref_wet));
if (moisture >= (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) { // The drier -> the higher the voltage
id(red_led_blink_3_times).execute();
id(deep_sleep_control).set_sleep_duration(900000);
} else if(moisture > (id(dry_value) - Diff * id(ref_wet)) && moisture < (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))){
id(yellow_led_blink_3_times).execute();
id(deep_sleep_control).set_sleep_duration(3600000);
}else{
// moisture > (id(dry_value) - Diff * id(ref_wet))
id(green_led_blink_3_times).execute();
id(deep_sleep_control).set_sleep_duration(28800000);
}



globals:
- id: button_press_count
type: int
restore_value: no
initial_value: '0'
- id: dry_value
type: float
restore_value: yes
initial_value: '2.75'
- id: wet_value
type: float
restore_value: yes
initial_value: '1.2'
- id: wifi_net_status
type: int
restore_value: yes
initial_value: "0"
- id: ref_dry
type: float
restore_value: no
initial_value: "0.23"
- id: ref_wet
type: float
restore_value: no
initial_value: "0.58"

binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: GPIO2
mode: INPUT_PULLUP
allow_other_uses: true
id: my_button
on_press:
- lambda: |-
id(button_press_count)++;
- delay: 1s # Delay 1 second to see if the button is pressed 3 times in a row
- lambda: |-
if (id(button_press_count) == 3) {
id(button_press_count) = 0;
id(do_calibration).execute(); // Trigger calibration process
} else if (id(button_press_count) == 1) {
id(button_press_count) = 0;
id(check_moisture_once).execute(); // Perform an ADC decision
} else {
id(button_press_count) = 0;
}


# interval:
# - interval: 10s
# then:
# - script.execute: check_moisture_once



# Deep sleep configuration
deep_sleep:
id: deep_sleep_control
run_duration: 120s
sleep_duration: 180min
wakeup_pin:
number: GPIO2
inverted: true
allow_other_uses: true
mode: INPUT_PULLUP

sensor:
- platform: adc
id: soil_sensor
pin: GPIO1
name: "Soil moisture measurement"
update_interval: 4s
internal: true
attenuation: 12db


- platform: adc
pin: GPIO0
name: "Battery measurement"
attenuation: 12db
# internal: true
filters: # When the battery drops below 1V, it is dead.
- lambda: |-
if (x < 1.2) {
return 0.0;
}else if(x > 1.5){
return 1.0 * 100.0;
}else {
return ((x - 1.2) / (1.5 - 1.2)) * 100.0;
}
unit_of_measurement: "%"
update_interval: 5s
force_update: True

- platform: wifi_signal
name: "wifi singnal strength"
update_interval: 10s

# text_sensor:
# - platform: template
# name: "Soil Moisture Status" # ✅ Status displayed on the HA panel
# id: soil_status
# # internal: true
# lambda: |-
# float value = id(soil_sensor).state;
# float Diff = id(dry_value) - id(wet_value);
# if (value >= (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) {
# //id(red_led_blink_3_times).execute();
# return {"Dry"};
# } else if (value > (id(dry_value) - Diff * id(ref_wet)) && value < (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) {
# //id(yellow_led_blink_3_times).execute();
# return {"Almost Dry"};
# } else {
# //id(green_led_blink_3_times).execute();
# return {"Normal Moisture"};
# }
# update_interval: 5s

text_sensor:
- platform: template
name: "Soil Moisture Status"
id: soil_status
lambda: |-
float value = id(soil_sensor).state;
float Diff = id(dry_value) - id(wet_value);
if (value >= (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) {
return {"Dry"};
} else if (value > (id(dry_value) - Diff * id(ref_wet)) && value < (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) {
return {"Almost Dry"};
} else {
return {"Normal Moisture"};
}
update_interval: never # 不让自动触发上报,我们自己控制

interval:
- interval: 5s
then:
- text_sensor.template.publish:
id: soil_status
state: !lambda |-
return "";
- delay: 10ms
- text_sensor.template.publish:
id: soil_status
state: !lambda |-
float value = id(soil_sensor).state;
float Diff = id(dry_value) - id(wet_value);
if (value >= (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) {
id(deep_sleep_control).set_sleep_duration(900000);
return "Dry";
} else if (value > (id(dry_value) - Diff * id(ref_wet)) && value < (id(dry_value) - Diff * id(ref_dry))) {
id(deep_sleep_control).set_sleep_duration(3600000);
return "Almost Dry";
} else {
id(deep_sleep_control).set_sleep_duration(28800000);
return "Normal Moisture";
}

# Enable logging
logger:

improv_serial:

# Enable Home Assistant API
api:

ota:
- platform: esphome

wifi:
on_connect:
then:
- if:
condition:
lambda: 'return id(wifi_net_status) == 0;'
then:
- logger.log: "The device has not been configured yet, but now it is successfully configured"
- globals.set:
id: wifi_net_status
value: '1'
- delay: 5s
- deep_sleep.allow: deep_sleep_control
else:
- logger.log: "The device has been networked"


on_disconnect:
then:
- globals.set:
id: wifi_net_status
value: '0'
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "XIAO-Soil-Moisture-Monitor"

captive_portal:
# ==== AUTO-SYNC END ====
YAML設定で使用される主要な機能とロジックの概要です。

on_boot – デバイス起動時の動作を定義します。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: GPIO 14をオンにし、PWM LED輝度を設定し、Wi-Fiステータスをチェックし、最初の水分チェックをトリガーします。

scripts (red_led_blink, green_led_blink, fast_blink_green, fast_blink_red, etc.) – 事前定義されたLED点滅パターン。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: ステータスやキャリブレーション手順を示すために、様々なパターンでLEDを点滅させます。

do_calibration – 乾燥土壌と湿潤土壌のキャリブレーションプロセスを実行します。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: 赤色LEDを点滅させ、乾燥読み取り値を待機;その後緑色LEDを点滅させ、湿潤読み取り値を待機;平均値を保存し、成功または失敗を確認します。

check_moisture_once – 土壌水分レベルを読み取り、評価します。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: 複数のADC読み取り値を取得し、平均化し、キャリブレーションされた閾値と比較し、水分状態を決定し、それに応じてLEDとディープスリープ設定をトリガーします。

binary_sensor (GPIO2) – 物理ボタン押下ロジックを処理します。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: ボタン押下回数をカウント;1回押しで水分チェックをトリガー、3回押しでキャリブレーションをトリガーします。

globals – システム状態とキャリブレーションデータを保存します。

  • 変数:
    • button_press_count: ボタン押下回数を追跡します。
    • dry_value, wet_value: キャリブレーションされた乾燥/湿潤ADC値を保存します。
    • wifi_net_status: Wi-Fi接続状態を追跡します。
    • ref_dry, ref_wet: 閾値計算のための参照スケーリング係数。

deep_sleep – 省電力スリープサイクルを管理します。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: 120秒間実行し、その後最大180分間スリープ;ボタン押下または間隔でウェイクアップします。

sensor (ADC) – 土壌センサーとバッテリーからアナログ値を読み取ります。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: 土壌水分とバッテリー電圧を測定;バッテリーはパーセンテージ表示にスケーリングされます。

text_sensor – 人間が読める土壌水分ステータスを公開します。

  • 入力パラメータ: なし。
  • 動作: Home Assistantで "Dry"、"Almost Dry"、または "Normal Moisture" を表示します。

wifi + api + ota – ネットワーク接続、Home Assistant統合、およびオーバーザエアファームウェア更新を管理します。

  • 入力パラメータ: Wi-Fi SSIDとパスワード。
  • 動作: デバイスをネットワークに接続し、APIを公開し、リモート更新を有効にします。

INSTALLをクリックしてデバイスにコードをインストールすると、次の画像が表示されます。

tip

Home Assistantホスト(Raspberry PI/Green/Yellow等)が遠くにある場合は、この方法をお勧めします。手元にあるコンピュータでインストールできます。

まず、Manual downloadをクリックしてコンパイル済みファームウェアをダウンロードする必要があります。

ePaperパネルにファームウェアをアップロードするこのウェブサイトを開きます。

ESPHomeに戻ってファームウェアをダウンロードします。

Factory formatを選択します。

USBケーブルを使用してePaperパネルをコンピュータに接続し、CONNECTをクリックします。

usbmodemxxx(WindowsはCOMxxx)を選択し、connectをクリックします。

INSTALLをクリックし、先ほどダウンロードしたファームウェアを選択します。

ファームウェアがまもなくフラッシュされます~

リセット

ファームウェアを再フラッシュする必要がある場合は、次のリンクを使用してデフォルトファームウェアを復元できます:
https://gadgets.seeed.cc/

まずデバイスをコンピュータに接続します。
次に、ページでXIAO Soil Moisture Monitorを見つけ、Connectをクリックして再フラッシュを進めます。

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...