メインコンテンツまでスキップ

XIAO ESP32C6のZigbeeを介してHome Assistantに接続する

Zigbeeデバイスのスマートホームエコシステムへの統合は、Zigbeeの低消費電力、信頼性、使いやすさにより、ますます人気が高まっています。このwikiでは、XIAO ESP32C6をそのZigbee機能を介してHome Assistantに接続する方法をガイドします。このガイドの最後には、XIAO ESP32C6がHome Assistantのダッシュボードから直接制御できるZigbeeデバイスとして動作する実用的なデモが完成します。

このチュートリアルでは、EspressifのZigbee SDK(Arduino)の使用を強調し、独自のZigbeeデバイスを開発してHome Assistantに統合する方法を実演します。

必要な材料​

このガイドに従うには、以下が必要です:

  1. Home Assistant Green:スマートホーム管理専用のHome Assistantハードウェアデバイス。
  2. Home Assistant Connect ZBT-1:Zigbeeネットワークの作成と通信を可能にするZigbeeコーディネーター。
  3. XIAO ESP32C6:EspressifのSDKを介してZigbee機能が有効化された開発ボード。
Home Assistant Connect ZBT-1XIAO ESP32C6Home Assistant Green

ステップバイステップガイド​

ヒント

最初の2つのステップは、Home Assistant Connect ZBT-1の公式チュートリアルを参照しており、こちらのリンクからそのチュートリアル内容を読むこともできます。

Home Assistant Connect ZBT-1 チュートリアル

ステップ1. Home Assistant GreenにConnect ZBT-1をインストールする​

Home Assistant Connect ZBT-1をUSB延長ケーブルに接続します。延長ケーブルをHome Assistant Greenに接続します。

注意

USB 3.0ポートとUSB 3.0ドライブは、Home Assistant Connect ZBT-1が提供するものを含む2.4 GHzプロトコルに干渉を引き起こす可能性があります。USB延長ケーブルを使用し、Home Assistant Connect ZBT-1を干渉源から離れた場所に配置することが重要です。

  1. Home AssistantインターフェースでSettingsに移動します。
  2. Devices & Servicesに移動し、Zigbee統合を見つけます。
  3. Connect ZBT-1が発見されているはずです。
  1. ADDを選択します。
  2. ダイアログでZigbeeを選択します。
  1. Submitを選択してConnect ZBT-1統合のセットアップを完了します。
  1. Connect ZBT-1がZigbeeコーディネーターになりました。

ステップ2. Connect ZBT-1を使用して新しいZigbeeネットワークを作成する​

  1. Home AssistantインターフェースでSettingsに移動します。
  2. Devices & Servicesに移動し、Zigbee統合を見つけます。
  3. Connect ZBT-1がZigbee Home Automation統合に表示されます。ADDを選択します。
  1. 確認するためにSubmitを選択します。
  1. Create networkを選択します。
  1. プロンプトに従ってZigbeeコーディネーターを初期化し、Zigbeeデバイスとのペアリングの準備をします。

ステップ3. XIAO ESP32C6にZigbeeサンプルプログラムをフラッシュする​

  1. Arduino IDEのセットアップ:
  • Arduino IDEの最新バージョンをインストールし、EspressifボードパッケージをインクルードしてXIAO ESP32C6のサポートを追加します。
注記

XIAO ESP32C6を初めて使用する場合は、以下のwikiリンクを読んで開発ボードを正しく追加してください。

XIAO ESP32C6入門

  1. Zigbee_On_Off_Lightサンプルをロードする:
  • 正しい開発ボードモデルを選択してください:XIAO_ESP32C6。
  • Arduino IDEからZigbee_On_Off_Lightサンプルを開きます。
ヒント

最新で安定したZigbeeサンプルプログラムを取得するために、最新のesp32-arduinoオンボードパッケージを使用することをお勧めします。

  • この例では、XIAO ESP32C6のオンボードLED単色ライトを使用するため、プログラムのLEDピンを変更する必要があります。オンボードLEDインジケーターを利用するために、RGB_BUILTINをLED_BUILTINに置き換えるようにコードを修正します。
  1. Zigbee設定の構成:
  • ZigbeeモードをZIGBEE_MODE_ED(エンドデバイス)に設定します。
  • Zigbeeのパーティションスキームを調整します: Tools -> Partition Schemeに移動し、Zigbee 4MB with spiffsを選択します。
  1. プログラムのアップロード:
  • XIAO ESP32C6をUSB-Cケーブルでコンピューターに接続します。
  • 修正したサンプルプログラムをコンパイルしてXIAO ESP32C6にアップロードします。
  • XIAOが正常に動作している場合、以下に示すシリアルメッセージが表示されるはずです。XIAOが常に再起動している場合は、Zigbee設定が正しいかどうかを確認するか、開発ボードオンボードパッケージのバージョンを更新してください。

ステップ4. Home AssistantでXIAO ESP32C6を発見する​

  1. Home AssistantインターフェースでSettings -> Devices & Servicesに移動します。
  2. Zigbee統合(名前:ZHA)を選択します。
  1. Nabu Casa HA Connect ZBT-1をクリックします。
  1. Connect ZBT-1のデバイス詳細ページ内で、ADD DEVICE VIA THIS DEVICEが表示されます。これをクリックしてZigbeeのデバイス検索とペアリングページに移動してください。
  1. しばらく待つと、XIAO ESP32C6が発見されたZigbeeデバイスのリストに表示されます。

このページで名前と場所を設定できます。

  1. その後、ZHAのデバイスページでこのデバイスを見つけて、そのエンティティをダッシュボードに追加できます。

ステップ 5. XIAO ESP32C6 をダッシュボードに追加する​

  1. XIAO ESP32C6 が検出されたら、Home Assistant ダッシュボードに追加します。
  2. これで、Home Assistant から直接 XIAO ESP32C6(例:オンボード LED の切り替え)を制御できるようになります。

まとめ​

Espressif は多様な Zigbee デバイスタイプと豊富な Zigbee SDK を提供しており、開発者が独自の Zigbee デバイスを簡単に作成できるようにしています。このチュートリアルに従うことで、Zigbee を使用して XIAO ESP32C6 を Home Assistant に統合し、スマートホームエコシステムにカスタムデバイスを追加する方法を学びました。

Espressif の Zigbee SDK の柔軟性により、様々なアプリケーションや機能に対応した独自の Zigbee デバイスの構築を開始でき、それらを Home Assistant にシームレスに追加して一元制御することができます。楽しい開発を!

技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!弊社製品での体験が可能な限りスムーズになるよう、様々なサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを用意しています。

Loading Comments...