メインコンテンツまでスキップ

距離測定のためのJetson OrinでのYOLOv11と深度カメラの使用

このwikiでは、Orbbec Gemini 2深度カメラをreComputer J4012(NVIDIA® Jetson™ Orin™ NX 16GBモジュール搭載)と組み合わせて、YOLOv11オブジェクト検出による視覚的ターゲット距離測定を行う方法を実演します。

前提条件​

  • reComputer J4012 またはreComputerシリーズの他の製品(JetPack 5.1.3プリインストール)
  • Orbbec Gemini 2深度カメラ
  • USB Type-Cデータ伝送ケーブル(カメラ接続用)

ハードウェア接続​

Gemini 2 Python SDKのインストール​

ステップ1. SDKをクローンして依存関係をインストールします:

git clone https://github.com/orbbec/pyorbbecsdk.git
sudo apt-get install python3-dev python3-venv python3-pip python3-opencv camke g++ gcc
pip install pybind11

ステップ 2. プロジェクトをビルドするために必要なパッケージをインストールします:

cd pyorbbecsdk
pip install -r requirements.txt

ステップ 3. プロジェクトをビルドします:

mkdir build
cd build
# The version of Python here depends on your environment, but it requires Python 3.6 or above.
cmake \
-Dpybind11_DIR=`pybind11-config --cmakedir` \
-DPython3_EXECUTABLE=/usr/bin/python3.8 \
-DPython3_INCLUDE_DIR=/usr/include/python3.8 \
-DPython3_LIBRARY=/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libpython3.8.so \
..
make -j4
make install

ステップ 4. Python ホイールをインストールします:

cd /path/to/pyorbbecsdk
pip install wheel
python setup.py bdist_wheel
pip install dist/*.whl

ステップ 5. (オプション)IDE でより良い IntelliSense サポートのためにスタブを生成する:

source env.sh
pip install pybind11-stubgen
pybind11-stubgen pyorbbecsdk
備考

詳細については、こちらを参照してください

深度カメラのテスト​

以下の例を通じて、Orbbec Gemini 2 深度カメラのPython APIをOpenCVと組み合わせて開発に使用する方法を紹介します。同時に、カメラ開発環境が正常に動作しているかどうかもテストできます。

test.py
from pyorbbecsdk import *
import cv2
import numpy as np

def simple_frame_to_bgr(frame):
width = frame.get_width()
height = frame.get_height()
data = np.frombuffer(frame.get_data(), dtype=np.uint8)
if data.size != width * height * 3:
return None
image = data.reshape((height, width, 3))
return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)

config = Config()
pipeline = Pipeline()

color_profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = None
for cp in color_profile_list:
if cp.get_format() == OBFormat.RGB:
color_profile = cp
break
if color_profile is None:
print("No RGB format color stream profile found")
sys.exit(-1)

hw_d2c_profile_list = pipeline.get_d2c_depth_profile_list(color_profile, OBAlignMode.HW_MODE)
if len(hw_d2c_profile_list) == 0:
print("No D2C aligned depth stream profile found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile = hw_d2c_profile_list[0]

config.enable_stream(hw_d2c_profile)
config.enable_stream(color_profile)
config.set_align_mode(OBAlignMode.HW_MODE)
pipeline.enable_frame_sync()
pipeline.start(config)

try:
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames(100)
if frames is None:
continue
color_frame = frames.get_color_frame()
depth_frame = frames.get_depth_frame()
if color_frame is None or depth_frame is None:
continue
color_image = simple_frame_to_bgr(color_frame)
height = depth_frame.get_height()
width = depth_frame.get_width()
depth_data = np.frombuffer(depth_frame.get_data(), dtype=np.uint16).reshape((height, width))
min_depth = 150
max_depth = 2000
depth_clipped = np.clip(depth_data, min_depth, max_depth)
depth_inverted = max_depth - depth_clipped
depth_normalized = cv2.normalize(depth_inverted, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX).astype(np.uint8)
depth_vis = cv2.applyColorMap(depth_normalized, cv2.COLORMAP_MAGMA)
if color_image.shape[:2] != depth_vis.shape[:2]:
color_image = cv2.resize(color_image, (depth_vis.shape[1], depth_vis.shape[0]), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
concat_image = cv2.hconcat([color_image, depth_vis])
scale = 0.3
concat_image = cv2.resize(concat_image, (0, 0), fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
cv2.imshow("Output", concat_image)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break
finally:
pipeline.stop()
cv2.destroyAllWindows()

左側にRGB画像、右側に深度画像が表示されたウィンドウが見える場合、カメラは正常に動作しています。

TensorRTを使用したYOLOv11のデプロイ​

YOLOv11は高性能なリアルタイム物体検出を提供します。以下の手順では、Jetsonプラットフォーム上で高速推論を行うためにTensorRTを使用してYOLOv11をデプロイする方法を示します。

ステップ1. YOLOv11 TensorRTリポジトリをクローンします:

git clone https://github.com/wang-xinyu/tensorrtx.git
cd tensorrtx/yolo11

ステップ 2. YOLOv11n事前訓練済みモデルをダウンロードします:

wget -O yolo11n.pt https://github.com/ultralytics/assets/releases/download/v8.3.0/yolo11n.pt

ステップ 3. .wts ファイルを生成する:

python gen_wts.py -w yolo11n.pt -o yolo11n.wts -t detect

ステップ 4. プロジェクトをビルドします:

mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4

ステップ 5. TensorRT エンジンを生成する:

./yolo11_det -s yolo11n.wts yolo11n.engine n

成功した場合、buildディレクトリにyolo11n.engineファイルが見つかります。

ステップ 6. Python API推論用にpycudaをインストールします:

pip install pycuda
備考

このリポジトリでのyolo11のデプロイメントはTensorRT-8.xのみをサポートしています(Jetpack 6以上のJetsonプラットフォーム用、大幅なコード修正が必要です!)

距離計算​

事前知識​

カメラからの深度値は、実際の幾何学的距離ではなく、Z軸距離(カメラから前方)を表します。

2点間の真の3Dユークリッド距離を計算するには、以下が必要です:

  • ターゲットのピクセル座標 (u, v)

  • (u, v)での深度値 d

  • 深度カメラの内部パラメータ: fx, fy, cx, cy

カメラ座標系における特定の点の3次元座標は、以下の式を使用して計算できます:

Z = d
X = (u - cx) * Z / fx
Y = (v - cy) * Z / fy

空間内の2点((X1,Y1,Z1)と(X2,Y2,Z2))間のユークリッド距離Dは、以下の公式を使用して計算できます:

D = sqrt((X1-X2)^2 + (Y1-Y2)^2 + (Z1-Z2)^2)

カメラパラメータ取得の例:

get_camera_parameters.py
from pyorbbecsdk import *
pipeline = Pipeline()
profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = profile_list.get_default_video_stream_profile()
profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.DEPTH_SENSOR)
depth_profile = profile_list.get_default_video_stream_profile()
extrinsic = depth_profile.get_extrinsic_to(color_profile)
print("extrinsic {}".format(extrinsic))
depth_intrinsics = depth_profile.get_intrinsic()
print("depth_intrinsics {}".format(depth_intrinsics))
depth_distortion = depth_profile.get_distortion()
print("depth_distortion {}".format(depth_distortion))
color_intrinsics = color_profile.get_intrinsic()
print("color_intrinsics {}".format(color_intrinsics))
color_distortion = color_profile.get_distortion()
print("color_distortion {}".format(color_distortion))

深度カメラの内部パラメータを取得する:

fx = 616.707275
fy = 616.707275
cx = 648.300171
cy = 404.478149

リアルタイム物体検出と距離測定​

以下のスクリプトは、YOLOv11とOrbbec Gemini 2深度カメラを使用して物体(例:カップとマウス)を検出し、それらの間の3D距離をリアルタイムで測定する方法を示しています:

distance_measurement.py

"""
An example that uses TensorRT's Python api to make inferences.
"""
import ctypes
import os
import shutil
import random
import sys
import threading
import time
import cv2
import numpy as np
import pycuda.autoinit # noqa: F401
import pycuda.driver as cuda
import tensorrt as trt
from pyorbbecsdk import *
if not hasattr(np, 'bool'):
np.bool = np.bool_


CONF_THRESH = 0.5
IOU_THRESHOLD = 0.4
POSE_NUM = 17 * 3
DET_NUM = 6
SEG_NUM = 32
OBB_NUM = 1


def get_img_path_batches(batch_size, img_dir):
ret = []
batch = []
for root, dirs, files in os.walk(img_dir):
for name in files:
if len(batch) == batch_size:
ret.append(batch)
batch = []
batch.append(os.path.join(root, name))
if len(batch) > 0:
ret.append(batch)
return ret


def plot_one_box(x, img, distance_list,depth_img=None,depth_data=None,color=None, label=None, line_thickness=None):
"""
description: Plots one bounding box on image img,
this function comes from YoLo11 project.
param:
x: a box likes [x1,y1,x2,y2]
img: a opencv image object
color: color to draw rectangle, such as (0,255,0)
label: str
line_thickness: int
return:
no return

"""
tl = (
line_thickness or round(0.002 * (img.shape[0] + img.shape[1]) / 2) + 1
) # line/font thickness
color = color or [random.randint(0, 255) for _ in range(3)]
c1, c2 = (int(x[0]), int(x[1])), (int(x[2]), int(x[3]))
cv2.rectangle(img, c1, c2, color, thickness=tl, lineType=cv2.LINE_AA)

# Camera intrinsic parameters
fx = 616.707275
fy = 616.707275
cx0 = 648.300171
cy0 = 404.478149

if label:
cx = int((x[0] + x[2]) / 2)
cy = int((x[1] + x[3]) / 2)
cv2.circle(img, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)
cv2.circle(depth_img, (cx, cy), 5, (0, 0, 255), -1)

depth_clust = [(cx, cy),(cx - 1 ,cy),(cx - 1 ,cy - 1),(cx,cy -1),(cx + 1,cy -1),(cx+1,cy),(cx+1,cy+1),(cx,cy+1),(cx - 1,cy + 1)]
for point in depth_clust:
cx, cy = point
if 0 <= cx < depth_data.shape[1] and 0 <= cy < depth_data.shape[0]:
cv2.circle(depth_img, (cx, cy), 5, (0, 255, 0), -1)
else:
continue
# Convert depth value to meters, assuming the original data unit is millimeters
depth_mm = depth_data[cy, cx]
depth_m = depth_mm / 1000.0
# Calculate 3D coordinates (X, Y, Z) in meters
X = (cx - cx0) * depth_m / fx
Y = (cy - cy0) * depth_m / fy
Z = depth_m
distance_list.append([X, Y, Z])

tf = max(tl - 1, 1) # font thickness
t_size = cv2.getTextSize(label, 0, fontScale=tl / 3, thickness=tf)[0]
c2 = c1[0] + t_size[0], c1[1] - t_size[1] - 3
cv2.rectangle(img, c1, c2, color, -1, cv2.LINE_AA) # filled
cv2.putText(
img,
label,
(c1[0], c1[1] - 2),
0,
tl / 3,
[225, 255, 255],
thickness=tf,
lineType=cv2.LINE_AA,
)
return distance_list


class YoLo11TRT(object):
"""
description: A YOLO11 class that warps TensorRT ops, preprocess and postprocess ops.
"""

def __init__(self, engine_file_path):
# Create a Context on this device,
self.ctx = cuda.Device(0).make_context()
stream = cuda.Stream()
TRT_LOGGER = trt.Logger(trt.Logger.INFO)
runtime = trt.Runtime(TRT_LOGGER)

# Deserialize the engine from file
with open(engine_file_path, "rb") as f:
engine = runtime.deserialize_cuda_engine(f.read())
context = engine.create_execution_context()

host_inputs = []
cuda_inputs = []
host_outputs = []
cuda_outputs = []
bindings = []

for binding in engine:
print('bingding:', binding, engine.get_binding_shape(binding))
self.batch_size = engine.get_binding_shape(binding)[0]
size = trt.volume(engine.get_binding_shape(binding)) * engine.max_batch_size
dtype = trt.nptype(engine.get_binding_dtype(binding))
# Allocate host and device buffers
host_mem = cuda.pagelocked_empty(size, dtype)
cuda_mem = cuda.mem_alloc(host_mem.nbytes)
# Append the device buffer to device bindings.
bindings.append(int(cuda_mem))
# Append to the appropriate list.
if engine.binding_is_input(binding):
self.input_w = engine.get_binding_shape(binding)[-1]
self.input_h = engine.get_binding_shape(binding)[-2]
host_inputs.append(host_mem)
cuda_inputs.append(cuda_mem)
else:
host_outputs.append(host_mem)
cuda_outputs.append(cuda_mem)

# Store
self.stream = stream
self.context = context
self.engine = engine
self.host_inputs = host_inputs
self.cuda_inputs = cuda_inputs
self.host_outputs = host_outputs
self.cuda_outputs = cuda_outputs
self.bindings = bindings
self.det_output_length = host_outputs[0].shape[0]

def infer(self, raw_image_generator,depth_img=None,depth_data=None):
threading.Thread.__init__(self)
# Make self the active context, pushing it on top of the context stack.
self.ctx.push()
# Restore
stream = self.stream
context = self.context
host_inputs = self.host_inputs
cuda_inputs = self.cuda_inputs
host_outputs = self.host_outputs
cuda_outputs = self.cuda_outputs
bindings = self.bindings
# Do image preprocess
batch_image_raw = []
batch_origin_h = []
batch_origin_w = []
batch_input_image = np.empty(shape=[self.batch_size, 3, self.input_h, self.input_w])
for i, image_raw in enumerate(raw_image_generator):
input_image, image_raw, origin_h, origin_w = self.preprocess_image(image_raw)
batch_image_raw.append(image_raw)
batch_origin_h.append(origin_h)
batch_origin_w.append(origin_w)
np.copyto(batch_input_image[i], input_image)
batch_input_image = np.ascontiguousarray(batch_input_image)

# Copy input image to host buffer
np.copyto(host_inputs[0], batch_input_image.ravel())
start = time.time()
# Transfer input data to the GPU.
cuda.memcpy_htod_async(cuda_inputs[0], host_inputs[0], stream)
# Run inference.
context.execute_async_v2(bindings=bindings, stream_handle=stream.handle)
# Transfer predictions back from the GPU.
cuda.memcpy_dtoh_async(host_outputs[0], cuda_outputs[0], stream)
# Synchronize the stream
stream.synchronize()
end = time.time()
# Remove any context from the top of the context stack, deactivating it.
self.ctx.pop()
# Here we use the first row of output in that batch_size = 1
output = host_outputs[0]
# Do postprocess
for i in range(self.batch_size):
result_boxes, result_scores, result_classid = self.post_process(
output[i * self.det_output_length: (i + 1) * self.det_output_length], batch_origin_h[i],
batch_origin_w[i]
)
detected_classes = {categories[int(cid)] for cid in result_classid}
if "cup" in detected_classes and "mouse" in detected_classes:
cup_pos = []
mouse_pos = []
# Draw rectangles and labels on the original image
for j in range(len(result_boxes)):
box = result_boxes[j]
if categories[int(result_classid[j])] == "cup" or categories[int(result_classid[j])] == "mouse":
if categories[int(result_classid[j])] == "cup":
cup_pos = plot_one_box(
box,
batch_image_raw[i],
distance_list = cup_pos,
depth_img=depth_img,
depth_data=depth_data,
label="{}:{:.2f}".format(
categories[int(result_classid[j])], result_scores[j],
),
)
else:
mouse_pos = plot_one_box(
box,
batch_image_raw[i],
distance_list = mouse_pos,
depth_img=depth_img,
depth_data=depth_data,
label="{}:{:.2f}".format(
categories[int(result_classid[j])], result_scores[j],
),
)

# If both person and cup are detected, calculate the distance
if len(mouse_pos) > 0 and len(cup_pos) > 0 and (len(mouse_pos)==len(cup_pos)):
dis_cluster = []
for x in range(len(mouse_pos)):
# for y in range(len(cup_pos)):
pr = np.sqrt(
(abs(mouse_pos[x][0]) - abs(cup_pos[0][0])) ** 2 +
(abs(mouse_pos[x][1]) - abs(cup_pos[0][1])) ** 2 +
(abs(mouse_pos[x][2]) - abs(cup_pos[0][2])) ** 2
)
dis_cluster.append(pr)
pr = np.mean(dis_cluster)
print(f"Distance between cup and mouse: {pr*1000:.3f} mm")

cv2.putText(
depth_img,
f"Distance: {pr*1000:.3f} mm",
(100, 120),
cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
5,
(0, 255, 0),
8,
cv2.LINE_AA,
)
# print("infer time:", end - start)

return batch_image_raw,depth_img,end - start

def destroy(self):
# Remove any context from the top of the context stack, qqqqdeactivating it.
self.ctx.pop()

def get_raw_image(self, image_path_batch):
"""
description: Read an image from image path
"""
for img_path in image_path_batch:
yield cv2.imread(img_path)

def get_raw_image_zeros(self, image_path_batch=None):
"""
description: Ready data for warmup
"""
for _ in range(self.batch_size):
yield np.zeros([self.input_h, self.input_w, 3], dtype=np.uint8)

def preprocess_image(self, raw_bgr_image):
"""
description: Convert BGR image to RGB,
resize and pad it to target size, normalize to [0,1],
transform to NCHW format.
param:
input_image_path: str, image path
return:
image: the processed image
image_raw: the original image
h: original height
w: original width
"""
image_raw = raw_bgr_image
h, w, c = image_raw.shape
image = cv2.cvtColor(image_raw, cv2.COLOR_BGR2RGB)
# Calculate widht and height and paddings
r_w = self.input_w / w
r_h = self.input_h / h
if r_h > r_w:
tw = self.input_w
th = int(r_w * h)
tx1 = tx2 = 0
ty1 = int((self.input_h - th) / 2)
ty2 = self.input_h - th - ty1
else:
tw = int(r_h * w)
th = self.input_h
tx1 = int((self.input_w - tw) / 2)
tx2 = self.input_w - tw - tx1
ty1 = ty2 = 0
# Resize the image with long side while maintaining ratio
image = cv2.resize(image, (tw, th))
# Pad the short side with (128,128,128)
image = cv2.copyMakeBorder(
image, ty1, ty2, tx1, tx2, cv2.BORDER_CONSTANT, None, (128, 128, 128)
)
image = image.astype(np.float32)
# Normalize to [0,1]
image /= 255.0
# HWC to CHW format:
image = np.transpose(image, [2, 0, 1])
# CHW to NCHW format
image = np.expand_dims(image, axis=0)
# Convert the image to row-major order, also known as "C order":
image = np.ascontiguousarray(image)
return image, image_raw, h, w

def xywh2xyxy(self, origin_h, origin_w, x):
"""
description: Convert nx4 boxes from [x, y, w, h] to [x1, y1, x2, y2] where xy1=top-left, xy2=bottom-right
param:
origin_h: height of original image
origin_w: width of original image
x: A boxes numpy, each row is a box [center_x, center_y, w, h]
return:
y: A boxes numpy, each row is a box [x1, y1, x2, y2]
"""
y = np.zeros_like(x)
r_w = self.input_w / origin_w
r_h = self.input_h / origin_h
if r_h > r_w:
y[:, 0] = x[:, 0]
y[:, 2] = x[:, 2]
y[:, 1] = x[:, 1] - (self.input_h - r_w * origin_h) / 2
y[:, 3] = x[:, 3] - (self.input_h - r_w * origin_h) / 2
y /= r_w
else:
y[:, 0] = x[:, 0] - (self.input_w - r_h * origin_w) / 2
y[:, 2] = x[:, 2] - (self.input_w - r_h * origin_w) / 2
y[:, 1] = x[:, 1]
y[:, 3] = x[:, 3]
y /= r_h

return y

def post_process(self, output, origin_h, origin_w):
"""
description: postprocess the prediction
param:
output: A numpy likes [num_boxes,cx,cy,w,h,conf,cls_id, cx,cy,w,h,conf,cls_id, ...]
origin_h: height of original image
origin_w: width of original image
return:
result_boxes: finally boxes, a boxes numpy, each row is a box [x1, y1, x2, y2]
result_scores: finally scores, a numpy, each element is the score correspoing to box
result_classid: finally classid, a numpy, each element is the classid correspoing to box
"""
num_values_per_detection = DET_NUM + SEG_NUM + POSE_NUM + OBB_NUM
# Get the num of boxes detected
num = int(output[0])
# Reshape to a two dimentional ndarray
# pred = np.reshape(output[1:], (-1, 38))[:num, :]
pred = np.reshape(output[1:], (-1, num_values_per_detection))[:num, :]
# Do nms
boxes = self.non_max_suppression(pred, origin_h, origin_w, conf_thres=CONF_THRESH, nms_thres=IOU_THRESHOLD)
result_boxes = boxes[:, :4] if len(boxes) else np.array([])
result_scores = boxes[:, 4] if len(boxes) else np.array([])
result_classid = boxes[:, 5] if len(boxes) else np.array([])
return result_boxes, result_scores, result_classid

def bbox_iou(self, box1, box2, x1y1x2y2=True):
"""
description: compute the IoU of two bounding boxes
param:
box1: A box coordinate (can be (x1, y1, x2, y2) or (x, y, w, h))
box2: A box coordinate (can be (x1, y1, x2, y2) or (x, y, w, h))
x1y1x2y2: select the coordinate format
return:
iou: computed iou
"""
if not x1y1x2y2:
# Transform from center and width to exact coordinates
b1_x1, b1_x2 = box1[:, 0] - box1[:, 2] / 2, box1[:, 0] + box1[:, 2] / 2
b1_y1, b1_y2 = box1[:, 1] - box1[:, 3] / 2, box1[:, 1] + box1[:, 3] / 2
b2_x1, b2_x2 = box2[:, 0] - box2[:, 2] / 2, box2[:, 0] + box2[:, 2] / 2
b2_y1, b2_y2 = box2[:, 1] - box2[:, 3] / 2, box2[:, 1] + box2[:, 3] / 2
else:
# Get the coordinates of bounding boxes
b1_x1, b1_y1, b1_x2, b1_y2 = box1[:, 0], box1[:, 1], box1[:, 2], box1[:, 3]
b2_x1, b2_y1, b2_x2, b2_y2 = box2[:, 0], box2[:, 1], box2[:, 2], box2[:, 3]

# Get the coordinates of the intersection rectangle
inter_rect_x1 = np.maximum(b1_x1, b2_x1)
inter_rect_y1 = np.maximum(b1_y1, b2_y1)
inter_rect_x2 = np.minimum(b1_x2, b2_x2)
inter_rect_y2 = np.minimum(b1_y2, b2_y2)
# Intersection area
inter_area = (np.clip(inter_rect_x2 - inter_rect_x1 + 1, 0, None)
* np.clip(inter_rect_y2 - inter_rect_y1 + 1, 0, None))
# Union Area
b1_area = (b1_x2 - b1_x1 + 1) * (b1_y2 - b1_y1 + 1)
b2_area = (b2_x2 - b2_x1 + 1) * (b2_y2 - b2_y1 + 1)

iou = inter_area / (b1_area + b2_area - inter_area + 1e-16)

return iou

def non_max_suppression(self, prediction, origin_h, origin_w, conf_thres=0.5, nms_thres=0.4):
"""
description: Removes detections with lower object confidence score than 'conf_thres' and performs
Non-Maximum Suppression to further filter detections.
param:
prediction: detections, (x1, y1, x2, y2, conf, cls_id)
origin_h: original image height
origin_w: original image width
conf_thres: a confidence threshold to filter detections
nms_thres: a iou threshold to filter detections
return:
boxes: output after nms with the shape (x1, y1, x2, y2, conf, cls_id)
"""
# Get the boxes that score > CONF_THRESH
boxes = prediction[prediction[:, 4] >= conf_thres]
# Trandform bbox from [center_x, center_y, w, h] to [x1, y1, x2, y2]
boxes[:, :4] = self.xywh2xyxy(origin_h, origin_w, boxes[:, :4])
# clip the coordinates
boxes[:, 0] = np.clip(boxes[:, 0], 0, origin_w - 1)
boxes[:, 2] = np.clip(boxes[:, 2], 0, origin_w - 1)
boxes[:, 1] = np.clip(boxes[:, 1], 0, origin_h - 1)
boxes[:, 3] = np.clip(boxes[:, 3], 0, origin_h - 1)
# Object confidence
confs = boxes[:, 4]
# Sort by the confs
boxes = boxes[np.argsort(-confs)]
# Perform non-maximum suppression
keep_boxes = []
while boxes.shape[0]:
large_overlap = self.bbox_iou(np.expand_dims(boxes[0, :4], 0), boxes[:, :4]) > nms_thres
label_match = boxes[0, -1] == boxes[:, -1]
# Indices of boxes with lower confidence scores, large IOUs and matching labels
invalid = large_overlap & label_match
keep_boxes += [boxes[0]]
boxes = boxes[~invalid]
boxes = np.stack(keep_boxes, 0) if len(keep_boxes) else np.array([])
return boxes


class inferThread(threading.Thread):
def __init__(self, yolo11_wrapper, image_path_batch):
threading.Thread.__init__(self)
self.yolo11_wrapper = yolo11_wrapper
self.image_path_batch = image_path_batch

def run(self):
batch_image_raw, use_time = self.yolo11_wrapper.infer(self.yolo11_wrapper.get_raw_image(self.image_path_batch))
for i, img_path in enumerate(self.image_path_batch):
parent, filename = os.path.split(img_path)
save_name = os.path.join('output', filename)
# Save image
cv2.imwrite(save_name, batch_image_raw[i])
print('input->{}, time->{:.2f}ms, saving into output/'.format(self.image_path_batch, use_time * 1000))


class warmUpThread(threading.Thread):
def __init__(self, yolo11_wrapper):
threading.Thread.__init__(self)
self.yolo11_wrapper = yolo11_wrapper

def run(self):
batch_image_raw, use_time = self.yolo11_wrapper.infer(self.yolo11_wrapper.get_raw_image_zeros())
print('warm_up->{}, time->{:.2f}ms'.format(batch_image_raw[0].shape, use_time * 1000))


def simple_frame_to_bgr(frame):
width = frame.get_width()
height = frame.get_height()
data = np.frombuffer(frame.get_data(), dtype=np.uint8)
if data.size != width * height * 3:
return None
image = data.reshape((height, width, 3))
return cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_RGB2BGR)


if __name__ == "__main__":
# load custom plugin and engine
PLUGIN_LIBRARY = "build/libmyplugins.so"
engine_file_path = "./build/yolo11n.engine"

if len(sys.argv) > 1:
engine_file_path = sys.argv[1]
if len(sys.argv) > 2:
PLUGIN_LIBRARY = sys.argv[2]

ctypes.CDLL(PLUGIN_LIBRARY)

categories = ["person", "bicycle", "car", "motorcycle", "airplane", "bus", "train", "truck", "boat",
"traffic light", "fire hydrant", "stop sign", "parking meter", "bench", "bird", "cat", "dog", "horse", "sheep", "cow",
"elephant", "bear", "zebra", "giraffe", "backpack", "umbrella", "handbag", "tie", "suitcase", "frisbee",
"skis", "snowboard", "sports ball", "kite", "baseball bat", "baseball glove", "skateboard", "surfboard",
"tennis racket", "bottle", "wine glass", "cup", "fork", "knife", "spoon", "bowl", "banana", "apple",
"sandwich", "orange", "broccoli", "carrot", "hot dog", "pizza", "donut", "cake", "chair", "couch",
"potted plant", "bed", "dining table", "toilet", "tv", "laptop", "mouse", "remote", "keyboard", "cell phone",
"microwave", "oven", "toaster", "sink", "refrigerator", "book", "clock", "vase", "scissors", "teddy bear",
"hair drier", "toothbrush"]

yolo11_wrapper = YoLo11TRT(engine_file_path)


# Create Config and Pipeline objects
config = Config()
pipeline = Pipeline()

# Get color stream profile
color_profile_list = pipeline.get_stream_profile_list(OBSensorType.COLOR_SENSOR)
color_profile = None
for i in range(len(color_profile_list)):
cp = color_profile_list[i]
if cp.get_format() == OBFormat.RGB:
color_profile = cp
break
if color_profile is None:
print("RGB format color stream profile not found")
sys.exit(-1)

# Get D2C-aligned depth profile
hw_d2c_profile_list = pipeline.get_d2c_depth_profile_list(color_profile, OBAlignMode.HW_MODE)
if len(hw_d2c_profile_list) == 0:
print("D2C-aligned depth stream profile not found")
sys.exit(-1)
hw_d2c_profile = hw_d2c_profile_list[0]
print("hw_d2c_profile:", hw_d2c_profile)

# Enable D2C-aligned depth and color streams
config.enable_stream(hw_d2c_profile)
config.enable_stream(color_profile)
config.set_align_mode(OBAlignMode.HW_MODE)

# Enable frame sync (optional, recommended)
pipeline.enable_frame_sync()
# Start pipeline
pipeline.start(config)

prev_time = time.time()
frame_count = 0
fps = 0

total_frames = 0
total_time = 0
try:
while True:
frames = pipeline.wait_for_frames(100)
if frames is None:
continue
color_frame = frames.get_color_frame()
if color_frame is None:
continue
depth_frame = frames.get_depth_frame()
if color_frame is None or depth_frame is None:
continue

color_image = simple_frame_to_bgr(color_frame)


start_time = time.time() # Record the start time of each frame

# Convert depth frame to numpy array
height = depth_frame.get_height()
width = depth_frame.get_width()
depth_data = np.frombuffer(depth_frame.get_data(), dtype=np.uint16).reshape((height, width))
depth_data = cv2.GaussianBlur(depth_data, (5, 5), 0)

min_depth = 150
max_depth = 2000

# 1. First, clip the depth to the specified range
depth_clipped = np.clip(depth_data, min_depth, max_depth)

# 2. Invert the depth: near → large, far → small
depth_inverted = max_depth - depth_clipped # The closer, the larger the value

# 3. Normalize to 0 ~ 255
depth_normalized = cv2.normalize(depth_inverted, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
depth_normalized = depth_normalized.astype(np.uint8) - 30

# 4. Apply a smooth and natural colormap (recommended: INFERNO or MAGMA)
depth_vis = cv2.applyColorMap(depth_normalized, cv2.COLORMAP_MAGMA)


# Adjust the depth image size to match the color image
if color_image.shape[:2] != depth_vis.shape[:2]:
color_image = cv2.resize(color_image, (depth_vis.shape[1], depth_vis.shape[0]), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)

# Inference requires a batch, construct the batch
batch_imgs = [color_image] * yolo11_wrapper.batch_size
batch_image_raw, depth_img,use_time = yolo11_wrapper.infer(batch_imgs,depth_vis,depth_data)

# Only display the first image (only one frame from camera/video stream)
show_img = batch_image_raw[0]

# FPS calculation
frame_count += 1
curr_time = time.time()
if curr_time - prev_time >= 1.0:
fps = frame_count / (curr_time - prev_time)
prev_time = curr_time
frame_count = 0

# Horizontal concatenation
concat_image = cv2.hconcat([show_img, depth_img])
# Display FPS
cv2.putText(concat_image, f"FPS: {fps:.2f}", (30, 80), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 3, (0, 255, 255), 5)
scale = 0.3
concat_image = cv2.resize(concat_image, (0, 0), fx=scale, fy=scale, interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
cv2.imshow("Output", concat_image)
if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
break

# Count total frames and total time
total_frames += 1
total_time += (time.time() - start_time) # Count the total process time

finally:
# cap.release()
cv2.destroyAllWindows()
yolo11_wrapper.destroy()
if total_time > 0:
avg_fps = total_frames / total_time
print(f"Average FPS: {avg_fps:.2f}")

スクリプトは検出結果と、指定された2つのオブジェクト(例:カップとマウス)間の測定距離をリアルタイムで表示します。ウィンドウの左側には検出ボックス付きのRGB画像が表示されます。右側には深度マップと距離が表示されます。動画では、測定誤差が一般的に1センチメートル以内であることが確認できます:

注記

Orbbec Gemini 2は構造化光/デュアルビュー方式に基づいているため、エッジ、傾斜面、反射物体において深度データが変動しやすく、しばしば数センチメートルの誤差が生じます。異なる角度から同じオブジェクトを撮影する際、赤外線投影のテクスチャ変形がマッチング失敗を引き起こし、最終的により大きな深度偏差をもたらします。同時に、環境光の強度も深度マップの品質に影響します。お客様の環境に応じて、以下の調整提案を提供します:

  • 異常な深度マップをフィルタリングし、深度マップにノイズ除去フィルタリングを実行する。

  • ターゲットを画像の中央に配置して、画像エッジ歪みの影響を軽減する。

  • 複数の深度画像の平均を取る操作を実行して、異常光の影響を軽減する(これによりリアルタイム性能は低下します)。

リソース​

技術サポート & 製品ディスカッション​

Seeed Studio製品をお選びいただき、ありがとうございます!技術サポートと製品ディスカッションについては、以下のチャンネルをご利用ください:

Loading Comments...