Pular para o conteúdo principal

Kits de link RF de longo alcance de 2KM com codificador e decodificador

Este é um kit de link RF 433MHz de super longo alcance. Ele vem com tecnologia VCO e PLL, frequência estável e ótima capacidade anti-interferência. Você pode usá-lo diretamente em seus projetos, como transporte de dados sem fio, controle remoto etc.

Especificações​


ParâmetroValor
Tensão de operaçãoReceptor(3-5V), Transmissor(3-9V)
Corrente de operação≤2.5mA(5.0VDC)
Princípio de operaçãoSuperhet(VCO, PLL)
ModulaçãoOOK/ASK
Banda de operação433.92MHz (serviço personalizado disponível)
Largura de banda1.5MHz
Sensibilidade-105dBm (50Ω)
Taxa<5Kbps
Forma de decodificaçãoPT2272
Comprimento da antena18cm
Alcance de transmissão2 km

Ideias de aplicação​


  • Interruptor sem fio
  • Transmissão remota
  • Controle sem fio

Visão geral do hardware​


Primeiros passos​


  • Siga as instruções para conectar o sistema de comunicação.
  • Conecte bateria, botão e placas transmissoras.

!!!Note Use uma fonte de alimentação de 3-5V! 9V danificará a placa receptora.

  • Conecte bateria, LEDs e placas receptoras.

!!!Note Não coloque o módulo RX e o módulo TX muito próximos: isso os impedirá de funcionar. Certifique-se de que o módulo RX e o módulo TX estejam a pelo menos 1 metro de distância um do outro.

  • Quando pressionarmos o botão no lado do transmissor, o LED correspondente no lado do receptor será aceso.

Recursos​


Suporte técnico e discussão sobre o produto​

if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...