Pular para o conteúdo principal

Primeiros passos com o Medidor de Energia CA Wi-Fi XIAO de 2 Canais no Home Assistant


Visão geral

O Medidor de Energia CA Wi-Fi XIAO de 2 Canais é um dispositivo inteligente da Seeed Studio projetado para detectar o consumo de eletricidade de aparelhos alimentados por CA. Sua configuração de dois canais oferece detecção independente de até duas cargas, tornando-o uma excelente escolha para automatizar uma variedade de dispositivos em ambientes de casa inteligente.

Este guia fornece um passo a passo detalhado, incluindo configuração, integração e ajustes avançados para usuários que vão de iniciantes a entusiastas de automação residencial.

Principais recursos e especificações

RecursoDetalhes
Tensão de EntradaAC 100-240V, 50/60Hz
Canais2 (detecção independente para cada canal)
Tipo de ConexãoWi-Fi
Terminais de EntradaL (Fase), N (Neutro), PE (Aterramento de Proteção)
Faixa Efetiva de Detecção de Corrente10mA-100A @ 1mΩ (modo CT)
Energia Ativa1w-7700w @ 1mΩ
Aviso de segurança

Sempre desconecte a alimentação CA antes de realizar qualquer fiação.

Layout físico e conexões

  • L (Live): Conecte o fio de fase da fonte de alimentação CA.
  • N (Neutral): Conecte o fio neutro da fonte de alimentação CA.
  • PE (Protective Earthing): Conecte o fio de aterramento de proteção da fonte de alimentação CA.
  • CT1, CT2 (Transformador de Corrente): Prenda o suporte do transformador de corrente ao fio de fase, com a seta apontando da extremidade de alimentação para a extremidade da carga.

Instalação do transformador de corrente

  1. Primeiro, abra o suporte e coloque o fio na sua área circular.


  1. Em seguida, feche a presilha, pressione com firmeza até ouvir um "clique"; a instalação estará concluída.


Instalação do suporte do transformador de corrente

Ao instalar o suporte, certifique-se de que o sentido da corrente corresponda à direção indicada pela seta no suporte.


Primeiros Passos

Requisitos

  1. Componentes principais:
  2. Rede:
    • Wi-Fi estável para interação contínua entre o hardware e o Home Assistant.

Etapa 1: Configurando o Home Assistant

  1. Instalação: o homeassistant já vem pré-instalado no Home Assistant Green.
  2. Ativando o complemento ESPHome:
    • Acesse o painel do Home Assistant.
    • Vá até a seção "Add-ons" e procure pelo complemento ESPHome.
    • Clique em "Install" e depois em "Start" para ativá-lo.
    • Após a instalação, configure o complemento para garantir a comunicação adequada com o XIAO ESP32C6.

Reunindo os componentes necessários e configurando o Home Assistant com o complemento ESPHome, você estará pronto para prosseguir com a integração do Medidor de Energia CA Wi-Fi XIAO de 2 Canais.

Etapa 2: Preparando o Medidor de Energia

Por padrão, seu dispositivo (XIAO ESP32C6) vem pré-gravado com o firmware para o Medidor de Energia CA Wi-Fi XIAO de 2 Canais. No entanto, há dois cenários em que você pode precisar atualizar o firmware:

  1. Regravar o firmware: se o firmware existente estiver corrompido ou se você precisar começar do zero.
  2. Atualizar o firmware: se houver uma versão mais recente do firmware com funcionalidades aprimoradas.

Existem dois métodos simples para gravar o firmware:

cuidado

O Firefox não oferece suporte à gravação de firmware em dispositivos ESP. Utilize Google Chrome ou Microsoft Edge.

Você pode usar esta Web Tool para um método fácil e direto de gravar seu firmware. Basta seguir as instruções na tela. (Selecione SeeedStuido-2CH-EM)

  • Clique no botão CONNECT para iniciar a conexão. A ferramenta atualizará o firmware automaticamente.

Se algo der errado, siga as etapas de solução de problemas exibidas na tela ou mude para o método ESPHome Web para concluir o processo.

Com qualquer um dos métodos, seu firmware estará atualizado e pronto para a integração com o Home Assistant.

Etapa 3: Configuração de rede

  1. Ativar o ponto de acesso:

    • Ao ligar pela primeira vez, o módulo criará uma rede Wi-Fi (SSID: SeeedStudio-2CH-EM).
  2. Acessar a configuração:

    • Conecte-se à rede usando um telefone ou PC.
    • Abra um navegador e acesse http://192.168.4.1.
    • Insira o SSID e a senha da sua rede Wi-Fi doméstica.
  1. Integração com o Home Assistant:
    • Depois de conectado à rede doméstica, o módulo ficará detectável no Home Assistant em Settings -> Devices & Services.

Dessa forma, você pode conectar o módulo à sua rede do Home Assistant e permitir que o Home Assistant o descubra.

Etapa 4: Adicionar o dispositivo do módulo

  1. Descoberta automática:
    • Certifique-se de que o ESPHome esteja instalado no Home Assistant.
    • Navegue até Settings -> Devices & Services -> Integrations e procure pelo dispositivo.

  1. Configuração manual:
    • Se não for descoberto automaticamente, adicione o dispositivo manualmente informando o endereço IP.

Depois de adicionar o dispositivo, você pode ver um interruptor de controle de iluminação, dois canais de uso de corrente, dois canais de consumo de energia e o valor total de tensão na página Visão Geral.



Ao clicar em qualquer ícone de linha, você pode visualizar com mais detalhes os valores correspondentes e suas mudanças recentes, que são representados por um gráfico de linhas.



Segurança e Manutenção

  1. Inspecione periodicamente a fiação para verificar desgaste e danos.
  2. Use dispositivos de proteção de circuito adequados, como fusíveis ou disjuntores.
  3. Mantenha o dispositivo longe de água e calor excessivo.

Perguntas Frequentes

  1. O que acontece se o dispositivo for desconectado do Wi-Fi?

    • O módulo tentará se reconectar automaticamente. Se falhar, ele ativará seu ponto de acesso de fallback para reconfiguração.
  2. O que devo fazer se o dispositivo perder energia repentinamente de forma inesperada?

    • Quando o dispositivo perde energia repentinamente, se você quiser remover o fixador do transformador de corrente, aguarde até que o dispositivo reinicie e esteja operando normalmente antes de removê-lo, caso contrário isso pode danificar o dispositivo.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...