Pular para o conteúdo principal

Configurando o OpenWrt no Raspberry Pi 5 com um Módulo 4G LTE

Introdução

O Raspberry Pi 5, combinado com OpenWrt e um HAT 4G LTE, oferece uma solução poderosa e flexível para criar um hotspot portátil. Essa configuração é ideal para fornecer acesso à internet em locais remotos, dar suporte a dispositivos IoT ou criar uma rede sem fio pessoal em qualquer lugar. A capacidade de personalização do OpenWrt garante integração perfeita com módulos 4G LTE, permitindo que os usuários aproveitem todo o potencial do Raspberry Pi 5 como um roteador sem fio confiável e de alto desempenho. Seja para uso doméstico, em viagens ou profissional, este guia ajudará você a transformar seu Raspberry Pi 5 em um hotspot totalmente funcional com OpenWrt e conectividade 4G LTE.

Pré-requisitos

Requisitos de Hardware

Raspberry Pi 5Raspberry Pi 4G LTE CAT4 HAT

Criar a Imagem OpenWrt

Escolher o Snapshot do OpenWrt

Para trabalhar com um módulo 4G LTE, são necessárias certas dependências. O OpenWrt Firmware Selector oferece a flexibilidade de incluir essas dependências durante o processo de criação da imagem, permitindo que você compile um firmware personalizado. Sem essa abordagem, você precisaria de outra fonte de internet para instalar as dependências no Raspberry Pi após a configuração. Portanto, é recomendável criar uma imagem de firmware que já inclua as dependências necessárias.

  • Acesse o OpenWrt firmware selector e escolha a versão snapshot.

  • Os snapshots são atualizados com frequência e são ideais para usuários avançados.

  • Clique em Customize installed packages and/or first boot script.

Certifique-se de que os seguintes pacotes sejam incluídos durante o processo de build personalizado:

  • kmod-usb-net-cdc-ether
  • kmod-usb-serial-option
  • picocom
  • minicom

Etapas para o Build

  • Adicione os pacotes necessários ao seu arquivo de configuração.
  • Compile o firmware OpenWrt.
  • Baixe a imagem factory gerada após a compilação.

Instalar o OpenWrt no Raspberry Pi 5

  • Grave a imagem compilada em um cartão SD usando ferramentas como Balena Etcher.
  • Insira o cartão SD no Raspberry Pi 5.
  • Conecte o seu Raspberry Pi a um módulo 4G LTE

Verificar a Conexão do Dispositivo

Acesse o Raspberry Pi usando SSH:

Verificar Detalhes do Dispositivo

  • Use dmesg para verificar os dispositivos conectados:
dmesg | grep usb
  • Ver detalhes USB:
cat/sys/kernel/debug/usb/devices
nota

Isso exibirá informações sobre o fabricante, produto e outros detalhes específicos do dispositivo. Certifique-se de que o módulo esteja ligado.

Configurar o Módulo LTE

Usar o Minicom para Ajustar Configurações

Abra o Minicom

minicom -s

Você verá uma interface deste tipo. Selecione Serial port setup usando as teclas de seta

Configure as definições:

  • Defina o baud rate para corresponder ao seu módulo 4G (por exemplo, 9600).
  • Selecione a porta COM correta (por exemplo, /dev/ttyUSB2).
  • E salve a configuração como padrão

Ativar o Modo ECM / Dial-Up

Envie os seguintes comandos AT para configurar o modo de rede USB:

minicom -D /dev/ttyUSB2
AT+QCFG="usbnet"
AT+QCFG="usbnet",1

Adicionar uma Nova Interface de Rede

  • Faça login na interface web LuCI do OpenWrt via navegador em 192.168.1.1.
  • Vá para Network > Interfaces > Add New Interface.
  • Configure a interface:
    • Selecione o dispositivo detectado (eth1 ou usb0).
    • Use o protocolo DHCP Client.
    • Dê um nome para a interface (por exemplo, USB_Modem).
  • Configure as definições de firewall:
    • Atribua a interface à zona WAN.
  • Em DHCP Server, ative Ignore Interface.

Configurar um Ponto de Acesso Sem Fio

  • Na interface web LuCI, navegue até Network > Wireless > Add.
  • Configure a nova interface sem fio:
    • SSID: Mantenha o padrão ou personalize-o.
    • Mode: Access Point.
    • Network: LAN.
  • Para Wireless Security
    • Defina a criptografia como WPA2.
    • Crie uma senha forte.
  • Reinicie o dispositivo.

Testar a Rede Sem Fio

  • Seu SSID sem fio agora deve estar visível em dispositivos próximos.
  • Conecte-se usando a senha configurada para acessar a internet 4G LTE.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...