Pular para o conteúdo principal

A temperatura é um parâmetro físico muito importante para nossas vidas diárias. A medição de temperatura pode ser crítica em aplicações industriais e testes experimentais em laboratórios, alguns eletrodomésticos também exigem medição de temperatura para controle de temperatura. A família Grove fornece até dez tipos de sensores que podem ser usados para medir temperatura. Todos eles apresentam alta confiabilidade e a interface Grove fácil de usar, mas têm suas diferenças e podem ser usados para diferentes projetos e aplicações. Aqui neste wiki fazemos uma lista das principais características de vários sensores de temperatura Grove, incluindo custo, faixa de medição, precisão, sensibilidade, tempo de resposta, estabilidade em longo prazo e assim por diante. A tabela pode ser uma referência para você escolher o sensor ideal para seus projetos.

Como escolher o sensor de temperatura ideal

Antes de olhar a tabela, há várias coisas que precisam ser consideradas para selecionar o sensor certo para o seu projeto.

Primeiro, qual é o objeto a ser medido?​

É a temperatura do ar ambiente no cômodo ou em um invólucro específico? É uma saída de ar para fluxo de ar ou um tanque de água para líquido? Ou talvez um sistema eletrônico que possa encontrar alta tensão e causar aquecimento? Coisas como essas afetariam a sua escolha de sensores com base no orçamento de custo, consumo de energia, fatores de segurança, tempo de resposta e até mesmo a distância do sensor ao instrumento. Por exemplo, se você estiver medindo a temperatura do seu quarto, talvez só precise de um termômetro barato e de baixo custo que não precise ser muito sensível. Mas se o seu objeto for uma estufa para cultivo de plantas, você talvez precise de um sensor altamente preciso e sensível que meça com exatidão tanto a temperatura quanto a umidade.

Em segundo lugar, qual é a faixa esperada de temperatura a ser medida?​

A faixa esperada de temperatura a ser medida é muito importante. Se a temperatura do objeto exceder a faixa de medição do sensor, isso pode resultar em dano irreversível ao módulo sensor ou até mesmo ao sistema conectado ao sensor.

Outra consideração é: quanta precisão você precisa?​

Sensores de temperatura como termopares têm faixa de medição muito ampla e são adequados para uso em ambientes severos, mas eles geralmente carecem de precisão e estabilidade em longo prazo. A precisão da medição é crítica em alguns casos, como dispositivos médicos, dispositivos vestíveis e algumas instalações domésticas etc. Sensores com maior precisão geralmente têm custo mais alto e precisam ser usados com muito cuidado para evitar danos físicos (alguns podem exigir que não se toque neles com a mão nua).

Especificação

Nome do Sensor de TemperaturaInterfaceFaixaPrecisãoSensibilidadeFolha de dados
Temp&Humi SensorDigital0~50C+-2C1CDHT11
Temp&Humi Sensor ProDigital-40~80C+-0.5C0.1CDHT22/AM2302
Temperature SensorAnalógica-40~125C+-1.5CN/ANCP18WF104F03RC
One Wire Temperature SensorOne Wire-55~125C+-0.5C0.5CDS18B20
High Temperature SensorAnalógica-50~600C2%N/ATermopar tipo K
Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini)I2C0~70C+-0.5C1CTH02
DIGITAL INFRARED TEMPERATURE SENSORI2C-40~85C+-0.5C0.02CMLX90615
Temperature&Humidity Sensor (SHT31)I2C-40~125C+-0.3C0.01CSHT31
INFRARED TEMPERATURE SENSORAnalógica-10~100CN/AN/AOTP-538U
Temperature&Humidity Sensor (HDC1000)I2C-40~125C+-0.2C0.01CHDC1000
Barometer Sensor (BMP180)I2C-40~85C+-0.5C0.1CBMP180
Barometer Sensor (BMP280)I2C-40~85C+-0.5C0.01CBMP280
Temp&Humi&Barometer Sensor (BME280)I2C-40~85C+-0.5C0.01CBME280

Para mais detalhes, faça o download da lista abaixo.

Groves

Temp&Humi SensorTemp&Humi Sensor ProTermistor
Adquira agora!Adquira agora!Adquira agora!
TermoparTH02Infravermelho Digital
Adquira agora!Adquira agora!Adquira agora!
SHT31InfravermelhoHDC1000
Adquira agora!Adquira agora!Adquira agora!
BMP180BMP280BME280
Adquira agora!Adquira agora!Adquira agora!

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...