Pular para o conteúdo principal

Placa de Desenvolvimento WiFi Air602

picture

Este wiki funciona tanto para a Placa de Desenvolvimento WiFi Air602 quanto para o Módulo WiFi Air602.

O Air602 é um módulo Wi‑Fi de 2,4G baseado no chip SoC Wi‑Fi embarcado (W600) com uma interface de expansão de furo carimbo de 12 pinos. Milagrosamente, ele é ainda menor que um selo. Tem apenas 12mm*10mm, pequeno mas completo, oferece uma interface rica e funcionalidade completa. Este módulo suporta IEEE802.11b/g/n e comandos AT.

A Placa de Desenvolvimento WiFi Air602 é baseada no módulo Wi‑Fi Air602 e integra interface USB e antena. Se você conectar esta placa ao seu computador, ela será reconhecida como uma porta (COM & LPT), para que você possa programá‑la com uma ferramenta de porta serial. Este módulo suporta IEEE802.11b/g/n e comandos AT.

Recursos​

Interface

• Interface USB

• UART/SPI

• Controlador de dispositivo GPIO integrado

Wireless

• Suporta IEEE802.11 b/g/e/i/d/k/r/s/w/n

• Suporta 2,4~2,4835 GHz

• Suporta Wi‑Fi WMM/WMM-PS/WPA/WPA2/WPS

• Suporta Wi‑Fi Direct

• STBC、GreenField、Short-GI

• Suporta múltiplos protocolos de rede: TCP/UDP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP

Outros

• Suporta protocolo de instrução AT+ baseado em codificação ASCII (interface UART)

• Suporte para controle de GPIO programável pelo usuário

Especificação​

CategoriaItemParâmetro
WirelessModo Wi‑Fi suportadoIEEE802.11b/g/n
Impedância do sistema RF50Ω
Faixa de frequência2,4~2,4835 GHz
Sensibilidade de recepção20MHz MCS7@‐71dBm;
40MHz MCS7@‐68dBm;
54Mbps@‐73dBm;
11Mbps@‐86dBm;
1Mbps@‐95dBm;
Taxa de dados da camada física802.11n MCS 0~7 150Mbps
ModulaçãoDSSS、OFDM、DBPSK、DQPSK、CCK、QAM16/64
Potência de saídaIEEE802.11b, DSSS 1Mbps, POUT = +17dBm;
IEEE802.11g, OFDM 54Mbps, POUT = +10dBm;
IEEE802.11n, OFDM MCS7, POUT = +10dBm
HardwareTipo de interfaceUART/SPI/GPIO
Taxa de interface2Mbps@UART (Máx)
50Mbps@SPI (Máx)
Tensão de operação3,3V(Módulo)/5V(Placa de Desenvolvimento)
Umidade de operação5%~90% (Sem condensação)
Temperatura de armazenamento‐40~+125 ℃
Temperatura de operação‐40~+85℃
SoftwareTipo de redeSTA/AP/AP+STA/Wi‐Fi Direct
VerificaçãoWEP/WPA‐PSK/WPA2‐PSK
CriptografiaWEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
Função WPSWPS
Economia de energiaPS‐POLL/Standby
Protocolo de redeTCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
Protocolo de interfaceConjunto de instruções AT+

Aplicações Típicas​

  • eletrodomésticos inteligentes
  • casa inteligente
  • áudio e vídeo sem fio
  • brinquedos inteligentes
  • monitoramento médico
  • controle industrial
  • outras aplicações de Internet das Coisas

Pinagem​

Primeiros Passos​

Para a Placa de Desenvolvimento WiFi Air602, você pode simplesmente conectá‑la ao computador, ela será reconhecida como uma porta (COM & LPT). Para o Módulo WiFi Air602, você precisa usar ferramentas USB‑para‑Serial para conectar os pinos RX/TX ao seu computador.

nota

Para Mac, descobrimos que algumas versões do sistema Mac não conseguem reconhecer o chip USB‑para‑Serial CH330N integrado, verifique aqui a solução Mac os driver issue

Usamos a ferramenta de porta serial sscom para enviar o comando AT. Você pode usar sua ferramenta de porta serial favorita, caso queira usar o sscom, você pode baixá‑lo Aqui.

De qualquer forma, certifique‑se de ter marcado a opção AddCrLf e definido o baud rate para 115200

Digite AT+ e depois clique em SEND ou pressione a tecla enter para verificar se a conexão foi estabelecida com sucesso.

AT+

Quando retornar +OK, você poderá usar os comandos AT para controlar este módulo.

Criar um processo SoftAP​

  • 1- WPRT define o modo de funcionamento da placa de rede sem fio como SoftAP:
AT+WPRT=2
  • 2- APSSID Define o SSID do AP para a STA, por exemplo MyAP:
AT+APSSID=MyAp
  • 3- APENCRY Define o modo de segurança da placa de rede sem fio para WEP64:
AT+APENCRY=1

Parâmetro:

open:0,WEP64:1,WEP128:2

  • 4- APKEY Define a chave da placa de rede sem fio para 12345
AT+APKEY=1,1,12345

Parâmetro 1:Formato da chave, 0 significa HEX, 1 significa ASCII

Parâmetro 2:index: Número de índice da chave, 1 a 4 são usados para chaves de criptografia WEP, e outros métodos de criptografia são fixados em 0.

Parâmetro 3:chave sem fio, por exemplo:12345

  • 5- APNIP Define o endereço IP e a máscara de sub‑rede
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1

Parâmetro 1:tipo de endereço: 0 significa alocação dinâmica usando DHCP, 1 significa endereço estático
parâmetro 2:ip:192.168.1.1
parâmetro 3:máscara de rede:255.255.255.0
parâmetro 4:gateway:192.168.1.1
parâmetro 5:dns:192.168.1.1

  • 6- PMTF salva os parâmetros acima na spi flash, basta começar a partir da etapa 7 na próxima inicialização.
AT+PMTF
  • 7- WJOIN Cria a rede sem fio MyAp
AT+WJOIN
  • 8- SLIST Consulta as informações da STA que se conectou ao seu SoftAP.
AT+SLIST

Processo de varredura de AP​

O comando AT para a placa de rede sem fio escanear AP é:

AT+WSCAN

O último parâmetro é a intensidade do sinal, unidade dB

STA entra no processo de AP​

  • 1- WPRT Define o modo de funcionamento para STA
AT+WPRT=0
  • 2- SSID Define o nome do AP a ser conectado. por exemplo TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Define a chave sem fio do AP ao qual você deseja se conectar. por exemplo 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parâmetro 1:0 significa HEX, 1 significa ASCII

parâmetro 2:index: O número de índice da chave, 1 a 4 é usado para a chave de criptografia WEP. Os outros métodos de criptografia são fixados em 0.

parâmetro 3: Chave sem fio por exemplo:12345678

  • 4- NIP Habilita DHCP
AT+NIP=0
  • 5- PMTF Salva os parâmetros acima na spi flash, basta começar a partir da etapa 6 na próxima inicialização
AT+PMTF
  • 6- WJOIN Conecta‑se à rede sem fio TEST_AP
AT+WJOIN

Criar um processo APSTA​

  • 1- WPRT Define o modo de funcionamento para APSTA
AT+WPRT=3
  • 2- SSID Define o nome do AP a ser conectado, como TEST_AP
AT+SSID=TEST_AP
  • 3- KEY Define a chave sem fio do AP ao qual você deseja se conectar. por exemplo 12345678
AT+KEY=1,0,12345678

parâmetro 1:0 significa HEX, 1 significa ASCII

parâmetro 2:index: O número de índice da chave, 1 a 4 é usado para a chave de criptografia WEP. Os outros métodos de criptografia são fixados em 0.

parâmetro 3: Chave sem fio por exemplo:12345678

  • 4- APSSID Define o nome de rede do SOFTAP criado
AT+APSSID=”MYSoftAP”
  • 5- APENCRY Define o tipo de criptografia do SoftAP (como WPA2-TKIP)
AT+APENCRY=5
  • 6- APKEY Define a senha para o SoftAP (por exemplo, código ASCII 87654321)
AT+APKEY=1,0,87654321
  • 7- APNIP Define o endereço IP e a máscara de sub‑rede
AT+APNIP=1,192.168.1.1,255.255.255.0,192.168.1.1,192.168.1.1
  • 8- PMTF Salva os parâmetros acima na spi flash, basta começar a partir da etapa 9
AT+PMTF
  • 9- WJOIN Conecta‑se à rede sem fio TEST_AP
AT+WJOIN

Gravação de Firmware​

Para a gravação de firmware, consulte aqui:

Air602 Firmware Programming Manual

FAQ​

P1. Como a STA desconecta do AP

R: O comando AT da placa de rede sem fio para desconectar do AP é:

AT+WLEAV

P2. SoftAP desconectado

R: O comando AT para o SoftAP desconectar a rede é:

AT+WLEAV=2

P3. Como a STA visualiza o status atual

R: O comando AT para a placa de rede sem fio visualizar o status da placa de rede atual é:

AT+LKSTT

P4. Como visualizar o status atual do SoftAP

R: O comando AT para visualizar o status atual do SoftAP é:

AT+APLKSTT

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...