Pular para o conteúdo principal

Arch GPRS V2

Arch GPRS V2 é a nova e aprimorada versão da placa de desenvolvimento Arch GPRS da Seeed Studio. Assim como a Arch GPRS original, ela também é uma placa de desenvolvimento compatível com mbed que incorpora um módulo de rede celular juntamente com um microcontrolador. A Arch GPRS V2 usa o microcontrolador LPC11U37 em vez do LPC11U24 usado na Arch GPRS. Você pode usar o SDK mbed em C/C++, bibliotecas e ferramentas online de desenvolvimento otimizadas para criar rapidamente o seu protótipo baseado em Arch GPRS V2. O módulo de rede celular na Arch GPRS é baseado no mecanismo SIM900 Quad-band GSM/GRPS da SIMCom. Com isso, funções de coleta de dados podem ser realizadas facilmente usando a rede celular baseada em GSM/GPRS 2G. Arch GPRS V2 possui uma interface padrão Arduino, bem como conectores Grove na placa. É conveniente conectar Shields existentes e produtos Grove à Arch GPRS V2. Você pode até conectar um painel solar diretamente à placa para permitir que a bateria seja carregada por ele. Um design de baixo consumo garante carregamento fácil e longas horas de operação ao ar livre!

Note

Arch GPRS V2 não vem com uma interface mbed. Para enviar mensagens de depuração, tente USBSerial.

Recursos

  • compatível com mbed

    • Ferramentas de desenvolvimento online
    • SDK C/C++ fácil de usar
    • Muitas bibliotecas e projetos publicados
  • Controlador NXP LPC11U37

    • Núcleo ARM Cortex-M0 de baixo consumo
    • 128KB de Flash on-chip, 12KB de SRAM, 4KB de EEPROM
    • Dispositivo USB, UART, I2C
  • Módulo SIM900

    • Suporte Quad-band (850/900/1800/1900MHz) GSM/GPRS
    • Suporta cartão SIM externo: 1.8V/3V
    • Controle com comandos AT padrão
  • Seleciona automaticamente USB5V ou painel solar para carregar uma bateria

Arch GPRS V2 vs Arch GPRS

ParâmetroArch GPRS V2Arch GPRS
MCULPC11U27LPC11U24
Módulo GSM/GPRSSIM900EG-10
Cartão MicroSDSimNão

Visão geral de hardware

Primeiros passos

  1. Faça login no ambiente mbed a partir de aqui
  2. Importe o programa mbed_blinky
  3. Verifique se o código importado em main.cpp na pasta mbed_blinky no ambiente do mbed online Compiler está conforme indicado na figura acima na Etapa 3. Certifique‑se de que a plataforma selecionada para compilação do código é a Seeeduino-Arch. Agora prossiga e compile o código. Quando for solicitado a salvar o arquivo binário resultante (.bin), salve‑o em uma pasta designada no seu PC.
  4. Agora conecte sua placa Arch ao PC e mantenha o botão de reset pressionado por um longo tempo. Uma unidade USB removível chamada CRP DISABLD deverá aparecer automaticamente no seu PC. Vá até a unidade CRP DISABLD, exclua o arquivo de firmware existente que você vê na pasta e copie o arquivo binário baixado para CRP DISABLD. Pressione rapidamente o botão de reset para executar o novo binário.
  5. Verifique se seu código está sendo executado com sucesso olhando para a placa Arch GPRS V2. Se o LED mais à direita, mostrado no Pinout acima, estiver piscando e os outros 3 LEDs ao lado dele estiverem todos LIGADOS, isso significa que seu código está funcionando.

Você pode alterar o código para o seguinte e ver o que acontece:


#include "mbed.h"

DigitalOut myled1(LED2); //left most LED if board is held as shown in Pinout diagram above
DigitalOut myled2(LED3); //2nd from left
DigitalOut myled3(LED4); //3rd from left
DigitalOut myled4(LED1); //4th from left (right most)

int main() {
while(1) {

myled1 = 1; //left most LED turns ON, rest off
myled2 = 0;
myled3 = 0;
myled4 = 0;

wait(1); //1 sec wait time
myled1 = 0;
myled2 = 1; //2nd from left LED turns ON, rest off
myled3 = 0;
myled4 = 0;

wait(1);
myled1 = 0;
myled2 = 0;
myled3 = 1; //3rd from left LED turns ON, rest off
myled4 = 0;

wait(1);
myled1 = 0;
myled2 = 0;
myled3 = 0;
myled4 = 1; //4th from left (right most) LED turns ON, rest off

wait(1);
}
}

Quando você compilar e executar o código acima na placa Arch GPRS V2, deverá ver que os LEDs piscam em sequência.

Se você concluir com sucesso as etapas acima, isso significa que:

  1. Sua Arch GPRS V2 está ligando corretamente.
  2. Seu código está sendo baixado e executado corretamente pelo módulo Arch GPRS V2.
  3. Você está pronto para assumir projetos mais complexos agora!

Programando a Arch no Windows, Linux ou Mac

A Arch não possui uma interface mbed. Ela usa USB In-System-Programming (ISP) para atualizar o firmware.

Para entrar no modo USB ISP, conecte a Arch ao computador e mantenha o botão pressionado por um longo tempo, então aparecerá um disco chamado "CRP DISABLD".

  • No Windows

    1. exclua firmware.bin no disco "CRP DISABLD".
    2. copie um novo firmware para o disco.
  • No Linux

    1. se o disco não estiver montado, monte o disco em {mnt_dir}
    2. dd if={new_firmware.bin} of={mnt_dir}/firmware.bin conv=notrunc
  • No Mac você precisará usar o Terminal para executar o seguinte script para copiar o seu arquivo .bin para a Arch

    1. dd if={new_firmare.bin} of=/Volumes/CRP\\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

Se desejar, você também pode criar um aplicativo Automator para oferecer suporte a arrastar e soltar o arquivo para sua placa. Basta criar um "Run Shell Script" com o seguinte comando:

dd if=$* of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

Você também precisará alterar a opção "Pass Input" de "to stdin" para "as arguments" — sem isso você receberá um erro "The action 'Run Shell Script' encountered an error" ou "dd: no value specified for if (1)" no log.

Além disso, uma forma aprimorada do script é: dd if="$1" of=/Volumes/CRP\ DISABLD/firmware.bin conv=notrunc

Que deve lidar com espaços no caminho do arquivo e usar apenas o primeiro arquivo fornecido. Pressione rapidamente o botão para executar o novo firmware.

Recursos

Arquivos de Projeto

Aplicações e Biblioteca

Veja também

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...