Pular para o conteúdo principal

Guia do Usuário de Software I2C para Arduino

A biblioteca I2C padrão para o Arduino é a biblioteca Wire. Embora essa biblioteca seja suficiente na maior parte do tempo, existem situações em que ela não pode ser usada:

  • os pinos I2C A4/A5 (ou SDA/SCL) já estão em uso para outros propósitos
  • dispositivos com os mesmos endereços I2C são usados

Então escrevemos a biblioteca SoftwareI2C para usar porta digital e porta analógica para permitir que vários dispositivos com o mesmo endereço I2C funcionem no Arduino.

Scanner I2C para Arduino​

I2C Scanner é um sketch simples que faz a varredura do barramento I2C em busca de dispositivos. Você pode enviar o código para o seu Arduino para descobrir o endereço I2C dos módulos. Faça o upload do sketch abaixo e abra o Monitor Serial para ver os resultados:

#include <Wire.h>

void setup()
{
Wire.begin();

Serial.begin(9600);
while (!Serial); // Wait for serial monitor
Serial.println("---I2C Scanner---");
}

void loop()
{
byte error, address;
int nDevices;

Serial.println("Scanning...");

nDevices = 0;
for(address = 1; address < 127; address++ )
{
Wire.beginTransmission(address);
error = Wire.endTransmission();

Wire.beginTransmission(address+1);

if (error == 0 && Wire.endTransmission() != 0 ) // Special flag for SAMD Series
{
Serial.print("I2C device found at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.print(address,HEX);
Serial.println("!");

nDevices++;
}
else if (error==4)
{
Serial.print("Unknown error at address 0x");
if (address<16)
Serial.print("0");
Serial.println(address,HEX);
}
}
if (nDevices == 0)
Serial.println("No I2C devices found\n");
else
Serial.println("done\n");

delay(5000); // wait 5 seconds for next scan
}

Instalar a Biblioteca SoftwareI2C​


Exemplo nº 1: Fazer a varredura do endereço do dispositivo I2C​


Conexão​

Aqui vamos mostrar como isso funciona por meio de uma demonstração simples. Antes de tudo, você precisa preparar os itens abaixo:

Seeeduino V4.2Grove - OLED Display 1.12"Base Shield
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Este é um módulo fácil de usar, o que você precisa fazer é conectar o módulo à porta D2 de um Base Shield.

enter image description here

Se você não tiver o Base Shield, siga a conexão abaixo.

Pino ArduinoPino OLED
Dígito 3SDA
Dígito 2SCL
VCCVCC
GNDGND

Software​

  • Abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example ->Arduino_Software_I2C-master->SoftwareI2C_Scan.

#include "SoftwareI2C.h"

SoftwareI2C softwarei2c;

void setup()
{
Serial.begin(115200);
softwarei2c.begin(3, 2); // sda, scl
Serial.println("begin to scan...");
}

void loop()
{
for(unsigned char i=1; i<=127; i++)
{
if(softwarei2c.beginTransmission(i))
{
Serial.print("0x");
Serial.println(i, HEX);

while(1);
}
softwarei2c.endTransmission();
}

Serial.println("find nothing");
while(1);

}
  • Envie o código para o Arduino.
  • Configure a taxa de baud da porta serial como 115200.
  • Podemos ver o endereço I2C no monitor serial.

Exemplo nº 2: Exibir informações diferentes em 2 Grove - OLED Display 1.12​


Conexão​

Aqui vamos mostrar como isso funciona por meio de uma demonstração simples. Antes de tudo, você precisa preparar os itens abaixo:

Seeeduino V4Grove - OLED Display 1.12``Base Shield
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Conecte um Grove - OLED Display 1.12 à porta D2 e o outro à porta D4.

enter image description here

Software​

  • Clique em aqui para baixar a biblioteca Grove-OLED-Display-1.12.

  • Copie SeeedGrayOLED.cpp e SeeedGrayOLED.h para a pasta Arduino_Software_I2C-master

  • Edite SeeedGrayOLED.cpp

    • Passo 1: Altere a biblioteca de Wire.h para SoftwareI2C.h
From
#include "Wire.h"
To
#include <SoftwareI2C.h>
  • Passo 2: Adicione a função initSoftwareI2C, temos que alterar o nome da classe para produtos diferentes.
void SeeedGrayOLED::initSoftwareI2C(SoftwareI2C *w, int __sda, int __scl)
{
Wire = w;
Wire->begin(__sda, __scl);
}
  • Passo 3: Substitua todo Wire. por Wire-> Por exemplo, altere Wire.endTransmission() para Wire->endTransmission().
From
Wire.endTransmission();
To
Wire->endTransmission();
  • Edite SeeedGrayOLED.h

    • Passo 1: Altere a biblioteca Wire.h para SoftwareI2C.h
From
#include "Wire.h"
To
#include <SoftwareI2C.h>
  • Passo 2: Adicione a função initSoftwareI2C na classe public
void initSoftwareI2C(SoftwareI2C *w, int __sda, int __scl);
  • Passo 3: Adicione SoftwareI2C *Wire na classe private
SoftwareI2C *Wire;
  • Abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example ->Arduino_Software_I2C-master->OLED_Display.

  • Temos que definir objetos SoftwareI2C assim como objetos SeeedGrayOLED.
//define 2 SoftwareI2C objects
#include "SoftwareI2C.h"
SoftwareI2C WireS1;
SoftwareI2C WireS2;

//define 2 SeeedGrayOLED objects
#include "SeeedGrayOLED.h"
#include <avr/pgmspace.h>
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled1;
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled2;
  • Usamos initSoftwareI2C em vez de Wire.begin durante a configuração.
  SeeedGrayOled1.initSoftwareI2C(&WireS1, 3, 2);     // initSoftwareI2C, sda, scl
//define 2 SoftwareI2C objects
#include "SoftwareI2C.h"
SoftwareI2C WireS1;
SoftwareI2C WireS2;

//define 2 SeeedGrayOLED objects
#include "SeeedGrayOLED.h"
#include <avr/pgmspace.h>
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled1;
SeeedGrayOLED SeeedGrayOled2;


void setup()
{
SeeedGrayOled1.initSoftwareI2C(&WireS1, 3, 2); // initSoftwareI2C, sda, scl

SeeedGrayOled1.init(SSD1327);
SeeedGrayOled1.clearDisplay(); //Clear Display.
SeeedGrayOled1.setNormalDisplay(); //Set Normal Display Mode
SeeedGrayOled1.setVerticalMode(); // Set to vertical mode for displaying text


for(char i=0; i < 12 ; i++)
{
SeeedGrayOled1.setTextXY(i,0); //set Cursor to ith line, 0th column
SeeedGrayOled1.setGrayLevel(i); //Set Grayscale level. Any number between 0 - 15.
SeeedGrayOled1.putString("11111111"); //Print 11111111
}


SeeedGrayOled2.initSoftwareI2C(&WireS2, 5, 4); // initSoftwareI2C, sda, scl

SeeedGrayOled2.init(SSD1327); //initialize SEEED OLED display
SeeedGrayOled2.clearDisplay(); //Clear Display.
SeeedGrayOled2.setNormalDisplay(); //Set Normal Display Mode
SeeedGrayOled2.setVerticalMode(); // Set to vertical mode for displaying text

for(char i=0; i < 12 ; i++)
{
SeeedGrayOled2.setTextXY(i,0); //set Cursor to ith line, 0th column
SeeedGrayOled2.setGrayLevel(i); //Set Grayscale level. Any number between 0 - 15.
SeeedGrayOled2.putString("00000000"); //Print 00000000
}
}

void loop()
{

}
  • Carregue para o Sketch.
  • Veremos 11111111 exibido em uma tela enquanto 00000000 está na outra.

APIs da biblioteca​


  • função begin(): SoftwareI2C.begin() deve ser chamada primeiro para iniciar qualquer comunicação I2C por software usando a biblioteca SoftwareI2C.
SoftwareI2C::begin(int Sda, int Scl)
  • função beginTransmission: Usada quando o ATmega está atuando como mestre I2C. Define variáveis internas na biblioteca SoftwareI2C em preparação para transmitir para o endereço fornecido.
SoftwareI2C.beginTransmission(uchar addr)
  • função endTransmission(): fim da transmissão para o endereço fornecido.
SoftwareI2C.endTransmission()
  • função write: Preenche o buffer de envio de dados com os dados encontrados na lista de argumentos. Existem 2 funções. Uma envia um byte e a outra um array.
SoftwareI2C.write(uchar dta)
SoftwareI2C::write(uchar len, uchar *dta)
  • função read: Retorna o byte no buffer de recebimento.
SoftwareI2C.read()

Referências​


Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...