Pular para o conteúdo principal

Dínamo de Bicicleta com Suporte - 6V 3W

Este produto fornece energia limpa e ecológica, ele produz eletricidade sem qualquer combustível. Funciona com segurança e em silêncio. É moderno, os usuários podem contribuir para proteger o mundo por meio de uma vida de baixo carbono.

Recursos


  • design simples e bonito de aparência e dissipação de calor, à prova de chuva, à prova de poeira, anti-vibração,
  • saída de corrente constante

Cuidados


  1. Não toque na carcaça do dínamo após muito tempo pedalando, ele pode queimar seu corpo. Espere pelo menos 10 minutos.
  2. Pode ser usado em dias de chuva, mas não o coloque na água, mantenha-o longe de crianças.

Especificação


Tamanho geral e estruturas do dínamo

  1. O diâmetro máximo do corpo do dínamo é: 40,5 mm, o comprimento máximo do corpo principal é: 94,5 mm。

  1. rolete de fricção

  2. o corpo do dínamo

  3. Aço magnético

  4. Suporte do enrolamento

  5. Caixa da mola

  6. Bobina

  7. Chave inglesa

  8. Placa de lingueta

  9. Tampa traseira

  10. SAÍDA: 6V,3W

  11. GARANTIA: 1 ano

  12. VIDA ÚTIL: 2-3 anos

Parâmetros técnicos

teste de potência de saída sob tensão constante

Velocidade(km/h)Potência de saída(W)Tensão de saída(V)Corrente de saída(A)
50.566.000.126
151.896.000.369
304.096.000.560

teste de carga com resistência constante (18 ohms)

velocidade(km/h)Potência de saída(W)Tensão de saída(V)Corrente de saída(A)
50.452.450.115
151.895.780.325
303.217.230.435

Teste de temperatura :

Temp. ambienteTemp. da carcaçaElevação de temp.Observações
20℃55.2℃32.2℃teste mantido a 30 cm de distância

Uso

Instalação de hardware

Fixe o dínamo no garfo dianteiro próximo à roda da bicicleta, ajuste a altura para o local adequado. (preste atenção ao lado de fixação do dínamo “esquerdo ou direito”, que deve coincidir.)

1、Movimente a chave inglesa e deixe o rolete do dínamo tocar a borda da roda na posição adequada.

Perguntas Frequentes


Liste sua pergunta aqui:

  • Ele pode ser usado para alimentar um Arduino diretamente?

R: Não, se por diretamente você quer dizer ligar os fios do dínamo diretamente a um Arduino, claro que ele não pode fazer isso. Porque, como todos os geradores, um dínamo como este irá fornecer CA, o que é bom para lâmpadas de tungstênio (ou seja, lâmpadas incandescentes), mas LEDs precisam todos de CC, e o mesmo vale para dispositivos de estado sólido como o Arduino. Então você sempre vai precisar de uma ponte retificadora primeiro. O que você acrescenta depois disso depende do seu orçamento e das suas necessidades. Um Arduino precisa de tensão estável, então, para um Arduino, você vai precisar usar o gerador essencialmente como um carregador de bateria... e então você alimenta todas as suas coisas a partir dessa bateria que é carregada.

Para fazer isso com a maior eficiência possível você vai precisar idealmente de um conversor CC para CC (Google "boost-buck converter") ou, no mínimo, algum tipo de circuito de carregamento alimentado pela sua ponte retificadora.

Veja os links abaixo.

  • Se eu parar (por exemplo, em um sinal vermelho) ele naturalmente vai parar de fornecer energia. O que eu preciso para manter o fluxo de energia, um capacitor?

R: Sim... isso funcionaria por alguns segundos até mais de um minuto... dependendo de quão brilhante é o LED que você usa e do tamanho do capacitor que você usar.

P: Uma bateria? De quais especificações?

R: Pesquise no Google por qualquer um dos inúmeros sites (eu já dei um ponto de partida abaixo) que ensinam como construir uma luz de bicicleta com standlight. Esse é o termo de busca que você quer.

P: Meu uso pretendido é a) carregar meu celular, ou b) alimentar um Arduino e fazer coisas legais :)

R: Isso é bastante viável, mas, novamente, você vai precisar mudar aqueles (bastante variáveis) 3 a cerca de 12 volts CA para CC em algo mais apropriado (e estável). Se você usar qualquer interruptor liga/desliga, além do próprio "interruptor" do dínamo, tome cuidado para usar um regulador de tensão, porque a tensão que sai de um dínamo - via diodos, sem carga pode facilmente carregar um capacitor até a tensão de saída de pico absoluta do dínamo, que pode ser bastante alta. Então, no instante em que você reconectar seu LED, você pode queimá-lo. Se você deixar suas luzes conectadas e ligadas o tempo todo e usar um capacitor como standlight, e apenas remover o dínamo da roda quando quiser desligar, isso não é um problema.

Saudações --Nighto 01:37, 10 June 2011 (CST)

  • O DÍNAMO FORNECIDO É DESTINADO A SER MONTADO APENAS NO GARFO DIANTEIRO. E qualquer dínamo específico só vai funcionar de um lado. Este dínamo é bastante inflexível nesse aspecto. Veja https://en.wikipedia.org/wiki/Bottle_dynamo para uma foto de um dínamo montado no garfo dianteiro de uma bicicleta, voltado para a frente.

Muitas pessoas que o compram aqui estão usando-o para outros fins que não iluminação de bicicleta, então para elas isso tudo não importa mesmo.

Não presuma que as pessoas não vão usá-lo em bicicletas, dado o fato de que é um dínamo de bicicleta, e seu preço, é uma opção competitiva para ciclistas. E é um dínamo pequeno e decente, pelo preço, mas ele tem que ser montado com segurança. Todos eles têm. Isso é apenas bom senso básico.

  • Peça informações ao seu mecânico de bicicletas local sobre como fazer isso se você não tiver certeza.*

Recursos


Links para páginas externas que fornecem mais ideias de aplicação, documentos/folhas de dados ou bibliotecas de software.

How to connect dynamo wires(acredite ou não, algumas pessoas precisam saber)

http://pilom.com/BicycleElectronics/DynamoCircuits.htm

http://www.candlepowerforums.com/vb/forumdisplay.php?86-Bicycle

Suporte Técnico & Discussão do Produto

if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...