Pular para o conteúdo principal

Bluetooth Bee

Guarde aquele Arduino extra que você tem sobrando para outro projeto, este dispositivo dois-em-um já vem com o Arduino embutido. O Bluetooth Bee com Arduino é uma versão aprimorada do Bluetooth Bee. Adicionamos um ATMEGA168 onboard para torná-lo um Arduino completo, mantendo o mesmo formato e conjunto de instruções do Bluetooth Bee. Além disso, ele ainda permite empilhamento em XBee Carrier, XBee® Shield e UartSBee para expansão ou reprogramação.

Recursos


  • Tamanho reduzido
  • Configurações e métodos de pareamento idênticos aos do Bluetooth Bee
  • Porta serial por software adotada entre o módulo Bluetooth e o ATMEGA168
  • Permanece compatível com XBee Carrier, XBee® Shield e UartsBee para expansão

Recursos de hardware

  • Sensibilidade típica de -80dBm.
  • Até +4dBm de potência de transmissão RF.
  • Bluetooth V2.0+EDR 3Mbps totalmente qualificado.
  • Alimentação de 3,3 V
  • Antena PCB integrada.
  • Desconecte e monitore o Bluetooth via software.
  • Headers compatíveis com xBee.

Recursos de software

  • Use o programa SoftSerial para comunicação.
  • Taxa de transmissão padrão: 38400, bits de dados:8, bit de parada:1, paridade:sem paridade, controle de dados: possui.
  • Taxas de transmissão suportadas: 9600,19200,38400,57600,115200,230400,460800.
  • Use CTS e RTS para controlar o fluxo de dados.
  • Desconecte o Bluetooth via uma borda de subida em PC2
  • Porta de instrução de status PB2: baixo-desconectado, alto-conectado;
  • PIO10 está conectado ao LED vermelho, PIO11 está conectado ao LED azul. Quando mestre e escravo estão pareados, os LEDs vermelho e azul piscam 1 vez / 2 s em intervalo, enquanto desconectado apenas o LED azul pisca 2 vezes/s.
  • Reconecta automaticamente ao último dispositivo na energização, por padrão.
  • Permite a conexão do dispositivo pareado por padrão.
  • PINCODE padrão:”0000”.
  • Reconexão automática em 30 min quando desconectado por ficar além do alcance da conexão.

Ideias de aplicação


  • Módulo compatível com Arduino com comunicação Bluetooth.
cuidado

*Alimentação de 3,3 V necessária.

  • Ao usar com UartSBee, ajuste a tensão de operação para 3,3 V
  • O comando para alterar a taxa de transmissão é persistente mesmo após o reset. Portanto, lembre-se da taxa de transmissão para o próximo uso.

Definição e classificação dos pinos


Vista inferior:

  • PD4 - PD7 = pinos digitais 4 - 7 do Arduino IDE (5,6 PWM)

  • PB0 , PB1 = pinos digitais 8 , 9 do Arduino IDE (9 PWM)

  • PC0 - PC3 = pinos analógicos 0 - 3 do Arduino IDE (Observação: PC2 desconecta o Bluetooth via uma borda de subida)

Uso


  • Passo 1

Conecte o módulo Grove-Red_LED e o Bluetooth Bee-Standalone ao XBee carrier desta forma.

  • Passo 2

Escreva um programa com o Arduino-IDE para ler informações da porta Bluetooth Softserial e identificar se deve desligar ou ligar o LED.

/*
BluetoothBee Demo Code - Flowcontrol Based Implementation
2010,2011 Copyright (c) Seeed Technology Inc. All right reserved.

Author: Visweswara R Modify:Joinj

This demo code is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

For more details about the product please check https://www.seeedstudio.com/depot/

*/


/* Upload this sketch to Seeeduino and press reset*/

#include <NewSoftSerial.h> //Software Serial Port
#define RxD 2
#define TxD 3

#define DEBUG_ENABLED 1

NewSoftSerial blueToothSerial(RxD,TxD);

void setup()
{
pinMode(RxD, INPUT);
pinMode(TxD, OUTPUT);
pinMode(5,OUTPUT);
setupBlueToothConnection();
}

void loop()
{
unsigned char control;
unsigned char temp;
while(temp!='4') {
temp=blueToothSerial.read();
}
Serial.println("You are connected");
blueToothSerial.print("You are connected"); //You can write you BT communication logic here
while(1) {
temp=blueToothSerial.read();
switch(temp) {
case 'O':{while(temp!='N') {temp=blueToothSerial.read();} digitalWrite(5,HIGH);break;}
case 'S':{while(temp!='H') {temp=blueToothSerial.read();} digitalWrite(5,LOW);break;}
default:break;
}
}
}


void setupBlueToothConnection()
{
blueToothSerial.begin(38400); //Set BluetoothBee BaudRate to default baud rate 38400
delay(1000);
sendBlueToothCommand("\r\n+STWMOD=0\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STNA=SeeedBluetooth-st\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STAUTO=0\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n+STOAUT=1\r\n");
sendBlueToothCommand("\r\n +STPIN=0000\r\n");
delay(2000); // This delay is required.
sendBlueToothCommand("\r\n+INQ=1\r\n");
delay(2000); // This delay is required.
}

//Checks if the response "OK" is received
void CheckOK()
{
char a,b;
while(1)
{
if(blueToothSerial.available())
{
a = blueToothSerial.read();

if('O' == a)
{
// Wait for next character K. available() is required in some cases, as K is not immediately available.
while(blueToothSerial.available())
{
b = blueToothSerial.read();
break;
}
if('K' == b)
{
break;
}
}
}
}

while( (a = blueToothSerial.read()) != -1)
{
//Wait until all other response chars are received
}
}

void sendBlueToothCommand(char command[])
{
blueToothSerial.print(command);
CheckOK();
}
  • Passo 3

Conecte o XBee carrier ao computador com cabo USB e envie o programa para o ATMEGA168 no Bluetooth Bee-Standalone.

  • Passo 4

Remova o cabo USB do XBee carrier e conecte a bateria de 3,7 V ao XBee carrier desta forma.

  • Passo 5

Ideias adicionais


Visualizador de esquemático online

Recursos


Suporte técnico e discussão sobre o produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...