Pular para o conteúdo principal

Multímetro Bluetooth

O Multímetro Bluetooth é um periférico inteligente para celulares Android, especialmente projetado para engenheiros. Ele não só pode coletar facilmente dados como tensão, corrente e resistência etc., como também pode se comunicar com celulares via bluetooth. Assim, os dados coletados serão exibidos em seus celulares. A otimização contínua de hardware e software garante a precisão de medição deste multímetro.

Tanto o hardware quanto o software são open source! Além disso, também fornecemos API bem como instruções detalhadas, tornando este Multímetro Bluetooth uma plataforma aberta para que desenvolvedores usem e re­desenvolvam de forma mais conveniente. Ele pode coletar dados de vários sensores, como batimentos cardíacos, e então transmiti‑los a smartphones para monitoramento de dados. A combinação perfeita de hardware e software fornece possibilidades infinitas para sua aplicação e exploração.

Este Multímetro Bluetooth possui bateria de lítio incorporada e circuito de recarga. O rigoroso controle de consumo de energia no software garante a fácil aplicação deste produto. A carcaça de acrílico facilita a montagem por um lado, e torna o produto estável e confiável por outro.

Especificações​


ItemMínTípicoMáxUnidade
Faixa de Medição de Tensão-30-30VCC
Precisão de Medição de Tensão3%
Faixa de Medição de Corrente (Máx)1A
Precisão de Medição de Corrente3%
Faixa de Medição de Resistência10-1,000,000Ω
Precisão de Medição de Tensão5%
Temperatura de Trabalho0-45℃

Visão Geral do Produto​


  • ①: Interface USB. Não só pode fornecer energia, como também carregar a bateria interna. Selecionamos uma bateria de lítio com capacidade de 500mAh, espera‑se que possa ser utilizada por 10h.

  • ②: Conector de programação para Bluetooth Serial.

  • ③: Interruptor de alimentação do Multímetro Bluetooth.

  • ④: Indicador de pareamento.

    O indicador vermelho e o indicador azul vão piscar alternadamente --- durante o pareamento
    O indicador azul vai piscar --- pareado

  • ⑤: Indicador de carga.

    Luz indicadora vermelha - em carregamento
    Luz indicadora verde - carga completa.

  • ⑥: Indicador de transferência de dados. Ao transferir dados, ele piscará.

  • ⑦: Conector de áudio para medir resistência.

  • ⑧: Conector de áudio para medir tensão.

  • ⑨: Conector de áudio para medir corrente.

  • ⑩: Chave seletora de faixa de corrente.

Diagrama de Funcionamento​


O Multímetro Bluetooth e o dispositivo Android trabalham conforme o esquema mostrado abaixo:

Demonstração​


Este Multímetro Bluetooth é um multímetro portátil, um dispositivo que coleta tensão, resistência e corrente. E ele pode enviar esses dados para outros dispositivos via Bluetooth, para que possamos observar os dados por meio de outros dispositivos. A seguir demonstraremos como usá‑lo.

**Parear o celular e o Multímetro Bluetooth **

    1. Baixe o pacote do programa de aplicativo: SmartMeter e instale‑o.
    1. Em seguida, clique no ícone do aplicativo SmartMeter para executá‑lo; neste momento aparecerá uma solicitação de permissão de Bluetooth quando você não tiver ligado o bluetooth do celular. Clique em "YES" para ligar o bluetooth.
    1. Após entrar na interface de UI, ligue o interruptor vermelho do aplicativo, será exibido 0,0 na tela.
    1. Clique no ícone de Bluetooth para selecionar o dispositivo.
    1. Selecione o dispositivo BT MULTIMETER para parear com seu celular. Quando o dispositivo BT MULTIMETER não existir, você precisa clicar em "Scan for device" para procurá‑lo.

Nota: Quando não houver dispositivo BT MULTIMETER para selecionar nem a opção ”Scan for device” para procurar, você pode primeiro usar o celular para parear com o Multímetro Bluetooth e executar o app após o pareamento.

    1. Insira "0000"(padrão para o multímetro bluetooth) ou "1234" para o pareamento bluetooth. E é melhor observar o indicador de pareamento, o que ajuda a julgar se o pareamento foi bem‑sucedido.
    1. Parabéns por concluir o pareamento.

**Medir **

Como outros multímetros, o multímetro bluetooth tem várias observações de uso, por exemplo: não medir resistência quando você estiver alimentando o circuito. Portanto, recomendamos fortemente que você leia as observações dos multímetros para evitar que o dispositivo não possa ser usado normalmente.

Medir Resistência Agora vamos medir resistência. Quando o App Android e o Multímetro estiverem conectados, escolha resistência (isto é, mova o cursor para Ω), conecte a linha de áudio ao conector (marcado R) do Multímetro Bluetooth.

Medir Tensão É muito simples medir a tensão. Basta mover o cursor do App Android para V e mover a linha de áudio para o conector VOL, então você poderá ver o valor da tensão.

O método de medição de corrente é o mesmo que o de outros multímetros. É necessário lembrar‑lhe que selecione a faixa de corrente correta.

Nota: É necessário verificar se a linha de áudio está conectada ao conector correspondente e se o cursor está no lugar correto para obter dados precisos.

Referência​


A Interface de UI​

Temos três interfaces de UI de App Android para o Multímetro Bluetooth.

UI 1.jpgUI 2.jpgUI 3.jpg

Chegamos a um consenso de que a cor das duas versões anteriores não é brilhante; ela deveria usar os dois esquemas de cores universais de multímetro, laranja e preto ou vermelho e preto. Ao mesmo tempo, aumentamos o botão Hold, o botão Range, o seletor (cinco posições mA, A, Ω, V, OFF (opcional)) na versão amarela. E publicamos uma enquete sobre qual versão você prefere. Abaixo estão as informações de feedback:

A Estrutura e Aparência​

Desenho de Efeito

Imagem Impressa

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​


Suporte Técnico e Discussão de Produto​

se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...