Módulo Bluetooth V4.0 HM-11 BLE

Este é um módulo BLE SMD usado em nossos BLE Bee e Xadow BLE. Ele é baseado no chip TI CC2541, permite construir nós de rede robustos com baixo custo total de materiais e é altamente adequado para sistemas de consumo de energia ultrabaixo. O módulo é pequeno e fácil de usar, com o firmware pré-programado do fabricante, você pode rapidamente criar comunicações BLE por meio de seus comandos AT. Suporta comunicações BLE com iphone, ipad e Android 4.3.
Recursos
-
Protocolo Bluetooth: Especificação Bluetooth V4.0 BLE
-
Frequência de operação: banda ISM de 2,4 GHz
-
Forma de interface: uma porta serial
-
Em ambiente aberto, dentro de 30 metros, pode realizar comunicação entre módulos
-
Enviar e receber sem limite de bytes entre módulos
-
Método de modulação: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
-
Potência de transmissão: - DBM, 23-6 DBM, 0 DBM, 6 DBM, pode ser modificada pelo comando AT
-
usa chip TI CC2541, espaço de configuração de 256 KB, suporta comando AT, o usuário pode, conforme necessário, alterar o papel (modo mestre, escravo) e a taxa de baud da porta serial, nome do dispositivo, parâmetros de pareamento como senhas, uso ágil.
-
fonte de alimentação: + 3,3 VDC 50 mA
-
temperatura de trabalho: - 5 ~ + 65 graus centígrados
Especificação
| Specification | Value |
|---|---|
| Microprocessor | CC2541 |
| Resources | Suporta comando AT, o usuário pode, conforme necessário, alterar o papel (modo mestre, escravo) e a taxa de baud da porta serial, nome do equipamento, parâmetros de pareamento como senha, uso flexível. |
| Outline Dimension | 13.5mm x 18.5mm x 2.3mm |
| Power supply | 3.3V |
| Communication Protocol | Uart(3.3V LVTTL) |
| IO counts | 2 |
| Key input IO | 1 |
| LED Indicators IO | 1 |
| Connectivity | Soquete compatível com XBee |
Características Elétricas
| Specification | Min | Typ | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|
| Max Input Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| Working Input Voltage | 2.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| Transmit Current | 15 | mA | ||
| Receive Current | 8.5 | mA | ||
| Deep Sleep Current | 600 | uA | ||
| Operating Temperature | -40 | +65 | °C |
Definição dos Pinos

| Pin | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | UART_RTS | UART |
| 2 | UART_TX | UART |
| 3 | UART_CTS | UART |
| 4 | UART_RX | UART |
| 5 | NC | |
| 6 | NC | |
| 7 | NV | |
| 8 | NV | |
| 9 | VCC | Fonte de alimentação 3.3V |
| 10 | NC | |
| 11 | RESETB | Reset, ativo em nível baixo por pelo menos 5ms |
| 12 | GND | GND |
| 13 | PIO3 | Porta IO, usada para conectar a DHT11/DS18B20 |
| 14 | PIO2 | Entrada digital, saída |
| 15 | PIO1 | Indicador LED |
| 16 | PIO0 | Pino de botão |
Comandos AT & Configuração
**1) Consultar o endereço MAC nativo ** Enviar: AT+ADDR?
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+LADD: endereço MAC (endereço com 12 caracteres)
**2) Consultar a taxa de baud ** Enviar: AT+BAUD?
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Get: [para1]
Escopo de para1:0 ~ 8. A lista de parâmetros correspondentes é a seguinte:
0 -------- 9600
1 -------- 19200
2 -------- 38400
3 -------- 57600
4 -------- 115200
5 -------- 4800
6 -------- 2400
7 -------- 1200
8 -------- 230400
Padrão: 0(9600)
**3) Definir a taxa de baud ** Enviar: AT+BAUD[para1]
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Set:[para1]
Exemplo: enviar: AT + BAUD1, retorno: OK+Set: 2. A taxa de baud é definida como 19200.
Observação: depois de alternar para 1200, o módulo não suportará mais as configurações do comando AT, e pressionar o PIO0 em standby pode restaurar as configurações de fábrica do módulo. Não é recomendado usar essa taxa de baud. Após configurar a taxa de baud, o módulo deve ser energizado novamente para que os novos parâmetros tenham efeito.
**4) dispositivo escravo conectado ao endereço bluetooth especificado ** Enviar: AT+CON[para1]
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+CONN[para2]
O intervalo de Para2 é: A, E, F
Exemplo: sendo o endereço bluetooth do escravo: 0017EA0943AE, enviando AT+CON0017EA0943AE, o módulo retorna: OK+CONNA ou OK+CONNF ou OK+CONNE.
**5) remover informações de pareamento do dispositivo ** Enviar: AT+CLEAR
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+CLEAR
Limpa com sucesso as informações de código de endereço do dispositivo que havia sido conectado.
**6) consultar modo de operação do módulo ** Enviar: AT+MODE?
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Get: [para]
Para: intervalo de 0 ~ 2. 0 representa modo de transmissão transparente, 1 representa aquisição PIO + controle remoto + transmissão transparente, 2 representa transmissão transparente + modo de controle remoto. O padrão é 0.
**7) definir modo de operação do módulo: ** Enviar: AT+MODE []
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Set: [para]
**8) consultar nome do dispositivo ** Enviar: AT+NAME?
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+NAME [para1]
**9) definir o nome do dispositivo ** Enviar: AT+NAME [para1]
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Set: [para1]
Exemplo: Definir o nome do dispositivo como Seeed, enviando AT + NAMESeeed, retorna OK + Set: Seeed. Neste momento, o nome do módulo bluetooth foi alterado para Seeed. Observação: após a execução do comando, é necessário desligar e ligar a alimentação para que os parâmetros definidos entrem em vigor.
**10) consultar senha de pareamento ** Enviar: AT+PASS?
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+PASS: [para1]
O intervalo de Para1 é 000000 ~ 999999, o padrão é 000000.
**11) definir senha de pareamento ** Enviar AT+PASS [para1]
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Set: [para1]
**12) restaurar configurações de fábrica ** Enviar AT+RENEW
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+RENEW
Restaura as configurações padrão de fábrica do módulo, as configurações do módulo serão redefinidas, voltando ao estado de fábrica padrão; após 500 ms de atraso o módulo será reiniciado. Se não houver necessidade, use com cuidado.
**13) reset do módulo ** Enviar: AT+RESET
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+RESET
Após a execução do comando, o módulo atrasará 500 ms antes de reiniciar.
**14) definir modo mestre-escravo ** Enviar: AT + ROLE [para1]
Após um envio bem-sucedido, retorno: OK+Set: [para1]
Código de Exemplo
//mestre
/*
This example code is in the public domain.
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
// set master
mySerial.print("AT+ROLE1");
delay(10000);
}
void loop() // run over and over
{
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.print("test I am master ");
delay(10000);
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
//escravo
/*
This example code is in the public domain.
*/
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}
Serial.println("Goodnight moon!");
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(9600);
// set slave
mySerial.print("AT+ROLE0");
delay(10000);
}
void loop() // run over and over
{
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.print("test I am slave ");
delay(10000);
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}
Projetos Relacionados
O que é Grove-Serial Bluetooth

Serial Bluetooth é projetado para configuração de conexão serial sem fio transparente.
O módulo Bluetooth de porta serial é totalmente qualificado Bluetooth V2.0+EDR(Enhanced Data Rate) modulação de 3Mbps com transceptor de rádio completo de 2,4GHz e banda base.
Ele usa o sistema Bluetooth de chip único CSR Bluecore 04-External com tecnologia CMOS e com AFH (Adaptive Frequency Hopping Feature).
Controle Remoto IR

Este projeto usa o Grove - Water Sensor para criar uma solução simples, porém eficaz, para regar plantas.
Com esta demonstração, podemos:
-
Integrar todos os comandos de controle remoto em um dispositivo Android
-
Fazer a comunicação entre Seeeduino e o painel Android via Bluetooth.
-
Controle remoto via IR
Mais Projetos Incríveis com Bluetooth
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.