Pular para o conteúdo principal

Breakout para LinkIt Smart 7688 v2.0

perigo

Devido ao encerramento da MediaTek Labs, todos os links relacionados se tornaram inválidos. Se você precisar baixar arquivos relevantes, pesquise-os no seguinte link: https://github.com/MediaTek-Labs.


Breakout for LinkIt Smart 7688 v2.0 é uma placa de expansão com portas Grove integradas para a placa de desenvolvimento LinkItTM Smart 7688. Esta breakout ajudará iniciantes a começar rapidamente porque pode economizar muito trabalho e tornar a prototipagem mais fácil por meio de fiação simplificada. Ela vem com portas USB, Ethernet e Áudio de 3,5 mm e suporta barramentos seriais como I2C, UART.

Rastreamento de Versão

Revisão do produtoData de lançamentoStatus de suporteNotas
Versão 1.0Novembro de 2015SuportadaNenhuma
Versão 2.0Abril de 2016SuportadaConsulte Novos Recursos

Novos recursos:

  • Suporta funcionalidade de gravação.
  • Para o conector de telefone de 3,5 mm (conector de áudio), ele suporta os protocolos OMTP e CTIA. Você pode usar qualquer um dos protocolos alternando uma chave. Sobre como alternar o protocolo, role a página para baixo para ler How to switch phone connector protocol between OMTP and CTIA

enter image description here

Recursos


  • A interface Grove torna a fiação mais fácil e permite expansões com módulos Grove.
  • Host USB
  • Saída de Áudio
  • Porta Ethernet
  • Custo-benefício
  • Suporta funcionalidade de gravação
  • Alternância entre OMTP e CTIA

Ideias de aplicação


  • Dispositivo IoT/Gateway.
  • Robótica
  • Dispositivos multimídia inteligentes
  • Ensino e aprendizado

Especificação


Tensão de entradaTensão de operação
5.0V(Com porta de alimentação USB)3.3V
nota

Os pinos de depuração, pinos Ethernet e pinos do host USB tipo A se conectam ao MT7688, outros pinos se conectam ao ATmega32U4.

Visão Geral de Hardware


HardwareQtdHardwareQtdHardwareQtd
Porta de depuração1Porta de headset1Pinos Aux2
Porta Ethernet1Pinos para alternar protocolo6Conector Grove3
USB tipo A1Interface de driver de Alto-falante Estéreo1Porta de headset1

Sobre a interface Grove

Se você já usou produtos Grove da Seeed, você vai se apaixonar por esse tipo de módulo. Com esse tipo de portas, você pode dizer adeus a fios jumper e trabalho de soldagem, e pode fazer aplicações mais poderosas com esses módulos funcionais.

Como alternar o protocolo do conector de telefone entre OMTP e CTIA

Se você comparar a V1.0 e a V2.0, poderá notar que há seis pinos e dois jumpers no canto inferior direito. Esses pinos são usados para alternar o protocolo do conector de telefone. Quando você ajusta o pequeno jumper (ambos) para os quatro pinos da esquerda, o protocolo OMTP é usado. Quando você ajusta o pequeno jumper (ambos) para os quatro pinos da direita (como mostra a figura anterior), o protocolo CTIA é usado. Como mostram as figuras a seguir: Breakout for LinkIt Smart 7688 v2.0 CTIA OMTP Switch Manner.JPG Observe que, para usar a funcionalidade de gravação, você precisa atualizar o firmware onboard para o firmware Breakout for LinkIt Smart 7688 (acima da versão v0.9.2).

nota
  • Como a velocidade de Escrita/Leitura da memória flash onboard é limitada, recomendamos que você use um dispositivo de armazenamento externo.

Primeiros passos


Neste tutorial, você vai fazer um simples reprodutor de MP3 com a Breakout for LinkIt Smart 7688 V2.0.

Material necessário

Exceto pela Breakout for Linkit Smart 7688 V2.0, aqui estão outros materiais necessários para a aplicação. Antes de começar, certifique-se de que você tem tudo em mãos, ou você pode visitar o Bazaar da Seeed para obtê-los.

LinkIt Smart 7688 × 1Cabo USB (tipo A para micro tipo-B) × 2UARTBee × 1Fios jumper × 3
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Para os 2 itens abaixo, acredito que você certamente já os tenha.

  • Alto-falante Estéreo (com cabo de áudio de 3,5 mm) × 1
  • Pendrive USB (com arquivo de áudio em formato MP3 dentro) × 1

Step1: Consulte aqui para conectar seu LinkIt Smart 7688 à Internet.

nota

Você pode conectar fios jumper à porta MT7688 UART2 em vez de soldá-los aos pinos 8, 9 e GND.

nota

Em casos raros, você pode não conseguir se conectar à Internet com sucesso, reinicie o sistema operacional embarcado.

Step2: Abra um console com o adaptador USB para Serial.

Step3: Conecte todas as partes como a seguir:

nota

Esta é uma figura da Breakout for LinkIt Smart 7688(v1.0).

Step4: Entre na pasta do USB digitando cd /Media/USB-A1 no console.

Step5: Reproduza música com o utilitário Madplay(instalado no OpenWRT) digitando madplay filename.mp3 no console.

Step6: Agora você ouvirá a música.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos


Projeto

Smart Vendy Acompanhando as vendas dos fornecedores para gerenciar efetivamente qual estoque precisa ser comprado para reabastecer as máquinas antes que fiquem sem produtos.

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...