Pular para o conteúdo principal

Coral Mini PCIe Accelerator para ODYSSEY

O Coral Mini PCIe Accelerator no ODYSSEY X86J41x5 é um módulo M.2 que traz o coprocessador Edge TPU para sistemas e produtos existentes.

A Edge TPU é um pequeno ASIC projetado pelo Google que fornece inferência de ML de alto desempenho com baixos requisitos de energia: é capaz de executar 4 trilhões de operações (tera-operações) por segundo (TOPS), usando 0,5 watt para cada TOPS (2 TOPS por watt). Por exemplo, ela pode executar modelos de visão móvel de última geração, como MobileNet v2, a quase 400 fps, de forma eficiente em termos de energia. Esse processamento no dispositivo reduz a latência, aumenta a privacidade dos dados e elimina a necessidade de conectividade constante de alta largura de banda.

O M.2 Accelerator é uma placa M.2 de chave dupla (chaves B+M), projetada para se encaixar em qualquer slot M.2 compatível. Esse formato possibilita integração fácil em plataformas ARM e x86, para que você possa adicionar aceleração de ML local a produtos como plataformas embarcadas, mini-PCs e gateways industriais.

enter image description here

Recursos​

  • Executa inferência de ML em alta velocidade
  • Funciona com Debian Linux
  • Suporta TensorFlow Lite
  • Suporta AutoML Vision Edge

Especificação​

Especificações físicasValor
DimensõesChave B+M: 22,00 x 80,00 x 2,35 mm
PesoChave B+M: 5,8 g
Interface do host
Interface de hardwareM.2 chave B+M (M.2-2280-B-M-S3)
Interface serialPCIe Gen2 x1
Tensão de operação
Alimentação CC3,3 V +/- 10 %
Confiabilidade ambiental
Temperatura-40 ~ 85°C (armazenamento) -20 ~ 70° C (operação)
Umidade relativa0 ~ 100% (sem condensação)
Confiabilidade mecânica
Choque operacional100 G, 11 ms (persistente)1000 G, 0,5 ms (estresse)1000 G, 1,0 ms (estresse)
Vibração operacional (aleatória)0,5 Grms, 5 - 500 Hz (persistente)3 Grms, 5 - 800 Hz (estresse)
Vibração operacional (sinusoidal)0,5 Grms, 5 - 500 Hz (persistente)3 Grms, 5 - 800 Hz (estresse)

Visão geral do hardware​

Primeiros passos​

Brincar com o ODYSSEY - X86J4105​

Materiais necessários

Coral Mini PCIe AcceleratorODYSSEY X86J41x5
Adquira agoraAdquira agora

Conexão de hardware​

As etapas de conexão de hardware são muito simples.

  • Passo 1. Conectar o Coral Mini PCIe Accelerator ao ODYSSEY - X86J41x5.
  • Passo 2. Conectar a alimentação ao ODYSSEY - X86J41x5.
  • Passo 3. Conectar a alimentação e o monitor ao ODYSSEY - X86J41x5.
  • Passo 4. Conectar o teclado e o mouse ao ODYSSEY - X86J41x5.
  • Passo 5. Se você tiver um cabo de rede, conecte-o ao seu ODYSSEY - X86J41x5.

Software​

Depois de concluir a conexão de hardware, o próximo passo é resolver os problemas de software. Aqui eu vou mostrar algumas etapas de instalação: instalar o driver PCIe, o Edge TPU runtime e o TensorFlow Lite runtime.

Primeiro, o que você precisa é de um computador com Linux, siga os passos.

Depois de criar com sucesso o disco de inicialização no pendrive e instalar o arquivo do sistema operacional Linux, você pode ir para o próximo passo.

1.Instalar o driver PCIe​

Se você já instalou um driver Apex pré-compilado, deve considerar se o driver pode fazer com que a Edge TPU falhe, porque alguns drivers têm bugs que levam a esses erros. Portanto, você deve verificar isso. Então, primeiro siga estes passos:

1.Verifique a versão do kernel Linux com este comando:

   uname -r 

Se for exibido 4.18 ou inferior, está tudo certo e você pode pular o início da instalação do nosso driver PCIe.

2.Se a versão do seu kernel for 4.19 ou superior, agora verifique se você tem um driver Apex pré-compilado instalado:

   lsmod | grep apex

Se não mostrar nada, então está tudo certo e você pode continuar a instalar nosso driver PCIe.

Se ele exibir o nome de um módulo Apex, pare aqui e siga a solução alternativa para desativar Apex e Gasket.

Instale o driver PCIe da seguinte forma:

  1. Certifique-se de que o sistema host onde você conectará o módulo esteja desligado.

  2. Conecte o módulo Coral PCIe ao seu sistema host na interface M.2 de chave B (a interface M.2 SATA_SSD não suporta o módulo Coral).

  3. Inicie o sistema e certifique-se de que ele tenha conexão com a Internet. Em seguida, adicione nosso repositório de pacotes Debian ao seu sistema e instale nosso driver PCIe com estes comandos:

echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list

curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

sudo apt update

sudo apt-get install gasket-dkms
  1. Se a conta de usuário que você usará não tiver permissões de root, talvez seja necessário adicionar a seguinte regra udev e, em seguida, verificar se o grupo "apex" existe e se seu usuário foi adicionado a ele:
   sudo sh -c "echo 'SUBSYSTEM==\"apex\", MODE=\"0660\", GROUP=\"apex\"' >> /etc/udev/rules.d/65-apex.rules"

sudo groupadd apex

sudo adduser $USER apex
  1. Reinicie o sistema.

  2. Verifique se o módulo acelerador foi detectado:

       lspci -x | grep 089a

    Você deverá ver algo como isto:

      03:00.0 System peripheral: Device 1ac1:089a

    O número 03 e o nome do periférico do sistema podem ser diferentes porque são específicos do sistema host, mas desde que você veja um dispositivo listado com 089a, você pode continuar.

  3. Verifique se o driver PCIe foi carregado:

    ls /dev/apex_0

    Você deverá simplesmente ver o nome repetido:

    /dev/apex_0

2. Instalar o Edge TPU runtime​

O Edge TPU runtime é necessário para se comunicar com a Edge TPU. Você pode instalá-lo no seu computador host a partir da linha de comando da seguinte forma:

sudo apt-get install libedgetpu1-std

Notas

Diferente do USB Accelerator, o Mini PCIe e o M.2 Accelerator não usam pacotes de runtime diferentes para frequências de clock "reduzida" e "máxima". Em vez disso, esses dispositivos operam na frequência máxima por padrão e realizam controle de consumo com base em limites térmicos.

3. Instalar a biblioteca TensorFlow Lite​

Existem várias maneiras de instalar as APIs do TensorFlow, mas para começar com Python, a opção mais fácil é instalar o pacote tflite_runtime. Este pacote fornece o código mínimo necessário para executar uma inferência com Python (principalmente a API Interpreter), economizando assim muito espaço em disco.

Para instalá-lo, siga o guia rápido do TensorFlow Lite para Python e depois volte a esta página após executar o comando pip3 install.

4. Executar um modelo usando a API TensorFlow Lite​

Agora você está pronto para executar inferência na Edge TPU. Siga estas etapas para realizar classificação de imagens com nosso código de exemplo e modelo:

  1. Baixe o código de exemplo do GitHub:
   mkdir coral && cd coral

git clone https://github.com/google-coral/tflite.git
  1. Baixe o modelo de classificação de pássaros, o arquivo de rótulos e uma foto de pássaro:
cd tflite/python/examples/classification

bash install_requirements.sh
  1. Execute o classificador de imagens com a foto do pássaro (mostrada na figura 1):
python3 classify_image.py \
--model models/mobilenet_v2_1.0_224_inat_bird_quant_edgetpu.tflite \
--labels models/inat_bird_labels.txt \
--input images/parrot.jpg

Você deverá ver resultados como estes:

INFO: Initialized TensorFlow Lite runtime.
----INFERENCE TIME----
Note: The first inference on Edge TPU is slow because it includes loading the model into Edge TPU memory.
11.8ms
3.0ms
2.8ms
2.9ms
2.9ms
-------RESULTS--------
Ara macao (Scarlet Macaw): 0.76562

Parabéns! Você acabou de executar uma inferência na Edge TPU usando TensorFlow Lite.

Para demonstrar diferentes velocidades de inferência, o exemplo repete a mesma inferência cinco vezes. Ele mostra o tempo para executar cada inferência e a classificação principal (o ID/nome do rótulo e a pontuação de confiança, de 0 a 1,0). Suas velocidades de inferência podem ser diferentes, dependendo do seu sistema host.

O exemplo classify_image.py acima usa a API Python do TensorFlow Lite. Para saber mais sobre como ele funciona, dê uma olhada no código-fonte do classify_image.py e leia sobre como executar inferência com o TensorFlow Lite.

Como alternativa ao uso da API do TensorFlow Lite (usada acima), você pode usar a Edge TPU Python API, que fornece APIs de alto nível para realizar inferência com modelos de classificação de imagens e detecção de objetos com apenas algumas linhas de código. Por exemplo, experimente nossa outra versão de classify_image.py usando a Edge TPU API.

Você também pode executar inferência usando C++ e TensorFlow Lite.

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão sobre Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...