EdgeBox RPi 200 com módulo LoRaWAN®
Edgebox-RPI-200

A série EdgeBox-RPi-200 são controladores industriais de computação de borda tudo-em-um baseados em Raspberry Pi, que combinam múltiplos propósitos industriais. Projetados como hardware industrial robusto e com alta escalabilidade, montados com ricos recursos de IO e suportados pelo excelente ecossistema de software industrial Raspberry Pi, são uma escolha ideal para automação inteligente e soluções de Internet Industrial das Coisas (IIoT).
Módulo WM1302 LoRaWAN
LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®. A marca LoRa® é uma marca comercial da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.
Lançamos recentemente a série Wio-E5 com base no módulo Wio-E5. Clique aqui para conhecer os novos membros da família LoRa-E5, desde o Wio-E5 Module módulo Grove, placas mini Dev até o Development Kit. Para saber mais sobre como criar um nó final LoRaWAN® com o pacote STM32Cube MCU para a série STM32WL (SDK), para ingressar e enviar dados para a rede LoRaWAN®, leia mais nas páginas wiki das placas mini Dev e do Development Kit.
O módulo WM1302 é um módulo de gateway LoRaWAN® de nova geração com formato mini-PCIe. Baseado no chip LoRaWAN® de banda base Semtech® SX1302, o WM1302 libera maior capacidade potencial de transmissão sem fio de longa distância para produtos de gateway. Ele apresenta maior sensibilidade, menor consumo de energia e menor temperatura de operação do que os chips LoRa® SX1301 e SX1308 anteriores.
O módulo de gateway WM1302 LoRaWAN® possui versões SPI e USB em ambas as bandas de frequência US915 e EU868, permitindo que você tenha uma ampla gama de opções de planos de frequência LoRaWAN® para escolher, incluindo EU868, US915, AS923, AS920, AU915, KR920 e IN865.
O módulo WM1302 possui certificação CE, FCC e Telec, o que ajuda a simplificar o processo de desenvolvimento e certificação dos dispositivos gateway LoRaWAN®.
O WM1302 é projetado para aplicações M2M e IoT e pode ser amplamente aplicado em cenários suportados por gateway LPWAN. Ele seria uma escolha perfeita para você reduzir significativamente as dificuldades técnicas e o tempo de desenvolvimento ao criar dispositivos gateway LoRa®, incluindo gateway LoRaWAN®, hotspots etc.
Instalação de hardware
Passo 1: Desmonte o Edgebox-RPI-200
Passo 2: Coloque o módulo LoRaWAN® no slot mini-PCIe
Passo 3: Reimporte o Edgebox-RPI-200 e depois ligue a alimentação
Passo 4: Siga os passos abaixo de acordo com a versão do seu módulo:
Os passos a seguir exigem acesso direto ao sistema operacional do Edgebox-RPI-200, portanto, escolha um método de conexão, como usar ssh ou usar display, mouse e teclado com o Terminal APP, de acordo com sua preferência.
- Módulo WM1302 USB
- Módulo WM1302 SPI

No Terminal APP ou na sua ferramenta de linha de comando preferida
Passo 5. digite sudo raspi-config na linha de comando para abrir a ferramenta Raspberry Pi Software Configuration:
- Selecione Interface Options
- Selecione I2C e, em seguida, selecione Yes para habilitá-lo
- Selecione Serial Port, depois selecione No para "Would you like a login shell..." e selecione Yes para "Would you like the serial port hardware..."
Depois disso, reinicie o Raspberry Pi para garantir que essas configurações funcionem.
Passo 6. Baixe o código WM1302 e compile-o.
cd ~/
git clone https://github.com/Lora-net/sx1302_hal
cd sx1302_hal
sudo make
Passo 7. Copie o script reset_lgw.sh
cp ~/sx1302_hal/tools/reset_lgw.sh ~/sx1302_hal/packet_forwarder/
Passo 8. substitua a porta USB do módulo LoraWAN® no arquivo de configuração global_conf.json.sx1250.US915.USB:
Passo 8-1. Primeiro, para obter a porta USB específica, siga os passos abaixo:
lsusb
No meu caso, nosso WM1302 está usando a STMicroelectronics Virtual COM Port, então podemos obter o product id 5740

Passo 8-2.
Em seguida, obtenha o dispositivo USB com o número Product ID 5740. Neste caso, obtemos o número da porta USB 1-1.3:
sudo dmesg | grep 5740

Então podemos obter a porta do dispositivo como a seguir:
sudo dmesg | grep 1-1.3
então, no meu caso, o dispositivo USB é ttyACM0

Então vamos modificar o dispositivo USB na configuração global_conf.json.sx1250.US915.USB com o comando sed sed -i 's/search_string/replacement_string/g' filename, portanto siga o padrão sed -i 's/ttyACM0/the_result_from_above' global_conf.json.sx1250.frequency_of_your_module.USB. Observe que você deve substituir the_result_from_above e frequency_of_your_module pela sua própria aplicação:
por exemplo, no meu caso:
sed -i 's/ttyACM0/ttyACM0/g' global_conf.json.sx1250.US915.USB
Passo 9. Inicie o módulo LoraWAN®
Em seguida, execute o seguinte código para iniciar o módulo LoraWAN® de acordo com a versão de frequência de operação do seu WM1302.
USB version
$ cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
$ ./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915.USB

Escolha seu servidor de rede Lora® preferido e use o EUI ID mostrado na imagem acima para configurar as conexões.

Passo 5. digite sudo raspi-config na linha de comando para abrir a ferramenta Rasberry Pi Software Configuration:
- Selecione Interface Options
- Selecione SPI e, em seguida, selecione Yes para habilitá-lo
- Selecione I2C e, em seguida, selecione Yes para habilitá-lo
- Selecione Serial Port, depois selecione No para "Would you like a login shell..." e selecione Yes para "Would you like the serial port hardware..."
Depois disso, reinicie o Raspberry Pi para garantir que essas configurações funcionem.
Passo 6. Baixe o código-fonte WM1302 e compile-o.
Esta é uma versão modificada da biblioteca sx1302 hal, porque o sensor de temperatura do módulo WM1302 não é acessível no Edgebox-RPI-200, portanto, o código-fonte foi modificado de acordo, e a configuração de pinos no reset_lgw.sh também foi ajustada de forma correspondente.
cd ~/
git clone https://github.com/peterpanstechland/sx1302_hal.git
cd sx1302_hal
git checkout Edgebox-RPI-200
sudo make
Passo 7. Copie o script reset_lgw.sh
cp ~/sx1302_hal/tools/reset_lgw.sh ~/sx1302_hal/packet_forwarder/
Passo 8. Inicie o módulo LoraWAN®
Em seguida, execute o seguinte código para iniciar o módulo LoraWAN® de acordo com a versão de frequência de operação do seu WM1302.
cd ~/sx1302_hal/packet_forwarder
./lora_pkt_fwd -c global_conf.json.sx1250.US915

Escolha seu servidor de rede Lora® preferido e use o EUI ID mostrado na imagem acima para configurar as conexões.
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.