Sensor de Fluxo de Água G5/4 polegada
O sensor de fluxo de água consiste em um corpo de válvula de plástico, um rotor de água e um sensor de efeito Hall. Quando a água flui através do rotor, o rotor gira. Sua velocidade muda com diferentes taxas de fluxo. O sensor de efeito Hall gera o sinal de pulso correspondente.
Especificação
| Tensão Mín. de Trabalho | DC 4.5V |
| Corrente Máx. de Trabalho | 15mA(DC 5V) |
| Tensão de Trabalho | 5V~24V |
| Faixa de Vazão | 1~120L/min |
| Capacidade de Carga | ≤10mA(DC 5V) |
| Temperatura de Operação | ≤80℃ |
| Temperatura do Líquido | ≤120℃ |
| Umidade de Operação | 35%~90%RH |
| Pressão da Água | ≤2.0MPa |
| Temperatura de Armazenamento | -25℃~+80℃ |
| Umidade de Armazenamento | 25%~95%RH |
Dimensões Mecânicas
Componentes do Sensor
| Nº | Nome | Quantidade | Material | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo da válvula | 1 | PA66+33% fibra de vidro | |
| 2 | Esfera de aço inoxidável | 1 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 3 | Eixo | 1 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 4 | Impulsor | 1 | POM | |
| 5 | Ímã de anel | 1 | Ferrite | |
| 6 | Anel intermediário | 1 | PA66+33% fibra de vidro | |
| 7 | Anel de vedação em O | 1 | Borracha | |
| 8 | Anel de vedação eletrônico | 1 | Borracha | |
| 9 | Tampa | 1 | PA66+33% fibra de vidro | |
| 10 | Parafuso | 8 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 11 | Cabo | 1 | 1007 24AWG |
Exemplo de Uso
Nota: Este exemplo é extraído do fórum, e foi feito por Charles Gantt. Agradecemos por sua contribuição. Vamos ver como ele funciona.
Lendo a taxa de fluxo de água com o Sensor de Fluxo de Água
Esta é parte de um projeto em que estive trabalhando e achei que seria interessante compartilhar aqui, já que houve alguns tópicos sobre como ler a taxa de fluxo de água em litros por hora usando o Sensor de Fluxo de Água encontrado no Depo da Seeed Studio. Ele usa uma roda giratória simples que pulsa um sensor de efeito Hall. Lendo esses pulsos e aplicando um pouco de matemática, podemos ler a taxa de fluxo de líquidos com precisão de até 3%. As roscas são simples G3/4, então encontrar conexões com bico não será tão difícil.
Instalação de Hardware
Você vai precisar de um Seeeduino / Arduino, Sensor de Fluxo de Água, resistor de 10K, uma protoboard e alguns jumpers.
A fiação do Sensor de Fluxo de Água é bem simples. Existem 3 fios: preto, vermelho e amarelo. Preto ao pino de terra do Seeeduino Vermelho ao pino de 5V do Seeeduino O fio amarelo precisa ser conectado a um resistor pull-up de 10k e então ao pino 2 do Seeeduino.
Aqui está um diagrama em Fritzing que eu fiz para mostrar como ligar tudo.

Depois de fazer todas as conexões, você precisará enviar o seguinte código para o seu Seeeduino. Depois que ele for enviado e você tiver algum fluido passando pelo Sensor de Fluxo de Água, você pode abrir o monitor serial e ele exibirá a taxa de fluxo, atualizando a cada segundo.
Programação
// reading liquid flow rate using Seeeduino and Water Flow Sensor from Seeedstudio.com
// Code adapted by Charles Gantt from PC Fan RPM code written by Crenn @thebestcasescenario.com
// http:/themakersworkbench.com http://thebestcasescenario.com https://www.seeedstudio.com
volatile int NbTopsFan; // measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2; // The pin location of the sensor
void rpm () // This is the function that the interupt calls
{
NbTopsFan++; // This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal
}
void setup()
{
pinMode(hallsensor, INPUT); // initializes digital pin 2 as an input
Serial.begin(9600); // This is the setup function where the serial port is initialised,
attachInterrupt(0, rpm, RISING); // and the interrupt is attached
}
void loop ()
{
NbTopsFan = 0; // Set NbTops to 0 ready for calculations
sei(); // Enables interrupts
delay (1000); // Wait 1 second
cli(); // Disable interrupts
Calc = (NbTopsFan * 60 / 4.5); // (Pulse frequency x 60) / 4.5Q, = flow rate in L/hour
Serial.print (Calc, DEC); // Prints the number calculated above
Serial.print (" L/hour\r\n"); // Prints "L/hour" and returns a new line
}
Você pode consultar nosso fórum para mais detalhes sobre Lendo a taxa de fluxo de água com o Sensor de Fluxo de Água.
Diagrama de Fiação
O diâmetro externo da rosca usada nas conexões é de 1,4 mm.

Tabela de Saída
Frequência de pulso (Hz) no Teste Horizontal = 4.5Q, em que Q é a taxa de fluxo em L/min. (Resultados na faixa de +/- 3%)
| Nível alto de pulso de saída | Tensão do sinal >4.5 V( entrada DC 5 V) |
| Nível baixo de pulso de saída | Tensão do sinal <0.5V( entrada DC 5V) |
| Precisão | 3% (Taxa de fluxo de 1L/min a 10L/min) |
| Ciclo de trabalho do sinal de saída | 40%~60% |

Perguntas Frequentes (FAQ)
De que materiais é feito o sensor de fluxo de água?
Náilon com fibra, evitando ácido forte e base forte.
O sensor de fluxo de água é seguro para água potável?
Sim, ele tem sido usado em máquinas de água potável.
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.