Sensor de Fluxo de Água G1

O sensor de fluxo de água consiste em um corpo de válvula de plástico, um rotor de água e um sensor de efeito Hall. Quando a água flui através do rotor, o rotor gira. Sua velocidade muda de acordo com diferentes taxas de fluxo. O sensor de efeito Hall emite o sinal de pulso correspondente.
Especificação
| Tensão mínima de trabalho | DC 4.5V |
| Corrente máxima de trabalho | 15mA(DC 5V) |
| Tensão de trabalho | 5V~24V |
| Faixa da taxa de fluxo | 1~60L/min |
| Capacidade de carga | ≤10mA(DC 5V) |
| Temperatura de operação | ≤80℃ |
| Temperatura do líquido | ≤120℃ |
| Umidade de operação | 35%~90%RH |
| Pressão da água | ≤1.75MPa(Max 2MPa) |
| Temperatura de armazenamento | -25℃~+80℃ |
| Umidade de armazenamento | 25%~95%RH |
Dimensões Mecânicas
Componentes do Sensor
| Nº | Nome | Quantidade | Material | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corpo da válvula | 1 | PA66+33% fibra de vidro | |
| 2 | Esfera de aço inoxidável | 1 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 3 | Eixo | 1 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 4 | Impulsor | 1 | POM | |
| 5 | Ímã em anel | 1 | Ferrite | |
| 6 | Anel intermediário | 1 | PA66+33% fibra de vidro | |
| 7 | Anel de vedação em O | 1 | Borracha | |
| 8 | Anel de vedação eletrônica | 1 | Borracha | |
| 9 | Tampa | 1 | PA66+33% fibra de vidro | |
| 10 | Parafuso | 4 | Aço inoxidável SUS304 | |
| 11 | Cabo | 1 | 1007 24AWG |
Exemplo de Uso
Nota: Este exemplo é extraído do fórum, feito por Charles Gantt. Agradecemos pela sua contribuição. Vamos ver como funciona.
Lendo a taxa de fluxo de água com o Sensor de Fluxo de Água
Isto é parte de um projeto em que eu tenho trabalhado e pensei em compartilhar aqui, já que houve alguns tópicos sobre como ler a taxa de fluxo de água em litros por hora usando o Sensor de Fluxo de Água encontrado no Depo da Seeed Studio. Ele usa uma simples roda giratória que gera pulsos em um sensor de efeito Hall. Lendo esses pulsos e aplicando um pouco de matemática, conseguimos ler a taxa de fluxo de líquidos com precisão de até 3%. As roscas são G1 simples, então encontrar bicos com espigão não será tão difícil.
Instalação de Hardware
Você vai precisar de um Seeeduino / Arduino, Sensor de Fluxo de Água, resistor de 10K, uma protoboard e alguns jumpers.
A ligação do Sensor de Fluxo de Água é bem simples. Há 3 fios: Preto, Vermelho e Amarelo. Preto no pino de terra do Seeeduino Vermelho no pino de 5v do Seeeduino O fio amarelo precisa ser conectado a um resistor de pull-up de 10k e então ao pino 2 do Seeeduino.
Aqui está um diagrama em Fritzing que fiz para mostrar como ligar tudo.

Depois de fazer toda a ligação, você precisará enviar o código a seguir para o seu Seeeduino. Quando o upload terminar e você tiver algum fluido fluindo através do Sensor de Fluxo de Água, poderá abrir o monitor serial e ele exibirá a taxa de fluxo, atualizando a cada segundo.
Programação
// reading liquid flow rate using Seeeduino and Water Flow Sensor from Seeedstudio.com
// Code adapted by Charles Gantt from PC Fan RPM code written by Crenn @thebestcasescenario.com
// http:/themakersworkbench.com http://thebestcasescenario.com https://www.seeedstudio.com
volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor
void rpm () //This is the function that the interupt calls
{
NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal
}
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup() //
{
pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input
Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is initialised,
attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached
}
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void loop ()
{
NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations
sei(); //Enables interrupts
delay (1000); //Wait 1 second
cli(); //Disable interrupts
Calc = (NbTopsFan * 60); //(Pulse frequency x 60) / Q, = flow rate in L/hour
Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above
Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a new line
}
Você pode consultar nosso fórum para mais detalhes sobre Lendo a taxa de fluxo de água com o Sensor de Fluxo de Água.
Diagrama de Fiação
O diâmetro externo da rosca usada nas conexões é 1,4 mm.

Tabela de Saída
Frequência de pulso (Hz) no teste horizontal = 1*Q, onde Q é a taxa de fluxo em L/min. (Resultados dentro de uma faixa de +/- 3%)
| Nível alto de pulso de saída | Tensão do sinal >4.5 V( entrada DC 5 V) |
| Nível baixo de pulso de saída | Tensão do sinal <0.5V( entrada DC 5V) |
| Precisão | 3% (Taxa de fluxo de 1L/min a 10L/min) |
| Ciclo de trabalho do sinal de saída | 40%~60% |
FAQ
De quais materiais é feito o sensor de fluxo de água?
Nylon com fibra, evitando ácido forte e base forte.
O sensor de fluxo de água é seguro para água potável?
Sim, seu uso é seguro para consumo humano. Ele é frequentemente usado em máquinas de água potável.
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe proporcionar diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.