Pular para o conteúdo principal

Primeiros passos com o Wio Tracker 1110

Neste tutorial, vamos orientar os usuários a configurar rapidamente a placa de desenvolvimento Wio Tracker 1110 por meio do firmware de fábrica, conectá-la à nuvem SenseCAP e verificar os dados.

pir

Vincular a placa de desenvolvimento

Baixe o aplicativo SenseCAP Mate.

pir

Nota

Selecione a versão Global ao se registrar.

Clique em + -> Add Device.

Em seguida, escaneie o código QR na etiqueta da placa.

pir

Dê um nome ao seu dispositivo e selecione o Device Group (opcional), depois clique em Bind to account.

pir

Configurar a frequência e conectar ao gateway

Volte para a página Device, então você verá que a placa de desenvolvimento foi vinculada.

pir

Clique em Configuration Now.

pir

Clique em Ready, go to the next step, que é entrar na busca de dispositivo.

Nota

O dispositivo precisa ser ligado primeiro.

pir

Pesquise o dispositivo por Scan, e quando encontrar um item na lista com o mesmo S/N code que o seu dispositivo, clique para entrar.

pir

Vá para a página Setting, escolha a plataforma como SenseCAP for the Things Network ou SenseCAP for Helium.

Nota

Você também pode escolher outras, mas nesse caso, não poderá usar a plataforma SenseCAP.

pir

Plataforma

Plataforma

Descrição

SenseCAP for The Things NetworkPlataforma padrão. Deve ser usada com o SenseCAP Gateway. SenseCAP constrói um servidor TTN proprietário que permite que os sensores sejam usados imediatamente quando emparelhados com um gateway SenseCAP.
SenseCAP Outdoor Gateway
SenseCAP Indoor Gateway
SenseCAP for HeliumQuando houver cobertura da rede Helium, os dados podem ser enviados via Helium. Os dispositivos rodam em um console Helium privado da SenseCAP. Os usuários não precisam criar dispositivos no console Helium, funcionando imediatamente com o SenseCAP Mate App e o Portal.
Cobertura Helium
HeliumConectar o dispositivo ao seu console público Helium
The Things NetworkConectar o dispositivo ao seu servidor TTN(TTS)
Other PlatformOutro servidor de rede LoRaWAN

Escolha o Frequency Plan.

pir

Insira o Position Uplink Interval (in minutes) e o Sensor Uplink Interval (in minutes).

ParâmetrosDescrição
Position Uplink Interval (minutes)Envio agendado das informações de localização.
Padrão de 5 minutos.
Quanto maior a frequência, maior o consumo de energia.
Sensor Uplink Interval (minutes)Envio agendado dos dados do sensor.
Padrão de 5 minutos.
Quanto maior a frequência, maior o consumo de energia.

pir

Quando todas as informações em Settings estiverem de acordo com suas necessidades, você pode clicar em Send para transmiti-las para o Tracker Wio 1110.

pir

Vá para a página Measure, clique em Measure, então você obterá os valores dos sensores.

pir

Verificar os dados

Ligue a placa de desenvolvimento e certifique-se de que há cobertura de rede nas proximidades; quando a placa de desenvolvimento estiver conectada com sucesso à rede, ela exibirá online na página Device.

pir

Se a sua área tiver sinal fraco, basta instalar um gateway LoRaWAN - é tão simples quanto configurar um roteador Wi‑Fi. A beleza do LoRa está em sua flexibilidade e facilidade de expansão de rede. Essa solução confiável também é econômica. Por exemplo, o SenseCAP M2 Indoor LoRaWAN Gateway pode estender sua cobertura em até 10 km!

pir

dica

Coloque sua placa de desenvolvimento próxima à janela ou em um local sem obstruções, para que haja um sinal de GPS melhor e, assim, a placa possa obter os dados de localização com sucesso.

Você pode verificar os dados de localização e dos sensores no aplicativo SenseCAP Mate ou no SenseCAP Portal.

Aplicativo SenseCAP Mate

pir

SenseCAP Portal

Se você criou uma conta pelo aplicativo, pode fazer login diretamente. Vá até a página do seu dispositivo, clique em Data para verificar.

pir

pir

Como enviar dados imediatamente

1、Quando a placa de desenvolvimento é sacudida, causando vibrações, isso aciona o sensor acelerômetro de três eixos para coletar e enviar dados imediatamente.

pir

Você pode visualizar as informações no monitor serial.

pir

A interface do aplicativo SenseCAP Mate exibirá pacotes de dados quando o dispositivo for sacudido.

pir

2、Pressione o BUTTON uma vez, e o dispositivo irá coletar e enviar dados imediatamente.

pir

Você pode visualizar as informações no monitor serial.

pir

A interface do aplicativo SenseCAP Mate exibirá sinais de SOS e pacotes de dados.

pir

Adicionar sensor Grove (opcional)

Além dos sensores integrados, as possibilidades são infinitas com a placa de desenvolvimento Wio tracker 1110. No firmware de fábrica, os seguintes sensores Grove também podem acessar esta placa e ser reconhecidos automaticamente.

Módulos Grove

Sensor

Adquira Agora

Sensor

Adquira Agora

Sensor de Som - Baseado no amplificador LM358
Sensor Barômetro de Alta Precisão-DPS310
Sensor de Qualidade do Ar (SGP41)
Sensor de Luz Solar-SI1151
Sensor Ultrassônico de Distância

Conecte o sensor Grove à porta Grove correspondente na placa de desenvolvimento Wio Tracker.

Você também pode usar um Grove-I2C Hub para conectar vários sensores I2C à placa.

pir

Gravar Firmware

Clique duas vezes no botão Reset, deverá haver um driver WM1110_BOOT no seu PC.

pir

Arraste o arquivo .uf2 para o driver. O download será executado automaticamente e, em seguida, o driver será desativado.

SenseCAP API

SenseCAP API é para que os usuários gerenciem dispositivos e dados de IoT. Ela inclui 3 tipos de métodos de API: protocolo HTTP, protocolo MQTT e protocolo Websocket.

  • Com a HTTP API, os usuários podem gerenciar dispositivos LoRa para obter dados brutos ou dados históricos.
  • Com a MQTT API, os usuários podem assinar os dados de medição em tempo real do sensor por meio do protocolo MQTT.
  • Com a Websocket API, os usuários podem obter dados de medição em tempo real dos sensores por meio do protocolo Websocket.

Consulte o Guia do Usuário da API para mais detalhes.

pir

Loading Comments...