Primeiros Passos com Arduino
Primeiros Passos com a IDE Arduino
Download da IDE Arduino
Para cada placa compatível com Arduino você pode precisar da IDE Arduino para fazer o upload do código, verificar se a placa está funcionando bem e habilitar cada aplicação.
Como instalar biblioteca Arduino
Nós fornecemos um tutorial sobre como você instala uma biblioteca Arduino. Você deve notar que quase todas as nossas bibliotecas são armazenadas no Github. Nós forneceremos bibliotecas Arduino quando um produto precisar de uma biblioteca, como CAN-BUS Shield V2. Porém, para alguns outros produtos simples, não há necessidade de escrever uma biblioteca, como o Grove - Button.
Como fazer upload de código
Aqui temos outro tutorial para fazer o upload do código:
Placas Seeeduino
Como adicionar placas Seeed à IDE Arduino
Como instalar o driver para Seeeduino
Mais tutoriais práticos
Tutoriais básicos
- Como instalar biblioteca Arduino
- Como usar e escrever uma biblioteca
- Como fazer upload de código
- Como usar editor externo
- Como usar demos baixados do Github da Seeed
Uso das portas:
- Como usar Software Serial
- Como usar Software I2C
- Como usar Software SPI
- Como usar Software Static Library
- Como lidar com erros comuns do Arduino
Guia para seleção de diferentes sensores
- Como escolher um sensor de gás
- Como escolher diferentes sensores de temperatura Grove
- Como escolher módulos GPS
- Como escolher sensor de toque de dedo
- Como escolher relé Seeed
- Como escolher um sensor barômetro
- Como usar Sketchbook
- Como usar Sketchbook do Sidekick Advanced Kit
Guia para escolha de cabos Grove
Tutoriais mais avançados
- Suli
- Como usar Seeed Arduino Serial
- Como usar I2C e endereço I2C de produto Seeed
- Como usar ODYSSEY-X86J4105 com Firmata
- Como depurar placas Arduino usando interface SWD
- Como fazer bridge do Mosiquitto MQTT Broker para AWS IoT com placas Arduino
- Como usar placas Arduino como dispositivo DAPLink
- Como gravar bootloader Arduino usando DAPLink
- Como entender o mapeamento de pinos IO do Xadow
Cores Arduino
- Finalidade: os cores Arduino permitem que a IDE Arduino se comunique com diferentes tipos de microcontroladores. Eles adaptam comandos Arduino padrão às especificidades do hardware subjacente.
- Exemplos: Existem diferentes cores para microcontroladores como RP2040, ESP32, ESP8266 e outros mais tradicionais como AVR e SAMD. Alguns cores são mantidos pela comunidade, garantindo suporte e atualizações para uma ampla gama de dispositivos.
Placas suportadas pelo Arduino



Mais
Mais na Seeed Studio Bazaar.
Arduino Shield(placas de extensão)
- Grove Base V2
- CAN-BUS Shield V2.0
- Relay Shield v3
- W5500 Ethernet Shield v1.0
- Small e-Paper Shield V2
- Spartan Edge Accelerator Board
- Grove Shield for Arduino Nano
- Mais na Seeed Studio Bazaar.
Kit com Cursos
- Grove Beginner Kit for Arduino
- Rainbow Cube kit- RGB 4X4X4 (Rainbowduino Compatible)
- Grove Creator Kit for Arduino
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.