Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725)

O Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725) é um sensor de corrente CC de alta precisão baseado no ACS725. O CI sensor de corrente Allegro™ ACS725 é uma solução econômica e precisa para detecção de corrente CC em sistemas industriais, automotivos, comerciais e de comunicação.

O Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725) pode medir corrente contínua de até 10A e possui uma sensibilidade base de 264mV/A. Este sensor não oferece suporte a corrente CA; se você quiser medir carga CA, verifique:

Grove - ±5A DC/AC Current Sensor (ACS70331)

Características​

  • Saída analógica de alta largura de banda de 120 kHz para tempos de resposta mais rápidos em aplicações de controle
  • Desempenho de ruído líder na indústria com largura de banda amplamente aprimorada por meio de técnicas proprietárias de projeto de amplificador e filtro
  • Resistência do condutor primário de 1,2 mΩ para baixa perda de energia e alta capacidade de suportar corrente de surto
  • Detecção Hall diferencial rejeita campos de modo comum
  • Saída analógica

Especificações​

ParâmetroValor
Tensão de alimentação3.3V / 5V
Temperatura ambiente de operação-40 – 150℃
Temperatura de armazenamento- 65°C – 165°C
Tensão de trabalho<400V
Faixa de detecção de corrente0 – 10A
Sensibilidade264mV/A(Típ.)
Interface de saídaAnalógica
Interface de entradaTerminal de parafuso

Princípio de Funcionamento​

Existem dois tipos de detecção de corrente: direta e indireta. A classificação é feita principalmente com base na tecnologia usada para medir a corrente.

Detecção direta:

  • Lei de Ohm

Detecção indireta:

  • Lei de Indução de Faraday
  • Sensores de campo magnético
  • Efeito Faraday

O Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725) utiliza tecnologia de sensores de campo magnético. E existem três tipos de tecnologia de sensores de campo magnético:

  • Efeito Hall
  • Sensores de fluxo magnético (fluxgate)
  • Sensor de corrente magnetorresistivo

O Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725) é baseado no princípio de Hall, e a detecção Hall diferencial rejeita o modo comum.

Visão Geral do Hardware​

Figura 3. Pinagem

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi

Primeiros Passos​

cuidado

É proibido o corpo humano tocar o módulo durante o teste, caso contrário há perigo de choque elétrico.

Brincar com Arduino​

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldSensor de Corrente CC de 10A (ACS725)
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação de Seeeduino V4.2 e Base Shield.

nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos; o cabo de 2 fios não pode transferir dados. Se você não tem certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.

Conexão de Hardware​

  • Passo 1. Conecte o Grove - Sensor de Corrente CC de 10A (ACS725) à porta A0 do Base Shield.

  • Passo 2. Conecte os polos positivo e negativo do circuito a ser testado aos polos positivo e negativo correspondentes do terminal de parafuso.

dica

Se você inverter os polos positivo e negativo, a leitura será invertida. Este sensor precisa de calibração antes do uso, portanto, não ligue o circuito primeiro.

  • Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Figura 4. Usamos a Fonte de Alimentação CC neste exemplo; por favor, ajuste a corrente para 0A ou não a ligue inicialmente

Software​

cuidado

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca Grove Current Sensor do Github.

  • Passo 2. Na pasta /example/, você pode encontrar o código de demonstração. Aqui tomamos Grove_10A_Current_Sensor como exemplo. Basta clicar em Grove_10A_Current_Sensor.ino para abrir a demo. Ou você pode copiar o código a seguir:

#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define RefVal 3.3
#define SERIAL SerialUSB
#else
#define RefVal 5.0
#define SERIAL Serial
#endif
//An OLED Display is required here
//use pin A0
#define Pin A0

// Take the average of 500 times
const int averageValue = 500;

long int sensorValue = 0;
float sensitivity = 1000.0 / 264.0; //1000mA per 264mV


float Vref = 322; //Vref is zero drift value, you need to change this value to the value you actually measured before using it.
void setup()
{
SERIAL.begin(9600);
}

void loop()
{
// Read the value 10 times:
for (int i = 0; i < averageValue; i++)
{
sensorValue += analogRead(Pin);

// wait 2 milliseconds before the next loop
delay(2);

}

sensorValue = sensorValue / averageValue;


// The on-board ADC is 10-bits
// Different power supply will lead to different reference sources
// example: 2^10 = 1024 -> 5V / 1024 ~= 4.88mV
// unitValue= 5.0 / 1024.0*1000 ;
float unitValue= RefVal / 1024.0*1000 ;
float voltage = unitValue * sensorValue;

//When no load,Vref=initialValue
SERIAL.print("initialValue: ");
SERIAL.print(voltage);
SERIAL.println("mV");

// Calculate the corresponding current
float current = (voltage - Vref) * sensitivity;

// Print display voltage (mV)
// This voltage is the pin voltage corresponding to the current
/*
voltage = unitValue * sensorValue-Vref;
SERIAL.print(voltage);
SERIAL.println("mV");
*/

// Print display current (mA)
SERIAL.print(current);
SERIAL.println("mA");

SERIAL.print("\n");

// Reset the sensorValue for the next reading
sensorValue = 0;
// Read it once per second
delay(1000);
}
  • Passo 3. Envie o exemplo. Se você não sabe como enviar o código, verifique How to upload code.

  • Passo 4. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ctrl+shift+m ao mesmo tempo. Defina a taxa de baud para 9600.

  • Passo 5. Calibração Quando não há corrente fluindo, o sensor ainda terá um pequeno valor de saída. Chamamos esse valor de offset de zero.

Figura 5. O offset de zero desta placa é 346,68 mV, convertido em corrente é 93,48 mA

Devido à presença do offset de zero, o sensor também terá uma leitura quando não houver corrente. Então definimos um parâmetro Vref para corrigir isso, você pode encontrá‑lo no bloco de código acima.

Linha 19:

float Vref = 322;  
//Vref is zero drift value, you need to change this value to the value you actually measured before using it.

No código de demonstração, definimos o Vref como 322, porém, o valor do offset de zero varia de placa para placa. Como você sabe, a placa que usamos nesta demonstração é 346,68. Então vamos modificar a Linha 21:

float Vref = 346.68;

Então salve o código e faça o upload do código novamente, siga o Passo 2 e o Passo 3. Agora vamos ver:

Figura 6. Agora o offset de zero de corrente passa a ser 0 mA

Quando a saída de corrente se torna 0 mA ou um valor pequeno, você concluiu a calibração.

  • Passo 6. Agora é tudo com você, você pode ligar a corrente. Sinta‑se à vontade para usar, lembre‑se de que este é um Sensor de Corrente CC de 10 A, a corrente não pode exceder 10 A!

Se você quiser saber a fórmula de cálculo do resultado, consulte o FAQ Q1

Brincar com Raspberry​

Materiais necessários

Raspberry piGrove Base Hat para RasPiSensor de Corrente CC de 10 A
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão de Hardware​

  • Passo 1. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry Pi.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Sensor de Corrente CC de 10 A (ACS70331) à porta A0 do Base Hat.

  • Passo 3. Conecte os polos positivo e negativo do circuito a ser testado aos correspondentes polos positivo e negativo do terminal de parafuso.

Figura 7. Usamos a fonte de alimentação CC nesta demonstração, por favor ajuste a corrente para 0 A ou não ligue a alimentação no início
dica

Se você inverter os polos positivo e negativo, a leitura será invertida. Este sensor precisa de calibração antes do uso, então, por favor, não ligue o circuito primeiro.

  • Passo 4. Alimente o Raspberry Pi via cabo Micro‑USB.
cuidado

Você pode alimentar o Raspberry Pi pela porta USB do computador ou por um adaptador CC, no entanto, se estiver usando o Raspberry Pi 3B+, recomendamos fortemente que você o alimente por um adaptador CC; se você usar a porta USB do PC, poderá danificar o Raspberry Pi 3B+.

Software​

  • Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.

  • Passo 2. Baixe o arquivo‑fonte clonando a biblioteca grove.py.

cd ~
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py

  • Passo 3. Execute os seguintes comandos para rodar o código.
cd grove.py/grove   # to enter the demo file folder
python grove_current_sensor.py 0 10A # to run the demo program

Então o terminal exibirá o seguinte:

pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_current_sensor.py 0 10A
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
8.0
()
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
8.0
()
pin_voltage(mV):
323
current(mA):
4.0
()
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
8.0
()
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
8.0
()
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
8.0
()
^CTraceback (most recent call last):
File "grove_current_sensor.py", line 200, in <module>
main()
File "grove_current_sensor.py", line 185, in main
time.sleep(1)
KeyboardInterrupt

Toque ctrl+c para sair.

nota

Observe o segundo comando, há dois parâmetros após o nome do arquivo:

  • 0 significa que o sensor está conectado à porta A0. Se você conectar o sensor à porta A2, então precisa alterar este parâmetro para 2. Este parâmetro tem um intervalo de 0‑7, mas se você usar o Grove base hat, só poderá usar 0/2/4/6 por causa das limitações físicas da interface.

  • 10A significa que o tipo de sensor de corrente é 10 A CC

SensorTipo de correnteValor do Parâmetro
Grove - 2.5A DC Current Sensor(ACS70331)CC2.5A
Grove - ±5A DC/AC Current Sensor (ACS70331)CC5A_DC
CA5A_AC
Grove - 10A DC Current Sensor (ACS725)CC10A
Esta série tem três sensores de corrente, a lista de parâmetros é como acima
nota

Observe que o sensor de corrente CC de 10 A terá um grande erro ao medir uma faixa pequena, portanto é recomendado que você forneça uma corrente superior a 200 mA para teste. Além disso, o ambiente de medição afetará a precisão, como a ondulação da tensão de alimentação, que deve ser a menor possível.

  • Passo 4 Calibração.

    Quando não há corrente fluindo, o sensor ainda terá um pequeno valor de saída. Chamamos esse valor de offset de zero. Como você pode ver, no passo 3, o offset de zero desta placa é 324 mV, convertido em corrente é 8 mA.

    Devido à presença do offset de zero, o sensor também terá uma leitura quando não houver corrente. Então definimos um parâmetro Vref para corrigi‑lo, você pode encontrá‑lo em python grove_current_sensor.py. Para o Grove - 10A DC Current Sensor (ACS725), definimos o Vref como 322 por padrão, porém o offset de zero varia de placa para placa. É por isso que precisamos fazer a calibração primeiro.

    Verifique o código em python abaixo.

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#
# The MIT License (MIT)
# Copyright (C) 2018 Seeed Technology Co.,Ltd.
#
# This is the library for Grove Base Hat
# which used to connect grove sensors for Raspberry Pi.
'''
This is the code for
- `Grove - 2.5A DC current sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-2-5A-DC-Current-Sensor-ACS70331-p-2929.html>`_
- `Grove - 5A AC/DC current sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-5A-DC-AC-Current-Sensor-ACS70331-p-2928.html>`_
- `Grove - 10A current sensor <https://www.seeedstudio.com/Grove-10A-DC-Current-Sensor-ACS725-p-2927.html>`_
Examples:
.. code-block:: python
import time
from grove_current_sensor import Current
pin = 0
sensor_type = "2.5A"
#if use 10A current sensor input: pin = 0 , sensor_type = "10A"
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500
ADC = Current()
while True:
if(sensor_type == "5A_AC"):
pin_voltage = ADC.get_nchan_vol_milli_data(pin,averageValue)
current = ADC.get_nchan_AC_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
else:
temp = ADC.get_nchan_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
current = temp[0]
pin_voltage = temp[1]

current = round(current)
print("pin_voltage(mV):")
print(pin_voltage)
print("current(mA):")
print(current)
print()
time.sleep(1)

'''

import sys
import time
from grove.i2c import Bus

ADC_DEFAULT_IIC_ADDR = 0X04

ADC_CHAN_NUM = 8

REG_RAW_DATA_START = 0X10
REG_VOL_START = 0X20
REG_RTO_START = 0X30

REG_SET_ADDR = 0XC0

__all__ = ['Current','Bus']

class Current():
'''
Grove Current Sensor class
'''

def __init__(self,bus_num=1,addr=ADC_DEFAULT_IIC_ADDR):
'''
Init iic.
Args:
bus_num(int): the bus number;
addr(int): iic address;
'''
self.bus = Bus(bus_num)
self.addr = addr

def get_nchan_vol_milli_data(self,n,averageValue):
'''
Get n chanel data with unit mV.
:param int n: the adc pin.
:param int averageValue: Average acquisition frequency.
Returns:
int: voltage value
'''
val = 0
for i in range(averageValue):
data = self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val += data[1]<<8|data[0]
val = val / averageValue
return val

def get_nchan_current_data(self,n,sensitivity,Vref,averageValue):
'''
2.5A/5A DC/10A cunrrent sensor get n chanel data with unit mA.
:param int n: the adc pin.
:param float sensitivity: The coefficient by which voltage is converted into current.
:param int Vref: Initial voltage at no load.
:param int averageValue: Average acquisition frequency.
Returns:
int: current value
'''
val = 0
for i in range(averageValue):
data = self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val += data[1]<<8|data[0]
val = val / averageValue
currentVal = (val - Vref) * sensitivity
return currentVal,val

def get_nchan_AC_current_data(self,n,sensitivity,Vref,averageValue):
'''
5A current sensor AC output and get n chanel data with unit mA.
:param int n: the adc pin.
:param float sensitivity: The coefficient by which voltage is converted into current.
:param int Vref: Initial voltage at no load.
:param int averageValue: Average acquisition frequency.
Returns:
int: current value
'''
sensorValue = 0
for i in range(averageValue):
data=self.bus.read_i2c_block_data(self.addr,REG_VOL_START+n,2)
val=data[1]<<8|data[0]
if(val > sensorValue):
sensorValue=val
time.sleep(0.00004)
currentVal = ((sensorValue - Vref) * sensitivity)*0.707
return currentVal

ADC = Current()
def main():
if(len(sys.argv) == 3):

pin = int(sys.argv[1])
sensor_type = sys.argv[2]
if (pin < 8 and (sensor_type == "2.5A" or sensor_type == "5A_DC" or sensor_type == "5A_AC" or sensor_type == "10A") ):
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500

while True:

if(sensor_type == "5A_AC"):
pin_voltage = ADC.get_nchan_vol_milli_data(pin,averageValue)
current = ADC.get_nchan_AC_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
else:
temp = ADC.get_nchan_current_data(pin,sensitivity,Vref,averageValue)
current = temp[0]
pin_voltage = temp[1]

current = round(current)
print("pin_voltage(mV):")
print(pin_voltage)
print("current(mA):")
print(current)
print()
time.sleep(1)

else:
print("parameter input error!")
print("Please enter parameters for example: python grove_current_sensor 0 2.5A")
print("parameter1: 0-7")
print("parameter2: 2.5A/5A_DC/5A_AC/10A")

else:
print("Please enter parameters for example: python grove_current_sensor 0 2.5A")
print("parameter1: 0-7")
print("parameter2: 2.5A/5A_DC/5A_AC/10A")


if __name__ == '__main__':
main()

Você pode modificar o Vref na linha 156 do bloco de código acima:


if (pin < 8 and (sensor_type == "2.5A" or sensor_type == "5A_DC" or sensor_type == "5A_AC" or sensor_type == "10A") ):
if (sensor_type == "2.5A"):
sensitivity = 1000.0 / 800.0
Vref = 260
if (sensor_type == "5A_DC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "5A_AC"):
sensitivity = 1000.0 / 200.0
Vref = 1498
if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 322
averageValue = 500

Como você pode ver, para o Sensor de Corrente de 10A o Vref padrão é 322, e no Passo 3, podemos ver que quando não há corrente o valor de deslocamento de zero é 324mV. Então vamos alterá‑lo para 324.

            if (sensor_type == "10A"):
sensitivity = 1000.0 / 264.0
Vref = 324

Agora, vamos executar este demo novamente.


pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ python grove_current_sensor.py 0 10A
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
325
current(mA):
4.0
()
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
0.0
()
pin_voltage(mV):
323
current(mA):
-4.0
()
pin_voltage(mV):
324
current(mA):
0.0

Bem, melhor do que antes, agora você pode medir a corrente com mais precisão 😄

FAQ​

P1# Qual é a fórmula de cálculo da corrente?

R1: Se você acha que a parte de princípio é muito complicada, vamos colocar de uma forma simples. A corrente no circuito a ser testado excita o campo magnético, o que faz com que o valor de resistência dos elementos GMR mude. E a mudança de resistência na ponte causa uma mudança na tensão na saída do chip. Chamamos a saída de tensão de VIOUT.

VIOUT = Sens × Ip + VIOUT(Q)

Sens: Sens é o coeficiente que converte a corrente em uma tensão de saída. Para este módulo é 264mA/V.
Ip: Ip é o valor de corrente no circuito a ser testado, unidade mA.
VIOUT(Q): VIOUT(Q) é a tensão de saída quando o Ip é 0mA (o que significa que não há corrente no circuito a ser testado), unidade mV.

Aqui vem o valor da corrente:

Ip = (VIOUT - VIOUT(Q)) / Sens

Agora, vamos rever a figura 5, explicaremos por que o valor de corrente da saída não é 0 quando o valor real de corrente no circuito a ser testado é 0. Como você pode ver na figura 5, o initialValue é 346,68mV, que é o VIOUT; a corrente é 93,48mA, que é o Ip. Quanto ao VIOUT(Q), ele é o Vref que definimos no código. Na figura 5, ele é 265. E o Sens é 264mA/V, que é 264mA/1000mV. Agora, é só fazer algumas contas:

{(346.68mV-322mV) / (264mA/1000mV)} = 93.48mA

Então, na figura 6, quando definimos o Vref para 346,68, o Ip passa a ser 0mA.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...