Pular para o conteúdo principal

Grove - Relé de Estado Sólido de 2 Canais

Em vez de usar bobina, relés de estado sólido encapsulados (SSR) usam dispositivos semicondutores de potência, como tiristores e transistores, que fornecem uma velocidade de comutação muito mais rápida do que os relés mecânicos. O Grove - 2-Channel Solid State Relay é baseado no módulo de alta qualidade G3MC202P, que permite usar 5VDC para controlar MÁX. 240VAC. Este módulo possui dois canais, você pode controlá‑los separadamente. Com a ajuda da interface Grove, torna‑se muito conveniente usar o SSR com o seu Arduino.

De acordo com diferentes cenários de aplicação, preparamos uma série de relés de estado sólido para você.

Grove - Solid State Relay V2

Grove - 2-Channel Solid State Relay

Grove - 4-Channel Solid State Relay

Grove - 8-Channel Solid State Relay

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Grove - 2-Channel Solid State RelayInicialAgo 2018

Recursos

  • Vantagens em relação aos relés mecânicos:

    • Relés de estado sólido têm velocidades de comutação rápidas em comparação com relés mecânicos, e não possuem contatos físicos que se desgastem
    • Operação totalmente silenciosa
    • A ausência de contatos físicos significa ausência de faíscas, permitindo que seja usado em ambientes explosivos, onde é crítico que nenhuma faísca seja gerada durante a comutação
    • Vida útil aumentada, mesmo que seja acionado muitas vezes, pois não há partes móveis para se desgastarem e nenhum contato para formar crateras ou acumular carbono
    • SSR compacto, de perfil fino, com construção monobloco, com uma estrutura de terminais “all-in-one” que incorpora uma PCB, terminais e dissipador de calor, que é muito menor do que relés mecânicos e pode integrar mais canais
  • Desvantagens:

    • Quando fechado, maior resistência (gerando calor) e ruído elétrico aumentado
    • Quando aberto, menor resistência e corrente de fuga reversa
    • Só funciona para carga AC

Especificação

ItemValor
Tensão de entrada de operação4~6V
Tensão de Entrada Nominal5V
Tensão de Carga Nominal100 a 240 VAC 50/60 Hz
Faixa de Tensão de Carga75 a 264 VAC 50/60 Hz
Corrente de carga0,1 a 2 A por chave
Corrente de fuga1,5 mA máx. (a 200 VAC)
Resistência de Isolaçãomín. 1.000 MΩ (a 500 VDC)
Tempo de Ativação1/2 do ciclo da fonte de energia de carga +1 ms máx.
Tempo de Desativação1/2 do ciclo da fonte de energia de carga + 1 ms máx.
Temperatura de Armazenamento-30°C a 100°C (sem gelo ou condensação)
Temperatura de Operação-30°C a 80°C (sem gelo ou condensação)
Umidade de Operação45% a 85%RH
Interface de EntradaDigital
Porta de SaídaDois conectores fêmea DIP azuis de 2 pinos
Cruzamento por Zerosuporta
CertificaçãoUL / CSA
TamanhoC: 40mm L: 40mm A: 23mm
Peso16,0g
Tamanho da EmbalagemC: 115mm L: 65mm A: 50mm
Peso Bruto138g
nota

Você pode prestar atenção à corrente de fuga; 1,5mA é forte o suficiente para acionar um LED de baixa potência, então quando o relé estiver desligado, o LED ainda poderá emitir uma luz fraca.

Aplicações

  • Operações que exigem comutação de baixa latência, por exemplo, controle de iluminação de palco
  • Dispositivos que exigem alta estabilidade, por exemplo, dispositivos médicos, sinais de trânsito
  • Situações que exigem à prova de explosão, anticorrosão, à prova de umidade, por exemplo, indústrias de carvão, químicas.

Visão Geral de Hardware

Mapa de Pinos

Esquemático

K1 é o módulo de relé. Quando uma tensão de 5V é aplicada entre INT+ e INT-, o relé será ligado. Então o LOAD1 será conectado ao LOAD2. Usamos um transistor NPN Q2(BC817-40) para controlar a tensão entre INT+ e INT-.

O CTR1 é o sinal de controle vindo do Arduino ou outra placa. Ele é puxado para baixo pelo resistor de 10k R7, se não houver sinal, o “Gate”(porta 1) do Q2 será 0V, e o Q2 ficará desligado, de modo que o K1 ficará desligado. Se o CTR1 se tornar 5V, então o Q2 será ligado. O INT- do K1 será conectado ao GND do sistema, para o K1 haverá 5V entre INT+ e INT-, então o K1 será ligado, e o LOAD1 será conectado ao LOAD2.

nota

Nesta seção mostramos apenas parte do esquemático; para o documento completo, consulte a seção Resources

Plataformas Suportadas

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Primeiros Passos

Brincar com Arduino

Hardware

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - 2-Channel Solid State Relay
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
nota

1 Por favor, conecte o cabo USB delicadamente, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos; o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.

3 Você precisa preparar dois ventiladores por conta própria.

  • Passo 1. Conecte o Grove - 2-Channel Solid State Relay à porta D2 do Grove-Base Shield.

  • Passo 2. Corte um fio, uma ponta é conectada ao LOAD1 do switch1, e a outra ponta é conectada ao LOAD2 do switch1.

  • Passo 3. Corte outro fio, uma ponta é conectada ao LOAD1 do switch2, e a outra ponta é conectada ao LOAD2 do switch2.

  • Passo 4. Conecte o LOAD1 do switch1 à alimentação e conecte o LOAD2 do switch1 ao Ventilador1

  • Passo 5. Conecte o LOAD1 do switch2 à alimentação e conecte o LOAD2 do switch2 ao Ventilador2

  • Passo 6. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 7. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo Micro-USB.

Software

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Abra a IDE do Arduino e crie um novo arquivo; você pode simplesmente clicar no ícone no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na IDE do Arduino.
#include <Arduino.h>
uint8_t channel1 = 2;
uint8_t channel2 = 3;
void setup() {
pinMode(channel1, OUTPUT);
pinMode(channel2, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(channel1, HIGH);
digitalWrite(channel2, LOW);
delay(2000);
digitalWrite(channel1, LOW);
digitalWrite(channel2, HIGH);
delay(2000);
}
  • Passo 2. Carregue a demonstração. Se você não souber como carregar o código, consulte How to upload code.
dica

Você verá os dois LEDs integrados acendendo e apagando alternadamente, e dois ventiladores ligando e desligando alternadamente.

Visualizador Online de Esquema

Recursos

Projeto

Este é o vídeo de introdução deste produto, com demonstrações simples que você pode experimentar.

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...