Pular para o conteúdo principal

Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (LIS3DHTR)

pir

Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(LIS3DHTR) é um acelerômetro de 3 eixos de baixo custo em um conjunto de produtos Grove. Ele é baseado no chip LIS3DHTR, que fornece múltiplas faixas de medição e seleção de interfaces. É incrível que um acelerômetro de 3 eixos tão pequeno possa suportar interfaces I2C, SPI e ADC GPIO, o que significa que você pode escolher qualquer forma de se conectar à sua placa de desenvolvimento. Além disso, este acelerômetro também pode monitorar a temperatura ambiente para ajustar o erro causado por ela.

pir

Recursos​

  • Faixa de medição: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g, múltiplas opções de faixa.
  • Múltiplas opções de interface: interface Grove I2C, interface SPI, interface ADC.
  • Temperatura ajustável: capaz de ajustar e corrigir o erro causado pela temperatura.
  • Fonte de alimentação de 3/5V.

Especificação​

ItemValor
Fonte de alimentação3/5V
InterfacesI2C/SPI/GPIO ADC
Endereço I2CPadrão 0x19, pode ser alterado para 0x18 ao conectar o pino SDO ao GND
Entrada de alimentação ADC GPIO0-3.3V
InterrupçãoUm pino de interrupção reservado
Configuração do modo SPIConecte o pino CS ao GND

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

Primeiros Passos​

Brincar com o Seeeduino XIAO usando a interface Grove I2C​

Materiais Necessários​

Seeeduino XIAOGrove BreadboardGrove - 3-Axis Digital Accelerometer (LIS3DHTR)
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão de Hardware​

pir

Conecte o Grove - 3-Axis Digital Accelerometer (LIS3DHTR) à interface I2C do Seeeduino XIAO.

Código de Software​

// This example use I2C.
#include "LIS3DHTR.h"
#include <Wire.h>
LIS3DHTR<TwoWire> LIS; //IIC
#define WIRE Wire

void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
{
};
LIS.begin(WIRE,0x19); //IIC init
//LIS.begin(0x19);
LIS.openTemp(); //If ADC3 is used, the temperature detection needs to be turned off.
// LIS.closeTemp();//default
delay(100);
LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_4G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_8G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_16G);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_10HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ);
LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_50HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_100HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_200HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1_6KHZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_5KHZ);
}
void loop()
{
if (!LIS)
{
Serial.println("LIS3DHTR didn't connect.");
while (1)
;
return;
}
//3 axis
Serial.print("x:"); Serial.print(LIS.getAccelerationX()); Serial.print(" ");
Serial.print("y:"); Serial.print(LIS.getAccelerationY()); Serial.print(" ");
Serial.print("z:"); Serial.println(LIS.getAccelerationZ());
//ADC
// Serial.print("adc1:"); Serial.println(LIS.readbitADC1());
// Serial.print("adc2:"); Serial.println(LIS.readbitADC2());
// Serial.print("adc3:"); Serial.println(LIS.readbitADC3());

//temperature
Serial.print("temp:");
Serial.println(LIS.getTemperature());
delay(500);
}
  • Passo 1 Baixe a biblioteca do Github e adicione a biblioteca "zip" à sua IDE do Arduino. Consulte How to install an Arduino Library.

  • Passo 2 Encontre o código de exemplo "LIS3DHTR_IIC" e faça o upload para a sua placa. Consulte How to upload code.

  • Passo 3 Após fazer o upload do código, você verá a velocidade de aceleração de cada eixo e a temperatura ao redor no monitor serial.

pir

Brincar com Raspberry Pi​

Materiais Necessários​

Raspberry Pi 4B(4GB)Grove Base Hat para Raspberry PiGrove - 3-Axis Digital Accelerometer (LIS3DHTR)

pir

pir

pir

Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão de Hardware​

pir

Conecte o sensor LIS3DHTR a qualquer interface I2C no Grove Base Hat para Raspberry Pi.

Código​

  • Passo 1 Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento e instalar o grove.py no seu Raspberry Pi.
  • Passo 2 Execute os comandos abaixo para rodar o código.
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
#enter commmand
grove_3_axis_digital_accelerometer

A seguir está o código grove_3_axis_digital_accelerometer.py:

from __future__ import print_function
from grove.i2c import Bus
import time

# I2C address of the device
H3LIS331DL_DEFAULT_ADDRESS = 0x19

# H3LIS331DL Register Map
H3LIS331DL_REG_WHOAMI = 0x0F # Who Am I Register
H3LIS331DL_REG_CTRL1 = 0x20 # Control Register-1
H3LIS331DL_REG_CTRL2 = 0x21 # Control Register-2
H3LIS331DL_REG_CTRL3 = 0x22 # Control Register-3
H3LIS331DL_REG_CTRL4 = 0x23 # Control Register-4
H3LIS331DL_REG_CTRL5 = 0x24 # Control Register-5
H3LIS331DL_REG_REFERENCE = 0x26 # Reference
H3LIS331DL_REG_STATUS = 0x27 # Status Register
H3LIS331DL_REG_OUT_X_L = 0x28 # X-Axis LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_X_H = 0x29 # X-Axis MSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L = 0x2A # Y-Axis LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Y_H = 0x2B # Y-Axis MSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L = 0x2C # Z-Axis LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Z_H = 0x2D # Z-Axis MSB

# Accl Datarate configuration
H3LIS331DL_ACCL_PM_PD = 0x00 # Power down Mode
H3LIS331DL_ACCL_PM_NRMl = 0x20 # Normal Mode
H3LIS331DL_ACCL_PM_0_5 = 0x40 # Low-Power Mode, ODR = 0.5Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_1 = 0x60 # Low-Power Mode, ODR = 1Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_2 = 0x80 # Low-Power Mode, ODR = 2Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_5 = 0xA0 # Low-Power Mode, ODR = 5Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_10 = 0xC0 # Low-Power Mode, ODR = 10Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_50 = 0x00 # ODR = 50Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_100 = 0x08 # ODR = 100Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_400 = 0x10 # ODR = 400Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_1000 = 0x18 # ODR = 1000Hz

# Accl Data update & Axis configuration
H3LIS331DL_ACCL_LPEN = 0x00 # Normal Mode, Axis disabled
H3LIS331DL_ACCL_XAXIS = 0x04 # X-Axis enabled
H3LIS331DL_ACCL_YAXIS = 0x02 # Y-Axis enabled
H3LIS331DL_ACCL_ZAXIS = 0x01 # Z-Axis enabled

# Acceleration Full-scale selection
H3LIS331DL_ACCL_BDU_CONT = 0x00 # Continuous update, Normal Mode, 4-Wire Interface, LSB first
H3LIS331DL_ACCL_BDU_NOT_CONT = 0x80 # Output registers not updated until MSB and LSB reading
H3LIS331DL_ACCL_BLE_MSB = 0x40 # MSB first
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_400G = 0x30 # Full scale = +/-400g
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_200G = 0x10 # Full scale = +/-200g
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_100G = 0x00 # Full scale = +/-100g
H3LIS331DL_ACCL_SIM_3 = 0x01 # 3-Wire Interface
H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX = 65536

H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE = H3LIS331DL_ACCL_RANGE_100G
H3LIS331DL_SCALE_FS = H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 4 / ((H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE >> 4) + 1)

class H3LIS331DL(object):
def __init__ (self, address=H3LIS331DL_DEFAULT_ADDRESS):
self._addr = address
self._bus = Bus()
self.select_datarate()
self.select_data_config()

def select_datarate(self):
"""Select the data rate of the accelerometer from the given provided values"""
DATARATE_CONFIG = (H3LIS331DL_ACCL_PM_NRMl | H3LIS331DL_ACCL_DR_50 | H3LIS331DL_ACCL_XAXIS | H3LIS331DL_ACCL_YAXIS | H3LIS331DL_ACCL_ZAXIS)
self._bus.write_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_CTRL1, DATARATE_CONFIG)

def select_data_config(self):
"""Select the data configuration of the accelerometer from the given provided values"""
DATA_CONFIG = (H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE | H3LIS331DL_ACCL_BDU_CONT)
self._bus.write_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_CTRL4, DATA_CONFIG)

def read_accl(self):
"""Read data back from H3LIS331DL_REG_OUT_X_L(0x28), 2 bytes
X-Axis Accl LSB, X-Axis Accl MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_X_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_X_H)

xAccl = data1 * 256 + data0
if xAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2:
xAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX

"""Read data back from H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L(0x2A), 2 bytes
Y-Axis Accl LSB, Y-Axis Accl MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Y_H)

yAccl = data1 * 256 + data0
if yAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2 :
yAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX

"""Read data back from H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L(0x2C), 2 bytes
Z-Axis Accl LSB, Z-Axis Accl MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Z_H)

zAccl = data1 * 256 + data0
if zAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2 :
zAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX

return {'x' : xAccl, 'y' : yAccl, 'z' : zAccl}

def main():
h3lis331dl = H3LIS331DL()
while True:
h3lis331dl.select_datarate()
h3lis331dl.select_data_config()
time.sleep(0.2)
accl = h3lis331dl.read_accl()
print("Raw: X = {0:6} Y = {1:6} Z = {2:6}"
.format(accl['x'], accl['y'], accl['z']))
print("Accel: AX = {0:6.3}g AY = {1:6.3}g AZ = {2:6.3}g"
.format(accl['x'] / H3LIS331DL_SCALE_FS, accl['y'] / H3LIS331DL_SCALE_FS, accl['z'] / H3LIS331DL_SCALE_FS))
time.sleep(.5)

if __name__ == '__main__':
main()
dica

Se tudo correr bem, você poderá ver o seguinte resultado

pir

Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ctrl+c.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...