Grove - Bússola Digital de 3 Eixos v2.0

O Grove - Bússola Digital de 3 Eixos é um sensor de bússola digital baseado no Bosch BMM150. Ele permite a medição do campo magnético em três eixos perpendiculares e a saída pode ser lida através das interfaces I2C e SPI, sendo perfeitamente adequado para aplicações móveis de 3 eixos.
Esta é a segunda geração do Grove - Bússola Digital de 3 Eixos; em comparação com a primeira versão, esta versão pode atender perfeitamente aos exigentes requisitos de todas as aplicações de 3 eixos, enquanto o preço é quase a metade da primeira versão, sendo muito econômica.
Recursos
- Alta resolução
- Alta precisão de direção
- Fácil de usar
Especificações
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de operação | 3.3V / 5V |
| Faixa típica de campo magnético | ±1300μT (eixos x, y), ±2500μT (eixo z) |
| Resolução de campo magnético | 0.3μT |
| Faixa de ângulo de saída | 0º ~ 360º |
| Interface | I2C |
| Temperatura de operação | -40℃ a +85 ℃ |
| Dimensões | 20mm x 20mm x 15mm |
| I2C Address | 0x13 |
Se você quiser usar vários dispositivos I2C, consulte o Software I2C.
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Plataformas compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer bibliotecas de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.
Primeiros passos
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0 |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
-
Passo 2. Conecte o Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0 à porta I2C do Grove-Base Shield.
-
Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino_v4 | Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0 |
|---|---|
| 5V | VCC |
| GND | GND |
| SDA | SDA |
| SCL | SCL |
Caution
Please plug the USB cable gently, otherwise you may damage the interface.Please use the USB cable with 4 wires inside, the 2 wires cable can't transfer data. If you are not sure about the wire you have, you can click here to buySoftware
Passo 1. Baixe a biblioteca do Github.
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.
Passo 3. Crie um novo sketch Arduino e cole o código abaixo nele ou abra o código diretamente pelo caminho: File->Examples->Grove_3_Axis_Compass_V2.0_BMM150-master->compass
Aqui está o código
/**
* This example
*/
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
// libraries
#include "bmm150.h"
#include "bmm150_defs.h"
BMM150 bmm = BMM150();
void setup()
{
Serial.begin(9600);
if(bmm.initialize() == BMM150_E_ID_NOT_CONFORM) {
Serial.println("Chip ID can not read!");
while(1);
} else {
Serial.println("Initialize done!");
}
}
void loop()
{
bmm150_mag_data value;
bmm.read_mag_data();
value.x = bmm.raw_mag_data.raw_datax;
value.y = bmm.raw_mag_data.raw_datay;
value.z = bmm.raw_mag_data.raw_dataz;
float xyHeading = atan2(value.x, value.y);
float zxHeading = atan2(value.z, value.x);
float heading = xyHeading;
if(heading < 0)
heading += 2*PI;
if(heading > 2*PI)
heading -= 2*PI;
float headingDegrees = heading * 180/M_PI;
float xyHeadingDegrees = xyHeading * 180 / M_PI;
float zxHeadingDegrees = zxHeading * 180 / M_PI;
Serial.print("Heading: ");
Serial.println(headingDegrees);
delay(100);
}
Passo 4. Faça o upload do código. Se você não souber como fazer o upload do código, verifique how to upload code.
Passo 5. Abra o monitor serial para receber os dados do sensor

Passo 6. Dentro desses 3 segundos, incline e gire a bússola para frente e para trás em todos os eixos, como mostrado na figura abaixo.

O tempo do período de calibração pode ser alterado através do parâmetro timeout na função calibrate(uint16_t timeout).
A bússola precisa ser calibrada, caso contrário você obterá dados imprecisos! Certifique-se de ter concluído o Passo 5.
Passo 7. Finalmente, você verá algo como a figura a seguir.

O valor de direção está na faixa de 0º ~ 360º, esse valor é para o eixo Y; 0º significa que o eixo Y aponta para o Norte, 90º significa que o eixo Y aponta para o Oeste, 180º significa que o eixo Y aponta para o Sul, 270º significa que o eixo Y aponta para o Leste.
Aproveite sua bússola!
Brincar com Raspberry Pi (com Grove Base Hat para Raspberry Pi)
Hardware
- Passo 1. Itens usados neste projeto:
| Raspberry pi | Grove Base Hat para RasPi | Grove - bússola de 3 eixos |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry.
- Passo 3. Conecte a bússola de 3 eixos à porta I2C do Base Hat.
- Passo 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC através de um cabo USB.

Software
-
Passo 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento e instalar o grove.py no seu Raspberry Pi.
-
Passo 2. Execute os comandos abaixo para rodar o código.
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
#enter commmand
grove_3_axis_compass_bmm150
A seguir está o código grove_3_axis_compass_bmm150.py.
from __future__ import print_function
import time
import bmm150
import math
def main():
device = bmm150.BMM150() # Bus number will default to 1
while (1):
x, y, z = device.read_mag_data()
heading_rads = math.atan2(x, y)
heading_degrees = math.degrees(heading_rads)
print("Magnetometer x: {0:.2f}".format(x), end=' ')
print(" y: {0:.2f}".format(y), end=' ')
print(" z: {0:.2f}".format(z), end=' ')
print(" uT")
print('heading(axis_Y point to): {0:.2f} degree'.format(heading_degrees))
time.sleep(.250)
if __name__ == '__main__':
main()
Se tudo correr bem, você conseguirá ver o seguinte resultado
pi@raspberrypi:~/grove.py/grove $ grove_3_axis_compass_bmm150
Magnetometer x: -34.12 y: 36.71 z: -21.25 uT
heading(axis_Y point to): 317.10 degree
Magnetometer x: -34.49 y: 38.20 z: -16.32 uT
heading(axis_Y point to): 317.92 degree
Magnetometer x: -34.12 y: 38.20 z: -9.87 uT
heading(axis_Y point to): 318.23 degree
Magnetometer x: -32.64 y: 38.94 z: -5.69 uT
heading(axis_Y point to): 320.03 degree
Magnetometer x: -31.52 y: 38.20 z: -2.28 uT
heading(axis_Y point to): 320.47 degree
Magnetometer x: -29.67 y: 38.20 z: 0.38 uT
heading(axis_Y point to): 322.16 degree
Magnetometer x: -26.33 y: 38.20 z: 4.55 uT
heading(axis_Y point to): 325.42 degree
^CExiting
Você pode sair deste programa simplesmente pressionando ++ctrl+c++.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
-
[Library] Grove-3_Axis_Compass_V2.0 lib
-
[PDF] BST-BMM150-Datasheet
-
[Zip] [Grove-3-Axis Digital Compass v2_Eagle File](https://files.seeedstudio.com/wiki/Grove-3-Axis_Digitial_Compass_v2.0/res/Eagle File.zip)
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.