Grove - Sensor de Movimento PIR Ajustável

Grove - Adjustable PIR Motion Sensor é um sensor de movimento infravermelho passivo fácil de usar, que pode detectar movimento de objetos infravermelhos a até 3 metros. Quando qualquer objeto infravermelho se move dentro de sua faixa de detecção, o sensor gera nível ALTO em seu pino SIG. E você pode ajustar o tempo em que o SIG permanece em nível ALTO para até 130s através do potenciômetro; além disso, você pode ajustar a faixa de detecção por meio do outro potenciômetro.
Versão
| Versão do Produto | Alterações | Data de Lançamento |
|---|---|---|
| Grove - Adjustable PIR Motion Sensor | Inicial | Set 2018 |
Recursos
- Filtro integrado, alta imunidade a RFI
- Tempo de saída, sensibilidade e faixa de detecção ajustáveis
- Baixa tensão, baixo consumo de energia
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Tensão de Operação | 3.3V / 5V |
| Temperatura de Operação | -30℃ ~ 70℃ |
| Ângulo de Visão | Posicionamento horizontal 80° Posicionamento vertical 55° |
| Resposta Espectral de Detecção(λ) | 5nm ~ 14nm |
| Distância de Detecção | 0 ~ 3m |
| Tempo em Nível Alto | <130s |
| Interface | Digital |
| Tamanho | C: 40mm L: 20mm A: 15mm |
| Peso | 4.5g |
| Tamanho da Embalagem | C: 140mm L: 90mm A: 15mm |
| Peso Bruto | 10g |
Aplicações típicas
- Detecção de movimento PIR
- Detecção de intrusos
- Detecção de ocupação
- Luzes com sensor de movimento
- Sistema de segurança
- Controle automático
Visão Geral do Hardware
Pinagem


A lente Fresnel equipada com o módulo é uma peça de plástico e é proibido aproximá-la de altas temperaturas ou chamas abertas.
Esquemático
Alimentação

A tensão típica do L221D é 3.3V, então usamos o chip XC6206P332MR para fornecer 3.3V estáveis. A entrada do XC6206P33 varia de 1.8V a 6.0V, então você pode usar este módulo com o seu Arduino tanto em 3.3V quanto em 5V.
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Hardware
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Adjustable PIR Motion Sensor | Grove - Blue LED |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
1 Conecte o cabo USB suavemente, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos com 2 fios não podem transferir dados. Se você não tem certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.
2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.
-
Passo 1. Conecte o Grove - Adjustable PIR Motion Sensor à porta D2 do Grove-Base Shield, conecte o Grove - Blue LED à porta D4 do Grove-Base Shield.
-
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| Seeeduino | Cabo Grove | Grove - Adjustable PIR Motion Sensor |
|---|---|---|
| GND | Preto | GND |
| 5V or 3.3V | Vermelho | VCC |
| Sem conexão | Branco | NC |
| D2 | Amarelo | SIG |
| Seeeduino | Cabo Grove | Grove - Blue LED |
|---|---|---|
| GND | Preto | GND |
| 5V or 3.3V | Vermelho | VCC |
| Sem conexão | Branco | NC |
| D4 | Amarelo | SIG |
Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.
- Passo 1. Basta clicar no ícone
no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na Arduino IDE.
/*macro definitions of PIR motion sensor pin and LED pin*/
#define PIR_MOTION_SENSOR 2//Use pin 2 to receive the signal from the module
#define LED 4//the Grove - LED is connected to D4 of Arduino
void setup()
{
pinsInit();
}
void loop()
{
if(isPeopleDetected())//if it detects the moving people?
turnOnLED();
else
turnOffLED();
}
void pinsInit()
{
pinMode(PIR_MOTION_SENSOR, INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
}
void turnOnLED()
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
void turnOffLED()
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
/***************************************************************/
/*Function: Detect whether anyone moves in it's detecting range*/
/*Return:-boolean, ture is someone detected.*/
boolean isPeopleDetected()
{
int sensorValue = digitalRead(PIR_MOTION_SENSOR);
if(sensorValue == HIGH)//if the sensor value is HIGH?
{
return true;//yes,return ture
}
else
{
return false;//no,return false
}
}
- Passo 2. Carregue o demo. Se você não souber como carregar o código, verifique How to upload code.
Se tudo correr bem, quando alguém se aproximar deste sensor ou quando você se aproximar deste sensor com a mão, o LED acenderá.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.