Grove - BLE (dual model) v1.0

Grove - BLE (dual model) v1.0 usa chip Bluetooth de modo duplo CSR. O chip é baseado na arquitetura ARM e suporta instruções AT. Os usuários podem desenvolver de forma flexível de acordo com a taxa de baud serial, nome do equipamento, senha de pareamento.
Recursos
- Versão BT: Especificação Bluetooth V4.0 e BLE
- Máximo de bytes de envio e recebimento UART é 512
- Outro dispositivo para o módulo em modo SPP: 90 bytes por pacote
- Outro dispositivo para o módulo em modo BLE: 20 bytes por pacote
- Dois modos de transmissão de dados, modo balanceado e modo de alta velocidade
- Frequência de trabalho: banda ISM de 2,4GHz
- Método de modulação: GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
- Potência de RF: -23dbm, -6dbm, 0dbm, 6dbm.
- Velocidade: Assíncrona: 3K Bytes
- Síncrona: 3K Bytes
- Segurança: Autenticação e criptografia
- Serviço: Escravo SPP, Periférico BLE, UUID FFE0,FFE1
- Alimentação: +3,3/+5,0VDC 50mA
- Longo alcance: SPP 30 metros, BLE 60 metros
- Consumo: SPP 13,5mA, BLE 9,5mA
- Temperatura de trabalho: –5 ~ +65 graus Celsius
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte Grove System
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Visão Geral de Hardware

K2: Durante o status conectado, ele pode ser desconectado pressionando o botão K2 por mais de 100ms. Durante o modo de suspensão, ele pode ser restaurado pressionando o botão K2 (configurações de fábrica).
U1: U1 é o módulo sem fio, inclui circuito automático de reset de energização.
D1: O LED funciona em dois modos: Sleeping é indicado por piscar lentamente e o status Connected é indicado por iluminação contínua.
J1: O conector Grove padrão.
Caution
A velocidade de transmissão BLE é mais lenta do que a transmissão SPP, então selecionamos a menor na concepção, de acordo com o planejamento de velocidade de um produto BLE de modo duplo.Instalação de Hardware
Conectando Bluetooth ao PC através do UART Bee
O Bluetooth fornece uma porta serial com soquete Grove padrão, a maioria dos conversores USB-UART pode ser usada. Aqui usamos um UartSBee V5 para conectar o Bluetooth e o PC.

Conectando Bluetooth ao Arduino
Como o Arduino Uno não possui soquete Grove, usamos o Seeeduino Lotus em seu lugar. Você também pode usar Arduino com Grove Base Shield V2. Como exemplo, D2 e D3 são usados como UART por software. Então, conecte o cabo Grove ao soquete "D2"

Instruções de Software
Convenções
- No modo EDR, apenas o escravo pode ser configurado, enquanto tanto o mestre quanto o escravo podem estar em modo BLE.
- Configuração padrão de fábrica:
- Nome EDR HMSoft, papel de Slave, PinCode 1234
- Nome BLE HMSoft, papel de Slave, PinCode 000000
- Baud: 115200, N, 8, 1;
- Formato de comando AT:
- Formato de comando AT em maiúsculas, formato string, sem qualquer outro símbolo. (por exemplo, //r ou //n).
- Qualquer comando incorreto não terá resposta.
Comandos AT
1. Comando de Teste
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT | OK/ER/Disconnect link | None |
Se o módulo não estiver conectado a um dispositivo remoto, receberá: “OK”
Se o módulo tiver um erro, receberá: “ER”
Se o módulo estiver conectado, o módulo será desconectado do dispositivo remoto; se “AT + NOTI” estiver configurado para 1, receberá uma string de informação
2. Consultar endereço EDR do módulo
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+ADDE? | OK+ Get: MAC | None |
3. Consultar endereço BLE do módulo
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+ADDB? | OK+ Get: MAC | None |
4. Consultar/Definir modo de Autenticação
Send | Receive | Parameter |
|---|---|---|
Q: AT+AUTH? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Default: 0) 0 – Sem autenticação 1 – Deve autenticar |
S: AT+AUTH[P1] | OK+ Set:[P1] |
AT+AUTH0: permite fazer uma conexão insegura. AT+AUTH1: toda conexão deve ter autenticação.
5. Consultar/Definir modo A para B
Send | Receive | Parameter |
|---|---|---|
Q: AT+ATOB? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Default: 0) 0 – Não abrir ATOB 1 – Abrir modo ATOB |
S: AT+ATOB[P1] | OK+ Set:[P1] |
Este comando deve funcionar com o comando AT+MODE0. Quando o dispositivo A (modo SPP) se conecta ao módulo e o dispositivo B (modo BLE) também se conecta ao módulo, a string de dados enviada do dispositivo A para o módulo será enviada ao dispositivo B. A string de dados enviada do dispositivo B para o módulo também será enviada ao dispositivo A.
6. Consultar/Definir taxa de baud
Send | Receive | Parameter |
|---|---|---|
Q: AT+BAUD? | OK+ Get:[P1] | P1: 1~7, (Default: 6). 1 - 4800 2 – 9600 3 – 19200 4 – 38400 5 – 57600 6 – 115200 7 - 230400 |
S: AT+BAUD[P1] | OK+ Set:[P1] |
7. Limpar informações de pareamento
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+BONDE | OK+BONDE | Limpar informações EDR |
| AT+BONDB | OK+BONDB | Limpar informações BLE |
O modo BLE ainda não suporta isso.
8. Limpar endereço do último dispositivo EDR conectado
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+CLEAE | OK+CLEAE | None |
9. Limpar endereço do último dispositivo BLE conectado
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+CLEAB | OK+CLEAB | None |
10. Consultar/Definir modo de trabalho DUAL do módulo
Send | Receive | Parameter |
|---|---|---|
Q: AT+DUAL? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Default: 0) 0 – Permitir conexão dupla. 1 – Permitir apenas uma conexão. |
S: AT+DUAL[P1] | OK+ Set:[P1] |
AT+DUAL0: permite duas conexões ao mesmo tempo (SPP e BLE). AT+DUAL1: Permite apenas uma conexão ao mesmo tempo (SPP ou BLE)
11. Consultar/Definir chave de controle de fluxo de hardware
Send | Receive | Parameter |
|---|---|---|
AT+FIOW? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,(Default: 0) 0: Controle de fluxo de hardware desligado 1: Controle de fluxo de hardware ligado |
AT+FIOW[P1] | OK+ Set:[P1] |
12. Consultar/Definir modo de velocidade de transmissão de dados do módulo
Send | Receive | Parameter |
|---|---|---|
AT+HIGH? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,(Default: 0) 0: Modo balanceado 1: Modo de alta velocidade |
AT+HIGH[P1] | OK+ Set:[P1] |
No modo balanceado, equilibramos SPP e BLE com uma velocidade estável. No modo de alta velocidade, não controlamos a velocidade, então o modo SPP terá alta velocidade. No modo de alta velocidade, o módulo perde a função do pino RESETB, mas você ainda pode usar o comando “AT+RESET” para resetar o módulo.
13. Informações de Ajuda do Sistema
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+HELP? | Help Information | None |
14. Consultar/Definir notificação de módulo carregado
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
AT+INIT? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1,?, (Padrão: 0) 0: Notificação de carregamento desligada 1: Notificação de carregamento ligada |
AT+INIT[P1] | OK+ Set:[P1] |
Quando “AT+INIT1” estiver configurado, após o módulo ser carregado, o módulo irá enviar a string “OK+INIT” através da UART.
15. Consultar/Definir modo de trabalho do módulo
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+MODE? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Padrão: 0) 0 – Transmissão de dados. 1 – Controle remoto. |
S: AT+MODE[P1] | OK+ Set:[ P1] |
AT+MODE0: Apenas transfere dados quando a conexão é estabelecida. AT+MODE1: Transfere dados e responde a comandos AT.
16. Consultar/Definir informações de notificação
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+NOTI? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Padrão: 0) 0: Não Notificar 1: Notificar |
S: AT+NOTI[P1] | OK+ Set:[ P1] |
Após AT+NOTI1, o módulo irá enviar uma string de conexão ou desconexão através da UART quando o estado do módulo for alterado:
OK+CONE ======== conexão EDR
OK+LSTE ========= desconexão EDR
OK+CONB========= conexão BLE
OK+LSTB ========= desconexão BLE
OK+LSTA ========= exceto desconexão, o módulo irá reiniciar após 500 ms.
17. Consultar/Definir modo de notificação
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+NOTP? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1; padrão: 0 0: sem endereço 1: com endereço |
Q: AT+NOTP[P1] | OK+ Set:[ P1] |
Este comando deve funcionar com “AT+NOTI1”; se esta chave estiver ligada, quando o módulo se conectar ou desconectar, a string de aviso incluirá o endereço remoto.
18. Consultar/Definir nome EDR do módulo
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+NAME? | OK+ Get:[P1] | P1: nome EDR do módulo, O comprimento máximo é 12. Padrão: HMSoft |
Q: AT+NAME[P1] | OK+ Set:[ P1] |
19. Consultar/Definir nome BLE do módulo
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+NAMB? | OK+ Get:[P1] | P1: nome BLE do módulo, O comprimento máximo é 12. Padrão: HMSoft |
S: AT+NAMB[P1] | OK+ Set:[ P1] |
20. Consultar/Definir status de saída de PIO1 (LED do sistema)e
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+PIO1? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 0: Sem conexão, saída 500ms Alto 500ms Baixo; conectado, saída Alta. 1: Sem conexão, saída Baixa; conectado, saída Alta. Padrão: 0 |
S: AT+ PIO1 [P1] | OK+ Set:[ P1] |
21. Consultar/Definir status de saída de PIO
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+PIO[P1]? | OK+ Get:[P1][P2] | P1: 2 |
S: AT+ PIO[P1][P2] | OK+ Set:[P1][P2] |
22. Consultar/Definir código PIN EDR
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+PINE? | OK+ Get:[P1] | P1: código EDR do módulo Comprimento máximo: 6 Padrão: 1234 |
S: AT+PINE[P1] | OK+ Set:[P1] |
23. Consultar/Definir código PIN BLE
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+PINB? | OK+ Get:[P1] | P1: código BLE do módulo 000000~999999 Padrão: 000000 |
S: AT+PINB[P1] | OK+ Set:[P1] |
24. Consultar/Definir bit de paridade da UART
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+PARI? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, 2, (Padrão: 0) 0: Sem paridade 1: Paridade par 2: Paridade ímpar |
S: AT+PARI[P1] | OK+ Set:[P1] |
25. Restaurar todos os valores de configuração para os de fábrica
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+RENEW | OK+RENEW | Nenhum |
26. Reiniciar módulo
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+RESET | OK+RESET | Nenhum |
27. Consultar valor de RSSI BLE
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+RSSB? | OK+RSSB: [P1] | P1: valor de RSSI 9999: Sem conexão |
Este comando deve ser usado depois que “AT+MODE1” estiver configurado. Este comando é usado apenas pelo dispositivo Bluetooth remoto.
28. Consultar valor de RSSI EDR
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+RSSE? | OK+RSSE: [P1] | P1: valor de RSSI 9999: Sem conexão |
29. Consultar endereço do último dispositivo EDR conectado
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+RADE? | OK+Get:MAC Address | Nenhum |
30. Consultar endereço do último dispositivo BLE conectado
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
| AT+RADB? | OK+Get:MAC Address | Nenhum |
31. Consultar/Definir função Master e Slave
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
AT+ROLB? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1 (padrão: 0) 0: Periférico 1: Central |
AT+ROLB[P1] | OK+ Set:[P1] |
Este comando terá efeito após o próximo acionamento de energia ou reinicialização do módulo.
32. Consultar/Definir modo de trabalho EDR
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+SCAN? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Padrão: 0) 0: Descoberta e conectável 1: Apenas conectável |
S: AT+SCAN[P1] | OK+ Set:[P1] |
33. Consultar/Definir bit de parada da UART
Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
Q: AT+STOP? | OK+ Get:[P1] | P1: 0, 1, (Padrão: 0) 0: 1 bit de parada 1: 2 bits de parada |
S: AT+STOP[P1] | OK+ Set:[P1] |
34. Consultar versão do software
| Enviar | Receber | Parâmetro |
|---|---|---|
AT+VERR? AT+VERS? | Informação de Versão | Nenhum |
Programação
Configurar o módulo Bluetooth com Serial no Windows
Esta seção mostra como configurar o Bluetooth com o PC; alguns métodos básicos de configuração podem ser aprendidos. Configure a conexão de hardware consultando a seção “Hardware Installation”. Você verá o LED azul no módulo piscando, indicando que nenhuma conexão está configurada.
Abra um terminal serial e configure Baud Rate:115200, Databits: 8, Stopbits: 1 e No Flow Control. Envie “AT” para o Bluetooth com o terminal serial e “OK” será retornado se tudo estiver correto. O Bluetooth só responde a comandos AT quando nenhuma conexão foi estabelecida, caso contrário todos os comandos serão vistos como string e enviados. Você pode distinguir o status através da indicação do LED.

Então algumas configurações úteis podem ser enviadas. Aqui estão alguns exemplos de comandos e respostas.
-
Testar a conexão serial, enviar “AT”, retornará “OK”.
-
Restaurar configurações de fábrica, enviar “AT+RENEW”, retornará “OK+RENEW”.
-
Redefinir a taxa de transmissão da porta serial, enviar “AT+BAUD2”, retornará “OK+Set:2”.
-
Habilitar autenticação, enviar “AT+AUTH1”, retornará “OK+Set:1”.
-
Reiniciar o Bluetooth, enviar “AT+RESET”, retornará ”OK+RESET”.
-
Consultar versão do firmware, enviar “AT+VERS?”, retornará “OK+Get:HMSoftV217”.
-
Consultar MAC de EDR, enviar “AT+ADDE?”, retornará “OK+Get:000E0E002074”.
-
Consultar MAC de BLE, enviar “AT+ADDB?”, retornará “OK+Get:000E0B002074”.
-
Definir o nome de EDR, enviar “AT+NAMEHM-13-EDR”, retornará “OK+Set:HM-13-EDR”.
-
Defina o nome do BLE, envie “AT+NAMEHM-13-BLE”, retorno “OK+Set:HM-13-BLE”.
-
Defina a senha do EDR, envie “AT+PINE123451”, retorno “OK+Set:123451”.
-
Defina a senha do BLE, envie “AT+PINB123451”, retorno “OK+Set:123451”.
-
Habilite descoberta e conectividade, envie “AT+SCAN0”, retorno “OK+Set:0”.
-
Habilite notificação de informações de conexão, envie “AT+NOTI1”, retorno “OK+Set:1”.
-
Notificação de informações inclui endereço, envie “AT+NOTP1”, retorno “OK+Set:1”.
-
Habilite a tecla do usuário, envie “AT+PIO01”, retorno “OK+Set:1”.
-
Configure para o modo Central, envie “AT+ROLB1”, retorno “AT+ROLB1”.
Ou configure para o modo Peripheral, envie “AT+ROLB0”, retorno “AT+ROLB0”.
Usamos dois módulos Bluetooth conectados ao PC, um foi configurado como Central enquanto o outro é Peripheral. Alguns segundos depois eles se encontram e o LED para de piscar, conectados!
Comunicar com iPhone
Esse tipo de módulo Bluetooth possui dois protocolos: Bluetooth EDR (Enhanced Data Rate) e Bluetooth Low Energy. Ele pode se comunicar com qualquer dispositivo que tenha um desses protocolos. Alguns celulares Android com SO superior a 4.3 e iPhone4 ou posterior têm capacidade BLE. Usamos um iPhone para demonstrar como usar um celular para interagir com Bluetooth.
Alimente o Bluetooth e configure-o como função Peripheral. Procure por LightBlue na Apple Store e instale-o. Abra o app, você deve encontrar “HM-13-BLE”, que acabamos de renomear. Toque nele para conectar, depois toque em “Properties” para controlá-lo. A tecla “Hex” no canto superior direito serve para alterar o formato dos dados, talvez String seja mais fácil de visualizar. Toque em “Listen for notifications” para habilitar o recebimento de dados. Então podemos enviar dados para o PC através de BLE, toque em “Write new value” e escreva algumas palavras. O PC também pode transferir dados para o iPhone com o terminal serial.

Transmissão de dados entre dois Arduinos
Pronto para programar? É hora de fazer algo depois da prática. Prepare um par de módulos Bluetooth e um Arduino ou outra plataforma para controlá-los. Aqui usamos dois Arduino Uno. Configure a conexão como mencionado na seção “Instalação de Hardware”.
O programa de Central e Peripheral usa o mesmo código, a única diferença é a macro definida no início do programa. Para atribuir o Bluetooth ao papel de Central, basta modificar o texto para “/#define MASTER 1”, ou “/#define MASTER 1” se o papel de Peripheral for atribuído.
Para o fluxo do programa de inicialização, consulte o fluxograma a seguir. Antes de tudo, precisamos distinguir a taxa de baud pré-configurada do Bluetooth. Depois disso, envie comandos para restaurar as configurações de fábrica e altere a taxa de baud de 115200 para 9600, já que a serial por software não funciona bem em baud rate alta. Em seguida, outros parâmetros foram configurados no Bluetooth, com o comando Reset ao final.

Após a inicialização, o Central e o Peripheral farão coisas diferentes; o Central enviará mensagens para o Peripheral em intervalos e imprimirá o que receber do Peripheral, enquanto o Peripheral apenas responde ao Central.
Clique aqui para baixar o código de teste e abra HM-13/_SW.ino com a Arduino IDE, compile e faça o download para o Arduino Uno. Lembre-se de configurar o Bluetooth para funções diferentes modificando a macro no início. Se você tiver qualquer problema sobre como começar com o Arduino, clique aqui para obter ajuda.
Depois de fazer o download do programa, abra duas janelas de terminal serial, os LEDs no Bluetooth piscarão; alguns segundos depois, eles param de piscar e permanecem acesos, o que indica que eles se conectaram um ao outro. De acordo com o modo como o programa foi escrito, o Central envia mensagens continuamente para o Peripheral e recebe retorno todas as vezes.


Visualizador Online de Esquemático
Recursos
- HM-13 Bluetooth Module Datasheet
- Código Arduino
- EAGLE/Grove-BLE/(dual/_model)/_v1.0/_sch/_pcb
- PDF/Grove-BLE/(dual/_model)/_v1.0/_sch
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.