Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de CO2, Temperatura e Umidade (SCD41)

O Grove - Sensor de CO2, Temperatura e Umidade - SCD41 é um módulo pequeno, mas poderoso, fabricado pela Sensirion. É um sensor multifuncional que pode medir temperatura, pressão, umidade e CO2 ao mesmo tempo. Ele é baseado no módulo SCD41 e você pode usar este sensor no seu GPS, dispositivos de IoT ou em qualquer outro dispositivo que precise desses quatro parâmetros.

Recursos​

  • 3 em 1 para múltiplas medições
  • baixo consumo de energia
  • Ampla faixa de medição
  • Interface I2C
  • Ampla faixa de alimentação

Especificações​

ItemValor
Tensão de trabalho2.4V~5V
Faixa de operação-10~+60℃; 0-100% U.R.; 0-40.000ppm
I2C Address0x62

Visão geral de hardware​

Mapa de pinos​

Plataformas compatíveis​

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como compatíveis são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas bibliotecas de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer bibliotecas de software / código de demonstração para todas as plataformas de MCU possíveis. Portanto, os usuários precisam escrever suas próprias bibliotecas de software.

Primeiros passos​

Brincar com Arduino​

Hardware​

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldSensor de CO2, Temperatura e Umidade - SCD41
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos com 2 fios não conseguem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, você pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, você pode clicar aqui para comprar.

  • Passo 1. Conecte o Grove - Temperature&Humidity&Pressure&Gas Sensor (BME680) à porta I2C do Grove - Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.

nota

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.

SeeeduinoGrove-BME680
5VVermelho
GNDPreto
SDABranco
SCLAmarelo

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca arduino-i2c-scd4x e a dependência arduino-core no GitHub.

  • Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para Arduino.

  • Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo Sensirion I2c SCD4x pelo caminho: File --> Examples --> Sensirion I2c SCD4x --> exampleUsage.

  • Passo 4. Envie o código de demonstração. Se você não souber como fazer o upload do código, verifique How to upload code.

  • Passo 5. Abra o Serial Monitor da IDE do Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Se tudo correr bem, você obterá o resultado.

O resultado deve ser como:

Serial: 0x6A565F073B88
Waiting for first measurement... (5 sec)
Co2:868 Temperature:33.08 Humidity:49.40
Co2:845 Temperature:32.72 Humidity:50.13
Co2:852 Temperature:32.28 Humidity:51.54
nota
  • Para obter valores estáveis e precisos, você precisa deixar o Arduino rodar o código por cerca de 2 horas. O resultado será muito mais confiável depois disso.

Brincar no RaspberryPi​

Materiais necessários

Raspberry piGrove Base Hat para Raspberry PiGrove - OLED Display 1.12" V3.0
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Prepare-se para o RaspberryPi​

Conexão I2C​

  • Passo 1. Conecte o Grove - Sensor de CO2, Temperatura e Umidade - SCD41 à porta I2C do Grove - Base Hat.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Hat ao RaspberryPi.

  • Passo 3. Conecte o RaspberryPi a um PC via Serial ou SSH.

Software​

  • Passo 1. Habilite o I2C no RaspberryPi
sudo apt-get install -y i2c-tools
sudo raspi-config

Siga as imagens para habilitar I2C e SPI no seu RaspberryPi.

E então reinicie o seu RaspberryPi

sudo reboot
  • Passo 2. Instale as bibliotecas necessárias
sudo apt-get install wget gcc make unzip -y

Instale a biblioteca WiringPi

Se você usar WiringPi, precisa atualizar o WiringPi para a versão 2.52. Esta biblioteca pode não ser atualizada. Outras bibliotecas são recomendadas

cd
sudo apt-get install wiringpi
wget https://project-downloads.drogon.net/wiringpi-latest.deb
sudo dpkg -i wiringpi-latest.deb
gpio -v

Instale bcm2835

cd
wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.60.tar.gz
tar zxvf bcm2835-1.60.tar.gz
cd bcm2835-1.60/
sudo ./configure
sudo make && sudo make check && sudo make install

Para mais informações e as bibliotecas mais recentes, consulte o site: bcm2835

1.Abra um terminal

2.Navegue até o diretório do driver. Ex.: cd ~/raspberry-pi-i2c-scd4x

3.Execute o comando make para compilar o driver

Saída:

rm -f scd4x_i2c_example_usage
cc -Os -Wall -fstrict-aliasing -Wstrict-aliasing=1 -Wsign-conversion -fPIC -I. -o scd4x_i2c_example_usage scd4x_i2c.h scd4x_i2c.c sensirion_i2c_hal.h sensirion_i2c.h sensirion_i2c.c \
sensirion_i2c_hal.c sensirion_config.h sensirion_common.h sensirion_common.c scd4x_i2c_example_usage.c
  • Etapa 5. Teste o sensor conectado

Execute ./scd4x_i2c_example_usage no mesmo diretório que você usou para compilar o driver.

Saída:

serial: 0xbff79f073b51
CO2: 799
Temperature: 20.92
Humidity: 35.95
CO2: 900
Temperature: 20.92
Humidity: 36.47
CO2: 926
Temperature: 20.81
Humidity: 36.85
...

Para mais informações, confira Sensirion/raspberry-pi-i2c-scd4x no GitHub.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte e garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...