Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de CO2, Temperatura e Umidade (SCD30)

O Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD30) é um sensor de dióxido de carbono de alta precisão, baseado no Sensirion SCD30. A faixa de medição deste sensor é de 0 ppm-40'000 ppm, e a precisão de medição pode chegar a ±(30 ppm + 3%) entre 400 ppm e 10'000 ppm.

Além da tecnologia de medição de Infravermelho Não Dispersivo (NDIR) para detecção de CO2, o SCD30 integra sensores de umidade e temperatura Sensirion no mesmo módulo de sensor.

Atualizável para Sensores Industriais

Com o controlador SenseCAP S2110 controller e o S2100 data logger, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você na prototipagem, como também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

Os sensores industriais da série SenseCAP S210x proporcionam uma experiência pronta para uso em sensoriamento ambiental. Consulte o Sensor Sem Fio S2103 de CO2, Temperatura e Umidade, com desempenho e robustez superiores para monitoramento da qualidade do ar. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade luminosa, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Sensor Industrial SenseCAP
S2103 Temperatura do Ar, Umidade & CO2

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD30) V1.0InicialDez 2018

Ideias de Aplicação

  • Purificador de ar
  • Monitoramento ambiental
  • Monitoramento ambiental de plantas

Características

  • Tecnologia de sensor de CO2 NDIR
  • Sensor de temperatura e umidade integrado
  • Melhor relação desempenho-preço
  • Detecção de canal duplo para estabilidade superior
  • Interface digital I2C
  • Baixo consumo de energia
  • Vida útil ultra longa do sensor (15 anos)

Especificação

ParâmetroValor
Tensão de alimentação3.3V / 5V
Temperatura de operação0 – 50℃
Temperatura de armazenamento- 40°C – 70°C
Condições de operação de umidade0 – 95 %RH
Vida útil do sensor15 anos
InterfaceI2C
Endereço I2C0x61
TamanhoC: 61mm L: 42mm A: 19mm
Peso19.7g
Tamanho da embalagemC: 110mm L: 70mm A: 40mm
Peso bruto27g
Tabela 1.Especificações gerais
ParâmetroCondiçõesValor
Faixa de medição de CO20 – 40’000 ppm
Precisão400ppm – 10'000ppm± (30 ppm + 3%)
Repetibilidade400ppm – 10'000ppm10ppm
Tempo de respostaτ63%20 s
Tabela 2.Especificações do Sensor de CO2
ParâmetroCondiçõesValor
Faixa de medição de umidade0 %RH – 100 %RH
Precisão0 – 50°C, 0 – 100%RH±2 %RH
Repetibilidade0.1 %RH
Tempo de respostaτ63%8 s
Tabela 3.Especificações do Sensor de Umidade
ParâmetroCondiçõesValor
Faixa de medição de temperatura-40°C – 120°C
Precisão0 – 50°C±0.5°C
Repetibilidade0.1°C
Tempo de respostaτ63%> 2 s
Tabela 4.Especificações do Sensor de Temperatura
ParâmetroCondiçõesValor
Corrente médiaIntervalo de atualização 2 s19 mA
Corrente máx.Durante a medição75 mA
Consumo de energia1 medição120 mJ
Tabela 5.Especificações Elétricas

Visão Geral do Hardware

Plataformas Suportadas

ArduinoRaspberry Pi

Primeiros Passos

Brincar com Arduino

Hardware

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove-CO2 & T&H SCD30
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação do Seeeduino V4.2 e do Baseshield.

nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; cabos de 2 fios não conseguem transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.

Conexão de Hardware

  • Passo 1. Conecte o Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD30) à porta I2C do Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Software

cuidado

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe a biblioteca Seeed SCD30 Library no Github.

  • Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para o Arduino.

  • Passo 3. Reinicie a Arduino IDE. Abra o exemplo; você pode abri-lo das seguintes três maneiras: a. Abra-o diretamente na Arduino IDE pelo caminho: File --> Examples -->Grove_scd30_co2_sensor-->SCD30_Example.

    b. Abra-o no seu computador clicando em SCD30_Example.ino, que você pode encontrar na pasta XXXX\Arduino\libraries\Seeed_SCD30-master\examples\SCD30_Example, onde XXXX é o local em que você instalou a Arduino IDE.

    c. Ou você pode simplesmente clicar no ícone no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na Arduino IDE.

#include "SCD30.h"

#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_AVR.")
#define SERIAL Serial
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAM.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_SAMD.")
#define SERIAL SerialUSB
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32F4)
#pragma message("Defined architecture for ARDUINO_ARCH_STM32F4.")
#define SERIAL SerialUSB
#else
#pragma message("Not found any architecture.")
#define SERIAL Serial
#endif



void setup()
{
Wire.begin();
SERIAL.begin(115200);
SERIAL.println("SCD30 Raw Data");
scd30.initialize();
}

void loop()
{
float result[3] = {0};

if(scd30.isAvailable())
{
scd30.getCarbonDioxideConcentration(result);
SERIAL.print("Carbon Dioxide Concentration is: ");
SERIAL.print(result[0]);
SERIAL.println(" ppm");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.print("Temperature = ");
SERIAL.print(result[1]);
SERIAL.println(" ℃");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.print("Humidity = ");
SERIAL.print(result[2]);
SERIAL.println(" %");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
SERIAL.println(" ");
}

delay(2000);
}

cuidado

O arquivo de biblioteca pode ser atualizado. Este código pode não ser aplicável ao arquivo de biblioteca atualizado, portanto recomendamos que você use os dois primeiros métodos.

  • Step 4. Faça o upload do demo. Se você não sabe como fazer o upload do código, consulte How to upload code.
dica

Se tudo correr bem, os dados brutos do Grove - CO2 & Temperature & Humidity Sensor (SCD30) poderão ser lidos no Serial Monitor.

Calibração e Posicionamento

Para obter resultados mais precisos em um cenário prático, você precisa prestar atenção aos dois pontos a seguir:

    1. O posicionamento correto
    1. Calibração

Posicionamento

Consulte o SCD30 Design-In Guidelines para o posicionamento correto.

Calibração

Quando ativado pela primeira vez, é necessário um período mínimo de 7 dias para que o algoritmo possa encontrar seu conjunto inicial de parâmetros para ASC. O sensor deve ser exposto ao ar fresco por pelo menos 1 hora todos os dias. Além disso, durante esse período, o sensor não pode ser desconectado da fonte de alimentação, caso contrário o procedimento para encontrar os parâmetros de calibração será interrompido e terá de ser reiniciado desde o início. Os parâmetros calculados com sucesso são armazenados na memória não volátil do SCD30, com o efeito de que, após uma reinicialização, os parâmetros encontrados anteriormente para ASC ainda estarão presentes. Para mais detalhes sobre a calibração, consulte o Interface Description Sensirion SCD30 Sensor Module

Existem dois exemplos ino na pasta da biblioteca SCD30, você pode executar o SCD30_auto_calibration.ino para iniciar a calibração.

Brincar com Raspberry Pi

Hardware

  • Step 1. Itens usados neste projeto:
Raspberry piGrove Base Hat for RasPiGrove-CO2 & T&H SCD30

pir

pir

pir

Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
  • Step 2. Conecte o Grove Base Hat ao Raspberry.
  • Step 3. Conecte o Grove-CO2 à porta I2C do Base Hat.
  • Step 4. Conecte o Raspberry Pi ao PC através de um cabo USB.

pir

Software

nota

Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, terá que usar esta linha de comando apenas com Python3.

  • Step 1. Siga Setting Software para configurar o ambiente de desenvolvimento.
  • Step 2. Entre no ambiente virtual relevante.
source ~/grove_env/env/bin/activate
cd ~/grove_env/grove.py/grove
  • Step 3. Execute o comando abaixo para rodar o código.

  • O seguinte é para verificar o código grove_co2_scd30.py.

less grove_co2_scd30.py

from typing import NoReturn
from grove.i2c import Bus
import struct
import time


class GroveCo2Scd30(object):
__COMMAND_TRIGGER_CONTINUOUS_MEASUREMENT = 0x0010
__COMMAND_STOP_CONTINUOUS_MEASUREMENT = 0x0104
__COMMAND_SET_MEASUREMENT_INTERVAL = 0x4600
__COMMAND_GET_DATA_READY_STATUS = 0x0202
__COMMAND_READ_MEASUREMENT = 0x0300
__COMMAND_ACTIVATE_ASC = 0x5306
__COMMAND_SET_FRC = 0x5204
__COMMAND_SET_TEMPRATURE_OFFSET = 0x5403
__COMMAND_ALTITUDE_COMPENSATION = 0x5102
__COMMAND_READ_FIRMWARE_VERSION = 0xd100
__COMMAND_SOFT_RESET = 0xd304

def __init__(self, address=0x61, bus=1):
self.address = address
self.bus = Bus(bus)

self.set_measurement_interval(2)
self.trigger_continuous_measurement()

@staticmethod
def _calc_crc(data: list) -> int:
crc = 0xff

for d in data:
crc ^= d

for _ in range(8):
if crc & 0x80:
crc = ((crc << 1) ^ 0x31) & 0xff
else:
crc = (crc << 1) & 0xff

return crc

def _write(self, cmd: int, data: list):
write_data = list(struct.pack(">H", cmd))
if data is not None:
for d in data:
write_data.extend(struct.pack(">H", d))
write_data.append(GroveCo2Scd30._calc_crc(struct.pack(">H", d)))

write_msg = self.bus.msg.write(self.address, write_data)
self.bus.i2c_rdwr(write_msg)

def _read(self, address: int, data_number: int) -> list:
write_data = list(struct.pack(">H", address))

write_msg = self.bus.msg.write(self.address, write_data)
self.bus.i2c_rdwr(write_msg)

read_msg = self.bus.msg.read(self.address, 3 * data_number)
self.bus.i2c_rdwr(read_msg)

result = []
for i in range(data_number):
d = read_msg.buf[i*3:i*3+2]
if GroveCo2Scd30._calc_crc(d) != read_msg.buf[i*3+2][0]:
raise ValueError("CRC mismatch")

result.append(struct.unpack(">H", d)[0])

return result

def trigger_continuous_measurement(self, pressure: int = 0):
self._write(self.__COMMAND_TRIGGER_CONTINUOUS_MEASUREMENT, [pressure])

def stop_continuous_measurement(self):
self._write(self.__COMMAND_STOP_CONTINUOUS_MEASUREMENT, None)

def set_measurement_interval(self, interval: int):
self._write(self.__COMMAND_SET_MEASUREMENT_INTERVAL, [interval])

def get_measurement_interval(self) -> int:
data = self._read(self.__COMMAND_SET_MEASUREMENT_INTERVAL, 1)

return data[0]

def get_data_ready_status(self) -> bool:
data = self._read(self.__COMMAND_GET_DATA_READY_STATUS, 1)

return True if data[0] == 1 else False

def read_measurement(self) -> tuple:
data = self._read(self.__COMMAND_READ_MEASUREMENT, 6)

data_bytes = struct.pack(">HHHHHH", data[0], data[1], data[2], data[3], data[4], data[5])
data_floats = struct.unpack(">fff", data_bytes)
co2 = data_floats[0]
temp = data_floats[1]
humi = data_floats[2]

return co2, temp, humi

def set_forced_recalibration(self, co2: float):
self._write(self.__COMMAND_SET_FRC, [int(co2)])

def set_automatic_self_calibration(self, activate: bool):
self._write(self.__COMMAND_ACTIVATE_ASC, [1 if activate else 0])

def get_automatic_self_calibration(self) -> bool:
data = self._read(self.__COMMAND_ACTIVATE_ASC, 1)

return True if data[0] == 1 else False

def set_temperature_offset(self, offset: float):
self._write(self.__COMMAND_SET_TEMPRATURE_OFFSET, [int(offset * 100)])

def get_temperature_offset(self) -> float:
data = self._read(self.__COMMAND_SET_TEMPRATURE_OFFSET, 1)

return float(data[0]) / 100

def set_altitude_compensation(self, altitude: int):
self._write(self.__COMMAND_ALTITUDE_COMPENSATION, [altitude])

def get_altitude_compensation(self) -> int:
data = self._read(self.__COMMAND_ALTITUDE_COMPENSATION, 1)

return data[0]

def read(self) -> tuple:
if not self.get_data_ready_status():
return None

return self.read_measurement()


def main() -> NoReturn:
sensor = GroveCo2Scd30()

while True:
if sensor.get_data_ready_status():
co2, temperature, humidity = sensor.read()
print(f"CO2 concentration is {co2:.1f} ppm")
print(f"Temperature in Celsius is {temperature:.2f} C")
print(f"Relative Humidity is {humidity:.2f} %")

time.sleep(1)


if __name__ == "__main__":
main()
  • Execute este código
python grove_co2_scd30.py

Se tudo correr bem, você verá o seguinte fenômeno.😄

pir

Brincar com Wio Terminal (ArduPy)

Hardware

  • Passo 1. Prepare os seguintes itens:
Wio TerminalGrove-CO2 & T&H SCD30
Adquira agoraAdquira agora
  • Passo 2. Conecte o Grove-CO2 & T&H SCD30 à porta Grove I2C do Wio Terminal.

  • Passo 3. Conecte o Wio Terminal ao PC por meio de um cabo USB Tipo-C.

Software

  • Passo 1. Siga o Guia de Introdução ao ArduPy para configurar o ambiente de desenvolvimento ArduPy no Wio Terminal.

  • Passo 2. Certifique-se de que o firmware ArduPy esteja gravado no Wio Terminal. Para mais informações, siga aqui.

aip install Seeed-Studio/seeed-ardupy-scd30
aip build
aip flash
  • Passo 3. Copie o código a seguir e salve-o como ArduPy-scd30.py:
from arduino import grove_scd30
from machine import LCD
from machine import Sprite
import time

scd30 = grove_scd30()
lcd = LCD()
spr = Sprite(lcd) # Create a buff

def main():
spr.createSprite(320, 240)
while True:
spr.setTextSize(2)
spr.fillSprite(spr.color.BLACK)
spr.setTextColor(lcd.color.ORANGE)
spr.drawString("SCD30 Reading", 90, 10)
spr.drawFastHLine(40, 35, 240, lcd.color.DARKGREY)
spr.setTextColor(lcd.color.WHITE)
spr.drawString("- CO2 Level: ", 20, 50)
spr.drawString("- Temperature: ", 20, 80)
spr.drawString("- Humidity: ", 20, 110)

if(scd30.isAvailable()):
data = scd30.getCarbonDioxideConcentration()
spr.drawFloat(data[0], 2,220,50) # CO2
spr.drawFloat(data[1], 2, 220,80)
spr.drawFloat(data[2], 2, 220,110)
spr.pushSprite(0,0)
time.sleep_ms(500)

print("\nCarbon Dioxide Concentration:", data[0])
print("Temperature:", data[1])
print("Humidity:", data[2])

if __name__ == "__main__":
main()
  • Passo 4. Salve o ArduPy-scd30.py em um local que você conheça. Execute o seguinte comando e substitua <YourPythonFilePath> pelo local do seu ArduPy-scd30.py.
aip shell -n -c "runfile <YourPythonFilePath>"
# Example:
# aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-scd30.py"
  • Passo 5. Veremos os 3 valores de dados exibidos no terminal como abaixo, e exibidos na tela LCD do Wio Terminal.
ansonhe@Ansons-Macbook-Pro ~:aip shell -n -c "runfile /Users/ansonhe/Desktop/ArduPy-scd30.py"
Positional argument (/dev/cu.usbmodem1414301) takes precedence over --open.
Connected to ardupy
Carbon Dioxide Concentration: 2360.639
Temperature: 29.18707
Humidity: 66.88538

Carbon Dioxide Concentration: 2360.639
Temperature: 29.18707
Humidity: 66.88538

Carbon Dioxide Concentration: 2500.573
Temperature: 29.17372
Humidity: 66.61072

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...