Grove - Dry-Reed Relay

O Grove-Dry Reed Relay é um módulo de relé que funciona magnetizando a lâmina vibratória por meio da corrente nas bobinas. Em comparação com relés eletromagnéticos, o contato completamente selado é a maior característica do Dry-Reed Relay. Além disso, ele se destaca pela simplicidade de construção, compacidade, alta velocidade e longa vida útil, o que o torna amplamente aplicado em muitos campos, como detecção microeletrônica, controle automático etc.
Recursos
- Interface Grove
- Alta velocidade
- Boa estabilidade
- Longa vida útil de contato
- Contato totalmente selado
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
Tensão | 4.8 | 5.0 | 5.2 | VDC |
Resistência da Bobina | 225 | 250 | 275 | Ω |
Tensão de Atuação | 3.75 | VDC | ||
Corrente de Comutação(Máx) | 0.5 | A | ||
Tensão de Comutação(Máx) | 120 VAC/60VDC | |||
Corrente de Condução(Máx) | 1.0 | A | ||
Tempo de Operação(Máx) | 1.0 | mS | ||
Tempo de Liberação(Máx) | 0.5 | mS | ||
Vida Mecânica(sem carga) | 1×108 operações | |||
Temperatura Ambiente | -30 | / | 70 | ˚C |
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Uso
Com Arduino
O Dry-Reed Relay pode suportar até 60VDC 1A de carga. Você pode usá-lo para controlar carga resistiva, mas ele não é aplicável a carga indutiva (como motor).
O uso deste Dry-Reed Relay é bastante semelhante ao de relés comuns.
-
Conecte a luz elétrica ao Grove - Dry-Reed Relay e a alimentação da luz elétrica.
-
Conecte o Grove - Dry-Reed Relay à porta D2 do Grove - Base Shield e conecte-o ao Arduino/Seeeduino.
-
Carregue o código abaixo.
int Relay = 2;
// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(Relay, OUTPUT);
}
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(Relay, HIGH); //the Relay close(HIGH is the voltage level)
delay(5000); // wait for five seconds
digitalWrite(Relay, LOW); //the Relay normally open by making the voltage LOW
delay(5000); // wait for five seconds
}
- A luz elétrica acenderá por alguns segundos e depois apagará por alguns segundos, repetidamente. Para aplicações especiais, talvez você precise escrever o código por conta própria.
Com Raspberry Pi
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você deve usar esta linha de comando apenas com Python3.
1.Você deve ter um Raspberry Pi e um GrovePi ou GrovePi+.
2.Você deve ter concluído a configuração do ambiente de desenvolvimento, caso contrário siga as instruções aqui.
3.Conexão
- Conecte o sensor ao soquete D4 do GrovePi usando um cabo Grove.
4.Navegue até o diretório de demonstrações:
cd yourpath/GrovePi/Software/Python/
- Para ver o código
nano grove_relay.py # "Ctrl+x" to exit #
import time
import grovepi
# Connect the Grove Relay to digital port D4
# SIG,NC,VCC,GND
relay = 4
grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")
while True:
try:
# switch on for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)
# switch off for 5 seconds
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)
except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(relay,0)
break
except IOError:
print "Error"
5.Execute a demonstração.
sudo python3 grove_relay.py
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.