Grove Dual Button

Grove - Dual Button inclui 2 botões, permitindo que você controle dois canais de sinal com um único módulo Grove. Com 4 teclas de cores diferentes fornecidas, você pode ajustar livremente a combinação de cores conforme necessário.
O botão é simplesmente acionado pelos pinos digitais GPIO. Quando o botão é pressionado, os pinos recebem um sinal BAIXO vindo do botão; por outro lado, quando ele está em estado solto, os pinos sempre receberão um sinal ALTO até que seja pressionado.
Recursos
- Design modular compacto e menos conexão de fios com dois botões em um único módulo Grove
- Diferentes teclas coloridas fornecidas, ajuste livremente a combinação de cores conforme necessário.
Especificação
| Item | Valor |
|---|---|
| Faixa de tensão | 3V–5V |
| Interface | Grove |
| Dimensões | 20mm * 40mm |
| Bateria | Excluída |
Plataformas compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Primeiros passos
Primeiros passos com Arduino
Materiais necessários
| Seeeduino Nano | Grove Shield para Arduino Nano | Grove Passive Buzzer | Grove LED Pack | Grove Dual Button |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Conexão de hardware

O Grove Dual Button se conecta à interface "D2" no Grove shield, o Grove Passive Buzzer se conecta à interface "D4" e o Grove LED Pack se conecta à interface "D6" interface.
Software
- Passo 1 Copie o código abaixo para o Arduino IDE e faça o upload. Se você não souber como fazer o upload do código, consulte How to upload code.
//set the corresponding notes with frequency
#define NOTE_D0 0
#define NOTE_D1 294
#define NOTE_D2 330
#define NOTE_D3 350
#define NOTE_D4 393
#define NOTE_D5 441
#define NOTE_D6 495
#define NOTE_D7 556
#define NOTE_DL1 147
#define NOTE_DL2 165
#define NOTE_DL3 175
#define NOTE_DL4 196
#define NOTE_DL5 221
#define NOTE_DL6 248
#define NOTE_DL7 278
#define NOTE_DH1 589
#define NOTE_DH2 661
#define NOTE_DH3 700
#define NOTE_DH4 786
#define NOTE_DH5 882
#define NOTE_DH6 990
#define NOTE_DH7 112
#define WHOLE 1
#define HALF 0.5
#define QUARTER 0.25
#define EIGHTH 0.25
#define SIXTEENTH 0.625
//the note part of the whole song
int tune[] =
{
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D0, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D0,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3,
NOTE_D1, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D6,
NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D7, NOTE_D7, NOTE_D5, NOTE_D3,
NOTE_D5,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D3, NOTE_D0,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D6, NOTE_D6, NOTE_D5, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D0, NOTE_D5, NOTE_D1, NOTE_D2, NOTE_D0,
NOTE_D3, NOTE_D3, NOTE_D1, NOTE_DL6,
NOTE_D1,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_D3, NOTE_D5, NOTE_D6, NOTE_D6,
NOTE_DH1, NOTE_D0, NOTE_D7, NOTE_D5,
NOTE_D6,
};
//the duration time of each note
float duration[] =
{
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.5,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1, 1,
1, 1, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1, 1, 0.5, 0.5, 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 1 + 0.5, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
0.5, 0.5, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25, 0.5 + 0.25, 0.25,
0.5, 1, 0.5, 1, 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
0.5, 1, 0.5, 1 + 1,
1 + 1, 0.5, 0.5, 1,
1 + 1 + 1 + 1
};
int length;//define the number of notes
int tonePin = 4; //set the buzzer Pin
int button1 = 2; //set the button1 pin
int button2 = 3; //set the button2 pin
int LED = 6; //set the LED pin
bool state1 = 1; //set button1 state
bool state2 = 1; //set button2 state
void setup()
{
pinMode(tonePin, OUTPUT); // set the buzzer as output mode
pinMode(button1,INPUT);
pinMode(button2,INPUT);
pinMode(LED,OUTPUT);
length = sizeof(tune) / sizeof(tune[0]); //count the number of note
}
void loop()
{
state1 = digitalRead(button1);
state2 = digitalRead(button2);
if (state1 == 0)
{
digitalWrite(LED,HIGH);
}
else
{
digitalWrite(LED,LOW);
}
if (state2 == 0)
{
for (int x = 0; x < length; x++) //"sing" the note one by one
{
tone(tonePin, tune[x]); //output the "x" note
delay(400 * duration[x]); //rythem of the music,it can be tuned fast and slow by change the number"400"
noTone(tonePin);//stop the current note and go to the next note
}
}
else
{
digitalWrite(tonePin,LOW);
}
}
- Passo 2 Pressione cada botão para controlar o LED e o buzzer.
Primeiros passos com Raspberry Pi
Materiais necessários
| Raspberry Pi 4B(4GB) | Grove Base Hat para Raspberry Pi | Grove Passive Buzzer | Grove LED Pack | Grove Dual Button |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Conexão de hardware

Conecte o buzzer passivo ao pino PWM "12", o botão ao "D5" e o LED ao "D16".
Código
- Passo 1 Instale o Grove.py no seu Raspberry.
Instalação com um clique, início rápido, chame como quiser, com o único comando abaixo podemos instalar/atualizar todas as dependências e a versão mais recente do grove.py.
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você não pode usar esta linha de comando.
curl -sL https://github.com/Seeed-Studio/grove.py/raw/master/install.sh | sudo bash -s -
se tudo correr bem, você verá o seguinte aviso.
Successfully installed grove.py-0.5
#######################################################
Lastest Grove.py from github install complete !!!!!
#######################################################
Além da instalação com um clique, você também pode instalar todas as dependências e a versão mais recente do grove.py passo a passo.
Se você estiver usando Raspberry Pi com Raspberrypi OS >= Bullseye, você precisa usar esta linha de comando apenas com Python3.
git clone https://github.com/Seeed-Studio/grove.py
cd grove.py
# Python2
sudo pip install .
# Python3
sudo pip3 install .
- Passo 2 Crie um arquivo Python para o código.
cd grove.py
nano button.py
- Passo 3 Copie o seguinte código para o arquivo Python
#!/usr/bin/env python
import time
from grove.factory import Factory
from grove.grove_led import GroveLed
led = GroveLed(16)
button1 = Factory.getButton("GPIO-HIGH", 5)
button2 = Factory.getButton("GPIO-HIGH", 6)
buzzer = Factory.getGpioWrapper("Buzzer", 12)
while True:
if button1.is_pressed():
led.on()
else:
led.off()
if button2.is_pressed():
buzzer.on()
else:
buzzer.off()
- Passo 4 Execute o programa
sudo chmod +x button.py
sudo ./button.py
Se tudo correr bem, você poderá controlar o LED e o buzzer com o botão duplo.
Visualizador de Esquemático Online
Recurso
- [PDF] Esquemático de hardware
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.