Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit de Sensor de CE

pir

pir

Com o desenvolvimento da tecnologia, nosso ambiente enfrenta grandes desafios. Precisamos de uma ferramenta para testar preliminarmente se a qualidade da água atinge o padrão. O Sensor Grove EC é um medidor analógico de condutividade elétrica. O sensor de condutividade elétrica (sensor EC) mede a condutividade elétrica em uma solução, geralmente usado para aquicultura e testes de qualidade da água. O Grove - Electrical Conductivity Sensor é especialmente projetado para um sistema de baixo custo com precisão relativamente alta, que pode cobrir a maioria das aplicações. O conector Grove e a interface de sonda BNC o tornam fácil de usar e muito adequado para projetos com Arduino e Raspberry Pi. Este kit inclui uma sonda de EC e uma placa driver, e a placa driver suporta sistemas de 3.3V e 5V.

nota

Este produto não possui certificação RoHS.

Características​

  • Amplamente utilizado na maioria das aplicações de aquicultura e testes de qualidade da água
  • Tamanho compacto para fácil implantação
  • Compatível tanto com Arduino quanto com Rasberry Pi
  • Custo-benefício

Especificação​

ItensValores
Tensão de operação3.3V/5V
Faixa de CE0-2000us/cm
Resolução±5%(STP)
Tempo de resposta<10sec
Interface da sondaBNC
Temperatura de operação5-80℃

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

Primeiros Passos​

Materiais Necessários​

Arduino unoGrove-EC Sensor kitbase shield

pir

pir

pir

Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Conexão de Hardware​

pir

dica

Conecte o cabo USB e a interface do Grove-EC Sensor na placa Arduino Uno com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta.

  • Passo 1. Conecte o Grove-EC Sensor na interface A1 de um base shield com um cabo Grove.

  • Passo 2. Conecte o base shield ao Arduino Uno.

  • Passo 3. Conecte o Arduino Uno ao PC por meio de um cabo USB.

  • Passo 4. Baixe o código, consulte a parte de software.

  • Passo 5. Execute o código e o resultado será exibido na tela do Serial Monitor na sua IDE do Arduino.

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.

pir

  • Passo 4. Carregue o exemplo. Se você não souber como enviar o código, verifique How to upload code.

Código de Software​

#include "DFRobot_EC.h"
#include <EEPROM.h>

#define EC_PIN A1
float voltage,ecValue,temperature = 25;
DFRobot_EC ec;

void setup()
{
Serial.begin(115200);

ec.begin();
}

void loop()
{
static unsigned long timepoint = millis();
if(millis()-timepoint>1000U) //time interval: 1s
{
timepoint = millis();
voltage = analogRead(EC_PIN)/1024.0*5000; // read the voltage
//temperature = readTemperature(); // read your temperature sensor to execute temperature compensation
ecValue = ec.readEC(voltage,temperature); // convert voltage to EC with temperature compensation
Serial.print("temperature:");
Serial.print(temperature,1);
Serial.print("^C EC:");
Serial.print(ecValue,2);
Serial.println("ms/cm");
}
ec.calibration(voltage,temperature); // calibration process by Serail CMD
}

float readTemperature()
{
//add your code here to get the temperature from your temperature sensor
}
nota
  • Antes de detectar a solução alvo, o sensor DEVE ser calibrado com soluções de condutividade, e também DEVE ser colocado em água limpa antes de detectar um novo tipo de solução e enxaguado.

  • Antes de ser medida, o eletrodo deve ser calibrado com uma solução tampão padrão. Para obter resultados mais precisos, o valor conhecido da solução de condutividade deve ser confiável e mais próximo possível do valor medido.

  • Não imerja em líquido por muito tempo. Caso contrário, isso encurtará a vida útil da sonda. A camada de platina negra é fixada na superfície da chapa metálica na sonda. Deve-se evitar que qualquer objeto a toque. Ela só pode ser lavada com água destilada, caso contrário, a camada de platina negra será danificada, resultando em medição imprecisa.

  • O sensor NÃO DEVE ficar imerso no líquido de detecção por muito tempo.

Para garantir a precisão, a sonda precisa ser calibrada na primeira utilização e após ficar sem uso por um longo período de tempo. As etapas a seguir usam calibração em dois pontos e, portanto, requerem soluções tampão padrão de 1413us/cm e 12.88ms/cm. As etapas a seguir mostram como realizar a calibração em dois pontos.

  • Passo 5. Depois de carregar o código no Arduino, abra o serial monitor, você poderá ver a temperatura e a condutividade elétrica como na imagem abaixo.

pir

  • Passo 6. Use água destilada para lavar a sonda, depois absorva as gotas de água residuais com papel. Insira a sonda na solução tampão padrão de 1413us/cm, mexa suavemente até que os valores estejam estáveis. Digite o comando enterec no serial monitor para entrar no modo de calibração.

pir

  • Passo 7. Digite os comandos calec para iniciar a calibração. O programa identificará automaticamente qual das duas soluções tampão padrão está presente: 1413us/cm ou 12.88ms/cm. Nesta etapa, a solução tampão padrão é 1413us/cm.

pir

  • Passo 8. Quando a calibração for bem-sucedida, insira o comando exitec para salvar os parâmetros relevantes e sair do modo de calibração.

pir

Depois de concluir as etapas acima, a calibração do primeiro ponto é finalizada. A calibração do segundo ponto segue o mesmo procedimento. Aqui usamos as soluções tampão padrão de 12,88ms/cm. O processo de calibração não será repetido aqui.

Depois de concluir as etapas acima, a calibração de dois pontos é finalizada e, em seguida, o sensor pode ser usado para medição real. Os parâmetros relevantes no processo de calibração foram salvos na EEPROM da placa de controle principal.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...