Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor Heelight

Grove – Heelight Sensor é um sensor de voz inteligente que pode reconhecer até 500 comandos de voz digitais. Ele foi originalmente usado no Heelight – uma lâmpada colorida inteligente que pode ser controlada por ondas sonoras digitais. Agora introduzimos este sensor nos pequenos e elegantes módulos Grove, permitindo que você implemente controle inteligente em seus projetos baseados em Arduino.

Recursos

  • Reconhecimento de voz digital

  • Suporta mais de 500 comandos de voz digitais

  • Compatível com o sistema Grove

Especificações

Product NameGrove-Heelight Sensor
Operating VoltageDC 3.3V~5V
Operating Current15mA
Identification Range0.1~10m
Angle Range360°
Size20*20mm
Baud Rate115200
Serial Port OutputTTL logic level

Primeiros Passos

Do que precisamos?

NameFunctionQtyLink
Base Shield V2Fornece conectores Grove1Adquira agora
Seeeduino V4.2Controlador1Adquira agora
Grove - Heelight SensorSensor1Adquira agora

Conexão de hardware

  • Conecte o Base Shield V2 ao Seeeduino V4.2
  • Conecte o Grove - Heelight Sensor à porta D6 do Base Shield V2.

Enviar o código

Antes de enviar o código, certifique-se de que já selecionou a placa correta e a porta COM. Para o Seeeduino V4.2, podemos escolher Arduino/Genuino Uno.

Este é o exemplo básico que pode mostrar a capacidade do sensor, que é produzir diferentes valores hexadecimais no monitor serial quando ele recebe (ou ouve) diferentes sons digitais. Você também pode baixar este exemplo em Resources

/*
Software serial multple serial test

Receives from the hardware serial, sends to software serial.
Receives from software serial, sends to hardware serial.

The circuit:
* RX is digital pin 10 (connect to TX of other device)
* TX is digital pin 11 (connect to RX of other device)

Note:
Not all pins on the Mega and Mega 2560 support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
10, 11, 12, 13, 50, 51, 52, 53, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69

Not all pins on the Leonardo support change interrupts,
so only the following can be used for RX:
8, 9, 10, 11, 14 (MISO), 15 (SCK), 16 (MOSI).

created back in the mists of time
modified 25 May 2012
by Tom Igoe
based on Mikal Hart's example

This example code is in the public domain.
*/

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial mySerial(6, 7); // RX, TX

void setup()
{
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(57600);
mySerial.begin(115200);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
}


Serial.println("Goodnight moon!");

// set the data rate for the SoftwareSerial port

//mySerial.println("Hello, world?");
}

void loop() // run over and over
{
if (mySerial.available())
{
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.print(" ");
Serial.print(mySerial.read(),HEX);
Serial.println();
}
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
}

Resultados

Abra o monitor serial, configure a taxa de transmissão para 57600 e então reproduza o som. Nós preparamos 511 sons digitais diferentes para você. Toda vez que um som é reproduzido, o sensor Heelight irá gerar um valor hexadecimal correspondente ao som, e os últimos 2 caracteres do valor hexadecimal são iguais ao valor do som.

nota

Se este sensor não funcionar bem quando você reproduzir os sons específicos que fornecemos via PC ou outros alto-falantes, por favor ajuste o volume para um nível baixo. Recomendamos 10/100 em PCs com Windows.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Atualizável para Sensores Industriais

Com o controlador S2110 SenseCAP e o registrador de dados S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não só ajuda você na prototipagem, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

A carcaça IP66, configuração via Bluetooth, compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP tornam o SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade luminosa, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Loading Comments...