Grove - IMU 10DOF

Grove - IMU 10DOF é uma combinação de Grove - IMU 9DOF e Grove - Barometer Sensor (BMP180). Este módulo é baseado em MPU-9250 e BMP180, o MPU-9250 é um dispositivo de rastreamento de movimento de 9 eixos que combina um giroscópio de 3 eixos, acelerômetro de 3 eixos, magnetômetro de 3 eixos e um Digital Motion Processor (DMP), e o BMP180 é um sensor de pressão digital de alta precisão e consumo ultrabaixo para aplicações de consumo. Este módulo é muito adequado para aplicações em smartphones, tablets e dispositivos vestíveis.
Especificações
- Interface I2C
- Endereço I2C do MPU-9250 selecionável
- Baixo consumo de energia
- Modo Rápido I2C de 400kHz para comunicação com todos os registradores
- Sensores de taxa angular (giroscópios) de saída digital dos eixos X, Y e Z com faixa de escala completa programável pelo usuário de ±250, ±500, ±1000 e ±2000°/s
- Acelerômetro de 3 eixos com saída digital e faixa de escala completa programável de ±2g, ±4g, ±8g e ±16g
- Magnetômetro com saída digital e faixa de escala completa de ±4800uT
- Barômetro com saída digital e faixa de 300 ~ 1100hPa(+9000m ~ -500m em relação ao nível do mar)
- Dimensões: 25,43mm x 20,35mm
- Endereço I2C: padrão 0x68, consulte a Visão geral do hardware para alterar para 0x69.
Se você quiser usar vários dispositivos I2C, consulte Software I2C
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte Grove System
Plataformas compatíveis
| Arduino | Raspberry Pi |
|---|---|
|
|
As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.
Visão geral do hardware


- 1: Pad de seleção de endereço I2C do MPU-9250, por padrão conectados a e b o endereço é 0x68, se conectar b e c o endereço é 0x69
- 2: Pino de interrupção do MPU-9250, a interrupção deve ser configurada, as fontes de interrupção disponíveis são: detecção de movimento, estouro de fifo, dados prontos, erro de mestre i2c
Primeiros passos
Forneceremos um exemplo aqui para mostrar como usar este sensor.
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os itens abaixo:
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove-IMU_10DOF |
|---|---|---|
|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o Grove-IMU_10DOF à porta I2C do Grove-Base Shield.
- Passo 3. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
- Passo 4. Conecte o Seeeduino ao PC através de um cabo USB.

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar este módulo diretamente ao Seeeduino como abaixo.
| seeeduino_v4 | Grove-IMU_10DOF |
|---|---|
| 5V | VCC |
| GND | GND |
| SDA | SDA |
| SCL | SCL |
Software
Passo 1. Baixe a biblioteca do Github.
Passo 2. Consulte How to install library para instalar a biblioteca para o Arduino.
Passo 3. Abra o código diretamente pelo caminho: File -> Example -> IMU_10DOF_Test.
Aqui está uma parte do código:
void setup()
{
// join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)
Wire.begin();
// initialize serial communication
// (38400 chosen because it works as well at 8MHz as it does at 16MHz, but
// it's really up to you depending on your project)
Serial.begin(38400);
// initialize device
Serial.println("Initializing I2C devices...");
accelgyro.initialize();
Barometer.init();
// verify connection
Serial.println("Testing device connections...");
Serial.println(accelgyro.testConnection() ? "MPU9250 connection successful" : "MPU9250 connection failed");
delay(1000);
Serial.println(" ");
// Mxyz_init_calibrated ();
}
void loop()
{
getAccel_Data();
getGyro_Data();
getCompassDate_calibrated(); // compass data has been calibrated here
getHeading(); //before we use this function we should run 'getCompassDate_calibrated()' frist, so that we can get calibrated data ,then we can get correct angle .
getTiltHeading();
Serial.println("calibration parameter: ");
Serial.print(mx_centre);
Serial.print(" ");
Serial.print(my_centre);
Serial.print(" ");
Serial.println(mz_centre);
Serial.println(" ");
Serial.println("Acceleration(g) of X,Y,Z:");
Serial.print(Axyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Axyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Axyz[2]);
Serial.println("Gyro(degress/s) of X,Y,Z:");
Serial.print(Gxyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Gxyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Gxyz[2]);
Serial.println("Compass Value of X,Y,Z:");
Serial.print(Mxyz[0]);
Serial.print(",");
Serial.print(Mxyz[1]);
Serial.print(",");
Serial.println(Mxyz[2]);
Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and X-Axis:");
Serial.print(heading);
Serial.println(" ");
Serial.println("The clockwise angle between the magnetic north and the projection of the positive X-Axis in the horizontal plane:");
Serial.println(tiltheading);
Serial.println(" ");
temperature = Barometer.bmp180GetTemperature(Barometer.bmp180ReadUT()); //Get the temperature, bmp180ReadUT MUST be called first
pressure = Barometer.bmp180GetPressure(Barometer.bmp180ReadUP());//Get the temperature
altitude = Barometer.calcAltitude(pressure); //Uncompensated caculation - in Meters
atm = pressure / 101325;
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temperature, 2); //display 2 decimal places
Serial.println("deg C");
Serial.print("Pressure: ");
Serial.print(pressure, 0); //whole number only.
Serial.println(" Pa");
Serial.print("Ralated Atmosphere: ");
Serial.println(atm, 4); //display 4 decimal places
Serial.print("Altitude: ");
Serial.print(altitude, 2); //display 2 decimal places
Serial.println(" m");
Serial.println();
delay(1000);
}
Passo 4. Faça o upload do código. Selecione o tipo de placa e a porta COM corretos.
Você pode ver:

Referências
- Orientação dos eixos O diagrama abaixo mostra a orientação dos eixos de sensibilidade e a polaridade de rotação.

Grove - IMU 10DOF v1.0
Grove - IMU 10DOF v1.1
Recursos
- [ZIP] Arquivo eagle Grove - IMU 10DOF v1.0
- [Eagle] Arquivo eagle Grove - IMU 10DOF v1.1
- [PDF] Arquivo pdf de esquemáticos Grove - IMU 10DOF v1.0
- [PDF] Arquivo pdf de esquemáticos Grove - IMU 10DOF v1.1
- [Library] Biblioteca Grove-IMU_10DOF
- [PDF] Folha de dados BMP180
- [PDF] Folha de dados MPU-9250
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.