Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit Integrado de Sensor de Pressão

pir

O kit integrado de sensor de pressão Grove (MPX5700AP) adota o avançado sensor de pressão de silício integrado MPX5700AP, que apresenta as vantagens de alta precisão, boa confiabilidade e ausência de necessidade de calibração. É muito adequado para a construção de um sistema de medição de pressão com Arduino, capaz de medir a pressão do ar na faixa de 15Kpa a 700Kpa. Incluímos uma seringa e um tubo de borracha no kit.

pir

Recursos​

  • 2,5% de erro máximo entre 0° e 85°C
  • Disponível em configurações Absoluta, Diferencial e Manométrica
  • Extensômetro de tensão por cisalhamento de silício patenteado
  • Elemento monocasco em epóxi durável
dica

Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Sistema Grove

Especificação​

ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operação3.3V/5V DC
interface de saídaanalógica
Faixa de medição15Kpa-700Kpa
Tamanho de aparência<20*40mm

Visão Geral de Hardware​

pir

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry PiBeagleBoneWioLinkIt ONE

pir

pir

pir

pir

pir

cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Primeiros Passos​

Brincar com Arduino​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Começando com Arduino antes de começar.

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Grove-Integrated-Pressure-Sensor-KitBase Shield

pir

pir

pir

Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use o cabo USB com 4 fios internos; o cabo de 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tem certeza sobre o cabo que possui, pode clicar aqui para comprar

2 Cada módulo Grove acompanha um cabo Grove quando você o compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar aqui para comprar.

Conexão de Hardware​

  • Passo 1. Conecte o Grove Integrated Pressure Sensor à porta A0 do Grove-Base Shield.

  • Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC via cabo USB.

pir

nota

Se não tivermos o Grove Base Shield, também podemos conectar diretamente o Grove-Integrated-Pressure-Sensor-Kit ao Seeeduino como abaixo.

SeeeduinoGrove-Integrated-Pressure-Sensor-Kit
5VVermelho
GNDPreto
Não ConectadoBranco
A0Amarelo

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Começando com Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Copie o código abaixo para a Arduino IDE e faça o upload. Se você não sabe como enviar o código, verifique como enviar código.
int rawValue; // A/D readings
int offset = 410; // zero pressure adjust
int fullScale = 9630; // max pressure (span) adjust
float pressure; // final pressure
#define SERIAL Serial

void setup() {
SERIAL.begin(9600);
}

void loop() {
rawValue = 0;
for (int x = 0; x < 10; x++) rawValue = rawValue + analogRead(A0);
pressure = (rawValue - offset) * 700.0 / (fullScale - offset); // pressure conversion

SERIAL.print("Raw A/D is ");
SERIAL.print(rawValue);
SERIAL.print(" Pressure is ");
SERIAL.print(pressure, 1); // one decimal places
SERIAL.println(" kPa");
delay(1000);
}
  • Passo 2. Abra o Serial Monitor da Arduino IDE clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Defina o baud rate para 9600.

pir

  • Passo 3. Agora você pode usar este sensor, e a saída será assim:

pir

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...