Grove - Kit de Soquete de LED

Grove - LED é projetado para iniciantes em Arduino/Seeeduino para monitorar controles a partir de portas digitais. Ele pode ser facilmente montado na superfície da sua caixa ou mesa e usado como lâmpada piloto para alimentação ou sinal. Seu brilho pode ser ajustado por um potenciômetro.
Recursos
-
Interface compatível com Grove
-
Compatível com 3,3V/5V
-
Orientação do LED ajustável
-
Brilho do LED ajustável
Especificação
| Item | Descrição |
| Modo de Controle do LED | Pino Digital do Arduino |
| Tensão de Trabalho | 5V |
| Modo de Alimentação | Interface Grove |
Primeiros Passos com Arduino
Aqui mostramos como usar o Arduino para controlar o estado do LED.
1.Conecte o LED à porta digital 2 do Base Shield com o cabo Grove de 4 pinos. Claro que você pode mudar para outras portas digitais válidas se necessário e as definições da porta também devem ser alteradas.
2.Conecte-o ao Arduino/Seeeduino. Conecte a placa ao PC usando um cabo USB.

3.Copie o código de demonstração para o seu sketch e, em seguida, faça o upload para a placa Arduino ou Seeeduino. Por favor, clique aqui se você não souber como fazer o upload.
Você verá o LED piscar a cada segundo.
/*************************************************************************
* File Name : GroveLEDDemoCode.ino
* Author : Seeedteam
* Version : V1.1
* Date : 18/2/2012
* Description : Demo code for Grove - LED
*************************************************************************/
#define LED 2 //connect LED to digital pin2
void setup() {
// initialize the digital pin2 as an output.
pinMode(LED, OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); // set the LED on
delay(500); // for 500ms
digitalWrite(LED, LOW); // set the LED off
delay(500);
}
Primeiros Passos com Raspberry Pi
Conecte o LED à Porta D4 e ligue o Raspberry Pi, usando o conector de fio Grove. Este é um teste para fazer o LED piscar. Você pode conectá-lo ao GrovePi+ como na figura abaixo.
# GrovePi LED Blink example
import time
from grovepi import *
# Connect the Grove LED to digital port D4
led = 4
pinMode(led,"OUTPUT")
time.sleep(1)
while True:
try:
#Blink the LED
digitalWrite(led,1) # Send HIGH to switch on LED
time.sleep(1)
digitalWrite(led,0) # Send LOW to switch off LED
time.sleep(1)
except KeyboardInterrupt: # Turn LED off before stopping
digitalWrite(led,0)
break
except IOError: # Print "Error" if communication error encountered
print "Error"
Execute o Programa
- Encontre o caminho para o arquivo (de acordo com o seu próprio caminho)
cd GrovePi/Software/Python/
- Execute o Programa
sudo python grove_led_blink.py
Grove - LED
Grove - LED v1.3
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.