Pular para o conteúdo principal

Grove - Sensor de Luminância

O Grove - Sensor de Luminância detecta a intensidade da luz ambiente em uma área de superfície. Ele usa o sensor de luz ambiente analógico APDS-9002. Este possui responsividade mais próxima ao olho humano.

Este Sensor de Luminância pode ser usado em aplicações que exigem ajuste automático de luz em iluminação residencial ou comercial.

Especificações​

ParâmetroValor
Vcc2.4V ~ 5.5V
Faixa linear de saída0.0 ~ 2.3V
Faixa de medição de luminância0 ~ 1000 Lux
dica

Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi
cuidado

As plataformas mencionadas acima como suportadas são uma indicação da compatibilidade de software ou teórica do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software / código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Demonstração​

Conecte o sensor Grove Luminance ao Seeduino Lotus

1.Conecte o sensor Grove-Luminance à porta A0 do Seeeduino Lotus com um conector Grove.

2.Copie o código a seguir em um sketch do Arduino.

float VoutArray[] =  { 0.0011498,  0.0033908,   0.011498, 0.041803,0.15199,     0.53367, 1.3689,   1.9068,  2.3};
float LuxArray[] = { 1.0108, 3.1201, 9.8051, 27.43, 69.545, 232.67, 645.11, 730.52, 1000};

void setup() {
// put your setup code here, to run once:
Serial.begin(9600);

}

void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:

Serial.print("Vout =");
Serial.print(readAPDS9002Vout(A0));
Serial.print(" V,Luminance =");
Serial.print(readLuminance(A0));
Serial.println("Lux");
delay(500);
}

float readAPDS9002Vout(uint8_t analogpin)
{
// MeasuredVout = ADC Value * (Vcc / 1023) * (3 / Vcc)
// Vout samples are with reference to 3V Vcc
// The above expression is simplified by cancelling out Vcc
float MeasuredVout = analogRead(A0) * (3.0 / 1023.0);
//Above 2.3V , the sensor value is saturated

return MeasuredVout;

}

float readLuminance(uint8_t analogpin)
{

// MeasuredVout = ADC Value * (Vcc / 1023) * (3 / Vcc)
// Vout samples are with reference to 3V Vcc
// The above expression is simplified by cancelling out Vcc
float MeasuredVout = analogRead(A0) * (3.0 / 1023.0);
float Luminance = FmultiMap(MeasuredVout, VoutArray, LuxArray, 9);

/**************************************************************************

The Luminance in Lux is calculated based on APDS9002 datasheet -- > Graph 1
( Output voltage vs. luminance at different load resistor)
The load resistor is 1k in this board. Vout is referenced to 3V Vcc.

The data from the graph is extracted using WebPlotDigitizer
http://arohatgi.info/WebPlotDigitizer/app/

VoutArray[] and LuxArray[] are these extracted data. Using MultiMap, the data
is interpolated to get the Luminance in Lux.

This implementation uses floating point arithmetic and hence will consume
more flash, RAM and time.

The Luminance in Lux is an approximation and depends on the accuracy of
Graph 1 used.

***************************************************************************/

return Luminance;
}


//This code uses MultiMap implementation from http://playground.arduino.cc/Main/MultiMap

float FmultiMap(float val, float * _in, float * _out, uint8_t size)
{
// take care the value is within range
// val = constrain(val, _in[0], _in[size-1]);
if (val <= _in[0]) return _out[0];
if (val >= _in[size-1]) return _out[size-1];

// search right interval
uint8_t pos = 1; // _in[0] allready tested
while(val > _in[pos]) pos++;

// this will handle all exact "points" in the _in array
if (val == _in[pos]) return _out[pos];

// interpolate in the right segment for the rest
return (val - _in[pos-1]) * (_out[pos] - _out[pos-1]) / (_in[pos] - _in[pos-1]) + _out[pos-1];
}

3.Faça o upload do código para o Seeeduino Lotus.

4.Segure o sensor Grove Luminance sob uma fonte de luz ou em um lugar onde o lux precisa ser detectado.

5.Abra o monitor serial.

6.O Vout e o Lux são exibidos no monitor serial.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...