Grove - MP3 v3.0

O Grove - MP3 é um módulo de música super mini de 20x40mm baseado no decodificador de áudio WT2003S-20SS. Ele suporta arquivos de áudio em formato MP3 de alta qualidade com taxa de amostragem de 848KHz e taxa de bits de 8320Kbps. Para expandir a capacidade de armazenamento, adicionamos um slot para cartão TF na parte de trás do módulo. O cartão TF adota o modo de interface DIO, suporta até 32GB e os sistemas de arquivos FAT16 e FAT32. Agora, com este pequeno módulo de música, você pode carregar centenas e milhares de músicas no bolso.
Como o nome indica, o Grove - MP3 V3 é a versão atualizada do Grove - MP3 V2. Comparado ao Grove MP3 V2, o V3 adicionou uma porta de alto-falante JST2.0, para que você possa sair o áudio pelo alto-falante e pelo fone de ouvido de 3,5mm ao mesmo tempo.
Características
- Suporta arquivos de áudio em formato MP3
- Taxa de amostragem: 8
48KHz / taxa de bits: 8320Kbps - Suporta cartão TF de até 32GB
- Suporta saída de áudio simultânea em alto-falante e fone de ouvido
- Compatível com plataformas de 3,3V e 5V.
- Suporta ajuste de volume em 32 níveis
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de alimentação | 3.3V / 5V |
| Taxa de amostragem | 8 |
| Interface | I2C(Endereço I2C padrão: 0x36) & Não Alterável |
| Saída | Alto-falante/Conector de Áudio 3,5mm |
| Resolução | Suporta ajuste de volume em 32 níveis |
Visão Geral do Hardware
Plataformas Suportadas
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Primeiros Passos
Brincar com Arduino
Materiais necessários
| Seeeduino V4.2 | Base Shield | Grove - MP3 V3 - Music Player |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Além disso, você pode considerar o nosso novo Seeeduino Lotus M0+, que é equivalente à combinação de Seeeduino V4.2 e Baseshield.
Conexão de Hardware
-
Passo 1. Conecte o Grove - MP3 V3 Music Player à porta D2 do Base Shield.
-
Passo 2. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.
-
Passo 3 Conecte o Seeeduino ao PC via cabo USB.

Software
Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Getting Started with Arduino antes de começar.
-
Passo 1. Copie seu arquivo de música
.mp3para o cartão tf e salve-os na localização raiz do cartão tf. -
Passo 2. Faça o download da biblioteca Seeed_Serial_MP3 no Github.
Consulte Como instalar biblioteca para instalar a biblioteca para Arduino.
- Passo 3. Reinicie a IDE do Arduino. Abra o exemplo WT2003S_Terminal_Player pelo caminho: File → Examples → Seeed_Serial_MP3_Player → WT2003S_Terminal_Player. Você pode reproduzir arquivos de música em formato
.mp3usando este módulo e usar o conector de áudio de 3,5mm, o alto-falante pela porta JST2.0 ou até mesmo sair por ambos ao mesmo tempo.
O código de exemplo WT2003S_Terminal_Player é o seguinte:
#include "WT2003S_Player.h"
#ifdef __AVR__
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial SSerial(2, 3); // RX, TX
#define COMSerial SSerial
#define ShowSerial Serial
WT2003S<SoftwareSerial> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_SAMD_VARIANT_COMPLIANCE
#define COMSerial Serial1
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<Uart> Mp3Player;
#endif
#ifdef ARDUINO_ARCH_STM32F4
#define COMSerial Serial
#define ShowSerial SerialUSB
WT2003S<HardwareSerial> Mp3Player;
#endif
uint8_t vol = 10;
uint32_t spi_flash_songs = 0;
uint32_t sd_songs = 0;
STROAGE workdisk = SD;
struct Play_history {
uint8_t disk;
uint16_t index;
char name[8];
}* SPISong, *SDSong;
void readSongName(struct Play_history* ph, uint32_t num, STROAGE disk) {
Mp3Player.volume(0);
delay(100);
switch (disk) {
case SPIFLASH:
Mp3Player.playSPIFlashSong(0x0001);
break;
case SD:
Mp3Player.playSDRootSong(0x0001);
break;
case UDISK:
Mp3Player.playUDiskRootSong(0x0001);
break;
}
ShowSerial.println("2...");
for (int i = 0; i < num ; i++) {
delay(300);
ph[i].disk = disk;
ph[i].index = Mp3Player.getTracks();
Mp3Player.getSongName(ph[i].name);
Mp3Player.next();
}
ShowSerial.println("4...");
Mp3Player.pause_or_play();
Mp3Player.volume(14);
delay(100);
}
void getAllSong() {
uint8_t diskstatus = Mp3Player.getDiskStatus();
ShowSerial.println(diskstatus);
spi_flash_songs = Mp3Player.getSPIFlashMp3FileNumber();
ShowSerial.print("SPIFlash:");
ShowSerial.println(spi_flash_songs);
if (spi_flash_songs > 0) {
SPISong = (struct Play_history*)malloc((spi_flash_songs + 1) * sizeof(struct Play_history));
readSongName(SPISong, spi_flash_songs, SPIFLASH);
}
if (diskstatus && 0x02) { // have SD
sd_songs = Mp3Player.getSDMp3FileNumber();
ShowSerial.print("SD:");
ShowSerial.println(sd_songs);
if (sd_songs > 0) {
SDSong = (struct Play_history*)malloc((sd_songs + 1) * sizeof(struct Play_history));
ShowSerial.println("1...");
readSongName(SDSong, sd_songs, SD);
}
}
}
void printSongs() {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print("index");
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print("name");
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
ShowSerial.println("-------------------spi flash-------------------------------");
for (int i = 0 ; i < spi_flash_songs; i++) {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print(SPISong[i].index);
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print(SPISong[i].name);
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
}
ShowSerial.println("-------------------sd card-------------------------------");
for (int i = 0 ; i < sd_songs; i++) {
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.print(SDSong[i].index);
ShowSerial.print("<-------->");
ShowSerial.print(SDSong[i].name);
ShowSerial.print("-------------------");
ShowSerial.println();
}
}
void setup() {
while (!ShowSerial);
ShowSerial.begin(9600);
COMSerial.begin(9600);
ShowSerial.println("+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
Mp3Player.init(COMSerial);
ShowSerial.println("0...");
getAllSong();
printMenu();
printSongs();
}
void loop() {
if (ShowSerial.available()) {
char cmd = ShowSerial.read();
switch (cmd) {
case '+': {
ShowSerial.print("Volume up: ");
vol = Mp3Player.getVolume();
Mp3Player.volume(++vol);
ShowSerial.print(vol);
ShowSerial.println();
break;
}
case '-': {
ShowSerial.print("Volume down: ");
vol = Mp3Player.getVolume();
if (--vol > 31) {
vol = 0;
}
Mp3Player.volume(vol);
ShowSerial.print(vol);
ShowSerial.println();
break;
}
case 't': {
uint8_t status;
ShowSerial.print("status:");
status = Mp3Player.getStatus();
if (status == 0x01) {
ShowSerial.print("playing");
}
if (status == 0x02) {
ShowSerial.print("stop");
}
if (status == 0x03) {
ShowSerial.print("pause");
}
ShowSerial.println();
break;
}
case 'n': {
Mp3Player.next();
break;
}
case 'p': {
Mp3Player.pause_or_play();
break;
}
case 'w': {
Mp3Player.playMode(SINGLE_SHOT);
break;
}
case 'x': {
Mp3Player.playMode(SINGLE_CYCLE);
break;
}
case 'y': {
Mp3Player.playMode(CYCLE);
break;
}
case 'z': {
Mp3Player.playMode(RANDOM);
break;
}
case 'c': {
ShowSerial.print(Mp3Player.copySDtoSPIFlash());
break;
}
case '1':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
ShowSerial.print("play:");
if (workdisk == SD) {
Mp3Player.playSDRootSong(cmd - '0' - 1);
ShowSerial.print(cmd + ": ");
ShowSerial.print(SDSong[cmd - '0'].name);
}
if (workdisk == SPIFLASH) {
Mp3Player.playSPIFlashSong(cmd - '0' - 1);
ShowSerial.print(cmd + ": ");
ShowSerial.print(SPISong[cmd - '0'].name);
}
ShowSerial.println();
break;
default:
break;
}
}
}
void printMenu(void) {
ShowSerial.println("MP3 Command List:");
ShowSerial.println("-----------------");
ShowSerial.println("'+' or '-' : raise/lower volume");
ShowSerial.println("'1' ~ '9' : select a song");
ShowSerial.println("'n' : next song");
ShowSerial.println("'s' : switch play disk, spi flash");
ShowSerial.println("'p' : play or pause");
ShowSerial.println("'w' : set playmode single no loop");
ShowSerial.println("'x' : set playmode single loop");
ShowSerial.println("'y' : set playmode all loop");
ShowSerial.println("'z' : set playmode random");
ShowSerial.println("'c' : Copy mp3 to SPIFlash");
ShowSerial.println(" (Yes, this really does go by copy order.)");
ShowSerial.println();
ShowSerial.println("Any other key to show this menu");
ShowSerial.println();
}
-
Passo 3. Faça o upload da demonstração. Se você não souber como fazer o upload do código, consulte How to upload code.
-
Passo 4. Abra o Serial Monitor da IDE Arduino clicando em Tool-> Serial Monitor. Ou pressione as teclas ++ctrl+shift+m++ ao mesmo tempo. Defina a taxa de transmissão para 9600.
-
Passo 5. O resultado deve se parecer com o mostrado abaixo. Siga a lista de comandos para reproduzir música ou usar outros recursos úteis.

Perguntas Frequentes (FAQ)
Q1# O cartão TF não pode ser reconhecido.
A1: Verifique o sistema de arquivos do cartão TF e certifique-se de que ele esteja no sistema de arquivos FAT16 ou FAT32.
Recursos
- [ZIP] Grove - MP3 V3 Schematic
- [PDF] WT2003S Datasheet
Suporte Técnico e Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.