Grove - Mini Track Ball

Grove - Mini Track ball oferece um acesso fácil para prototipar um módulo prático de rastreamento de movimento para suas aplicações. Ele possui detecção de 360° e detecção de clique com alta precisão e resposta rápida. Com os chips STM32F103C8T6 e AN48841B integrados, você pode transformar muitas de suas ideias em coisas tangíveis. Ele também é padronizado com a interface Grove, o que economizará muito trabalho no processo de prototipagem.
Recursos
- Detecção rápida e de 360°.
- Botão de clique translúcido.
- Padronizado com interface Grove.
- MCU poderosa para você enriquecer suas aplicações.
Para mais detalhes sobre os módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de aplicação
- Módulo de rastreamento para um gamepad.
- Módulo de rastreamento para um controlador háptico.
- Módulo de rastreamento para brinquedos.
Especificações
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Tensão de operação | 3,3V~5,5V (típico em 5V) |
| Corrente de operação | 28 mA (corrente máxima de operação: 40 mA) |
| Faixa de temperatura de operação | -25 ~ 75 ℃ |
| Frequência do MCU | 64 MHz |
| Frequência de operação | 105±5kHz |
| Faixa de intensidade de campo de efeito Hall | (0,5) ~ (8) mT |
| Endereço I2C | 0x4A |
Visão geral do hardware

-
Interface Grove
Conecte a placa de controle principal, como a placa Seeeduino, ao Grove - Mini Track Ball. -
MCU (STM32F103C8T6)
Microcontrolador. -
Track ball
Interface para controlar movimentos.
Primeiros passos
Brincar com Arduino
Hardware
- Passo 1. Prepare os seguintes itens:
| Seeeduino V4.2 | Grove-Mini_Track_Ball |
|---|---|
|
|
| Adquira agora | Adquira agora |
- Passo 2. Conecte o Grove-Mini_Track_Ball à porta I2C do Seeeduino.
- Passo 3. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo USB.

Software
Passo 1. Baixe o demo do Github.
Passo 2. Abra o arquivo Grove - Mini Track ball test.ino
#include <Wire.h>
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* define the default data
*/
#define ReadMode 0
#define WriteMode 1
#define DeAddr 0X4A
#define ConfigValid 0x3a6fb67c
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* define the enum type for Register
*/
enum MOTION_REG_ADDR
{
MOTION_REG_UP = 0X00,
MOTION_REG_DOWN,
MOTION_REG_LEFT,
MOTION_REG_RIGHT,
MOTION_REG_CONFIRM,
MOTION_REG_NUM
};
enum CONFIG_REG_ADDR
{
CONFIG_REG_VALID = MOTION_REG_NUM,
CONFIG_REG_I2C_ADDR = CONFIG_REG_VALID + 4,
CONFIG_REG_I2C_SPEED,
CONFIG_REG_LED_MODE = CONFIG_REG_I2C_SPEED + 2,
CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME,
CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME = CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME + 2, //CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME has 2bytes
CONFIG_REG_DATA_READ_TIME = CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME + 2,
CONFIG_REG_NUM = CONFIG_REG_DATA_READ_TIME + 2
};
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* define the LED word mode
*/
enum LED_MODE
{
LED_FLASH_1 = 0X00,
LED_FLASH_2,
LED_FLASH_TOGGLE,
LED_FLASH_ALL,
LED_ALWAYS_ON_1,
LED_ALWAYS_ON_2,
LED_ALWAYS_ON_ALL,
LED_ALWAYS_OFF,
LED_BREATHING_1,
LED_BREATHING_2,
LED_BREATHING_ALL,
LED_MOVE_FLASH,
LED_MODE_NUM
};
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write one byte into register
*/
void WriteByte(uint8_t Reg, uint8_t Value)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(WriteMode);
Wire.write(Reg);
Wire.write(Value);
Wire.endTransmission();
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write N byte into register
*/
void WriteNByte(uint8_t Reg , uint8_t * Value , uint8_t len)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(WriteMode);
Wire.write(Reg);
for(int i = 0;i<len;i++)
{
Wire.write(Value[i]);
}
Wire.endTransmission();
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write one word(4 bytes,32 bits) into register ,the register address must be continuous
*/
void WriteOneWord(uint8_t Reg, uint32_t Value)
{
uint8_t tmp[4]={0};
tmp[0] = (Value>>0)&0XFF;
tmp[1] = (Value>>8)&0XFF;
tmp[2] = (Value>>16)&0XFF;
tmp[3] = (Value>>24)&0XFF;
WriteNByte(Reg,tmp,4);
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Write half word(2 bytes,16 bits) into register ,the register address must be continuous
*/
void WriteHalfWord(uint8_t Reg, uint16_t Value)
{
uint8_t tmp[2]={0};
tmp[0] = (Value>>0)&0XFF;
tmp[1] = (Value>>8)&0XFF;
WriteNByte(Reg,tmp,2);
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Read one byte from register
*/
uint8_t ReadByte(uint8_t Reg)
{
Wire.beginTransmission(DeAddr);
Wire.write(ReadMode);
Wire.write(Reg);
Wire.write(1);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DeAddr, 1);
return Wire.read();
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Read half word from register
*/
uint16_t ReadHalfWord(uint8_t Reg)
{
uint16_t tmp;
tmp = ReadByte(Reg);
tmp |= ((uint16_t)ReadByte(Reg+1))<<8;
return tmp;
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Read one word from register
*/
uint32_t ReadOneWord(uint8_t Reg)
{
uint32_t tmp;
tmp = ReadByte(Reg);
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+1))<<8;
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+2))<<16;
tmp |= ((uint32_t)ReadByte(Reg+3))<<24;
return tmp;
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* Set LED mode ,reference to the enum type LED_MODE
*/
void SetLedMode(uint8_t LED_MODE)
{
WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE,LED_MODE);
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api ,Set LED mode circularly ,reference to the enum type LED_MODE
*/
void test_SetLedMode(void)
{
unsigned char tmp[8]={0};
for(int i=0;i<LED_MODE_NUM;i++)
{
//WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE,(enum LED_MODE)i);
tmp[0] = i;
WriteNByte(CONFIG_REG_LED_MODE ,tmp , 1);
delay(5000);
}
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api,print the track ball data
*/
void test_PrintTrackData(void)
{
for(int i=0;i<500;i++)
{
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_UP));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_DOWN));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_LEFT));
Serial.print("-");
Serial.print(ReadByte(MOTION_REG_RIGHT));
Serial.print("-");
Serial.println(ReadByte(MOTION_REG_CONFIRM));
delay(100);
}
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api,Write register
*/
void test_WriteReg(void)
{
unsigned char tmp[8]={0};
tmp[0] = 0X4A;
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR ,tmp[0]);
delay(100);
tmp[0] = 0X64;
tmp[1] = 0X00;
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 10;
WriteByte(CONFIG_REG_LED_MODE ,tmp[0]);
delay(100);
tmp[0] = 0xc8;
tmp[1] = 0x00;
WriteByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 0XEA;
tmp[1] = 0X14;
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(100);
tmp[0] = 0X22;
tmp[1] = 0X05;
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME ,tmp[0]);
WriteByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1 ,tmp[1]);
delay(1000);
Serial.println("Setted Value are over here");
Serial.print("valid:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+3),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+2),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+0),HEX);
Serial.print("I2C_ADDR:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR+0),HEX);
Serial.print("I2C_SPEED:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+0),HEX);
Serial.print("LED_MODE:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_MODE+0),HEX);
Serial.print("LED_FLASH_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_CLEAR_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_READ_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+0),HEX);
Serial.println();Serial.println();Serial.println();
delay(3000);
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------//
* test api,Set all config to default value
*/
void test_SetDefault(void)
{
unsigned char Zero[]={0,0,0,0};
Serial.println("Setting Default Value");
WriteNByte(CONFIG_REG_VALID , Zero , 4);
delay(100);
Serial.println("Default Value are over here");
Serial.print("valid:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+3),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+2),HEX);Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_VALID+0),HEX);
Serial.print("I2C_ADDR:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_ADDR+0),HEX);
Serial.print("I2C_SPEED:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_I2C_SPEED+0),HEX);
Serial.print("LED_MODE:0x");Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_MODE+0),HEX);
Serial.print("LED_FLASH_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_LED_FLASH_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_CLEAR_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_CLEAR_TIME+0),HEX);
Serial.print("DATA_READ_TIME:0x");Serial.print(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+1),HEX);Serial.println(ReadByte(CONFIG_REG_DATA_READ_TIME+0),HEX);
Serial.println();Serial.println();Serial.println();
delay(3000);
}
void setup() {
Wire.begin();
Serial.begin(115200);
}
void loop() {
test_SetLedMode();
test_PrintTrackData();
test_WriteReg();
test_SetDefault();
delay(3000);
}
Passo 3. Envie seu código para a placa Seeeduino. Quando o processo de upload estiver concluído, para abrir a janela Serial Monitor, clique em Serial Monitor no menu Tool.
Passo 4. O LED indicador sob a trackball acenderá em diferentes modos, que durarão cerca de 50 segundos
Passo 5. Depois disso, você pode girar ou "clicar" na trackball para obter informações sobre sua trajetória.
Recursos
- [Eagle] Grove-Mini Track ball v1.0 schematic
- [PDF] Grove-Mini Track ball v1.0 schematic
- [Datasheet] STM32F103C8T6 Datasheet
- [Datasheet] AN48841B Datasheet
- [Library] Library file in Github
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer a você diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.