Pular para o conteúdo principal

Grove - Mixer Pack V2

Os 13 módulos Grove incluídos são uma combinação de módulos sensores, atuadores, módulos lógicos e de alimentação que são extremamente fáceis de usar e divertidos de trabalhar. Em poucos minutos, você pode projetar novos circuitos e montar protótipos funcionais.

Conectando diferentes módulos de entrada e saída, é possível criar uma variedade de projetos. Por exemplo, um sensor de som ou de luz pode ser usado como entrada para acionar uma saída, como acender um LED ou ativar um pequeno circuito de motor DC. Módulos de portas lógicas podem adicionar mais flexibilidade à lógica por meio da qual as entradas irão acionar as saídas.

Esses módulos são pequenos e coloridos pedaços de eletrônica, e é muito divertido brincar com eles, tanto para crianças quanto para adultos.

Com o Grove - Mixer Pack V2, você pode aprender facilmente os conceitos básicos de eletrônica e também melhorar sua capacidade prática de aplicar esses conceitos. Esta é a maneira perfeita de se inserir no maravilhoso mundo da eletrônica, trabalhando em seus próprios projetos interativos.

Desembalando

Você encontrará o seguinte ao abrir este Grove mixer pack:

  • Um Manual do Mixer que o ajudará a começar rapidamente seus projetos. Ele inclui informações básicas sobre todos os módulos Grove incluídos no kit e também mostra como montar alguns projetos de exemplo.

  • 13 Módulos Grove:

  • Acessórios de módulos Grove:

Uso

É bem fácil montar circuitos Grove usando os módulos Grove do seu Mixer Pack.

Todos os circuitos são montados combinando os seguintes quatro tipos de módulos:

  1. Módulos de Alimentação Estes fornecem energia ao circuito. O Grove Mixer Pack V2 inclui 1 módulo de alimentação - o Grove - DC Jack Power. Não importa o que você esteja montando, você sempre precisará usar este módulo.

  2. Módulos de Entrada Estes são normalmente usados para enviar entradas sensoriais ao circuito. O Grove Mixer Pack V2 possui 4 módulos de entrada: um sensor de luz, um sensor de som, um potenciômetro deslizante e uma chave momentânea. Com base nas entradas recebidas desses módulos, você pode escolher acionar uma ação usando um módulo de saída.

  3. Módulos de Saída Disparos vindos dos módulos de entrada podem ser convertidos em ações usando módulos de saída. O Grove Mixer Pack V2 possui 5 módulos de saída - uma luz de LED, uma luz de cordão de LED, um gravador de som, um motor de ventilador e um buzzer.

  4. Módulos de Portas Lógicas Esses são usados em conjunto com módulos de entrada e podem ser usados para aprimorar a lógica para acionar uma saída específica. O Grove Mixer Pack V2 possui 3 módulos de portas lógicas - um para cada função de porta AND, OR e NOT.

Montando o seu primeiro circuito

Você pode montar um circuito Grove usando os módulos Grove em 3 passos simples:

Siga estes passos para montar um circuito Grove usando os módulos Grove:

PASSO 1 - Conecte o módulo de alimentação a uma fonte de energia Antes de tudo, conecte uma fonte de energia confiável ao módulo de alimentação. Você pode usar uma bateria de 9 V que se conecta ao módulo Grove - DC Jack Power usando o cabo conector de bateria de 9 V que vem com o kit. Alternativamente, você pode usar um adaptador de tomada comum, como um adaptador de 5V/1A usado para carregar celulares. Depois de conectar o módulo de alimentação Grove a uma fonte de energia, coloque a chave ON/OFF do módulo na posição ON. Um LED verde na placa do módulo de alimentação deve acender. Se isso não acontecer, verifique novamente suas conexões e a fonte de energia. Se o LED verde acender, isso significa que você tem uma fonte de alimentação confiável funcionando. Coloque a chave novamente na posição OFF agora e prossiga para o próximo passo.

PASSO 2 - Conecte o módulo de entrada ao módulo de alimentação Usando um cabo Grove de 4 pinos, conecte o módulo de entrada que você deseja usar em seu circuito ao módulo de alimentação. Coloque o módulo de alimentação à sua frente e coloque o módulo de entrada à esquerda do módulo de alimentação. Em seguida, usando um cabo Grove de 4 pinos, conecte uma das pontas ao módulo de entrada e a outra ponta ao conector Grove do lado esquerdo do módulo de alimentação. Por exemplo, para usar uma chave momentânea para ligar e desligar um LED, conecte o módulo Grove - Button ao lado esquerdo do módulo de alimentação usando um cabo Grove de 4 pinos. O módulo de entrada pode ser conectado diretamente ao módulo de alimentação ou por meio de um módulo de porta lógica.

PASSO 3 - Conecte o módulo de saída ao módulo de alimentação Usando um cabo Grove de 4 pinos, conecte o módulo de saída que você deseja usar em seu circuito ao módulo de alimentação. Coloque o módulo de alimentação à sua frente com o módulo de entrada já conectado ao lado esquerdo do módulo de alimentação. Em seguida, usando um cabo Grove de 4 pinos, conecte uma das pontas ao módulo de saída e a outra ponta ao conector Grove do lado direito do módulo de alimentação. Por exemplo, para montar um circuito que acenda um LED, conecte o módulo Grove - Red LED ao lado direito do módulo de alimentação usando um cabo Grove. O módulo de saída sempre se conecta diretamente ao módulo de alimentação desta maneira.

  • PASSO 1

  • PASSO 2

  • PASSO 3

Pressione a chave momentânea para acender o LED

Usando módulos de portas lógicas

Os módulos de portas lógicas podem ser usados para aprimorar a lógica com base na qual um módulo de entrada ou um conjunto de módulos de entrada pode ser usado para acionar uma saída desejada. Eles são normalmente colocados entre o módulo de entrada e o módulo de alimentação em um circuito Grove.

Existem três tipos de módulos de portas lógicas:

Módulo Grove - NOT

Este é o mais simples de todos os módulos de portas lógicas e se conecta a um módulo de entrada. Ele simplesmente recebe o sinal gerado por um módulo de entrada e o inverte. Um sinal ALTO de um módulo de entrada é convertido em um sinal BAIXO. Um sinal BAIXO do módulo de entrada é convertido em um sinal ALTO indo em direção ao módulo de saída.

Uso típico:_ Um sensor de luz baseado em LDR, como o módulo Grove - Light Sensor, gera um sinal ALTO em luz intensa e um sinal BAIXO no escuro. Portanto, ele pode ser usado para ligar um LED em luz intensa e desligá-lo no escuro. Porém, você pode querer um circuito em que as luzes de LED acendam no escuro e permaneçam apagadas em luz intensa. Isso pode ser feito adicionando um módulo Grove - NOT entre o módulo de entrada Grove - Light Sensor e o módulo Grove - DC Jack Power. Com a porta NOT em uso, você observará que, em luz intensa, quando o LDR apresenta baixa resistência e o sinal gerado pelo módulo sensor de luz é ALTO, a porta NOT o inverte para um sinal BAIXO e as luzes de LED não acendem mais em luz intensa. Alternativamente, quando está escuro e o LDR apresenta alta resistência e o sinal gerado pelo módulo sensor de luz é BAIXO, a porta NOT converte o sinal BAIXO em um sinal ALTO, fazendo com que as luzes de LED acendam no escuro.

Módulo Grove - OR

Este módulo pode ser conectado a dois módulos de entrada. Sua finalidade é gerar um sinal HIGH quando pelo menos um dos dois módulos de entrada conectados a ele fornecer um sinal HIGH. Se o sinal recebido de ambos os módulos de entrada for LOW, a porta OR fornece um sinal LOW para o módulo de saída.

Módulo Grove - AND

Este módulo pode ser conectado a dois módulos de entrada. Sua finalidade é gerar um sinal HIGH somente quando ambos os dois módulos de entrada conectados a ele fornecerem um sinal HIGH. Se o sinal recebido de qualquer um dos dois módulos de entrada for LOW, a porta AND fornece um sinal LOW para o módulo de saída.

Detalhes dos Módulos Grove

Grove - DC Jack Power

O módulo Grove - DC Jack Power alimenta todos os outros módulos do Mixer Pack. Uma fonte de alimentação pode ser conectada a ele por meio de um conector DC cilíndrico padrão. A fonte de alimentação pode ser uma bateria de 9 V ou qualquer adaptador de parede de 5.5-20 V. O módulo pode alcançar uma corrente de saída contínua de 2 A em uma ampla faixa de alimentação de entrada, com excelente regulação de carga e de linha.

Grove - Recorder

O módulo Grove - Recorder pode gravar de 8 a 20 segundos de áudio e reproduzi-lo. O tempo de gravação padrão é de 10 segundos. O módulo usa armazenamento não volátil, o que significa que o som ou áudio gravado não é perdido quando o módulo é desligado. Ele permanece armazenado na memória e, quando o módulo é ligado novamente, o mesmo som ou áudio pode ser reproduzido. O módulo é muito fácil de controlar - basta pressionar o botão de pressão on-board para gravar e conectar o alto-falante incluído no kit para ouvir a reprodução.

Grove - LED String Light

O módulo Grove - LED String Light é essencialmente um driver de LED para as luzes de cordão de LED incluídas no seu mixer pack. A tensão de operação do módulo é 3,3 V/5 V, mas a luz de cordão requer uma entrada de 12 V. Este módulo, portanto, usa um Conversor DC-DC step up para fornecer a tensão necessária para acender as luzes de cordão de LED. A luz de cordão de LED que acompanha é uma luz de cordão RGB de 5 metros de comprimento que você pode usar para iluminar uma árvore de Natal ou decorar uma parte da sua casa.

Grove - Mini Fan

O módulo Grove - Mini Fan é um driver de motor DC baseado no microcontrolador AVR Atmega168. Ele pode ser usado para acionar o motor DC que está incluído no seu mixer pack. O ventilador de pás macias também incluído no kit pode ser acoplado ao motor para fazer um projeto divertido com crianças. Por ter pás macias, o ventilador é totalmente seguro e não há chance de qualquer ferimento. Para projetos avançados, o microcontrolador neste módulo também pode ser reprogramado para acionar um motor de servo.

Grove - NOT

O módulo Grove - NOT fornece a função de uma porta lógica NOT. O módulo NOT tem uma entrada à esquerda e uma saída à direita. Quando o sinal de entrada para o módulo é HIGH, a saída é LOW. Quando o sinal de entrada para o módulo é LOW, a saída é HIGH.

Grove - OR

O módulo Grove - OR fornece a função de uma porta lógica OR. Ele tem duas entradas à esquerda e uma saída à direita. A saída deste módulo de porta lógica OR passa para HIGH quando recebe um sinal HIGH em qualquer uma das duas entradas.

Grove - AND

O módulo Grove - AND fornece a função de uma porta lógica AND. Ele tem duas entradas à esquerda e uma saída à direita. A saída deste módulo de porta lógica AND passa para HIGH somente quando recebe um sinal HIGH de ambas as entradas.

Grove - Buzzer

O módulo Grove - Buzzer tem um buzzer piezoelétrico como componente principal. O piezo pode ser conectado a saídas digitais e emitirá um tom quando a saída for HIGH. Alternativamente, ele pode ser conectado a uma saída analógica de modulação por largura de pulso para gerar vários tons e efeitos.

Grove - Light Sensor

Grove - Red LED

Grove - Sound Sensor

Grove - Slide Potentiometer

O módulo Grove - Slide Potentiometer incorpora um resistor variável linear com resistência total de 10 KΩ. Quando você move a alavanca de um lado para o outro, sua tensão de saída variará de 0 V até o Vcc que você aplicar. Ele se conecta aos outros módulos Grove por meio de um cabo Grove padrão de 4 pinos. Três dos pinos são conectados a OUT (Pino 1), Vcc (Pino 3) e GND (Pino 4), enquanto o quarto pino (Pino 2) é conectado a um LED indicador verde. O LED é usado para representar visualmente a variação de resistência no potenciômetro.

Grove - Button

O módulo Grove - Button incluído neste mixer pack é uma versão mais recente do módulo Grove - Button da Seeed Studio. Ele contém um botão "liga/desliga momentâneo" independente. “Momentâneo” significa que o botão retorna sozinho após ser solto. O botão gera um sinal ALTO quando pressionado e BAIXO quando solto. O botão envia sinais para o pino SIG da interface Grove enquanto o NC não é usado.

Projetos de exemplo

Os módulos e acessórios do Grove Mixer Pack podem ser usados para construir muitos projetos divertidos. Alguns exemplos de projetos que você pode fazer também são fornecidos no Mixer Handbook que você recebeu junto com o kit. Alguns projetos também estão listados abaixo.

LED Fotosensível

Siga estas instruções gráficas passo a passo para construir seu projeto:

1.Alinhe os módulos de que você precisará para o circuito

2.Conecte os módulos usando os cabos Grove de 4 pinos

3.Teste o circuito

Pisca-pisca que brilha no escuro

Lista de Peças:

Siga estas instruções gráficas passo a passo para construir seu projeto:

1.Alinhe os módulos de que você precisará para o circuito

2.Conecte os módulos usando os cabos Grove de 4 pinos e ligue o sistema

3.Teste o circuito

Outras Ideias de Projetos

Aqui estão alguns outros projetos que você pode experimentar:

  1. Luzes que piscam com a música Dica: Use uma combinação do sensor de som e das luzes de cordão de LED. Você consegue fazer as luzes piscarem em sincronia com a música? Se você toca algum instrumento musical, como piano, veja como as luzes reagem quando você toca.

  2. Luzes que piscam com a música, mas somente quando está escuro Dica: Use uma combinação dos sensores de som e de luz junto com luzes de cordão de LED. Você consegue adivinhar quais módulos de portas lógicas precisará usar com os 2 sensores? Você precisará de dois!

  3. Adicione uma luz de LED ao seu capacete de bicicleta Dica: O circuito para isso é o mesmo do projeto Luzes Fotosensíveis mostrado acima. Use uma bateria de 9 V para tornar seu projeto portátil!

  4. Use um buzzer piezo como buzina de bicicleta

  1. Torne-se um espião! Dica: Use o gravador de som e grave secretamente a voz de alguém e reproduza para essa pessoa.

  2. Deixe uma mensagem carinhosa para sua mãe antes de ir para a escola Dica: Use o gravador de som como você fez no projeto acima. Desta vez, grave sua mensagem favorita para alguém querido (mãe, pai, irmão... qualquer pessoa) com sua própria voz e avise que eles podem reproduzi-la quando você não estiver por perto!!

  3. Reviva um antigo carrinho de brinquedo com motor quebrado Dica: Você tem um antigo carrinho de brinquedo motorizado que parou de funcionar? É bem provável que o motor ainda funcione bem e que o problema seja outra coisa. Veja se você consegue abrir o brinquedo e extrair o motor acoplado às rodas e ligá-lo usando um módulo Grove - Mini Fan. Experimente usar uma bateria de 9 V para alimentação e o potenciômetro deslizante para variar a velocidade.

  4. Ventilador pessoal com velocidade variável Dica: Este é bem fácil e não deve exigir nenhuma dica ;) Proteja-se do calor com este projeto!

Disponibilidade


Disponível no SeeedStudio Bazaar:

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...