Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit de Sensor ORP Pro

Introdução​

Grove - ORP Sensor Kit (HR-O) é um sensor Grove que mede o valor de ORP, detectando a qualidade do líquido. Ele funciona com uma sonda ORP IP68 de 5 metros, oferecendo uma faixa de detecção de -2000mV a 2000mV, operando entre 0-80℃ e com suporte à programação em Arduino. O sensor é ecologicamente correto e possui certificação RoHS.

Características​

  • Atualização do Sensor ORP Grove: Monta uma sonda ORP IP68 de 5 metros, oferecendo faixa de detecção de -2000 mV a 2000 mV, operando entre 0-80℃, membro do ecossistema Grove fácil de usar
  • Desempenho de Medição Aprimorado: Mantém precisão de detecção de ±15mV a 0-60°C
  • Tensão de Operação: 3,3/5V
  • Suporte para Arduino
  • Certificação RoHS

Aplicações​

  • Monitoramento e controle de reações de oxirredução
  • Detecção de água desinfetada
  • Detecção de água adequada à saúde
  • Determinar os tipos de microrganismos
  • Detectar atividade microbiana anaeróbica
  • Tratamento de águas residuais
  • Aquicultura
  • Monitoramento de descarga de esgoto industrial

Visão Geral de Hardware​

Antes de tudo começar, é bastante essencial conhecer alguns parâmetros básicos do produto. A tabela a seguir fornece informações sobre as características do Grove - ORP Sensor Kit Pro.

ParâmetrosDetalhes
Faixa de medição-2000mV a +2000mV
Taxa de resolução1 mV
Precisão±15mV
Ponto de potencial aeróbico (pH)7,00±0,30
Fator de inclinação>96%
Tensão de trabalho3,3V/5V
Temperatura de trabalho0-80℃
Sistema de referência
Limite de junção líquidaTetracloreto de polivinil
Material da carcaçaPPS
Resistência da membrana<500 MQ
Comprimento do fio5 metros
Método de instalaçãoImersão
Nível de proteçãoIP68
Conexão elétricaBNC

Primeiros Passos​

Sobre o produto​

A tampa da sonda do sensor é preenchida com uma solução de cloreto de potássio que é usada para proteger a sonda.

Se você encontrar cristais granulares brancos sólidos ao redor da proteção da sonda após receber o produto, isso é um fenômeno normal, por favor, não se preocupe.

Os cristais brancos são causados pela solução de cloreto de potássio interna devido a mudanças de temperatura, mudanças ambientais ou oxirredução no ambiente normal de armazenamento ou transporte. No entanto, isso não afetará a natureza da solução de cloreto de potássio interna nem o funcionamento normal do sensor.

Se você os encontrar, use um papel toalha úmido para limpar suavemente os cristais, e por favor não deixe isso perto de crianças para evitar ingestão acidental.

Instruções de uso do Grove ORP Sensor Kit Pro​

Um sensor de Potencial de Oxirredução (ORP) mede a atividade de oxidantes e redutores em uma solução aquosa. É uma medição potenciométrica de um sistema de dois eletrodos semelhante a um sensor de pH. Às vezes, também é chamada de medição de redox. Diferente de um sensor de pH, um sensor de ORP mede a proporção entre as formas oxidada e reduzida de todas as espécies químicas em solução.

O sensor de ORP é composto por duas semicélulas eletroquímicas em que o eletrodo de referência é geralmente Ag/AgCl e o eletrodo de medição é comumente Pt. A diferença de potencial entre os dois eletrodos representa o potencial redox da solução que está sendo medida e pode ser descrita pela equação de Nernst.

E = Eo – 2.3 (RT/nF) x (log [Ox] / [Red])

Onde:

  • E = potencial total desenvolvido entre os eletrodos de medição e de referência
  • Eo = uma tensão específica do sistema
  • R = constante dos gases
  • T = temperatura em K
  • n = o número de elétrons envolvidos no equilíbrio entre as espécies oxidada e reduzida
  • F = constante de Faraday
  • [Ox] = concentração da espécie oxidada
  • [Red] = concentração da forma reduzida dessa espécie

A saída do sensor de ORP é relativa ao eletrodo de referência. Por exemplo, uma leitura de +100 mV indica que o potencial é 100 mV maior que o potencial da semicélula de referência e sugere um ambiente oxidante. Da mesma forma, uma leitura de –100 mV indica um potencial 100 mV menor que o da semicélula de referência e corresponde a um ambiente redutor. Em algumas aplicações, o potencial redox pode ser apresentado como Eh, que é a leitura de tensão em relação ao Eletrodo Padrão de Hidrogênio (SHE). Levando em conta o desvio do eletrodo de referência usado no sensor de ORP, o potencial pode ser convertido em leituras Eh. Os sensores de ORP Vernier usam um eletrodo de referência Ag/AgCl com KCl saturado.

Instalação do Equipamento​

Antes de usar o Grove ORP Sensor Pro, precisamos montar a placa Grove com a sonda. Na placa Grove, haverá duas pontas redondas salientes na conexão com a sonda; alinhe-as com as duas ranhuras na conexão da sonda e insira firmemente. Em seguida, basta girá-las ao longo das ranhuras até o limite.

dica

Se você quiser desmontá-lo, basta girá-lo na direção oposta ao longo da ranhura e, em seguida, separar a placa Grove da sonda com força. Observe que a força da mão deve ser aplicada o máximo possível na parte metálica para evitar quebrar a placa com força excessiva.

Uma porca e um espaçador são incluídos com o produto. Se você precisar desmontar com frequência, não recomendamos que instale o espaçador e a porca, pois isso dificultará a desmontagem.

Exemplo com Arduino / XIAO​

Em seguida, apresentaremos o uso básico do Grove ORP Sensor com os produtos XIAO e Seeeduino da Seeed Studio com base na plataforma Arduino.

Passo 1. Inicie o aplicativo Arduino.

Passo 2. Selecione o modelo da sua placa de desenvolvimento e adicione-o à Arduino IDE.

  • Se você quiser usar o Seeeduino para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.

  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO SAMD21 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.

  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO RP2040 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.

  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO nRF52840 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.

  • Se você quiser usar o Seeed Studio XIAO ESP32C3 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.

Usando o Grove ORP Sensor Pro no Seeed Studio XIAO SAMD21​

Uma definição simples de funcionamento para ORP é a capacidade de uma solução para transferência de elétrons, conhecida como oxidação ou redução, dada em milivolts. A medição de ORP é a leitura do potencial de tensão entre o eletrodo de medição e o eletrodo de referência. Dependendo da solução que está sendo medida, os eletrodos de ORP atuarão como doadores de elétrons ou aceitadores de elétrons. O ORP é semelhante ao pH, pois o pH indica quão ácida ou básica é uma solução com base na atividade de íons de hidrogênio dentro da solução, e o ORP indica o estado de redução-oxidação de uma solução com base na atividade coletiva de elétrons dentro da solução.

Neste exemplo, usamos o XIAO SAMD21 como placa de controle principal para medir o valor de ORP da Coca-Cola usando o Grove ORP Sensor Pro.

Materiais Necessários​

Seeed Studio XIAO SAMD21Seeed Studio Expansion Base for XIAOGrove ORP Sensor Pro
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Passos de Operação​

Passo 1. Conecte o Grove ORP Sensor Pro à XIAO Expansion Board.

Neste exemplo, usaremos os pinos A6 e A7 acima do XIAO como os pinos CAL e SIG do sensor. Conecte o Grove ORP Sensor Pro à porta UART da placa de expansão XIAO usando o cabo Grove.

Passo 2. Coloque o Seeed Studio XIAO SAMD21 na placa de expansão.

nota

Por favor, primeiro conecte o Seeed Studio XIAO na placa de expansão, depois conecte o cabo Type-C. Lembre-se de encaixar o Seeed Studio XIAO no meio dos dois conectores fêmea, caso contrário você danificará o Seeed Studio XIAO e a placa de expansão.

Passo 3. Remova a capa protetora da sonda.

Este passo requer cuidado especial!

Por favor, deixe a sonda voltada para baixo na vertical antes de remover a capa protetora para expor a sonda e, em seguida, gire lentamente a capa para remover a sonda. Por favor, não incline durante este processo, caso contrário o cloreto de potássio dentro irá facilmente derramar!

Em seguida, a sonda é totalmente inserida no líquido a ser medido. Fique tranquilo, pois a sonda e o sensor são à prova d’água, e nós preparamos especialmente um cabo de 5 m de comprimento para você. No entanto, observe que a placa Grove não é à prova d’água, portanto, não a coloque no líquido junto com a sonda.

Passo 4. Envie o programa.

A seguir está um programa de exemplo para o Grove ORP Sensor.

#define VOLTAGE 3.37   //vcc voltage(unit: V)
#define OFFSET 16 //UNUSED - zero drift voltage(unit: mV)
#define LED 13 //operating instructions
#define ArrayLenth 40 //times of collection
#define orpPin A7 //orp meter output,connect to Arduino controller ADC pin
#define calPin A6 //orp cal control pin, get a offset by set it to low

double orpValue;
// double offset=0.0;
int offset=0;
bool is_calibrated = false;
int wait_count = 5;
int orpArray[ArrayLenth];
int orpArrayIndex=0;

double avergearray(int* arr, int number);

void setup(void) {
Serial.begin(9600);
pinMode(LED,OUTPUT);
pinMode(calPin,OUTPUT);
// digitalWrite(calPin, LOW);
digitalWrite(calPin, HIGH);
}

void loop(void) {
static unsigned long orpTimer=millis(); //analog sampling interval
static unsigned long printTime=millis();
if(millis() >= orpTimer)
{
orpTimer=millis()+20;
orpArray[orpArrayIndex++]=analogRead(orpPin); //read an analog value every 20ms
if (orpArrayIndex==ArrayLenth) {
orpArrayIndex=0;
}
orpValue=((30*(double)VOLTAGE*1000)-(75*avergearray(orpArray, ArrayLenth)*VOLTAGE*1000/1024))/75-offset;
}
if(millis() >= printTime) //Every 800 milliseconds, print a numerical
{
if(!is_calibrated) {
if(wait_count==0){
offset += (int)orpValue;
is_calibrated = true;
digitalWrite(calPin, LOW);
Serial.print("offset: ");
Serial.print((int)offset);
Serial.println(" mV");
}
wait_count--;
}
else {
Serial.print("ORP: ");
Serial.print((int)orpValue);
Serial.println(" mV");
digitalWrite(LED,1-digitalRead(LED)); // convert the state of the LED indicator
}
printTime=millis()+800;
}
}

double avergearray(int* arr, int number){
int i;
int max,min;
double avg;
long amount=0;
if(number<=0){
printf("Error number for the array to avraging!/n");
return 0;
}
if(number<5){ //less than 5, calculated directly statistics
for(i=0;i<number;i++){
amount+=arr[i];
}
avg = amount/number;
return avg;
}else{
if(arr[0]<arr[1]){
min = arr[0];max=arr[1];
}
else{
min=arr[1];max=arr[0];
}
for(i=2;i<number;i++){
if(arr[i]<min){
amount+=min; //arr<min
min=arr[i];
}else {
if(arr[i]>max){
amount+=max; //arr>max
max=arr[i];
}else{
amount+=arr[i]; //min<=arr<=max
}
}//if
}//for
avg = (double)amount/(number-2);
}//if
return avg;
}

Antes de usar o programa, você precisa corrigir algumas variáveis do programa de acordo com a situação real.

#define VOLTAGE     3.37  //vcc voltage(unit: V)
#define LED 13 //operating instructions
#define ArrayLenth 40 //times of collection
#define orpPin A7 //orp meter output,connect to Arduino controller ADC pin
#define calPin A6 //orp cal control pin, get a offset by set it to low
  • VOLTAGE: refere-se à tensão real de operação do sensor. Recomenda-se que você use um multímetro para medir a tensão de alimentação do pino; quanto mais preciso o valor, mais precisa será a medição. Na minha placa de expansão XIAO, a tensão de alimentação medida é 3,37 V.

  • LED: o programa adiciona a função de piscar o LED como indicador de funcionamento, que pode ser definida aqui como os números dos pinos de LED da placa de controle que você está usando.

  • ArrayLenth: número de amostras por unidade de tempo. Quanto menor o valor, mais curto o tempo para obter valores de ORP, mas isso também torna os valores de resultado instáveis. O valor padrão é 40.

  • orpPin: o pino ORP do sensor é conectado ao número do pino da placa de controle principal.

  • calPin: o pino cal do sensor é conectado ao número do pino da placa de controle principal.

Após atualizar o programa, selecione o modelo da placa de desenvolvimento e o número da porta do Seeed Studio XIAO SAMD21 e envie o programa.

Ligue o monitor serial e ajuste a taxa de transmissão para 9600, você verá a variação do valor de ORP detectado pelo sensor atual.

dica

Se você estiver enviando o programa depois de colocar a sonda do sensor na solução a ser medida, com ArrayLenth = 40, levará cerca de 15min de tempo de aquecimento até que o valor de ORP se estabilize.

Limpar a sonda Grove ORP Sensor Pro​

Vários fatores podem levar ao bloqueio dos diafragmas do sensor de ORP. Em particular, junções feitas de cerâmica ou outro material poroso são propensas a entupimento. As razões mais frequentes são listadas aqui juntamente com os respectivos procedimentos de limpeza:

  1. Bloqueio com sulfeto de prata (Ag2S): se o eletrólito de referência contiver íons prata e a amostra a ser medida contiver sulfetos, a junção ficará contaminada com um precipitado de sulfeto de prata. Para limpar a junção dessa contaminação, limpe-a com uma solução de 8% de tioureia em 0,1 mol/L de HCl por 5–60 minutos (o Thiourea Cleaner está disponível na METTLER TOLEDO).

  2. Bloqueio com cloreto de prata (AgCl): os íons prata do eletrólito de referência também podem reagir com amostras que contenham íons cloreto, resultando em um precipitado de AgCl. Esse precipitado pode ser removido deixando o eletrodo de molho em uma solução de amônia concentrada (35% NH3 aq.).

  3. Bloqueio com proteínas: junções contaminadas com proteínas geralmente podem ser limpas imergindo o eletrodo em uma solução de pepsina/HCl (5% de pepsina em 0,1 mol/L de HCl) por várias horas (Pepsin-HCl Cleaner está disponível na METTLER TOLEDO).

  4. Outros bloqueios na junção: se a junção estiver bloqueada com outras contaminações, tente limpar o sensor de ORP em um banho ultrassônico com água ou com uma solução de 0,1 mol/L de HCl.

cuidado

Por favor, NÃO deixe a sonda em uma solução por um longo tempo, pois isso pode encurtar seriamente a vida útil da sonda.

Armazenar corretamente o Grove ORP Sensor Pro​

Após o uso, enxágue bem o eletrodo com água destilada e aperte a capa protetora. Os eletrodos de ORP devem ser armazenados na tampa umidificadora preenchida com eletrólito de referência (geralmente 3 mol/L KCl) ou solução de armazenamento InLab. Armazene a meia-célula seca. O eletrodo deve ser armazenado na posição vertical e em temperatura ambiente.

Solução de Problemas​

  • P1: Por que não é necessário calibração para o Grove ORP Sensor Pro?

R: Medir redox significa medir o potencial de redução da solução. O valor bruto (leitura em mV) é o resultado final. Se o eletrodo de redox for verificado medindo em solução tampão de 220 mV e se não estiver dentro de 220 ± 20 mV, o sensor deve ser limpo (e não calibrado).

  • O que fazer se a verificação do Grove ORP Sensor Pro falhar?

R: O valor esperado para o sensor Redox é 220 ± 20 mV. Se essa condição não for atendida, recomenda-se limpar o anel ou o pino metálico usando um lenço úmido, seguido de enxágue com água destilada e, em seguida, medir novamente o valor em mV no tampão redox de 220 mV. Outra forma de limpar e remover depósitos do anel metálico é condicioná-lo com 0,1 mol/L de HCl. Também em alguns casos é recomendada a troca do eletrólito de referência.

  • Quando são feitas medições relativas de mV?

R: Pode ser que alguém queira corrigir a leitura para qualquer desvio, por exemplo, para conhecer o potencial em relação a um eletrodo padrão de hidrogênio em vez da referência Ag/AgCl. Portanto, são realizadas medições relativas de mV, e é necessário inserir o desvio nos parâmetros de medição.

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...