Pular para o conteúdo principal

Grove Offline Voice Recognition

Introdução

O módulo Grove - Offline Voice recognition é adequado para reconhecimento de voz puramente offline e de baixo consumo, baseado no módulo VC-02. Ele possui até 150 comandos pré-programados que podem ser usados para controlar seus aparelhos inteligentes. Possui um tempo de identificação menor que 100 ms, em um formato compacto de 18 mm * 17 mm. O módulo pode se comunicar por meio da interface UART e fornece um código Hex exclusivo para cada comando reconhecido. Tudo que este módulo precisa é de 5 V e ele já estará pronto para reconhecer os comandos!

Características

  • Suporta 150 comandos de voz
  • Baixo consumo de energia
  • Trilhas de alimentação protegidas contra ESD
  • Indicadores de LED para comandos
  • Interface Grove UART

Especificações

Parâmetro

Faixa/Valor

Tensão de entrada5V/3.3V
BaudRate padrão115200
Saída padrãoValores Hex do comando detectado

Primeiros passos

demo1: Módulo Grove offline voice recognition com Arduino IDE

Configuração de hardware

Você precisa preparar o seguinte:

dica

Alguns cabos USB podem apenas fornecer energia e não transferir dados. Se você não tiver um cabo USB ou não souber se o seu cabo USB pode transmitir dados, você pode conferir Seeed USB Type-C support USB 3.1.

Passo 1. Conecte o XIAO RP2040 ao seu computador por meio de um cabo USB Type-C.

Passo 2. Conecte o XIAO RP2040 à placa de expansão XIAO.

Passo 3. Conecte a placa de expansão XIAO ao Offline Speech Recognizer na porta UART por meio de um cabo Grove.

Passo 4. Conecte o Offline Speech Recognizer a um alto-falante.

Aqui está a imagem de conexão para sua referência.

Configuração de software

Passo 1. Baixe e instale a versão mais recente da Arduino IDE de acordo com o seu sistema operacional

Passo 2. Selecione o modelo da sua placa de desenvolvimento e adicione-o à Arduino IDE. Se você quiser usar o XIAO RP2040 para as rotinas posteriores, consulte este tutorial para concluir a adição.

dica

Se você quiser usar outros tipos de XIAO, você pode consultar aqui.

Passo 3. Instale a biblioteca de código Arduino.

Comece obtendo a base de código no GitHub e fazendo o download para o seu computador local.

Como você fez o download da biblioteca zip, abra a sua Arduino IDE, clique em Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Escolha o arquivo zip que você acabou de baixar, e se a instalação da biblioteca estiver correta, você verá Library added to your libraries na janela de aviso. Isso significa que a biblioteca foi instalada com sucesso.

Demonstração de reconhecimento de voz offline

Passo 1. Abra este arquivo na sua Arduino.

Você verá o código como abaixo.

#include "GroveOfflineSensor.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#define RX_VC02 D7
#define TX_VC02 D6

SoftwareSerial groveSerial(RX_VC02, TX_VC02); // RX, TX

void setup() {
Serial.begin(115200);
// wait for serial port to connect. Needed for native USB port only , This port is for displaying data Grove Sensor sends
while (!Serial);
// Make sure to set the baud rate to match your communication
groveSerial.begin(115200);
}

void loop() {
// detect voice from voice recognition sensor
uint8_t *voiceData = detectVoiceFromGroveSensor(&groveSerial);

//transfer the voice to command string
if(voiceData != NULL){
String response = getCommandInString(voiceData);
Serial.println(response);
}
delay(1000);
}

Passo 2. Clique no botão Upload para enviar o código para a placa

Passo 3. Diga a palavra de ativação "hello pudding" para o sensor e então você ouvirá um retorno de voz pelo alto-falante e um retorno em texto pelo monitor serial na Arduino IDE. Para mais instruções, você pode encontrá-las em Resources, localizado na parte inferior deste artigo.

demo2: Grove offline voice recognition com ESPHome e Home Assistant

Configuração de hardware

você precisa preparar o seguinte:

  • Um dispositivo com Home Assistant instalado

O primeiro passo para começar a usar o Home Assistant é instalá-lo em um dispositivo; você pode seguir aqui para um guia passo a passo.

dica

Alguns cabos USB podem apenas fornecer energia e não transferir dados. Se você não tiver um cabo USB ou não souber se o seu cabo USB pode transmitir dados, você pode conferir Seeed USB Type-C support USB 3.1.

Passo 1. Preparação de hardware

Conecte o XIAO ESP32S3 ao seu computador por meio de um cabo USB Type-C. Conecte o XIAO ESP32S3 à placa de expansão XIAO. Conecte a placa de expansão XIAO ao Offline Speech Recognizer na porta UART por meio de um cabo Grove. Conecte o Offline Speech Recognizer a um alto-falante. Conecte a antena ao XIAO ESP32S3.

Aqui está a imagem de conexão para sua referência.

Passo 2. Crie sua casa inteligente Digite o endereço do dispositivo com Home Assistant na barra de endereços do seu navegador e crie uma conta Home Assistant; você pode seguir aqui para um guia passo a passo.

Passo 3. Instale o ESPHome no Home Assistant Você pode configurar rapidamente o ESPHome no Home Assistant seguindo aqui

Software

Adicionar XIAO ESP32S3 ao ESPHome

  • Clique em + NEW DEVICE
  • Clique em CONTINUE
  • Digite um Name para o dispositivo e insira as credenciais de WiFi, como Network name e Password. Em seguida, clique em NEXT.
  • Selecione ESP32-S3 e clique em NEXT
  • Clique em Install e escolha Manual download.
  • Depois de baixar com sucesso, abra o ESPHome Web e escolha Modern format.
  • Conecte a porta do seu XIAO ESP32S3 e instale o arquivo bin que você acabou de obter; agora ele fará o download de todos os pacotes de placa necessários e gravará o firmware ESPHome no XIAO ESP32S3.
  • Abra os LOGS, se o flashing for bem-sucedido, você verá a seguinte saída e, agora, volte para a página ESPHome. Se você vir o status da placa como ONLINE, isso significa que a placa foi conectada ao WiFi com sucesso.
dica

Se você receber o aviso de que "[wifi_esp32:482][arduino_events]: Event: Disconnected …… reason='Auth Expired'", certifique-se de que o dispositivo ESP32 esteja dentro do alcance da rede WiFi, pois um sinal fraco pode causar problemas de conexão. Você pode substituir a sua antena pela Rod Antenna.

Agora você pode desconectar o XIAO ESP32C3 do computador e apenas alimentá-lo por um cabo USB. Isso porque, de agora em diante, se quiser gravar firmware no XIAO ESP32C3, você pode simplesmente fazer isso por OTA sem conectar à placa X86 por um cabo USB.

  • Clique nos três pontos e clique em Install, selecione Wirelessly e isso enviará as alterações para a placa sem fio
  • Vá para Settings e selecione Devices & Services. Você verá ESPHome como uma integração descoberta. Clique em CONFIGURE. Se ele pedir a chave de criptografia, volte para a página ESPHome para copiar a API Key e inseri-la.

Reconhecimento de voz offline

Passo 1. Dentro do arquivo offline-voice-recognition.yaml que criamos antes, adicione o seguinte no final do arquivo e envie por OTA para o XIAO ESP32S3

Clique aqui para visualizar o código completo
uart:
id: uart_bus
tx_pin: GPIO43
rx_pin: GPIO44
baud_rate: 115200

globals:
- id: hex_code
type: uint8_t
restore_value: no
initial_value: '0'

interval:
- interval: 1s
then:
- lambda: |-
while (id(uart_bus).available() >= 5) {
uint8_t receivedData[5];
for (int i = 0; i < 5; i++) {
id(uart_bus).read_byte(&receivedData[i]);
}
id(hex_code) = receivedData[1];
ESP_LOGD("main", "Hex code: %02X", id(hex_code));
}

sensor:
- platform: template
name: "Received Hex Code"
lambda: |-
return id(hex_code);
update_interval: 5s
unit_of_measurement: ""
accuracy_decimals: 0
on_value:
then:
- lambda: |-
auto call_acwind = id(acwind).make_call();
auto call_actemp = id(actemp).make_call();
switch (id(hex_code)) {
case 0x03:
id(ac).publish_state(true);
break;
case 0x04:
id(ac).publish_state(false);
break;
case 0x05:
id(acmode).publish_state("automatic mode");
break;
case 0x06:
id(acmode).publish_state("cold mode");
break;
case 0x07:
id(acmode).publish_state("heat mode");
break;
case 0x08:
id(acmode).publish_state("dry mode");
break;
case 0x09:
id(acmode).publish_state("fan mode");
break;
case 0x0A:
id(acmode).publish_state("sleeping mode");
break;
case 0x0B:
id(acwind).publish_state("automatic fan");
break;
case 0x0C:
id(acwind).publish_state("low fan");
break;
case 0x0D:
id(acwind).publish_state("medium fan");
break;
case 0x0E:
id(acwind).publish_state("high fan");
break;
case 0x0F:
call_acwind.select_next(false);
call_acwind.perform();
break;
case 0x10:
call_acwind.select_previous(false);
call_acwind.perform();
break;
case 0x11:
id(actemp).publish_state("sixteen centigrade");
break;
case 0x12:
id(actemp).publish_state("seventeen centigrade");
break;
case 0x13:
id(actemp).publish_state("eighteen centigrade");
break;
case 0x14:
id(actemp).publish_state("nineteen centigrade");
break;
case 0x15:
id(actemp).publish_state("twenty centigrade");
break;
case 0x16:
id(actemp).publish_state("twenty one centigrade");
break;
case 0x17:
id(actemp).publish_state("twenty two centigrade");
break;
case 0x18:
id(actemp).publish_state("twenty three centigrade");
break;
case 0x19:
id(actemp).publish_state("twenty four centigrade");
break;
case 0x1A:
id(actemp).publish_state("twenty five centigrade");
break;
case 0x1B:
id(actemp).publish_state("twenty six centigrade");
break;
case 0x1C:
id(actemp).publish_state("twenty seven centigrade");
break;
case 0x1D:
id(actemp).publish_state("twenty eight centigrade");
break;
case 0x1E:
id(actemp).publish_state("twenty nine centigrade");
break;
case 0x1F:
id(actemp).publish_state("thirty centigrade");
break;
case 0x20:
call_actemp.select_next(false);
call_actemp.perform();
break;
case 0x21:
call_actemp.select_previous(false);
call_actemp.perform();
break;
case 0x22:
id(fan).publish_state(true);
break;
case 0x23:
id(fan).publish_state(false);
break;
case 0x24:
id(acswept).publish_state("air swing up and down");
break;
case 0x25:
id(acswept).publish_state("air swing left and right");
break;
case 0x26:
id(acmode).publish_state("automatic mode");
id(acwind).publish_state("automatic fan");
id(actemp).publish_state("twenty six centigrade");
id(fan).publish_state(false);
break;
case 0x27:
id(light).publish_state(true);
break;
case 0x28:
id(light).publish_state(false);
break;
case 0x29:
id(cold_light).publish_state(true);
break;
case 0x2A:
id(cold_light).publish_state(false);
break;
case 0x2B:
id(warm_light).publish_state(true);
break;
case 0x2C:
id(warm_light).publish_state(false);
break;
default:
ESP_LOGW("main", "Unknown hex code: %02X", id(hex_code));
break;
}

switch:
- platform: template
name: "air conditioner"
id: ac
optimistic: True
- platform: template
name: "fan"
id: fan
optimistic: True
- platform: template
name: "light"
id: light
optimistic: True
- platform: template
name: "cold light"
id: cold_light
optimistic: True
- platform: template
name: "warm light"
id: warm_light
optimistic: True

select:

- platform: template
name: Air conditioner mode
id: acmode
optimistic: True
options:
- "automatic mode"
- "cold mode"
- "heat mode"
- "dry mode"
- "fan mode"
- "sleeping mode"
initial_option: "automatic mode"

- platform: template
name: Fan mode
id: acwind
optimistic: True
options:
- "automatic fan"
- "low fan"
- "medium fan"
- "high fan"
initial_option: "automatic fan"

- platform: template
name: Temperature
id: actemp
optimistic: True
options:
- "sixteen centigrade"
- "seventeen centigrade"
- "eighteen centigrade"
- "nineteen centigrade"
- "twenty centigrade"
- "twenty one centigrade"
- "twenty two centigrade"
- "twenty three centigrade"
- "twenty four centigrade"
- "twenty five centigrade"
- "twenty six centigrade"
- "twenty seven centigrade"
- "twenty eight centigrade"
- "twenty nine centigrade"
- "thirty centigrade"
initial_option: "twenty six centigrade"

- platform: template
name: Fan direction
id: acswept
optimistic: True
options:
- "air swing up and down"
- "air swing left and right"
nota

Quando criamos um novo dispositivo, o arquivo yaml que é gerado automaticamente vai variar por causa de diferentes configurações e tipos de dispositivo, então recomendamos não alterar o início do arquivo e apenas adicionar o código no final.

  • Você pode aprender mais sobre Uart Bus aqui
  • Você pode aprender mais sobre Switch Component aqui
  • Você pode aprender mais sobre Select Component aqui

Passo 2. Visualizar no Dashboard

  • Agora volte para Devices, escolha o reconhecimento de voz offline
  • Clique em ADD TO DASHBOARDNEXTADD TO DASHBOARD, e volte para OVERVIEW, agora o seu dashboard do Home Assistant ficará como abaixo

Passo 3. Diga a palavra de ativação "hello pudding" ao sensor e então você ouvirá o retorno de voz e verá o retorno de ação no Home Assistant. Para mais instruções, você pode encontrar em Resources, que está localizada na parte inferior deste artigo.

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...