Pular para o conteúdo principal

Grove - Kit de Sensor de PH (E-201C-Blue)

pir

pir

Você está tentando encontrar um sensor/medidor de PH fácil de usar e com bom custo-benefício? Você quer usar um sensor/medidor de PH com Arduino ou Raspberry Pi? Bem, este novo Grove - PH Sensor vai atender a todas as suas necessidades. O sensor de PH mede a atividade de íons de hidrogênio em soluções à base de água, normalmente o usamos para medir o PH de um líquido. Ele é amplamente utilizado na indústria química, na indústria farmacêutica, na indústria de corantes e em pesquisas científicas onde é necessário testar acidez e alcalinidade. A placa de acionamento neste kit suporta sistemas de 3,3 V e 5 V. E com a interface padrão de sonda BNC e o conector Grove, é muito conveniente trabalhar com Arduino e Raspberry Pi.

nota

Este produto não possui certificação RoHS.

Características​

  • Tamanho compacto para fácil implantação.
  • Compatível tanto com Arduino quanto com Rasberry Pi.
  • Bom custo-benefício.

Especificações​

ItemsValues
Operating voltage3.3V/5V
Range0-14PH
Resolution±0.15PH(STP)
Response time<1min
Probe InterfaceBNC
Measure temperature0-60℃
Internal resistance≤250MΩ(25℃)
Alkali error0.2PH(1mol/L)Na+,PH14)(25℃)

Plataformas Suportadas​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

Primeiros Passos​

Materiais Necessários​

Seeeduino LotusGrove-PH Sensor kit

pir

pir

Adquira agoraAdquira agora

Conexão de Hardware​

pir

dica

Conecte gentilmente o cabo USB e a interface do Grove-PH Sensor na interface da placa Seeeduino Lotus, caso contrário, você poderá danificar a porta.

  • Passo 1. Conecte o Grove-PH Sensor na interface A2 da placa Seeeduino Lotus com um cabo Grove.

  • Passo 2. Conecte o Seeeduino Lotus ao PC por meio de um cabo USB.

  • Passo 3. Baixe o código, consulte a parte de software.

  • Passo 4. Execute o código e o resultado será exibido na tela do Serial Monitor na sua IDE do Arduino.

Software​

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que veja Primeiros Passos com Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Baixe o código de demonstração.

  • Passo 2. Copie todo o arquivo Grove-PH_Sensor_kit e cole-o na pasta de bibliotecas da sua IDE do Arduino.

  • Passo 3. Abra o arquivo pH_meter_V1_1 com a sua IDE do Arduino.

  • Passo 4. Faça o upload da demonstração. Se você não souber como fazer o upload do código, consulte How to upload code.

Código de Software​

/*
# This sample code is used to test the pH meter V1.1.
# Editor : YouYou
# Date : 2014.06.23
# Ver : 1.1
# Product: analog pH meter
# SKU : SEN0161
*/
#define SensorPin A2 //pH meter Analog output to Arduino Analog Input 0
#define Offset 41.02740741 //deviation compensate
#define LED 13
#define samplingInterval 20
#define printInterval 800
#define ArrayLenth 40 //times of collection
#define uart Serial
int pHArray[ArrayLenth]; //Store the average value of the sensor feedback
int pHArrayIndex = 0;
void setup(void)
{
pinMode(LED, OUTPUT);
uart.begin(9600);
uart.println("pH meter experiment!"); //Test the uart monitor
}
void loop(void)
{
static unsigned long samplingTime = millis();
static unsigned long printTime = millis();
static float pHValue, voltage;
if (millis() - samplingTime > samplingInterval)
{
pHArray[pHArrayIndex++] = analogRead(SensorPin);
if (pHArrayIndex == ArrayLenth)pHArrayIndex = 0;
voltage = avergearray(pHArray, ArrayLenth) * 5.0 / 1024;
pHValue = -19.18518519 * voltage + Offset;
samplingTime = millis();
}
if (millis() - printTime > printInterval) //Every 800 milliseconds, print a numerical, convert the state of the LED indicator
{
uart.print("Voltage:");
uart.print(voltage, 2);
uart.print(" pH value: ");
uart.println(pHValue, 2);
digitalWrite(LED, digitalRead(LED) ^ 1);
printTime = millis();
}
}
double avergearray(int* arr, int number) {
int i;
int max, min;
double avg;
long amount = 0;
if (number <= 0) {
uart.println("Error number for the array to avraging!/n");
return 0;
}
if (number < 5) { //less than 5, calculated directly statistics
for (i = 0; i < number; i++) {
amount += arr[i];
}
avg = amount / number;
return avg;
} else {
if (arr[0] < arr[1]) {
min = arr[0]; max = arr[1];
}
else {
min = arr[1]; max = arr[0];
}
for (i = 2; i < number; i++) {
if (arr[i] < min) {
amount += min; //arr<min
min = arr[i];
} else {
if (arr[i] > max) {
amount += max; //arr>max
max = arr[i];
} else {
amount += arr[i]; //min<=arr<=max
}
}//if
}//for
avg = (double)amount / (number - 2);
}//if
return avg;
}
nota
  • Antes de detectar a solução alvo, o sensor DEVE ser calibrado com o fluido de calibração indicado, e também DEVE ser colocado em um tampão indicado (PH=7) ou em água limpa antes de detectar um novo tipo de solução e ser limpo.

  • Antes de ser medida, o eletrodo deve ser calibrado com uma solução tampão padrão de valor de PH conhecido. Para obter resultados mais precisos, o valor de PH conhecido deve ser confiável e próximo ao valor medido.

  • Quando a medição for concluída, a tampa protetora do eletrodo deve ser colocada. Uma pequena quantidade de solução de cloreto de potássio 3,3 mol/L deve ser colocada na tampa protetora para manter o bulbo do eletrodo úmido.

  • A extremidade condutora do eletrodo deve ser mantida limpa e seca para evitar absolutamente curto-circuitos nas duas extremidades da saída, caso contrário, isso levará a resultados de medição imprecisos ou inválidos.

  • Após o uso prolongado do eletrodo, se você notar que o gradiente está ligeiramente impreciso, pode mergulhar a extremidade inferior do eletrodo em 4% de HF (ácido fluorídrico) por 3-5 segundos, lavá-lo com água destilada e depois mergulhá-lo em solução de cloreto de potássio para que fique como novo.

  • O sensor NÃO DEVE ficar mergulhado no líquido de detecção por um longo período de tempo.

  • Passo 5. Quando o sensor é colocado em um fluido de calibração indicado (PH=9,18), haverá uma tensão e um valor de PH:

pir

  • Passo 6. De forma semelhante, quando o sensor é colocado em um fluido de calibração indicado (PH=4), haverá uma tensão e um valor de PH.

pir

  • Etapa 7. Um valor de k e um valor de Offset podem ser calculados devido à característica linear da detecção de pH e, em seguida, insira o valor de Offset e o valor de k (igual a pHValue) na Linha 10 e Linha 34 no Código de Software:
dica

$k= (PH2-PH1)/(V2-V1)$

$Offset=[(PH2+PH1)-k*(V1+V2)]/2$

Há uma Planilha de Cálculo para ajudar ainda mais na calibração.

  • Etapa 8. Finalmente, você está pronto para detectar seu líquido.

Visualizador de Esquemático Online​

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Envie qualquer problema técnico para o nosso fórum.

Atualizável para Sensores Industriais​

Com o controlador S2110 SenseCAP e o registrador de dados S2100, você pode facilmente transformar o Grove em um sensor LoRaWAN®. A Seeed não apenas ajuda você na criação de protótipos, mas também oferece a possibilidade de expandir seu projeto com a série SenseCAP de robustos sensores industriais.

O invólucro IP66, a configuração via Bluetooth, a compatibilidade com a rede global LoRaWAN®, a bateria interna de 19 Ah e o forte suporte do APP fazem do SenseCAP S210x a melhor escolha para aplicações industriais. A série inclui sensores para umidade do solo, temperatura e umidade do ar, intensidade da luz, CO2, EC e uma estação meteorológica 8 em 1. Experimente o mais recente SenseCAP S210x em seu próximo projeto industrial de sucesso.

Loading Comments...