Grove - Sensor de PH

Você precisa medir o pH de uma solução aquosa? Aqui, o Grove - Sensor de PH pode ajudar você a fazer isso. Este sensor pode gerar um sinal que corresponde à concentração de íons de hidrogênio medida pelo eletrodo de PH. Como ele pode ser conectado diretamente ao controlador, você pode observar o valor de PH a qualquer momento. Este dispositivo pode ser usado para medições de PH, como em água residual, esgoto e outras situações.
Somente pedidos domésticos serão válidos. Não faça um pedido se o seu endereço não for na China.
Características
- Interface Grove
- Ampla faixa de medição
- Vida útil de dois anos
- Ponto isopotencial: pH 7,00 (0 mV)
Especificações
| Item | Típico | Unidades |
|---|---|---|
| Tensão de trabalho | 5 | V |
| Ponto isopotencial | 7±0,5 | pH |
| Faixa de medição | 0~14 | pH |
| Faixa de saída do sensor de pH | -414,12 ~ 414,12 | mV |
| Precisão de medição | <15 | mV |
| Tempo de resposta | <2 | min |
| Faixa de temperatura | 0~60 | ℃ |
Esquemático

Uso
O sensor de pH pode ajudar você a detectar o valor de pH. O sucesso ou fracasso da medição de pH depende da calibração e da manutenção do sensor de PH. Agora vamos começar pela forma de calibrar.
Calibração
- Antes de usar, você precisa lavá‑lo com água pura ou água deionizada e depois absorver a água com papel (o papel sem fibras). Lembre‑se, é melhor não esfregar, pois esfregar o eletrodo de PH causará erros. Aqui está uma imagem para referência:

Nesta imagem, a solução tampão de PH 9,18 é usada como solução de referência, o que nos ajuda a saber se o valor medido é preciso. Agora vamos ver qual é o valor medido.
- Faça o upload do código de demonstração. Clique aqui se você não souber como fazer o upload
//Function: The PH sensor output voltage value,
// convert into PH and then display in the serial monitor.
#define Vref 4.95
void setup()
{
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
int sensorValue;
int m;
long sensorSum;
for(m=0;m<50;m++)
{
sensorValue=analogRead(A0);//Connect the PH Sensor to A0 port
sensorSum += sensorValue;
}
sensorValue = sensorSum/50;
Serial.print(" the PH value is");
Serial.println(7-1000*(sensorValue-372)*Vref/59.16/1023);
}
- Abra o monitor serial para ver o resultado:

- Observe o resultado, você pode ver que o resultado do teste é consistente com o valor real. Então você pode começar a medir o pH da solução aquosa. Se houver erros entre o PH do líquido de referência e o valor de PH medido, é melhor deixar o eletrodo de PH de molho por várias horas e depois recalibrar. Aqui há um guia sobre como calibrar para referência.
Nota: Se o valor medido que você obtém permanece maior ou menor do que deveria ser, a razão pode ser um valor de Vref inadequado. Vref é a tensão de trabalho do Arduino.
A relação entre o valor de PH e a tensão de saída: E=59.16(mV/PH)
Limpeza e Armazenamento
O eletrodo de pH é o componente mais sensível do seu instrumento de pH. E o eletrodo de pH não pode ser deixado secar ou congelar. A manutenção adequada proporcionará anos de medições confiáveis. Portanto, o cuidado e a manutenção do eletrodo de pH não são menos importantes do que a calibração. Lembre‑se: quando não estiver em uso, você deve lavá‑lo e mantê‑lo no recipiente com KCl 3 mol. O KCl 3 mol precisa ser preparado por você. O método de preparação pode ser consultado nas informações abaixo:
Com base em 3 mol * ( 74.55 g / 1 mol KCl) = 223.65 g KCl) Portanto, para preparar uma solução de 3 mol / L de KCl, você precisará dissolver 223,65 g de KCl em um pouco de água, misturar e, em seguida, completar com água até a marca de 1 L.
Espero que isso ajude!
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.