Pular para o conteúdo principal

Grove - Protoshield

Este Grove permite que você adicione seus próprios circuitos ou componentes aos seus protótipos do sistema Grove. Ele oferece acesso a todas as quatro linhas do cabo conector Grove – S0, S1, VCC e GND. Há também um espaço reservado para um botão normalmente aberto. O espaçamento padrão de 2,54 mm facilita a instalação de CIs em formato DIP normal e outros componentes na placa.

Recursos


  • Interface Grove padronizada
  • Estilo breadboard
  • Espaçamentos padrão
  • Serigrafia com rótulos
  • Espaço reservado para botão normalmente aberto

Interface


VCC e GND da interface Grove são encaminhados como dois barramentos, como mostrado acima. Você pode encontrar as ilhas de solda de Sig0 e Sig1 entre os dois barramentos de alimentação.

Uso


VCC e GND da interface Grove são encaminhados como dois barramentos, como mostrado acima. Você pode encontrar as ilhas de solda de Sig0 e Sig1 entre os dois barramentos de alimentação. Elas são marcadas por linhas brancas. A área quadrada à direita é para um botão temporário ubíquo; você pode facilmente encaixar um como mostrado abaixo.

Além disso, o protoshield é enviado com dois headers macho de 20 pinos. Você pode quebrá-los em pedaços menores e soldá-los no protoshield quando precisar de extensão em outra breadboard ou protoboard. Eles funcionam bem com jumpers normais de breadboard.

Demo: Acender o LED

  1. Insira o pino mais longo do LED na interface VCC e o pino mais curto na interface Sig0.

  2. Solde o LED no Protoshield.

  1. Conecte o módulo ao Digital 8 do Grove - Basic Shield usando o cabo Grove de 4 pinos.

  2. Conecte o Grove - Basic Shield ao Arduino e conecte o Arduino ao PC usando um cabo USB.

  3. Copie e cole o código abaixo em um novo sketch do Arduino. Clique aqui se você não souber como fazer o upload.

Demo code:
int led = 8;

// the setup routine runs once when you press reset:
void setup() {
// initialize the digital pin as an output.
pinMode(led, OUTPUT);
}

// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
delay(1000); // wait for a second
digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
delay(1000); // wait for a second
}

Visualizador de Esquemático Online

Recursos


Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...