Pular para o conteúdo principal

Grove - Temperature & Humidity Sensor

Introdução​

Este sensor digital Grove SHT40 é baseado nos sensores de umidade e temperatura da Sensirion, já amplamente utilizados na indústria. Ele pode fornecer precisão constante de temperatura e umidade em uma ampla faixa de medição e, com a plataforma Grove, você está pronto para conectar e usar o sensor SHT4x em qualquer microcontrolador (Arduino) ou microprocessador (Raspberry Pi).

Visão Geral de Hardware​

Antes de tudo começar, é bastante essencial ter alguns parâmetros básicos do produto. A tabela a seguir fornece informações sobre as características do Grove - Temperature & Humidity Sensor.

Parâmetro       Classificação
Taxa de precisão de temperatura±0.2 ℃
Taxa de precisão de umidade ±1.8% RH
Faixa de temperatura de operação  -40°C a 125°C
Faixa de umidade de operação       0% a 100% RH
Alimentação Grove            5/3.3 V
Protocolo serialI2C 
Corrente média Grove 32 µA
Corrente em repouso Grove1.2µA
Dimensões do produto20mm x 40mm
ComunicaçãoIIC
Taxa115200

Primeiros Passos​

Agora podemos configurar o módulo e detectar umidade e temperatura.

Preparação​

Hardware

  • Grove - Temperature & Humidity Sensor
  • PC host com Windows ou PC com MacOS (Win 10 e MacOS 12.2 testados)
  • Cabo Type-C

Software

Visão Geral da Biblioteca Arduino​

dica

Se esta é a sua primeira vez usando Arduino, recomendamos fortemente que você consulte Getting Started with Arduino.

A biblioteca que usamos aqui é publicada no Github, incluindo o exemplo.

Função​

  • Serial.begin(115200); —— O número aqui significa que a taxa é configurada em 115200. Quando enviarmos o código, é necessário configurar a taxa como 115200 ao abrir o monitor

Instalação​

Como você já baixou a biblioteca em formato ZIP, abra sua IDE Arduino, clique em Sketch > Include Library > Add .ZIP Library. Escolha o arquivo ZIP que você acabou de baixar e, se a biblioteca for instalada corretamente, você verá Library added to your libraries na janela de aviso. Isso significa que a biblioteca foi instalada com sucesso.

Atualizando o Pacote​

Por uma questão de continuidade do produto, podemos otimizar e atualizar a biblioteca do produto em uma fase posterior. De acordo com os dois métodos de instalação de biblioteca fornecidos acima, também há duas maneiras de atualizar a biblioteca para referência.

Nós atualizaremos o GitHub primeiro quando a biblioteca for otimizada. Você pode excluir a pasta da biblioteca original na pasta do seu computador, depois baixar a versão mais recente do GitHub, descompactá-la e colocá-la no diretório de bibliotecas da IDE Arduino. (...\Arduino\libraries. .... é o caminho onde você configurou o Arduino)

Exemplo Arduino​

Agora que temos nossa biblioteca instalada e entendemos as funções básicas, vamos executar alguns exemplos para o nosso Grove - Temp & Humidi Sensor para ver como ele se comporta.

Pré-requisito

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Temp & Humidi Sensor
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora

Passo 1. Conecte o hardware como abaixo e foque na conexão da porta IIC:

Passo 2. Você precisa instalar o Arduino Software.

Passo 3. Inicie o aplicativo Arduino.

Passo 4. Navegue até "file-->examples-->Sensirion IIC Sen4x-->exampleUsage" e abra o exemplo fornecido na biblioteca. Você também pode copiar o código abaixo:

#include <Arduino.h>
#include <SensirionI2CSht4x.h>
#include <Wire.h>

SensirionI2CSht4x sht4x;

void setup() {

Serial.begin(115200);
while (!Serial) {
delay(100);
}

Wire.begin();

uint16_t error;
char errorMessage[256];

sht4x.begin(Wire);

uint32_t serialNumber;
error = sht4x.serialNumber(serialNumber);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute serialNumber(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Serial Number: ");
Serial.println(serialNumber);
}
}

void loop() {
uint16_t error;
char errorMessage[256];

delay(1000);

float temperature;
float humidity;
error = sht4x.measureHighPrecision(temperature, humidity);
if (error) {
Serial.print("Error trying to execute measureHighPrecision(): ");
errorToString(error, errorMessage, 256);
Serial.println(errorMessage);
} else {
Serial.print("Temperature:");
Serial.print(temperature);
Serial.print("\t");
Serial.print("Humidity:");
Serial.println(humidity);
}
}

Passo 5. Envie o código para o software Arduino e clique em "monitor" no canto superior direito. O resultado do monitor pode aparecer assim:

Recursos​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...