Pular para o conteúdo principal

Grove - Relé de Estado Sólido V2

Em vez de usar bobina, relés de estado sólido (SSR) encapsulados usam dispositivos semicondutores de potência como tiristores e transistores, que fornecem uma velocidade de comutação muito mais rápida do que os relés mecânicos. O Grove - Solid State Relay V2 é baseado no módulo de alta qualidade G3MC202P, que permite usar 5VDC para controlar MÁX. 240VAC. Com a ajuda da interface Grove, torna‑se muito conveniente usar o SSR com o seu Arduino.

De acordo com diferentes cenários de aplicação, preparamos para você uma série de relés de estado sólido.

Grove - Solid State Relay V2

Grove - 2-Channel Solid State Relay

Grove - 4-Channel Solid State Relay

Grove - 8-Channel Solid State Relay

Versão

Versão do ProdutoAlteraçõesData de Lançamento
Grove - Solid State Relay V2InicialAgo 2018

Recursos

  • Vantagens sobre relés mecânicos:

    • Relés de estado sólido têm velocidades de comutação muito mais rápidas em comparação com relés eletromecânicos e não possuem contatos físicos que se desgastem
    • Operação totalmente silenciosa
    • A ausência de contatos físicos significa ausência de faíscas, permitindo que seja usado em ambientes explosivos, onde é fundamental que nenhuma faísca seja gerada durante a comutação
    • Vida útil aumentada, mesmo que seja acionado muitas vezes, pois não há partes móveis para desgaste e não há contatos que se danifiquem ou acumulem carbono
    • SSR compacto, de perfil fino, com construção monobloco e um lead frame tudo‑em‑um que incorpora PCB, terminais e dissipador de calor, o que é muito menor do que relés mecânicos e pode integrar mais canais
  • Desvantagens:

    • Quando fechado, maior resistência (gerando calor) e aumento de ruído elétrico
    • Quando aberto, menor resistência e corrente de fuga reversa
    • Funciona apenas para carga AC

Especificação

ItemValor
Tensão de entrada de operação4~6V
Tensão de Entrada Nominal5V
Tensão de Carga Nominal100 a 240 VAC 50/60 Hz
Faixa de Tensão de Carga75 a 264 VAC 50/60 Hz
Corrente de carga0.1 a 2 A
Corrente de fuga1.5 mA máx. (a 200 VAC)
Resistência de Isolação1.000 MΩ mín. (a 500 VDC)
Tempo de Atuação1/2 do ciclo da fonte de alimentação de carga +1 ms máx.
Tempo de Liberação1/2 do ciclo da fonte de alimentação de carga + 1 ms máx.
Temperatura de Armazenamento-30°C a 100°C (sem gelo ou condensação)
Temperatura de Operação-30°C a 80°C (sem gelo ou condensação)
Umidade de Operação45% a 85%RH
Interface de EntradaDigital
Porta de SaídaDIP Fêmea Azul 2 pinos
Zero Crosssuporte
CertificaçãoUL / CSA
TamanhoC: 40mm L: 20mm A: 23mm
Peso8.2g
Tamanho da embalagemC: 120mm L: 65mm A: 52 mm
Peso Bruto132g
nota

Você pode prestar atenção à corrente de fuga; 1,5 mA é forte o suficiente para acionar um LED de baixa potência, então, quando o relé estiver desligado, o LED ainda poderá emitir uma luz fraca.

Aplicações

  • Operações que exigem comutação de baixa latência, por exemplo, controle de luz de palco
  • Dispositivos que exigem alta estabilidade, por exemplo, dispositivos médicos, sinais de trânsito
  • Situações que exigem à prova de explosão, anticorrosão, à prova de umidade, por exemplo, indústrias de carvão, química.

Visão Geral de Hardware

Mapa de Pinos

Esquemático

K1 é o módulo de relé. Quando uma tensão de 5V é aplicada entre INT+ e INT-, o relé será ligado. Então o LOAD1 será conectado ao LOAD2. Usamos um transistor NPN Q1(BC817-40) para controlar a tensão entre INT+ e INT-.

O CTR é o sinal de controle do Arduino ou de outra placa. Ele é puxado para baixo pelo resistor de 10k R2; se não houver sinal, o 'Gate' (porta 1) de Q1 será 0V e Q1 ficará desligado, de modo que o K1 ficará desligado. Se CTR se tornar 5V, então o Q1 será ligado. O INT- de K1 será conectado ao GND do sistema; para o K1 haverá 5V entre INT+ e INT-, portanto o K1 será ligado e o LOAD1 será conectado ao LOAD2.

nota

Nesta seção mostramos apenas parte do esquemático; para o documento completo, consulte os Resources

Plataformas Compatíveis

ArduinoRaspberry Pi
nota

As plataformas mencionadas acima como compatíveis são uma indicação da compatibilidade teórica ou de software do módulo. Na maioria dos casos, fornecemos apenas biblioteca de software ou exemplos de código para a plataforma Arduino. Não é possível fornecer biblioteca de software/código de demonstração para todas as possíveis plataformas de MCU. Portanto, os usuários precisam escrever sua própria biblioteca de software.

Primeiros Passos

Brincar com Arduino

Hardware

Materiais necessários

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Solid State Relay V2
enter image description hereenter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agoraAdquira agora
nota

1 Conecte o cabo USB com cuidado, caso contrário você pode danificar a porta. Use um cabo USB com 4 fios internos; o cabo com 2 fios não consegue transferir dados. Se você não tiver certeza sobre o cabo que possui, pode clicar here para comprar.

2 Cada módulo Grove vem com um cabo Grove quando você compra. Caso você perca o cabo Grove, pode clicar here para comprar.

  • Passo 1. Conecte o Grove - Solid State Relay à porta D7 do Grove-Base Shield.

  • Passo 2. Corte um fio; uma extremidade é conectada ao LOAD1 e a outra extremidade é conectada ao LOAD2.

  • Passo 3. Conecte o LOAD1 à alimentação e conecte o LOAD2 ao ventilador

  • Passo 4. Conecte o Grove - Base Shield ao Seeeduino.

  • Passo 5. Conecte o Seeeduino ao PC por meio de um cabo Micro-USB.

Software

nota

Se esta é a primeira vez que você trabalha com Arduino, recomendamos fortemente que consulte Getting Started with Arduino antes de começar.

  • Passo 1. Abra a IDE do Arduino e crie um novo arquivo; você pode simplesmente clicar no ícone no canto superior direito do bloco de código para copiar o código a seguir para um novo sketch na IDE do Arduino.
#include <Arduino.h>
uint8_t pin = 7;
void setup() {
pinMode(pin, OUTPUT);}
void loop() {
digitalWrite(pin, HIGH);
delay(5000);
digitalWrite(pin, LOW);
delay(5000);
}

  • Passo 2. Envie o demo. Se você não sabe como fazer o upload do código, verifique How to upload code.
dica

Você verá o LED on-board acender e apagar alternadamente, e o ventilador ligar e desligar alternadamente.

Visualizador Online do Esquemático

Resources

Projeto

Este é o vídeo de introdução deste produto, com demonstrações simples que você pode experimentar.

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...