Grove - Gravador de Som

O Grove-Sound Recorder é baseado no APR9600, que oferece gravação de voz em chip único real, armazenamento não volátil e capacidade de reprodução por 32 a 60 segundos. A amostragem é 8k e o total de 32 s para o Seeed Twig-Sound Recorder é dividido em 4 seções, cada seção pode ser controlada separadamente. Além disso, este Gravador de Som também possui interface compatível com Grove e pode ser controlado manualmente ou por Arduino/Seeeduino.
Recursos
- Interface compatível com Grove
- Pode ser controlado manualmente ou por MCU
- Tecnologia de memória Flash não volátil, nenhuma bateria de backup necessária
- Amigável ao usuário, operação fácil de usar
- Baixo consumo de energia
- Taxa de amostragem e duração alteráveis pela substituição de um único resistor.
Para mais detalhes sobre módulos Grove, consulte o Grove System
Ideias de Aplicação
- Brinquedos
Especificações
Item | Mín | Típico | Máx | Unidade |
|---|---|---|---|---|
Tensão | 3.0 | 5.0 | 5.25 | V |
Corrente de Operação | 25 | mA | ||
Corrente em Standby | 1 | uA | ||
Faixa | ±1.5 | g | ||
Uso
Este Grove-Sound Recorder suporta 4 segmentos de Mensagem de duração fixa. Cada segmento pode ser controlado manualmente ou pela MCU (Arduino/Seeeduino). E a duração de cada segmento pode ser alterada pelo usuário. Recorder Method
Controlar o gravador manualmente é muito fácil. Ok, vamos dar uma olhada nisso: A chave (SW1) é para seleção de gravação/reprodução; empurre-a para "Rec" quando quiser gravar voz e empurre-a para "Play" quando quiser reproduzir a voz no gravador. Os 4 botões (K1~K4) são os botões de controle; você pode controlar qual segmento gravar/reproduzir pressionando o botão correspondente. O conector de saída é para conectar um alto-falante de 8 Ω 0,5 W, e o conector Grove é para alimentação e controle pela MCU.
Como controlá-lo manualmente
Passo 1: Alimente o gravador. Você pode conectar o "control" ao Base Shield através do cabo Grove de 4 pinos ou qualquer fonte de tensão de 5 V.
Note
Se você conectá-lo ao Base Shield através do cabo de 4 pinos, deve garantir que SEL1 e SEL2 estejam em nível baixo por meio da programação dos pinos conectados.Eu conectei o conector "Control" à porta Digital D1. E configurei D1 e D2 para nível baixo por:
const int D1 = 1;
const int D2 = 2;
int State = LOW;
void setup() {
pinMode(D1, OUTPUT);
pinMode(D2, OUTPUT);
digitalWrite(D1, State );
digitalWrite(D2, State );
}
void loop()
{
}
Passo 2: Empurre a SW1 para "rec".
Passo 3: Pressione e mantenha pressionado o botão correspondente ao segmento, K1 por exemplo, para iniciar a gravação, e solte o botão para parar a gravação; você ouvirá um "DI" tanto no início quanto ao parar a gravação.
Note
O tempo de gravação para cada segmento não deve ser superior a 15 s, ou ele será interrompido automaticamente mesmo que você mantenha o botão pressionado.Passo 4: Quando quiser reproduzir o som gravado, basta empurrar a SW1 para "Play" e pressionar o botão correspondente (não é necessário manter pressionado); então você ouvirá o som que gravou nesse segmento.
Como controlar o Gravador com Arduino/Seeeduino
O Gravador também pode ser controlado pela MCU (Arduino ou Seeeduino). Este recurso torna este módulo gravador adequado para muito mais aplicações e proporciona ao usuário uma sensação fantástica. Ok, vamos começar o controle por MCU para este gravador. Observe que definimos os 4 segmentos controlados por K1/K2/K3/K4 como Section_1/Section_2/Section_3/Section_4.
Passo 1: Prepare o hardware: conecte o conector "Control" à porta digital D2 do Base Shield. E empurre a SW1 para "Rec".


Passo 2: Prepare o software. Para controlar e selecionar a seção para Gravar/Reproduzir, cada decodificação de Sel_1 e Sel_2 aponta para uma seção diferente.
| Sel_1(D2)/Sel_2(D1) | Segmento selecionado |
|---|---|
| 0 0 | Nenhum (Nenhum segmento selecionado) |
| 0 1 | Section_2 |
| 1 0 | Section_3 |
| 1 1 | Section_4 |
Note
Quando controlado por MCU, Section_1 não pode ser selecionada.Não está interessado em tal tabela, é confusa! Só quer o código? Baixe o código a seguir para o seu Arduino/Seeeduino.
/****************************************************************************/
#include "APR9600.h"
/*macro definition of the Grove interface on the Sounder Recorder*/
#define SEL1 2
#define SEL2 3
ARP9600 recorder(SEL1,SEL2);
/*Store the command from the serial monitor you type.*/
char index;//can be '2','3','4',that is the index of section 2,section 3,section 4
char control;//control byte, can be 'r' for record, 's' for stop recording,
//'p' for play
void setup()
{
Serial.begin(9600);
recorder.begin();
}
void loop()
{
getCommand();
delay(50);
}
void getCommand()
{
if (Serial.available()>0)
{
/*Get the command from the serial monitor*/
index = Serial.read();
control = Serial.read();
}
while(Serial.available()>0)Serial.read();//clear the receive buffer
if((index > '1')&&(index < '5'))// index should be 2~4
{
if(control == 'r')//if it is record command?
{
recorder.record(index - 0x30);
Serial.print("get the ");
Serial.write(index);
Serial.write(control);
Serial.print(" command, ");
Serial.print("begin to record section_");
Serial.println(index - 0x30);
}
else if(control == 'p')//if it is play command
{
recorder.play(index - 0x30);
Serial.print("get the ");
Serial.write(index);
Serial.write(control);
Serial.print(" command, ");
Serial.print("begin to play section_");
Serial.println(index - 0x30);
}
else if(control == 's')//if it is stop command
{
recorder.stop();//stop recording
Serial.print("get the ");
Serial.write(index);
Serial.write(control);
Serial.print(" command, ");
Serial.print("stop recording");
}
/*Clear the command*/
index = 0;
control = 0;
}
}
Agora você pode começar a controlar o gravador, com os seguintes comandos (Baud Rate:9600):
| Comando | Descrição | Estado de SW1 |
| 2rb | Começar a gravar Section_2 | REC |
| 2rs | Parar de gravar Section_2 | REC |
| 2p | Reproduzir Section_2 | Play |
| 3rb | Começar a gravar Section_3 | REC |
| 3rs | Parar de gravar Section_3 | REC |
| 3p | Reproduzir Section_3 | Play |
| 4rb | Começar a gravar Section_4 | REC |
| 4rs | Parar de gravar Section_4 | REC |
| 4p | Reproduzir Section_4 | Play |
Note
Section_1 não pode ser controlada por MCU.Depois de baixar o firmware para o seu Arduino/Seeeduino, certifique-se de que o conector "Control" esteja conectado a D2&D3&V&G.
Coloque o SW1 em Rec e digite o comando com qualquer transceptor de porta serial, OCTOPUS por exemplo. Digite primeiro o comando "2rb" para começar a gravar a Section_2, digite "2rs" para parar a gravação. Observe que a gravação será automaticamente encerrada após cerca de 15 s se nenhum "2rs" for digitado.


E agora, você pode digitar "2p" para reproduzir a Section_2; note que você deve garantir que a SW1 esteja empurrada para "Play".

Você pode gravar primeiro as 3 Seções (Section_2, Section_3, Section_4) e então, com a porta serial, controlar qual seção deseja reproduzir.
Como alterar a taxa de amostragem e a duração de cada seção
Você pode controlar o compromisso qualidade/duração controlando a frequência de amostragem. A frequência do oscilador pode ser alterada mudando a resistência (R7 na PCB) do pino OscR para o GND. A tabela resume os valores de resistência e as frequências de amostragem correspondentes, bem como a largura de banda de entrada resultante e a duração.
| Resistência | Frequência de Amostragem | Largura de Banda de Entrada | Duração |
|---|---|---|---|
| 44 K | 4,2 KHZ | 2,1 KHZ | 60 S |
| 38 K | 6,4 KHZ | 3,2 KHZ | 40 S |
| 24 K | 8,0 KHZ | 4,0 KHZ | 32 S |
O R7 é 24K quando é enviado para você; você pode alterá-lo para 38K/44K para obter uma duração de gravação mais longa, com o compromisso de uma taxa de amostragem menor.
Visualizador de Esquemático Online
Recursos
- Arquivo Eagle do Grove-Sound Recorder
- Datasheet do APR9600
- Biblioteca de software contribuída por usuários que funciona (Use a IDE / Software Arduino antigo)
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.